Skip to main content

在 Wio Tracker 1110 上更新 LR1110 固件

概述​

Wio Tracker 1110 开发板基于 Wio-WM1110 无线模块构建,该模块集成了 Semtech 的 LR1110 LoRa® 收发器以及用于地理定位的多用途射频前端。本指南将说明如何使用 Semtech 官方的 LR11xx Updater 工具,更新嵌入在 Wio Tracker 1110 中的 LR1110 芯片固件。

note

LR11xx Updater 工具是由 Semtech 提供的参考实现,用于根据应用笔记 AN1200.57 – “LR1110: Upgrade of the Program Memory” 更新 LR1110 / LR1120 / LR1121 芯片的程序存储器。

caution

在更新过程中不要手动重启或断电,否则可能会永久损坏芯片。

前置条件​

所需硬件​

  • Wio Tracker 1110 开发板 × 1
  • 电脑(Windows / Linux / macOS)× 1
  • USB Type‑C 线缆 × 1
  • (可选)J‑Link 调试探针——通过 SWD 接口进行烧录
note

请注意,Wio Tracker 1110 dev board(SKU:114993186)与 LPWAN Asset Tracker Dev Kit for Amazon Sidewalk(SKU:114993187)之间存在差异。如果你计划将开发板用于 Sidewalk 开发,请注意你需要按照本指南升级 LR1110 固件,因为默认版本与 Sidewalk 要求不同。

更新 LR1110 固件​

  1. 获取源代码,并准备 Zephyr 工作区环境:
# obtain the manifest repository from Seeed Studio's GitHub
git clone https://github.com/Seeed-Studio/SWSD006/tree/Wenzy/dev/samples/SWTL001_wio_tracker

# initialize the zephyr workspace
cd <your_workspace_path>/SWSD006-Wenzy-dev/
west init
west update
  1. 从此处下载所需固件,并将其放入 include 子目录中。只有 “transceiver” 固件可以与 Sidewalk 一起使用;不要使用 “modem” 固件。

  2. 编辑 app.c 以包含该下载的头文件。(这里我们使用默认的 lr1110_transceiver_0401.h)

# The target project path is: /samples/SWTL001_nrf52840_wm1110/src/swtl001/app.c
#include <lr1110_transceiver_0401.h>
  1. 编译目标固件:
west build -p auto -b nrf52840_wm1110 -- -DRADIO=LR1110

你应该可以在以下路径找到编译好的文件:/SWSD006-Wenzy-dev/samples/SWTL001_nrf52840_wm1110/build/zephyr/

  1. 你有两种方式烧录编译好的固件:
  • Wio Tracker 1110 支持 UF2 引导加载模式(推荐):

    1. 使用 USB Type‑C 线缆将开发板连接到电脑。
    2. 双击按下板上的 Reset 按钮。此时会出现一个名为 WM1110_BOOT 的大容量存储盘。
    3. 将编译好的.uf2 文件拖入该磁盘。
    4. 烧录会自动开始,完成后该磁盘会自动卸载。
  • 如果你更倾向于使用 J-Link 通过 SWD 进行烧录:

    1. 使用 2×3、间距 1.2 mm 的探针连接到开发板背面的 SWD 调试接口。
    2. 烧录编译好的固件:
west flash

pir


  1. 通过 USB 连接后,会出现一个 COM 端口(或 /dev/ttyACM*)。打开终端仿真器(例如 PuTTY、Screen、Minicom),并设置:
  • 波特率:115200

  • 更新过程中的实时日志信息将会显示出来。

资源​

技术支持与产品讨论​

感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺利。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...