使用基于镜像的空中升级更新 Jetson Linux
本教程将以 reComputer J3010 为例,演示如何使用基于镜像的空中升级将 Jetson linux 从 jetpack5.1.3 更新到 jetpack6.0。
前提条件
- reComputer J4012/ J4011/ J3010 或 J3011
- Ubuntu 20.04 主机
- USB Type-C 数据传输线
这里我们使用 reComputer 经典系列进行演示。其他系列的 reComputer 也可以按照本教程实现 OTA 固件升级。
1 生成 JP5.1.3 的系统镜像
1.1 准备 JP5.1.3 BSP
首先,您需要在主机 PC 上打开终端窗口,执行以下命令下载 NVIDIA Jetpack 5.1.3 版本 BSP。
cd <root_dir>
mkdir jp5 && cd jp5
wget https://developer.nvidia.com/downloads/embedded/l4t/r35_release_v5.0/release/jetson_linux_r35.5.0_aarch64.tbz2
wget https://developer.nvidia.com/downloads/embedded/l4t/r35_release_v5.0/release/tegra_linux_sample-root-filesystem_r35.5.0_aarch64.tbz2
其中 <root_dir> 是项目的根目录。

1.2 构建 JP5.1.3 系统镜像
在主机 PC 的终端窗口中运行以下命令来构建 5.1.3 系统镜像。
tar xf jetson_linux_r35.5.0_aarch64.tbz2
sudo tar xpf tegra_linux_sample-root-filesystem_r35.5.0_aarch64.tbz2 -C Linux_for_Tegra/rootfs/
cd Linux_for_Tegra
sudo ./apply_binaries.sh
sudo BOARDID=<BOARDID> BOARDSKU=<BOARDSKU> FAB=<FAB> BOARDREV=<BOARDREV> CHIP_SKU=<CHIP_SKU> ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device nvme0n1p1 -c tools/kernel_flash/flash_l4t_nvme.xml -p "-c bootloader/t186ref/cfg/flash_t234_qspi.xml --no-systemimg" --no-flash --massflash 5 --network usb0 jetson-orin-nano-devkit external
| Jetson | BOARDID | BOARDSKU | FAB | BOARDREV | CHIP_SKU |
| Orin Nano 4G | 3767 | 0004 | 300 | N.2 | 00:00:00:D6 |
| Orin Nano 8G | 3767 | 0003 | 300 | N.2 | 00:00:00:D6 |
| Orin Nx 8G | 3767 | 0001 | 300 | M.3 | 00:00:00:D4 |
| Orin Nx 16G | 3767 | 0000 | 300 | G.3 | 00:00:00:D3 |
请根据您使用的具体 Jetson 模块替换相应的变量。对于 reComputer J3010:
sudo BOARDID=3767 BOARDSKU=0004 FAB=300 BOARDREV=N.2 CHIP_SKU=00:00:00:D6 ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device nvme0n1p1 -c tools/kernel_flash/flash_l4t_nvme.xml -p "-c bootloader/t186ref/cfg/flash_t234_qspi.xml --no-systemimg" --no-flash --massflash 5 --network usb0 jetson-orin-nano-devkit external
编译成功后,将在 Linux_for_Tegra 目录中生成系统镜像包。

1.3 将 JP5.1.3 刷写到设备(可选)
如果您想在 Jetson 设备上测试此固件,可以参考此 wiki 将固件刷写到 Jetson 设备中。
sudo tar xpf mfi_jetson-orin-nano-devkit.tar.gz
cd mfi_jetson-orin-nano-devkit
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --flash-only --massflash 1 --network usb0 --showlogs
2 生成 JP6.0 的 OTA 包
2.1 准备 BSP
您需要在主机 PC上打开终端窗口并执行以下命令来下载 NVIDIA Jetpack 6.0 版本的 BSP。
cd <root_dir>
mkdir jp6 && cd jp6
wget https://developer.nvidia.com/downloads/embedded/l4t/r36_release_v3.0/release/jetson_linux_r36.3.0_aarch64.tbz2
wget https://developer.nvidia.com/downloads/embedded/l4t/r36_release_v3.0/release/tegra_linux_sample-root-filesystem_r36.3.0_aarch64.tbz2
wget https://developer.nvidia.com/downloads/embedded/l4t/r36_release_v3.0/release/ota_tools_R36.3.0_aarch64.tbz2

2.2 构建 JP6 系统镜像
请参考 1.2 中的步骤进行执行,并注意修改其中的变量。
tar xf jetson_linux_r36.3.0_aarch64.tbz2
sudo tar xpf tegra_linux_sample-root-filesystem_r36.3.0_aarch64.tbz2 -C Linux_for_Tegra/rootfs
cd Linux_for_Tegra
sudo ./apply_binaries.sh
sudo BOARDID=<BOARDID> BOARDSKU=<BOARDSKU> FAB=<FAB> BOARDREV=<BOARDREV> CHIP_SKU=<CHIP_SKU> ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device nvme0n1p1 -c tools/kernel_flash/flash_l4t_nvme.xml -p "-c bootloader/generic/cfg/flash_t234_qspi.xml --no-systemimg" --no-flash --massflash 5 --network usb0 jetson-orin-nano-devkit external

2.3 生成 OTA 载荷包
在主机 PC 的终端窗口中执行以下命令。
cd <root_dir>/jp6
tar xf ota_tools_R36.3.0_aarch64.tbz2
cd Linux_for_Tegra
sudo BASE_BSP=<root_dir>/jp5/Linux_for_Tegra ./tools/ota_tools/version_upgrade/l4t_generate_ota_package.sh --external-device nvme0n1 -S 80GiB jetson-orin-nano-devkit R35-5
命令完成后,您将在 Linux_for_Tegra/bootloader/jetson-orin-nano-devkit 目录中获得 ota_payload_package.tar.gz 文件。
3 在设备上应用 OTA 包
3.1 准备工作
将生成的 OTA 包(ota_payload_package.tar.gz)复制到 Jetson 设备上,并在 Jetson 设备的终端窗口中执行以下命令。
scp <...>/jp6/Linux_for_Tegra/bootloader/jetson-orin-nano-devkit/ota_payload_package.tar.gz ~
wget https://developer.nvidia.com/downloads/embedded/l4t/r36_release_v3.0/release/ota_tools_R36.3.0_aarch64.tbz2
sudo mkdir /ota
sudo mv ~/ota_payload_package.tar.gz /ota
tar xf ota_tools_R36.3.0_aarch64.tbz2
3.2 Apply OTA
cd ~/Linux_for_Tegra/tools/ota_tools/version_upgrade
sudo ./nv_ota_start.sh /ota/ota_payload_package.tar.gz
此命令成功完成后,重启设备。
最终,设备成功从 5.1.3 升级到 6.0。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在此为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。