为Jetson升级软件包
如果你告诉我不能执行apt upgrade,那我如何升级软件包?如果不升级软件会有安全风险吗?
答:首先,重要的是要理解OTA(空中下载)/增量更新/部分更新可能会损害您的操作系统,因为它们允许用户仅更新一部分软件包。这种方法可能导致依赖关系不匹配、系统不稳定和遗漏安全补丁,最终增加软件故障或漏洞的风险。此外,管理部分升级通常需要手动干预,这可能容易出错。相反,完整ROM/完整更新确保所有软件包和依赖关系一起更新,保持系统兼容性和稳定性。通过在整个系统中应用安全补丁和错误修复,完整升级有助于保持系统安全和一致,减少冲突的可能性。虽然完整升级可能需要更多时间,但从长远来看,它们通常被认为更安全、更可靠。对于我们的Jetson设备,我们在NVIDIA发布JetPack后发布我们的JetPack(驱动程序发布和组装您自己的JetPack也是如此),这确保了比使用apt升级更稳定和安全的系统。如果您担心软件过时并想要更新特定软件包,以下是一些选项:
- 如果您确定您的软件包不依赖于系统软件包,运行"sudo apt-get install
<Your_Package>"来升级软件包。 - 对于大多数开源软件,下载源文件并自己编译。
- 等待新的JetPack发布。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。