在 reComputer 上使用 uv
简介
本 wiki 解释了如何在 reComputer 设备上使用 uv。uv 是一个快速、现代且轻量级的 Python 包管理器和解析器。它被设计为传统 Python 包管理工具(如 pip 和 pip-tools)的直接替代品,在速度、效率和可用性方面提供了显著改进。

准备硬件
准备软件
更新系统
sudo date -s "$(wget -qSO- --max-redirect=0 google.com 2>&1 | grep Date: | cut -d' ' -f5-8)Z"
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
安装 uv
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
使用 uv
初始化项目
在这里,我们使用 uv_test 作为示例来演示 uv 的用法。
注意: 请使用不同的项目名称,确保它与 PyPI 上的任何包都不同。
uv init uv_test --package
cd uv_test
检查项目的结构
ls -la
tree

创建 python 环境
在这里您可以创建一个 python 环境
uv venv
source .venv/bin/activate

添加依赖项
使用 numpy 来构建功能:
uv add numpy
创建功能
使用 NumPy 在 add.py 上编写一个 add 函数作为示例:
add.py
import numpy as np
def add(arr1: np.ndarray, arr2: np.ndarray) -> np.ndarray:
"""
Adds two NumPy arrays element-wise.
Parameters:
arr1 (np.ndarray): The first input array.
arr2 (np.ndarray): The second input array.
Returns:
np.ndarray: The element-wise sum of arr1 and arr2.
Raises:
ValueError: If the input arrays have different shapes and cannot be broadcasted.
"""
# Ensure that both arrays have compatible shapes for element-wise addition
try:
result = np.add(arr1, arr2)
except ValueError:
raise ValueError("Input arrays have incompatible shapes for element-wise addition.")
return result
if __name__ == "__main__":
# Example usage
arr1 = [1, 2, 3]
arr2 = [4, 5, 6]
print("Result of addition:", add(arr1, arr2))
结果如下:

构建包
要将项目构建为可用的 .whl 文件,请按如下方式修改 toml 文件:
构建包:
uv build
ls -a
结果如下:

测试包
按如下方式安装包:
uv pip install dist/uv_test-0.1.0-py3-none-any.whl

使用 python 脚本来测试包:
add.py
from uv_test.add import add
if __name__ == "__main__":
arr1 = [1, 2, 3]
arr2 = [4, 5, 6]
print("Result of addition:", add(arr1, arr2))
将包推送到 PyPi
uv publish
结果如下所示,并输入您的令牌:

结果
最后,您可以在 PyPI 上看到您上传的项目。

技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。