Skip to main content

使用 Stream Deck 控制 reCamera Gimbal

介绍​

本维基演示如何使用 Stream Deck 控制 reCamera Gimbal。通过从 Stream Deck 通过 HTTP 协议发送指令,你可以控制 reCamera Gimbal 旋转到指定角度、打开/关闭补光灯、播放音频以及执行其他操作。


演示​

旋转 Stream Deck 上的旋钮来控制 reCamera Gimbal 的 X 轴左右旋转,并按下旋钮以切换 LED 灯。

demo

硬件准备​

  • 一台 reCamera Gimbal
  • 一台 Stream Deck
reCamera Gimbal

reCamera 配置​

在浏览器中输入 reCamera Gimbal 的 IP 地址登录 Dashboard。接下来,配置 HTTP 通信节点以接收从 Stream Deck 发送的指令。

1. 旋钮事件处理(reCamera Webhook)​

偏航轴处理(Process Yaw)​

  • 节点类型:http in -> function -> set-motor-angle

  • 逻辑概述:

    • 默认角度设置为 180°。
    • 在接收到顺时针(cw)或逆时针(ccw)动作时,以 10° 步进 增加或减少角度。
    • 当接收到复位触发时,将角度重置为零。
    • 将安全运动范围限制在 0° ~ 345° 之间。

俯仰轴处理(Process Pitch)​

  • 节点类型:http in -> function -> set-motor-angle

  • 逻辑概述:

    • 默认角度设置为 90°。
    • 在接收到顺时针(cw)或逆时针(ccw)动作时,以 10° 步进 增加或减少角度。
    • 当接收到复位触发时,将角度重置为零。
    • 将安全运动范围限制在 0° ~ 180° 之间。

数码变焦处理(Process Zoom)​

  • 节点类型:http in -> function -> ui-template

  • 逻辑概述:

    • 默认变焦倍率为 1.0。
    • 在旋转过程中以 0.1 步进 调整变焦级别(cw 增加 / ccw 减少),按下进行复位时恢复为 1.0。
    • 将变焦范围限制在 0.5x ~ 5.0x 之间。
    • 将最终变焦系数传递给前端 Vue 模板,通过 CSS scale() 在 Dashboard 中动态缩放 SVG 画布。

最终的 Node-RED 配置节点示意图如下所示:​

node-red

2. 基础按键事件处理​

按键功能节点类型链路逻辑概述说明
切换 LEDhttp in -> function -> exec维护一个内部 ledState 变量以在 0 和 1 之间切换。当状态为 1 时,通过 Linux 命令行写入 brightness 以点亮白色 LED,当状态为 0 时将其关闭。
录制音频http in -> exec调用系统级 arecord 工具以 录制 5 秒音频,采样率为 16000Hz、单声道格式,并本地保存到 /home/recamera/test.wav。
播放音频http in -> exec调用系统级 aplay 工具直接 播放 新录制的 test.wav 音频文件。

Stream Deck 配置​

为了确保在 Stream Deck 上操作时不会在每次触发动作时都打开新的浏览器窗口,我们将使用内置的 "System -> Website" 动作,并启用后台静默执行。

⚠️ 前提条件:请确保你的电脑可以成功 ping 设备 IP 地址:192.168.31.198(请务必替换为你实际设备的 IP 地址)。

1. 旋钮区域配置(Stream Deck)​

在 Stream Deck 软件的旋钮区域,为每个旋钮拖入 3 个独立的 "System -> Website" 动作,并按如下方式进行配置:

旋钮 1:控制偏航轴(Yaw)​

  • 顺时针旋转(旋钮操作):

    • URL: http://192.168.31.198:1880/deck/yaw?action=cw
    • 设置: 勾选 GET request in background
  • 逆时针旋转(旋钮操作):

    • URL: http://192.168.31.198:1880/deck/yaw?action=ccw
    • 设置: 勾选 GET request in background
  • 按下(按压操作):

    • URL: http://192.168.31.198:1880/deck/yaw?action=reset
    • 设置: 勾选 GET request in background

旋钮 2:控制俯仰轴(Pitch)​

  • 顺时针旋转:

    • URL: http://192.168.31.198:1880/deck/pitch?action=cw
    • 设置: 勾选 GET request in background
  • 逆时针旋转:

    • URL: http://192.168.31.198:1880/deck/pitch?action=ccw
    • 设置: 勾选 GET request in background
  • 按下:

    • URL: http://192.168.31.198:1880/deck/pitch?action=reset
    • 设置: 勾选 GET request in background

旋钮 3:数码变焦(Zoom)​

注意:变焦机制通过 CSS 控制 Dashboard 中 SVG 显示框的比例。

  • 顺时针旋转:
    • URL: http://192.168.31.198:1880/deck/zoom?action=cw
    • 设置: 勾选 GET request in background
  • 逆时针旋转:
    • URL: http://192.168.31.198:1880/deck/zoom?action=ccw
    • 设置: 勾选 GET request in background
  • 按下(恢复默认):
    • URL: http://192.168.31.198:1880/deck/zoom?action=reset
    • 设置: 勾选 GET request in background

2. 按键区域配置(LED、录制、播放)​

在 Stream Deck 的基础按键区域,拖入 3 个 "System -> Website" 动作,并按如下方式进行配置:

按键功能请求 URL所需设置
切换 LEDhttp://192.168.31.198:1880/deck/led勾选 GET request in background
录制音频 (按下录制 5 秒)http://192.168.31.198:1880/deck/record勾选 GET request in background
播放音频http://192.168.31.198:1880/deck/play勾选 GET request in background

将 Node-RED 流部署到 reCamera​

首先,请按照此指南将你的 reCamera 升级到最新的 0.2.4 版本:reCamera OS 升级教程。如果你的设备已经运行 0.2.4 版本,则可以跳过此步骤。然后,点击右上角的 "Deploy" 按钮,将我们新建的节点部署到板子上。


技术支持与产品讨论​

感谢你选择我们的产品!如果你在特定定制目标方面需要指导,或希望进一步扩展你的工作流程,欢迎随时联系我们。我们提供多种支持方式,以确保你在使用我们产品时拥有尽可能顺畅的体验。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...