如何在 reComputer Industrial J4012 上使用 LLaVa 监控您的仓库
介绍
本教程介绍在 reComputer Industrial J4012 上部署 VLM(视觉学习模型),使用 USB 摄像头作为 VLM 的输入。当系统检测到安全情况时,信号灯将通过 RS485 控制变为绿色。在危险情况下,如火灾或有人持有武器时,信号灯将变为黄色。当光传感器通过 RS485 检测到仓库灯光被关闭的信号时,信号灯将变为红色。
前提条件

所需组件说明: 除了 Jetson 之外,还需要以下 RS485 组件:
- 一个 RS485 集线器,用于将一个接口分成两个。
- 一个 RS485 变色灯。
- 一个 RS485 光传感器。
初始化系统环境
-
使用 JP6 安装初始系统后,您需要检查
CUDA和其他库的安装。您可以通过运行sudo apt-get install nvidia-jetpack来验证和安装它们。 -
使用如下命令安装 ollama:
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
- 使用 ollama 运行 LLaVa,如下所示:
ollama run llava-llama3:8b
安装项目
- 使用如下命令安装 uv
pip install uv
- 克隆项目
git clone https://github.com/Seeed-Projects/VLM-Guard.git
- 使用 uv 同步环境
cd VLM_Guard
uv sync
source .venv/bin/activate
运行项目
- 使用下面的脚本运行项目。
./start_demo.sh
- 打开网页浏览器,然后输入
localhost:5002打开应用程序界面
结果
如视频所示,仓库灯在正常操作期间显示绿色,在危险情况下(如有人持刀)显示黄色,当光传感器检测不到光线时显示红色——表示仓库照明故障,同时还允许通过 VLM 模型与历史数据和查询进行交互以获取所需信息。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。