Skip to main content

ESP32S3 Sense接入语音识别+MiniMax模型对话

前言

本文围绕ESP32S3 Sense接入语音识别+MiniMax模型对话展开,首先串口输入“1”字符,随后麦克风采集2s声音数据,对接百度在线语音识别,将返回文本结果丢入MiniMax模型,进而返回第二次结果文本,实现语言对话文本效果。以上一共有两次调用,后期只需加入tts模块就可完整对话。

这是教程中使用的ESP32S3官方硬件👍👍👍(小小的身材有大大的力量)只需要35元加摄像头麦克风79元。有需要可以购买xiao开发板💕💕💕,SeeedXIAO ESP32S3 Sense硬件购买地址:

Seeed Studio XIAO ESP32S3Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense

语音输入

百度在线语音接入教程:

【ESP32S3 Sense接入百度在线语音识别】

使用Seeed XIAO ESP32S3 Sense开发板接入百度智能云实现在线语音识别。自带麦克风模块用做语音输入,通过串口发送字符“1”来控制数据的采集和上传。

大模型接入

国产大模型接入分享如下:

本文使用的是MiniMax大模型

|模型|响应时间|内容质量|免费token次数| |::|::|::|::| |MiniMax|3s|8分|500万| |智谱清言|7s|8分|300万| |文心一言|10s|9分|500万| |通义千问|8s|8分|800万|

本文采用Arduino编程,可以让开发轻松许多。

先决条件

在此项目开始之前,请确保检查以下先决条件。

我们将使用 Arduino IDE 对 ESP32/ESP8266 开发板进行编程,因此在继续本教程之前,请确保已在 Arduino IDE 中安装这些开发板。

配置环境

  1. Arduino IDE:下载并安装 Arduino IDE;
  1. ESP32 开发板库:在 Arduino IDE 中添加 ESP32 支持;

:::tip提示

参考wiki:【esp32s3配置arduino IDE教程】

为安装过程留出一些时间,具体时间可能因您的互联网连接而异。

:::

所需零件

要学习本教程,您需要1个 ESP32 开发板+麦克风或者XIAO ESP32S3 Sense。本文推荐使用XIAO ESP32S3 Sense因为它可以轻松调用代码。

Seeed Studio XIAO ESP32S3Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense

核心代码

提供两种硬件测试

  1. ESP32S3 Sense
  2. ESP32 + max9814麦克风模块用做语音输入,一个按键来控制数据的采集和上传

ESP32S3 Sense

ESP32S3 Sense自带麦克风直接烧录

Arduino代码如下


#include <Arduino.h>
#include "base64.h"
#include <WiFi.h>
#include "HTTPClient.h"
#include "cJSON.h"
#include <I2S.h>
#include <ArduinoJson.h>
#define data_len 16000
// #define key 4 //端口0
// #define ADC 2 //端口39
// #define led 15 //端口2

HTTPClient http_client;
// 1. Replace with your network credentials
const char* ssid = "J09 502";
const char* password = "qwertyuiop111";
// 2. Check your Aduio port
const int buttonPin = 1; // the number of the pushbutton pin
const int ledPin = 21; // the number of the LED pin
hw_timer_t* timer = NULL;
uint16_t adc_data[data_len]; //16000个数据,8K采样率,即2秒,录音时间为2秒,想要实现更长时间的语音识别,就要改这个数组大小
//和下面data_json数组的大小,改大一些。
uint8_t adc_start_flag = 0; //开始标志
uint8_t adc_complete_flag = 0; //完成标志
char data_json[45000]; //用于储存json格式的数据,大一点,JSON编码后数据字节数变成原来的4/3,所以得计算好,避免出现越界

// 3. Replace with your MiniMax API key
const char* apiKey = "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJHcm91cE5hbWUiOiIyMzQ1dm9yIiwiVXNlck5hbWUiOiIyMzQ1dm9yIiwiQWNjb3VudCI6IiIsIlN1YmjE3NTk0ODIxODAxMDAxNzAyMDgiLCJQI6IjE3NTk0ODIxODAwOTU5NzU5MDQiLCJQYWdlTmFtZSI6IiIsIk1haWwiOiIiLCJDcmVhdGVUaW1lIjoiMjAyNC0wMy0xNiAxMzoyNDoxOCIsImlzcyI6Im1pbmltYXgifQ.WlEj8Nk0j_WOMXZE9SbIC8sHpwJ6R6Pi8Spl5mahJsW3-Jsz7Ev53sGGz3v__Bd5dDkt7o9-Y8BOW0WZq2ImaN7Rof7YNtYnYnvPNDyGx23_xRqq5co9P5UkC3ciYEcIch2SUZ5QPkXR-sMUPzhdowSYvfdu1N25kdKJ8GE_63NfCnsdDVt8mv0wQSSweJK0yf_C8a8ADdB1uF4vg_WKMDjHlvzERsoNZgX6FYtr-bee85rIyu4U-OrbUvEpR1FLPXa7lTlx65QvhVIYGbIKde7ERIT_7QLOQoVFvPz0gX-H6V7UlmSRgRy4LK_R9mvV5TqCy3v90WK_AFuwEhPXcg";
HTTPClient http;
String token_key = String("Bearer ") + apiKey;
// Send request to MiniMax API
String inputText = "你好,minimax!";
String apiUrl = "https://api.minimax.chat/v1/text/chatcompletion_v2";
int httpResponseCode;
String response,question,answer;
DynamicJsonDocument jsonDoc(1024);

uint32_t num = 0;
portMUX_TYPE timerMux = portMUX_INITIALIZER_UNLOCKED;
void IRAM_ATTR onTimer() {
// Increment the counter and set the time of ISR
portENTER_CRITICAL_ISR(&timerMux);
if (adc_start_flag == 1) {
//Serial.println("");
// adc_data[num] = analogRead(ADC);
adc_data[num] = I2S.read();
num++;
if (num >= data_len) {
adc_complete_flag = 1;
adc_start_flag = 0;
num = 0;
//Serial.println(Complete_flag);
}
}
portEXIT_CRITICAL_ISR(&timerMux);
}

String getGPTAnswer(String inputText) {
http.begin(apiUrl);
http.addHeader("Content-Type", "application/json");
http.addHeader("Authorization", token_key);
String payload = "{\"model\":\"abab5.5s-chat\",\"messages\":[{\"role\": \"system\",\"content\": \"你是鹏鹏的生活助手机器人,要求下面的回答严格控制在256字符以内。\"},{\"role\": \"user\",\"content\": \"" + inputText + "\"}]}";
httpResponseCode = http.POST(payload);
if (httpResponseCode == 200) {
response = http.getString();
http.end();
Serial.println(response);
// Parse JSON response
deserializeJson(jsonDoc, response);
String outputText = jsonDoc["choices"][0]["message"]["content"];
return outputText;
// Serial.println(outputText);
} else {
http.end();
Serial.printf("Error %i \n", httpResponseCode);
return "<error>";
}
}

void setup() {

//Serial.begin(921600);
Serial.begin(115200);
// pinMode(ADC, ANALOG);
// pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
// start I2S at 16 kHz with 16-bits per sample
I2S.setAllPins(-1, 42, 41, -1, -1);
if (!I2S.begin(PDM_MONO_MODE, 16000, 16)) {
Serial.println("Failed to initialize I2S!");
while (1)
; // do nothing
}
uint8_t count = 0;
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
Serial.print(".");
count++;
if (count >= 75) {
Serial.printf("\r\n-- wifi connect fail! --");
break;
}
vTaskDelay(200);
}
Serial.printf("\r\n-- wifi connect success! --\r\n");
Serial.println(WiFi.localIP());
http.setTimeout(10000);
// gain_token();

timer = timerBegin(0, 80, true); // 80M的时钟 80分频 1M
timerAlarmWrite(timer, 125, true); // 1M 计125个数进中断 8K
timerAttachInterrupt(timer, &onTimer, true);
timerAlarmEnable(timer);
timerStop(timer); //先暂停
}


uint32_t time1, time2;
void loop() {

if (Serial.available() > 0) //按键按下
{
if (Serial.read() == '1') {
Serial.printf("Start recognition\r\n\r\n");
digitalWrite(ledPin, HIGH);
adc_start_flag = 1;
timerStart(timer);

// time1=micros();
while (!adc_complete_flag) //等待采集完成
{
ets_delay_us(10);
}
// time2=micros()-time1;

timerStop(timer);
adc_complete_flag = 0; //清标志
digitalWrite(ledPin, LOW);
memset(data_json, '\0', strlen(data_json)); //将数组清空
strcat(data_json, "{");
strcat(data_json, "\"format\":\"pcm\",");
strcat(data_json, "\"rate\":16000,"); //采样率 如果采样率改变了,记得修改该值,只有16000、8000两个固定采样率
strcat(data_json, "\"dev_pid\":1537,"); //中文普通话
strcat(data_json, "\"channel\":1,"); //单声道
strcat(data_json, "\"cuid\":\"666666\","); //识别码 随便打几个字符,但最好唯一
strcat(data_json, "\"token\":\"24.8f6143793af76e02f5e191.2592000.1713789066.282335-57722200\","); //token 这里需要修改成自己申请到的token
strcat(data_json, "\"len\":32000,"); //数据长度 如果传输的数据长度改变了,记得修改该值,该值是ADC采集的数据字节数,不是base64编码后的长度
strcat(data_json, "\"speech\":\"");
strcat(data_json, base64::encode((uint8_t*)adc_data, sizeof(adc_data)).c_str()); //base64编码数据
strcat(data_json, "\"");
strcat(data_json, "}");
// Serial.println(data_json);
int httpCode;
http_client.setTimeout(5000);
http_client.begin("http://vop.baidu.com/server_api"); //https://vop.baidu.com/pro_api
http_client.addHeader("Content-Type", "application/json");
httpCode = http_client.POST(data_json);

if (httpCode == 200) {
if (httpCode == HTTP_CODE_OK) {
response = http_client.getString();
http_client.end();
Serial.println(response);
// Parse JSON response
// DynamicJsonDocument jsonDoc(512);
deserializeJson(jsonDoc, response);
String question = jsonDoc["result"][0];
// 访问"result"数组,并获取其第一个元
// 输出结果
Serial.println("\n Input:"+question);
answer = getGPTAnswer(question);
Serial.println("Answer: " + answer);
Serial.println("Enter a prompt:");

} else {
Serial.printf("[HTTP] GET... failed, error: %s\n", http_client.errorToString(httpCode).c_str());
}
}
// while (!digitalRead(buttonPin))
// ;
Serial.printf("Recognition complete\r\n");
}
}
vTaskDelay(1);
}

用于实现一个通过 I2S 接口采集音频信号并将其发送到百度语音识别 API 进行语音识别,然后将识别出的文本通过 MiniMax API 获取 AI 回答的功能。以下是代码的主要结构和功能说明:

  1. 引入必要的库文件,包括 Arduino.h、base64.h、WiFi.h、HTTPClient.h、cJSON.h、I2S.h 和 ArduinoJson.h,这些库分别提供了基本的 Arduino 功能、Base64 编解码、Wi-Fi 连接、HTTP 客户端操作、JSON 数据处理和 I2S 音频接口驱动。
  2. 定义了一些全局变量,如 Wi-Fi 的 SSID 和密码,以及与音频采集和处理相关的变量,如 ADC 数据缓冲区、录音标志位、完成标志位、JSON 格式数据缓冲区,还有 MiniMax API 的密钥(apiKey)。

修改Wi-Fi 的 SSID 和密码


// 1. Replace with your network credentials
const char* ssid = "J09 502";
const char* password = "qwertyuiop111";

修改MiniMax API 的密钥(apiKey)


// 3. Replace with your MiniMax API key
const char* apiKey = "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJHcm91cE5hbWUiOiIyMzQ1dm9yIiwiVXNlck5hbWUiOiIyMzQ1dm9yIiwiQWNjb3VudCI6IiIsIlN1YmjE3NTk0ODIxODAxMDAxNzAyMDgiLCJQI6IjE3NTk0ODIxODAwOTU5NzU5MDQiLCJQYWdlTmFtZSI6IiIsIk1haWwiOiIiLCJDcmVhdGVUaW1lIjoiMjAyNC0wMy0xNiAxMzoyNDoxOCIsImlzcyI6Im1pbmltYXgifQ.WlEj8Nk0j_WOMXZE9SbIC8sHpwJ6R6Pi8Spl5mahJsW3-Jsz7Ev53sGGz3v__Bd5dDkt7o9-Y8BOW0WZq2ImaN7Rof7YNtYnYnvPNDyGx23_xRqq5co9P5UkC3ciYEcIch2SUZ5QPkXR-sMUPzhdowSYvfdu1N25kdKJ8GE_63NfCnsdDVt8mv0wQSSweJK0yf_C8a8ADdB1uF4vg_WKMDjHlvzERsoNZgX6FYtr-bee85rIyu4U-OrbUvEpR1FLPXa7lTlx65QvhVIYGbIKde7ERIT_7QLOQoVFvPz0gX-H6V7UlmSRgRy4LK_R9mvV5TqCy3v90WK_AFuwEhPXcg";

修改百度api


strcat(data_json, "\"token\":\"24.8f6143793af76e02f5e191.2592000.1713789066.282335-57722200\","); //token 这里需要修改成自己申请到的token

  1. 定义了一个 HTTPClient 实例 http_client,用于向 API 发送请求。

  2. 函数 getGPTAnswer() 负责调用 MiniMax API,并传入用户输入文本以获取 AI 的回答。

  3. onTimer() 函数是一个中断服务程序,每当定时器触发时会读取 I2S 接口上的音频数据并存入缓冲区 adc_data 中。当缓冲区满或者录音结束时,会设置完成标志。

  4. setup() 函数负责初始化串口通信、配置 I2S 接口、连接 Wi-Fi,并设置定时器和中断。

  5. loop() 函数是 Arduino 主循环函数,在循环中检查是否有按键输入(这里未实际使用)。如果有特定输入,开始音频采集过程,并在采集完成后将音频数据转换为 Base64 编码,构建一个 JSON 请求体,然后通过 HTTP POST 方式发送到百度语音识别 API。收到识别结果后,调用 getGPTAnswer() 函数获取 AI 回答,并打印在控制台上。

ESP32 + max9814

ESP32 + max9814麦克风模块用做语音输入,一个按键来控制数据的采集和上传

注意端口:


#define key 0 //按键端口0
#define ADC 32 //max9814麦克风模块端口39
#define led 2 //LED端口2

stt_chat_max.ino


#include <Arduino.h>
#include "base64.h"
#include <WiFi.h> //#include "WiFi.h"
#include "HTTPClient.h"
#include "cJSON.h"
// #include <I2S.h>
#include <ArduinoJson.h>
#define data_len 16000

#define key 0 //端口0
#define ADC 32 //端口39
#define led 2 //端口2
HTTPClient http_client;
// 1. Replace with your network credentials
const char* ssid = "J09 502";
const char* password = "qwertyuiop111";
// 2. Check your Aduio port
// const int buttonPin = 1; // the number of the pushbutton pin
// const int ledPin = 21; // the number of the LED pin
hw_timer_t* timer = NULL;
uint16_t adc_data[data_len]; //16000个数据,8K采样率,即2秒,录音时间为2秒,想要实现更长时间的语音识别,就要改这个数组大小
//和下面data_json数组的大小,改大一些。
uint8_t adc_start_flag = 0; //开始标志
uint8_t adc_complete_flag = 0; //完成标志
char data_json[45000]; //用于储存json格式的数据,大一点,JSON编码后数据字节数变成原来的4/3,所以得计算好,避免出现越界

// 3. Replace with your MiniMax API key
const char* apiKey = "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJHcm91iOiIyMzQ1dm9yIiwiQWNjb3VudCI6IiIsIlN1YmplY3RJRCI6IjE3NTk0ODIxODAxMDAxNzAyMDgiLCJQaG9uZSI6IjE1MDcyNjQxNTYxIiwiR3JvdXBJRCI6IjE3NTk0ODIxODAwOTU5NzU5MDQiLCJQYWdlTmFtZSI6IiIsIk1haWwiOiIiLCJDcmVhdGVUaW1lIjoiMjAyNC0wMy0xNiAxMzoyNDoxOCIsImlzcyI6Im1pbmltYXgifQ.WlEj8Nk0j_WOMXZE9SbIC8sHpwJ6R6Pi8Spl5mahJsW3-Jsz7Ev53sGGz3v__Bd5dDkt7o9-Y8BOW0WZq2ImaN7Rof7YNtYnYnvPNDyGx23_xRqq5co9P5UkC3ciYEcIch2SUZ5QPkXR-sMUPzhdowSYvfdu1N25kdKJ8GE_63NfCnsdDVt8mv0wQSSweJK0yf_C8a8ADdB1uF4vg_WKMDjHlvzERsoNZgX6FYtr-bee85rIyu4U-OrbUvEpR1FLPXa7lTlx65QvhVIYGbIKde7ERIT_7QLOQoVFvPz0gX-H6V7UlmSRgRy4LK_R9mvV5TqCy3v90WK_AFuwEhPXcg";
HTTPClient http;
String token_key = String("Bearer ") + apiKey;
// Send request to MiniMax API
String inputText = "你好,minimax!";
String apiUrl = "https://api.minimax.chat/v1/text/chatcompletion_v2";
int httpResponseCode;
String response, question, answer;
DynamicJsonDocument jsonDoc(1024);

uint32_t num = 0;
portMUX_TYPE timerMux = portMUX_INITIALIZER_UNLOCKED;
void IRAM_ATTR onTimer() {
// Increment the counter and set the time of ISR
portENTER_CRITICAL_ISR(&timerMux);
if (adc_start_flag == 1) {
//Serial.println("");
adc_data[num] = analogRead(ADC);
// adc_data[num] = I2S.read();
num++;
if (num >= data_len) {
adc_complete_flag = 1;
adc_start_flag = 0;
num = 0;
//Serial.println(Complete_flag);
}
}
portEXIT_CRITICAL_ISR(&timerMux);
}

String getGPTAnswer(String inputText) {
http.begin(apiUrl);
http.addHeader("Content-Type", "application/json");
http.addHeader("Authorization", token_key);
String payload = "{\"model\":\"abab5.5s-chat\",\"messages\":[{\"role\": \"system\",\"content\": \"你是鹏鹏的生活助手机器人,要求下面的回答严格控制在256字符以内。\"},{\"role\": \"user\",\"content\": \"" + inputText + "\"}]}";
httpResponseCode = http.POST(payload);
if (httpResponseCode == 200) {
response = http.getString();
http.end();
Serial.println(response);
// Parse JSON response
deserializeJson(jsonDoc, response);
String outputText = jsonDoc["choices"][0]["message"]["content"];
return outputText;
// Serial.println(outputText);
} else {
http.end();
Serial.printf("Error %i \n", httpResponseCode);
return "<error>";
}
}

void setup() {

//Serial.begin(921600);
Serial.begin(115200);
pinMode(ADC, ANALOG);
pinMode(key, INPUT_PULLUP);
pinMode(led, OUTPUT);
// pinMode(ADC, ANALOG);
// pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
// pinMode(ledPin, OUTPUT);
// start I2S at 16 kHz with 16-bits per sample
// I2S.setAllPins(-1, 42, 41, -1, -1);
// if (!I2S.begin(PDM_MONO_MODE, 16000, 16)) {
// Serial.println("Failed to initialize I2S!");
// while (1)
// ; // do nothing
// }
uint8_t count = 0;
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
Serial.print(".");
count++;
if (count >= 75) {
Serial.printf("\r\n-- wifi connect fail! --");
break;
}
vTaskDelay(200);
}
Serial.printf("\r\n-- wifi connect success! --\r\n");
Serial.println(WiFi.localIP());
http.setTimeout(10000);
// gain_token();

timer = timerBegin(0, 80, true); // 80M的时钟 80分频 1M
timerAlarmWrite(timer, 125, true); // 1M 计125个数进中断 8K
timerAttachInterrupt(timer, &onTimer, true);
timerAlarmEnable(timer);
timerStop(timer); //先暂停
}


uint32_t time1, time2;
void loop() {

if (digitalRead(key)==0) {
Serial.printf("Start recognition\r\n\r\n");
digitalWrite(led,HIGH);
adc_start_flag = 1;
timerStart(timer);

// time1=micros();
while (!adc_complete_flag) //等待采集完成
{
ets_delay_us(10);
}
// time2=micros()-time1;

timerStop(timer);
adc_complete_flag = 0; //清标志
digitalWrite(led, LOW);
memset(data_json, '\0', strlen(data_json)); //将数组清空
strcat(data_json, "{");
strcat(data_json, "\"format\":\"pcm\",");
strcat(data_json, "\"rate\":8000,"); //采样率 如果采样率改变了,记得修改该值,只有16000、8000两个固定采样率
strcat(data_json, "\"dev_pid\":1537,"); //中文普通话
strcat(data_json, "\"channel\":1,"); //单声道
strcat(data_json, "\"cuid\":\"666666\","); //识别码 随便打几个字符,但最好唯一
strcat(data_json, "\"token\":\"24.8f6143793af76191.2592000.1713789066.282335-57722200\","); //token 这里需要修改成自己申请到的token
strcat(data_json, "\"len\":32000,"); //数据长度 如果传输的数据长度改变了,记得修改该值,该值是ADC采集的数据字节数,不是base64编码后的长度
strcat(data_json, "\"speech\":\"");
strcat(data_json, base64::encode((uint8_t*)adc_data, sizeof(adc_data)).c_str()); //base64编码数据
strcat(data_json, "\"");
strcat(data_json, "}");
// Serial.println(data_json);
int httpCode;
http_client.setTimeout(5000);
http_client.begin("http://vop.baidu.com/server_api"); //https://vop.baidu.com/pro_api
http_client.addHeader("Content-Type", "application/json");
httpCode = http_client.POST(data_json);

if (httpCode == 200) {
if (httpCode == HTTP_CODE_OK) {
response = http_client.getString();
http_client.end();
Serial.println(response);
// Parse JSON response
// DynamicJsonDocument jsonDoc(512);
deserializeJson(jsonDoc, response);
String question = jsonDoc["result"][0];
// 访问"result"数组,并获取其第一个元
// 输出结果
Serial.println("\n Input:" + question);
answer = getGPTAnswer(question);
Serial.println("Answer: " + answer);
Serial.println("Enter a prompt:");

} else {
Serial.printf("[HTTP] GET... failed, error: %s\n", http_client.errorToString(httpCode).c_str());
}
}
// while (!digitalRead(buttonPin))
// ;
Serial.printf("Recognition complete\r\n");
}
// }
vTaskDelay(1);
}

上传验证

如果提示Compilation error: ArduinoJson.h: No such file or directory

直接在库管理安装Arduinojson库

打开串口监视器,注意右下角选择换行符,选择115200波特率,输入你想问的问题,他就可以回答你

对话测试

串口发送“1”,开始录音,然后返回对话结果,以上是两次连续对话效果😘😘😘

报错

  1. 如果返回error ,大家对照列表查询错误代码,结合提示排查解决
  1. 如果第一次可以运行,但是二次时会自动重启,可以配置下载程序运行在core0

总结

在本教程中,您学习了如何使用ESP32S3 Sense接入语音识别+MiniMax模型对话。从而实现对外部世界进行感知,充分认识这个有机与无机的环境。🥳🥳🥳

参考文档:ESP32S3 Sense接入语音识别+MiniMax模型对话

技术支持和产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的喜好和需求。

Loading Comments...