Watcher 到 IFTTT 快速入门
第一部分. 什么是 IFTTT (If This Then That)
IFTTT 是一个基于网络的服务,允许开发者在各种应用程序、设备和服务之间创建自动化和集成,而无需复杂的编程。它使用户能够定义简单的条件语句,称为"小程序",根据特定事件触发操作。它提供了用户友好的界面和庞大的预构建小程序库,使开发者能够高效地创建强大的自动化和集成。
第二部分. 如何配置 IFTTT
步骤 1. 配置 Webhooks
首先,我们需要创建一个 IFTTT 小程序。

我们需要添加一个触发器。

搜索 Webhooks 并点击该服务。

您将看到 Webhooks 触发器的简要介绍,我们将选择第二个。

为您的触发器命名并创建它。

步骤 2. 配置邮件
当触发器触发时,我们需要执行操作。所以这里是您想要执行的操作。

我们将在触发器触发时通过 Gmail 发送邮件。当然,您可以使用数百万种服务。

选择 Gmail 账户并填入您想要发送到的邮件地址。

根据您的需要自定义主题和正文,或使用默认设置。

点击继续按钮。

步骤 3. 完成小程序
您可以编辑您的小程序标题或保持默认,然后点击完成。

完成后,您可以保存此链接,因为我们稍后会使用它。

第三部分. 在 Node-RED 中访问 IFTTT
步骤 4. Watcher 消息发送到 Node-RED
将这些模块拖拽到工作区并将它们连接在一起。如果您还不知道如何从 watcher 发送消息到 Node-RED,请点击这里。

步骤 5. 处理您想要发送到 IFTTT 的消息
双击 function 模块并编写一些代码来获取 value1 和 value2,也许还有 value3。这些值将被发送到 IFTTT。
var content = msg.payload.value[0].content;
var image_url = msg.payload.value[0].image_url;
msg.payload = {
value1: content,
value2: image_url,
};
return msg;

双击 http request 模块,选择 POST 方法并粘贴您刚从 IFTTT 复制的 URL。

完成后,不要忘记部署它。

第四部分. 通过 IFTTT 发送消息
步骤 6. 向 Watcher 发送任务
首先,您需要按照下面的视频在 Watcher 中运行任务。如果您想了解更多信息,请点击这里。
步骤 7. 在 IFTTT 和手机中查看这些消息
打开 My Applets 并点击您之前创建的小程序。

向下滚动页面并点击 View activity 按钮。

继续向下滚动并点击这两个按钮。

然后您将看到 Watcher 发送的这些消息以及您的电子邮件。
| IFTTT 消息 | 电子邮件消息 |
|---|---|
![]() | ![]() |
恭喜您完成了 Watcher 到 IFTTT 邮件演示!这只是您使用 IFTTT 旅程的开始。还有无数的应用程序和集成等待您去发现。继续探索、学习和自动化,让您的生活更加高效和富有成效。IFTTT 的可能性是无限的,所以尽情享受和愉快地实验吧!
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。