Watcher & Node-RED 到 p5.js 快速入门
什么是 p5.js
p5.js 是一个 JavaScript 库,让艺术家和设计师能够轻松进行编程。它提供了一种简单的方式来创建图形、动画和交互式应用程序,使用简洁的语法。凭借在画布上绘图、处理用户输入和支持多媒体等功能,p5.js 非常适合创意编程项目、教育目的和数字艺术。其活跃的社区和丰富的资源帮助各种技能水平的用户快速入门。
Node-RED 配置
步骤 1. 在 Watcher 中运行任务
首先,您需要按照下面的视频在 Watcher 中运行一个任务。如果您想了解更多信息,请点击这里。
步骤 2. 配置
您需要配置 4 个模块:

-
OpenStream: 从 Watcher 获取数据到 Node-RED。详细信息请点击这里。
-
function: 处理来自 Watcher 的数据。双击 function 模块并将以下代码粘贴到其中。

msg.payload = {
content: msg.payload.value[0].content,
image_url: msg.payload.value[0].image_url
};
return msg;
- http request: 向服务器发送一个POST请求,然后发送到p5.js。

- debug: 查看输出信息,用于调试。

步骤3.部署
完成配置后,不要忘记部署它。

构建服务器
步骤4.下载服务器代码
请点击此链接下载完整的项目代码。

步骤5.运行服务器
在运行服务器之前,您应该先安装一些包。
npm install express body-parser cors ws

解压包并进入其中,然后运行 node server.js 来启动服务器。

现在服务器正在监听端口 3000,因此来自 Node-RED 的消息将被发送到此服务器,然后传递给 p5.js。
VScode 配置
步骤 6. 安装扩展
您需要安装 2 个扩展,分别是 Live Server 和 p5.vscode

步骤 7. 打开项目
打开您刚刚下载的项目。

打开后的结构如下图所示。

步骤 7. 运行项目
打开 sketch.js 并点击 Go Live 按钮,这将在默认浏览器中本地运行项目。

效果如下图所示,此服务运行在端口 5500 上。

当检测到人员时,它将如下所示。
您需要保持 Node-RED 和 server.js 运行

恭喜您成功完成了从 Watcher 到 p5.js 的旅程!您已经获得了宝贵的技能,还有许多令人兴奋的功能等待您去探索。继续实验并享受前方的创意可能性!
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。