SenseCraft AI for Watcher 计划和权益
在 Watcher,我们致力于为开发者提供清晰透明的定价结构,以便将人工智能集成到他们的项目中。我们理解每个开发者都有独特的需求,这就是为什么我们提供一系列定价计划,旨在满足各种需求和预算。为了帮助您做出明智的决定,我们概述了定价模型的关键方面以及每个计划中包含的具体功能。

我们的定价计划
| 本地部署 | SenseCraft 标准版 | SenseCraft 专业版 | |
|---|---|---|---|
| 数据保留 | 用户自行保存 | 3 个月 | 3 个月 |
| 数据 API | 本地 HTTP API | MQTT/HTTP API | MQTT/HTTP API |
| 任务分析 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| 图像分析 | 无限制 | 15 分钟/请求 | 20000 次请求 |
| 与 LLM 聊天 | 无限制 | 200 次请求/月 | 1000 次请求 |
| TinyML 模型和模型训练 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| 价格 | 免费 | 免费 | 一次免费试用 & 6.9 美元计划 |
-
SenseCraft Pro 的付费计划与每个设备的 EUI 绑定。这意味着如果您有五个设备都想使用 SenseCraft Pro,您需要分别为它们付费。
-
SenseCraft Pro 的计费服务基于请求次数。当您购买服务时,您将获得服务提供的请求次数,其中没有过期日期。
-
当您的设备连接到 SenseCraft APP 时,SenseCraft Pro 将自动激活试用服务。
-
SenseCraft Pro 激活试用并一次性计算表单中的所有请求,然后在您使用完毕后自动切换到 SenseCraft Standard。
在 Watcher,我们相信为开发者提供成功进行 AI 集成所需的灵活性和可扩展性。我们的定价计划旨在满足广泛的需求,从随意实验到大规模部署。选择最符合您的 AI 使用强度和项目需求的计划,让 Watcher 帮助您释放 SenseCraft AI 的全部潜力。立即开始,按照您自己的条件体验 AI 的力量!
了解我们的定价模式
数据存储
所有计划都提供慷慨的 3 个月 数据存储,包括报警图像、时间戳和报警计数的存储。
任务分析
任务分析是指 Watcher 理解和解释用户分配任务的能力,将其分解为更小的可操作组件。这包括确定任务是否可以使用小模型执行、识别要使用的特定模型、识别要检测的行为以及定义要采取的行动。作为 Watcher 功能的基础,我们努力在所有计划中保持任务分析免费。
图像分析
图像分析涉及对 Watcher 捕获的图像进行高级检查,能够识别图像中的对象、活动和上下文。此功能需要使用大模型,并收取使用费。当您的任务需要使用大模型进行图像分析时,将计算一次请求。
- 如果您使用的是 纯云端 LLM 服务,请求将根据您设置的 捕获频率 进行计算。

- 对于 本地 AI + 云端 LLM 服务,当小模型触发检测后调用大模型进行图像识别时,将计算一次请求。请注意,请求之间的最小间隔不会短于您配置的 捕获频率。

图像分析也是 Watcher 非常重要的功能之一。因此,当您没有订阅 SenseCraft Pro 时,我们也保证为您提供至少 15 分钟的图像分析服务。
与大语言模型聊天
与我们强大的大语言模型进行对话交互是一项高级功能,会产生使用费。当 SenseCraft 确定您与 Watcher 的对话是来回交流且 Watcher 生成响应时,将计算为一次请求。
一旦此计数用完,就无法与 Watcher 聊天。
模型仓库、训练和上传
访问我们广泛的 模型仓库,以及训练和上传您自己模型的能力,在所有计划中都免费提供。
如何订阅?
如果您需要订阅 SenseCraft Pro,那么您需要在 SenseCraft APP 内进行操作。第一步应该是在 APP 上绑定您的 SenseCAP Watcher。目前,SenseCraft Pro 订阅仅适用于 SenseCAP Watcher 用户。
进入 SenseCAP Watcher 的聊天界面,点击右上角的设置齿轮按钮,然后在底部附近,会有一个订阅选项。

在这里您可以看到当前订阅服务剩余的请求次数。您可以在这里完成订阅。目前我们为订阅服务提供三种不同的价格,请根据您的实际使用情况选择不同的套餐。

确认您想要的套餐后,请同意服务协议以进入支付界面。

目前 SenseCraft APP 支持使用 Paypal 进行支付。支付成功后,您将在订阅页面看到您购买的请求次数已更新。

技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。