Watcher 软件架构
SenseCAP Watcher 的软件架构如下图所示,主要分为三个部分:APP 应用、UI 和交互、任务流。

- APP 应用:主要是一些应用程序,如 WiFi 连接、蓝牙配置、与平台通信、OTA 等,这些也会生成一些数据供 UI 显示。
- UI 和交互:主要是 UI 界面的实现和 UI 交互。
- 任务流:主要是任务流引擎和各种任务流功能模块的实现。
1. 任务流框架
1.1 概述
为了满足各种场景的需求,设计了一个类似 Node-RED 的任务流框架,可以灵活地组织设备所拥有的技能,让它们协同工作。
我们将设备所拥有的技能抽象为块,这些块可以是数据生产者或消费者,或者两者兼而有之。然后,根据具体任务,提取所需的块并通过生产者-消费者关系连接它们,以实现特定的场景任务。
1.2 任务流引擎
任务流引擎的主要功能是使各种功能模块能够根据任务流 JSON 运行;它管理功能模块的注册、实例化和销毁,以及它们之间的连接。
任务流引擎的处理流程如下所示:

- 初始化任务流引擎。
- 将每个功能模块注册到任务流引擎,使用链表存储每个模块的管理函数和信息。
- 任务流引擎等待接收任务流。
- 收到新任务流后,解析任务流 JSON,提取所需的功能模块,并将它们存储在数组中。
- 在功能模块数组中,根据模块名称从链表中找到模块的管理函数并对它们进行排序。
- 实例化功能模块。
- 配置功能模块。
- 在功能模块之间建立事件管道以进行消息传输。
- 按顺序启动每个功能模块。
- 启动后,任务流开始运行。
1.3 任务流 JSON
任务流以 JSON 格式描述,任务流引擎通过解析此 JSON 文件来运行任务流。
以下是任务流 JSON 模板:
{
"tlid": 123456789,
"ctd": 123456789,
"tn": "Task flow template",
"type": 0,
"task_flow": [
{
"id": 1,
"type": "module1",
"index": 0,
"version": "1.0.0",
"params": {
},
"wires": [
[
2
]
]
},
{
"id": 2,
"type": "module2",
"index": 1,
"version": "1.0.0",
"params": {
},
"wires": [
[
3,
4
]
]
},
{
"id": 3,
"type": "module3",
"index": 2,
"version": "1.0.0",
"params": {
},
"wires": []
},
{
"id": 4,
"type": "module4",
"index": 3,
"version": "1.0.0",
"params": {
},
"wires": []
}
]
}
字段描述:
- ctd:任务流的创建时间。
- tlid:任务流ID,可以与ctd相同。
- tn:任务流的名称。
- type: 任务流的类型
- 0:本地示例任务流。
- 1:通过MQTT下发的任务流。
- 2:通过蓝牙下发的任务流。
- 3:通过语音下发的任务流。
- task_flow: 包含任务流中每个功能模块的详细信息。
- id:模块ID。
- type:模块名称。
- index:模块在任务流中的顺序;在流程中位置越靠前,数值越小,用于模块排序。
- version:模块版本。
- params:模块参数;不同版本可能有不同的参数配置,可根据版本号进行兼容解析。
- wires:模块之间的连接。详情请参见任务流功能模块的事件管道。
以下是火灾监控任务流JSON的示例。
{
"tlid": 1720171506807,
"ctd": 1720171527631,
"tn": "App notifies about fire emergency",
"task_flow": [
{
"id": 86464178,
"type": "ai camera",
"type_id": 0,
"index": 0,
"vision": "0.0.1",
"params": {
"model_type": 0,
"model": {},
"modes": 1,
"conditions": [],
"conditions_combo": 0,
"silent_period": {
"time_period": {
"repeat": [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1
],
"time_start": "00:00:00",
"time_end": "23:59:59"
},
"silence_duration": 60
},
"output_type": 1,
"shutter": 0
},
"wires": [
[
540820974
]
]
},
{
"id": 540820974,
"type": "image analyzer",
"type_id": 3,
"index": 1,
"version": "0.0.1",
"params": {
"url": "",
"header": "",
"body": {
"prompt": "Is there a fire?",
"type": 1,
"audio_txt": "Fire alert"
}
},
"wires": [
[
1516408094,
1981533581
]
]
},
{
"id": 1981533581,
"type_id": 99,
"type": "sensecraft alarm",
"index": 2,
"version": "0.0.1",
"params": {
"silence_duration": 10,
"text": "Fire alert"
},
"wires": []
},
{
"id": 1516408094,
"type_id": 5,
"type": "local alarm",
"index": 3,
"version": "0.0.1",
"params": {
"sound": 1,
"rgb": 1,
"img": 1,
"text": 1,
"duration": 10
},
"wires": []
}
],
"type": 0
}
这个任务流使用四个模块:AI摄像头、图像分析器、本地报警和sensecraft报警。接线拓扑如下所示:

下图显示了任务流引擎的一般流程和功能模块的启动:

1.4 模块的事件管道
功能模块之间的连接代表数据传输,前一个模块生成数据并将其发送到下一个模块。消息传输使用事件机制,前者发布事件,后者订阅事件。事件使用IDF的esp_event组件实现,支持队列缓存。
每个模块都有一个唯一的id,它作为模块订阅的事件id。在sub_set执行期间,模块订阅具有该id的消息;在停止执行期间,它注销该事件id。一些模块作为激励源,没有上游模块,可以在不订阅该事件ID的情况下运行。
每个模块都有一个wires字段,表示下一个模块的id。在执行pub_set时,这些id被缓存,当数据可用时,数据被发布到这些id。一些模块的wires字段为空,表示没有下游模块,消费数据而不产生数据。
每个模块最多可以有一个输入端子但可以有多个输出端子,表示不同的数据输出,每个输出端子可以输出到多个模块。wires字段是一个二维数组,第一层表示输出端子的数量,第二层表示端子输出到的模块的id。
如下面的示例所示,模块1在事件ID 2上发布消息,模块2接收并处理消息;模块2有两个输出端子,第一个输出端子连接到模块3和4,第二个输出端子连接到模块5。当输出端子1有数据时,它向事件ID 3和4发布消息,当输出端子2有数据时,它向事件ID 5发布消息。

模块2对应的JSON描述如下:
{
"id": 2,
"type": "module name",
"index": 1,
"version": "1.0.0",
"params": {
},
"wires": [
[
3,
4
],
[
5
]
]
}
相关的操作函数在 tf.h 中定义(主要封装了 idf 的 esp_event 相关函数),如下所示:
esp_err_t tf_event_post(int32_t event_id,
const void *event_data,
size_t event_data_size,
TickType_t ticks_to_wait);
esp_err_t tf_event_handler_register(int32_t event_id,
esp_event_handler_t event_handler,
void *event_handler_arg);
esp_err_t tf_event_handler_unregister(int32_t event_id,
esp_event_handler_t event_handler);
1.4.1 事件管道中传输的消息类型
两个模块可以连接在一起,表明它们的数据类型是一致的;我们在 tf_module_data_type.h 文件中定义数据类型和相应的数据结构。通常,数据类型以前缀 TF_DATA_TYPE_ 定义;数据结构以前缀 tf_data_ 定义。
例如,我们在类型枚举结构中定义了 TF_DATA_TYPE_BUFFER 类型,相应的结构如下。第一个字段 type 表示数据类型,其余字段表示要传输的数据。
typedef struct {
uint8_t type;
struct tf_data_buf data;
} tf_data_buffer_t;
当模块接收到事件数据时,它首先提取事件数据的第一个字节来获取数据类型,然后判断数据是否是它所需要的。如果是,则进一步处理;否则,丢弃该数据。
当前可用的数据类型描述如下:
| 数据类型 | 数据结构 | 描述 |
|---|---|---|
| TF_DATA_TYPE_TIME | tf_data_time_t | 时间戳 |
| TF_DATA_TYPE_BUFFER | tf_data_buffer_t | 缓冲区 |
| TF_DATA_TYPE_DUALIMAGE_WITH_INFERENCE | tf_data_dualimage_with_inference_t | 包含大图像、小图像和推理信息 |
| TF_DATA_TYPE_DUALIMAGE_WITH_INFERENCE_AUDIO_TEXT | tf_data_dualimage_with_audio_text_t | 包含大图像、小图像、报警音频和报警文本 |
-
大图像:从 himax 获取的 640 x 480 jpeg 格式图像,使用 base64 编码存储。
-
小图像:从 himax 获取的 416 x 416 jpeg 格式图像,使用 base64 编码存储。
-
推理信息:从 himax 获取的推理结果,包括边界框坐标数组、类别分类信息或点坐标信息,以及类别名称信息。
-
音频:从触发块获取的数据,格式为 .mp3。
1.4.2 事件管道中的高效传输
当使用 idf 的 esp_event 组件进行消息传输时,在入队过程中会发生内存拷贝(详情请阅读 esp_event 源代码);这对于传输大数据(如图像和音频)来说非常不友好。
因此,我们采用一种高效的传输方法,只传输指针。例如,在 TF_DATA_TYPE_BUFFER 类型中,要传输的数据定义如下。第一个字段 p_buf 是数据缓冲区的起始地址,第二个字段 len 是数据的长度。
struct tf_data_buf
{
uint8_t *p_buf;
uint32_t len;
};
对于数据生产者模块,它们负责 p_buf 的内存分配;下一级数据消费者模块负责在使用后释放内存。
一些常用的数据复制和释放函数定义在 tf_module_util.h 文件中。例如,如果接收到的事件数据类型不是您想要的,您可以直接调用 tf_data_free() 函数来释放内存(此函数实现了所有数据类型的释放),如下所示:
static void __event_handler(void *handler_args, esp_event_base_t base, int32_t id, void *p_event_data)
{
uint32_t type = ((uint32_t *)p_event_data)[0];
if( type != TF_DATA_TYPE_DUALIMAGE_WITH_INFERENCE ) {
ESP_LOGW(TAG, "Unsupport type %d", type);
tf_data_free(p_event_data);
return;
}
//...
}
1.5 模块基类
我们在 tf_module.h 中定义了模块的基类。任务流引擎不关心模型的具体实现,它只需要调用模块的相关接口来操作它们。每个具体的模块只需要实现操作函数和管理函数。
struct tf_module_ops
{
int (*start)(void *p_module);
int (*stop)(void *p_module);
int (*cfg)(void *p_module, cJSON *p_json);
int (*msgs_sub_set)(void *p_module, int evt_id);
int (*msgs_pub_set)(void *p_module, int output_index, int *p_evt_id, int num);
};
typedef struct tf_module_mgmt {
tf_module_t *(*tf_module_instance)(void);
void (*tf_module_destroy)(tf_module_t *p_module);
}tf_module_mgmt_t;
有关如何编写模块的信息,请参考 Watcher 功能模块开发指南
2. 功能模块
2.1 列表
目前,常见的内置模块包括 ai camera、alarm trigger、image analyzer、local alarm、sensecraft alarm 和 uart alarm。
| 类别 | 功能模块 | 输入数据类型 | 输出数据类型 | 支持多实例 |
|---|---|---|---|---|
| 激励源 | ai camera | 任意数据类型 | TF_DATA_TYPE_DUALIMAGE_WITH_INFERENCE | N |
| timer | - | TF_DATA_TYPE_TIME | Y | |
| 触发模块 | alarm trigger | TF_DATA_TYPE_DUALIMAGE_WITH_INFERENCE | TF_DATA_TYPE_DUALIMAGE_WITH_INFERENCE_AUDIO_TEXT | Y |
| image analyzer | TF_DATA_TYPE_DUALIMAGE_WITH_INFERENCE | TF_DATA_TYPE_DUALIMAGE_WITH_INFERENCE_AUDIO_TEXT | Y | |
| 报警模块 | local alarm | TF_DATA_TYPE_DUALIMAGE_WITH_INFERENCE_AUDIO_TEXT | - | N |
| sensecraft alarm | TF_DATA_TYPE_DUALIMAGE_WITH_INFERENCE_AUDIO_TEXT | - | Y | |
| uart alarm | TF_DATA_TYPE_DUALIMAGE_WITH_INFERENCE_AUDIO_TEXT | - | Y |
2.2 功能模块介绍
2.2.1 timer
timer 块是一个激励源模块,主要功能是作为周期性定时器。参数定义如下:
{
"type": "timer",
"version": "1.0.0",
"params": {
"period": 5
}
}
配置参数如下:
- params: 包含设备参数的对象。
- period: 启动定时器的周期。
终端连接描述:
| 终端 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 输入 | - | - |
| 输出 | TF_DATA_TYPE_TIME | 输出当前时间戳 |
2.2.2 ai camera
ai camera 块主要负责与 Himax 的通信、模型 OTA、获取图像和推理结果,并包含一些简单的条件过滤功能。参数定义如下:
{
"type": "ai camera",
"version": "1.0.0",
"params": {
"model_type": 0,
"model": {
"model_id": "60021",
"version": "1.0.0",
"arguments": {
"size": 8199.37,
"url": "https://sensecraft-statics.oss-accelerate.xxx",
"icon": "https://sensecraft-statics.oss-accelerate.xxx.png",
"task": "detect",
"createdAt": "1695282154",
"updatedAt": "17149mode60582",
"iou": 50,
"conf": 50
},
"model_name": "General Object Detection",
"model_format": "TensorRT",
"ai_framework": "2",
"author": "SenseCraft AI",
"algorithm": "Object Detect(TensorRT, SMALL, COCO)",
"classes": [
"person"
],
"checksum": ""
},
"modes": 1,
"conditions": [{
"class": "person",
"mode": 1,
"type": 1,
"num": 1
}],
"conditions_combo": 0,
"silent_period": {
"time_period": {
"repeat": [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
"time_start": "08:59:59",
"time_end": "00:00:00"
},
"silence_duration": 60
},
"output_type": 1,
"shutter": 0
}
}
params 参数中各字段的含义如下:
- model_type: 模型类型,0 表示云端模型(将从 model 字段中提取模型 URL 进行下载使用),1、2、3 表示 Himax 内置模型。
- model: 模型的具体信息。
- model_id: 模型的唯一标识符。
- version: 模型版本。
- arguments: 模型参数配置。
- size: 模型大小。
- url: 模型下载 URL。
- icon: 模型图标 URL。
- task: 模型任务类型,"detect" 表示检测。
- createdAt: 模型创建时间戳。
- updatedAt: 模型更新时间戳。
- iou: IOU(交并比)阈值。
- conf: 置信度阈值。
- model_name: 模型名称,"General Object Detection"。
- model_format: 模型格式,"TensorRT"。
- ai_framework: 使用的 AI 框架。
- author: 模型作者,"SenseCraft AI"。
- algorithm: 算法描述,"Object Detect(TensorRT, SMALL, COCO)"。
- classes: 模型可检测的类别,包括 "person"。
- checksum: 模型文件的校验和(MD5),当前为空。
- modes: 工作模式,0 表示推理模式,1 表示采样模式;当为 1 时,设备不解析 model 字段。
- conditions: 检测条件列表。
- class: 要检测的类别,这里是 "person"。
- mode: 检测模式,0 表示存在性检测,1 表示数值比较,2 表示数量变化。
- type: 比较类型,0 表示小于,1 表示等于,2 表示大于,3 表示不等于(仅在 mode=1 时有效)。
- num: 比较值(仅在 mode=1 时有效)。
- conditions_combo: 多条件检测的关系,0 表示 AND,1 表示 OR。
- silent_period: 静默期设置。
- time_period: 时间段设置。
- repeat: 从周日到周六的重复时间段,1 表示启用。
- time_start: 静默期开始时间。
- time_end: 静默期结束时间。
- silence_duration: 静默持续时间,单位为秒。
- time_period: 时间段设置。
- output_type: 输出图像类型,0 表示仅小图(412x412),1 表示大图和小图都有(640x480; 412x412)。
- shutter: 快门模式,0 表示持续开启,1 表示由 UI 触发,2 表示由输入事件触发,3 表示快门一次。
终端连接说明:
| 终端 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|
| Input | 任意数据类型 | 输入可以触发快门 |
| Output | TF_DATA_TYPE_DUALIMAGE_WITH_INFERENCE | 输出大图、小图和推理信息(此字段仅对推理模型有效) |
2.2.3 alarm trigger
alarm trigger 块可能是 ai camera 的下一个块,主要添加一些音频和文本提供给下一个 alarm 块。参数定义如下:
{
"type": "alarm trigger",
"version": "1.0.0",
"params": {
"text": "",
"audio": ""
}
}
配置参数如下:
- params: 包含设备参数的对象。
- text: 音频文本,用于生成音频内容的信息。
- audio: Base64编码的音频文件,表示MP3格式的音频内容。
终端连接描述:
| 终端 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 输入 | TF_DATA_TYPE_DUALIMAGE_WITH_INFERENCE | 来自AI摄像头模块的数据输出 |
| 输出 | TF_DATA_TYPE_DUALIMAGE_WITH_INFERENCE_AUDIO_TEXT | 输出大图像、小图像、推理信息、报警mp3音频和文本 |
2.2.4 image analyzer
图像分析器模块可能是AI摄像头的下一级模块,主要调用LLM来分析图像。当分析请求返回触发报警的结果时,它将向下一级模块输出数据。参数定义如下:
{
"type": "image analyzer",
"version": "1.0.0",
"params": {
"url": "",
"header": "",
"body": {
"prompt": "",
"type": 0,
"audio_txt": ""
}
}
}
配置参数如下:
- params: 包含设备参数的对象。
- url: 请求的URL地址,保留(通常使用设备上配置的URL)。
- header: 请求头,保留。
- body: 包含请求体内容的对象。
- prompt: 请求中包含的提示,为图像分析提供额外信息。
- type: 请求类型,1表示监控。
- audio_txt: 请求中包含的音频文本信息。当监控场景被触发时,接口服务将把此字段转换为TTS并在接口中返回。
终端连接说明:
| 终端 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 输入 | TF_DATA_TYPE_DUALIMAGE_WITH_INFERENCE | AI摄像头块输出的数据 |
| 输出 | TF_DATA_TYPE_DUALIMAGE_WITH_INFERENCE_AUDIO_TEXT | 输出大图像、小图像、推理信息、报警mp3音频和文本 |
2.2.5 本地报警
本地报警块是一个报警块,主要实现设备报警,例如在触发时控制RGB闪烁、播放报警音频、在LCD上显示报警文本和报警图像。参数定义如下:
{
"type": "local alarm",
"version": "1.0.0",
"params": {
"sound": 1,
"rgb": 1,
"img": 1,
"text": 1,
"duration": 10
}
}
配置参数如下:
- params: 包含设备参数的对象。
- sound: 播放音频的开关,1 表示开启,0 表示关闭。
- rgb: RGB 报警灯的开关,1 表示开启,0 表示关闭。
- img: 显示报警图像的开关,1 表示开启,0 表示关闭。
- text: 显示报警文本的开关,1 表示开启,0 表示关闭。
- duration: 报警持续时间(秒),这里是 10 秒。
终端连接说明:
| 终端 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 输入 | TF_DATA_TYPE_DUALIMAGE_WITH_INFERENCE_AUDIO_TEXT | 来自前一个触发块的数据输出 |
| 输出 | - | - |
2.2.6 sensecraft alarm
sensecraft alarm 块是一个报警块,主要用于向 SenseCraft 平台通知报警信息。参数定义如下:
{
"type": "sensecraft alarm",
"version": "1.0.0",
"params": {
"silence_duration": 60,
"text": ""
}
}
配置参数如下:
- params: 包含设备参数的对象。
- silence_duration: 静默持续时间(秒),这里是60秒,表示最小报告间隔为60秒。
- text: 平台报警通知的文本。
终端连接说明:
| 终端 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 输入 | TF_DATA_TYPE_DUALIMAGE_WITH_INFERENCE_AUDIO_TEXT | 来自前一个触发块的数据输出 |
| 输出 | - | - |
2.2.7 uart alarm
uart alarm块是一个报警块,主要实现通过串口输出报警信息。参数定义如下:
{
"id": "<random number>",
"type": "uart alarm",
"version": "1.0.0",
"params": {
"output_format": 0,
"text": "a string that you want to pass to the consumer of the uart packet.",
"include_big_image": 0,
"include_small_image": 0
}
}
配置参数如下:
- params: 包含设备参数的对象。
- output_format: 输出格式。
- 0: 二进制格式。
- 1: JSON 格式。
- text: 报警文本,此文本将填入串口输出数据包的 Prompt 字段。如果未设置此参数,将填入当前任务流的短名称。
- include_big_image: 是否包含大图像。
- 0: 否。
- 1: 是。
- include_small_image: 是否包含小图像。
- 0: 否。
- 1: 是。
- output_format: 输出格式。
终端连接说明:
| 终端 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 输入 | TF_DATA_TYPE_DUALIMAGE_WITH_INFERENCE_AUDIO_TEXT | 来自前一个触发块的数据输出 |
| 输出 | - | - |

uart 报警将从 SenseCAP Watcher 背面的串口输出数据包。接线方法如上图所示。串口参数为:
- 波特率:115200
- 8 位数据位,1 位停止位
- 无奇偶校验
注意:由于 ESP32S3 引脚 IO_19 和 IO_20 在上电时的默认行为,此串口在 SenseCAP Watcher 初次上电时会输出一些随机字节。请使用有效的数据包检测机制进行过滤。
从串口输出的数据包格式根据 output_format 参数分为两种格式:
A. 二进制格式
二进制数据包格式如下:

字段:
- Packet Magic Header - 数据包头,5 字节 "SEEED"
- Prompt Str Len - 提示字符串长度
- Prompt Str - 提示字符串或报警文本。当设置了
text参数时,它是text参数的副本。如果未设置text参数,将自动填充描述任务目的的简短文本(由云服务的任务编译接口生成)。 - Big Image Len - 大图像 base64 编码字符串的字节长度,当
include_big_image=0时,值为 0。 - Big Image - 大图像 JPG 的 Base64 编码字符串
- Small Image Len - 小图像 base64 编码字符串的字节长度,当
include_small_image=0时,值为 0。 - Small Image - 小图像 JPG 的 Base64 编码字符串
- Inference type - 推理结果类型;0:表示无推理信息,1:表示输出为框推理,2:表示输出为类推理结果
- Boxes/classes - 推理结果。
- Classes name - 类名。
在上述字段中,Packet Magic Header、Prompt Str Len 和 Prompt Str 字段是必须输出的字段。其他字段由参数启用控制。例如,如果设置参数 include_big_image: 1,二进制数据包将附加 Big Image Len 和 Big Image 字段。
B. JSON 格式
JSON 数据包格式如下:
#in the stream of uart output
.....{packet object}\r\n{packet object}\r\n...
packet object:
{
"prompt": "monitor a cat",
"big_image": "base64 encoded JPG image, if include_big_image is enabled, otherwise this field is omitted",
"small_image": "base64 encoded JPG image, if include_small_image is enabled, otherwise this field is omitted",
"inference":{
"boxes": [
[145, 326, 240, 208, 50, 0]
],
"classes": [
[50, 0]
],
"classes_name": [
"person"
]
}
}
同样,"prompt" 字段是一个必需的输出字段。"big_image" 和 "small_image" 字段由参数控制。
2.2.7 http 告警
http 告警块是一个告警块,主要实现将告警信息转发到 HTTP 服务器;参数定义如下:
{
"id":"",
"type": "http alarm",
"version": "1.0.0",
"params": {
"silence_duration": 5,
"time_en": 1,
"text_en": 1,
"image_en": 1,
"sensor_en": 1,
"text": ""
}
}
配置参数如下:
- params: 包含设备参数的对象。
- silence_duration: 静音时间,以秒为单位。
- time_en: 启用时间戳,1 表示开启,0 表示关闭。
- text_en: 启用报警文本,1 表示开启,0 表示关闭。
- image_en: 启用图像,1 表示开启,0 表示关闭。
- sensor_en: 启用传感器,1 表示开启,0 表示关闭。
- text: 报警文本。
终端连接说明:
| 终端 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 输入 | TF_DATA_TYPE_DUALIMAGE_WITH_INFERENCE_AUDIO_TEXT | 来自前一个触发块的数据输出 |
| 输出 | - | - |
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。