Skip to main content

Weston 冷启动失败并报 EGL_NOT_INITIALIZED

介绍​

如果你用 Weston 替换了默认桌面,在冷启动后可能会看到间歇性的启动失败:

failed to initialize display
EGL error state: EGL_NOT_INITIALIZED (0x3001)

热重启有时可以成功。

本页记录了一个已确认案例和一个可用的诊断结论,方便遇到相同日志的用户对照症状并继续排查。这并不意味着所有 Seeed Jetson 镜像或所有 JetPack 6 启动都受影响。

已确认案例

使用 Seeed R36.4.4(JetPack 6.2)刷写的 reComputer Super J401(Jetson Orin Nano Super),并使用 Weston 作为合成器。

类似的 card0 / card1 顺序问题在其他 Jetson Orin + JetPack 6 方案中也已在 NVIDIA Developer Forums 上讨论过。如果你在其他 Seeed Orin 产品或 L4T R36.x 镜像上看到相同日志,本 FAQ 仍可作为排查起点——请在下方链接的 GitHub issue 中补充细节。

推荐桌面环境​

如果你不需要 Weston,请继续使用 Seeed Jetson 镜像自带的 GNOME 桌面。

目前的报告都与将 Weston 作为合成器有关(通常是在禁用 GDM 或使用 kiosk/服务方式启动之后)。在已确认案例中,默认 GNOME 是实际可行的规避方案。

症状​

在已确认的日志中:

  • 冷上电:Weston 以 EGL_NOT_INITIALIZED 失败。
  • 软/热重启:Weston 可能可以启动。
  • 失败的启动通常显示 Weston 使用绑定到 nvidia-drm / nv_platform 的 /dev/dri/card0,有时伴随 Cannot find any crtc or sizes。
  • 成功的启动通常显示 Weston 使用 /dev/dri/card1,而 tegra_drm 持有另一个节点。

失败日志片段示例:

using /dev/dri/card0
Loading module '.../gl-renderer.so'
failed to initialize display
EGL error state: EGL_NOT_INITIALIZED (0x3001)

日志所暗示的问题​

Seeed 对 Linux_for_Tegra #50 的 BSP 评审指出,在 Orin 上 tegra_drm 与 nvidia-drm 之间存在一个加载顺序交互(两者都可以注册 DRM 次设备)。目前没有文档保证哪个驱动会获得 minor 0(/dev/dri/card0)。

Weston 失败时的观测Weston 启动时的观测
Weston 打开 /dev/dri/card0;该节点通常是 nvidia-drm / nv_platformWeston 打开 /dev/dri/card1;tegra_drm / host1x 通常持有另一个 card

冷启动与热启动会改变探测时序,这与间歇性行为相吻合。这更属于 NVIDIA 的 Weston-on-Tegra 软件栈问题,而不是载板刷机错误。NVIDIA 尚未就该症状发布专门的修复公告。

如果你必须使用 Weston​

  1. 除非产品确实需要 Weston,否则优先选择 GNOME。
  2. 将剩余的 Weston EGL/DRM 问题视为 NVIDIA / 上游 范畴——请在 NVIDIA Developer Forums 上发帖,并附上 Weston 日志和 dmesg | grep -i drm。
  3. 要对比一次失败启动与一次成功启动:
# Which driver owns card0?
readlink -f /sys/class/drm/card0/device/driver
sudo udevadm info /dev/dri/card0
ls -l /dev/dri /dev/dri/by-path
sudo dmesg | grep -i drm

Seeed 不提供强制 DRM 探测顺序的官方 BSP 补丁。社区层面的变通方案(重命名 /dev/dri 节点、自定义 modprobe 时序)不在本 FAQ 的支持范围内。

如果你在其他 SKU 或 L4T 版本上复现了该问题,请在 Linux_for_Tegra #50 下评论,附上硬件信息、L4T/JetPack 版本以及上述命令的输出。

参考资源​

技术支持与产品讨论​

感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,尽可能确保你在使用产品时的体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同偏好和需求。

Loading Comments...