Skip to main content

Wio-S3 无线模块命令列表

串口调试命令列表​

系统命令​

1. help [<string>] [-v <0|1>]

如果未提供参数,则打印所有已注册命令的摘要;否则打印指定命令的摘要。

项目描述数据
<string>命令名称可选。如果提供,则显示指定命令的说明
-v, --verbose=<0|1>如果指定,则按给定详细级别列出控制台命令0 或 1

示例:

  • help :显示所有可用命令。
  • help lora_tx :显示 lora_tx 命令的详细信息。
  • help -v 1 :在启用详细模式的情况下显示完整命令列表。

LoRa 命令​

1. lora_tx [-f <f>] [-s <6-12>] [-b <0|1|2>] [-c <1|2|3|4>] [-p] [--crc=<0|1>] [--iq=<0|1>] [--net=<0|1>] [-i <t>] [-d <d>] [-n <n>]

使用可配置的射频参数发送 LoRa 数据包。

项目描述数据
-f, --freq=<f>设置射频频率(Hz)415000000 ~ 940000000 Hz,
默认:868000000
-s, --sf=<6-12>设置 LoRa 扩频因子 SF6 ~ 12,默认:7
-b, --bw=<0|1|2>设置 LoRa 带宽0:125KHz,1:250KHz,2:500KHz,
默认:0
-c, --cr=<1|2|3|4>设置 LoRa 编码率1:CR_4_5,2:CR_4_6,3:CR_4_7,4:CR_4_8,默认:1
-p, --power=设置射频功率LPA:-17 ~ +14 dB,HPA:-9 ~ +22 dB,默认:10
--crc=<0|1>设置 LoRa CRC0:DISABLE,1:ENABLE,默认:1
--iq=<0|1>设置 LoRa IQ 模式0:STANDARD,1:INVERTED,默认:0
--net=<0|1>设置公有网络模式0:Private Network,1:Public Network,默认:0
-i, --interval=<t>设置发送间隔(ms)默认:0
-d, --txt=<d>设置要发送的文本数据默认:hello
-n, --num=<n>发送的数据包数量0:持续发送,默认:1

示例: lora_tx -f 868000000 -s 7 -b 0 -c 1 -p 10 -d hello
以 868000000 Hz 频率、SF7、125 kHz 带宽、4/5 编码率,在 10 dB 发射功率下发送一帧 LoRa 数据包,负载为 "hello"。

2. lora_rx [-f <f>] [-s <6~12>] [-b <0|1|2>] [-c <1|2|3|4>] [--crc=<0|1>] [--iq=<0|1>] [--net=<0|1>] [--boosted=<0|1>]

使用可配置的射频参数接收 LoRa 数据包。

项目描述数据
-f, --freq=<f>设置射频频率(Hz)415000000 ~ 940000000 Hz,默认:868000000
-s, --sf=<6~12>设置 LoRa 扩频因子 SF6 ~ 12,默认:7
-b, --bw=<0|1|2>设置 LoRa 带宽0:125KHz,1:250KHz,2:500KHz,默认:0
-c, --cr=<1|2|3|4>设置 LoRa 编码率1:CR_4/5,2:CR_4/6,3:CR_4/7,4:CR_4/8,默认:1
--crc=<0|1>设置 LoRa CRC0:DISABLE,1:ENABLE,默认:1
--iq=<0|1>设置 LoRa IQ 模式0:STANDARD,1:INVERTED,默认:0
--net=<0|1>设置公有网络模式0:Private Network,1:Public Network,默认:0

示例: lora_rx -f 868000000 -s 7 -b 0
在普通接收模式下,以 868000000 Hz 频率、SF7、125 kHz 带宽接收 LoRa 数据包。

3. lora_cw [-f <f>] [-p] [-o]

发射连续波信号,用于射频测试和频谱测量。

项目描述数据
-f, --freq=<f>设置射频频率(Hz)415000000 ~ 940000000 Hz,默认:868000000
-p, --power=<f>设置射频功率LPA:-17 ~ +14 dB,HPA:-9 ~ +22 dB,默认:10
-o, --ocp=<f>设置电流限制步进0 ~ 63,步进 2.5mA,默认:24

示例: lora_cw -f 868000000 -p 10 -o 24
在 868 MHz 下以 10 dB 发射功率发射连续波信号,OCP 电流限制为 60 mA,用于射频测试。

4. lora_fcc_fhss [-m <0|1>] [-s <6~12>] [-c <1|2|3|4>] [-p] [--crc=<0|1>] [--iq=<0|1>] [--net=<0|1>] [-i <t>] [-d <d>]

使用频率跳变模式发送 LoRa 数据包,用于满足 FCC 规范和射频认证测试。

项目描述数据
-m, --mode=<0|1>设置 FHSS 模式0: FHSS_125K_MODE,1: FHSS_500K_MODE,默认:0
-s, --sf=<6~12>设置 LoRa 扩频因子 SF6 ~ 12,默认:10
-c, --cr=<1|2|3|4>设置 LoRa 编码率1:CR_4/5,2:CR_4/6,3:CR_4/7,4:CR_4/8,默认:1
-p, --power=<f>设置射频功率LPA:-17 ~ +14 dB,HPA:-9 ~ +22 dB,默认:10
--crc=<0|1>设置 LoRa CRC0:DISABLE,1:ENABLE,默认:1
--iq=<0|1>设置 LoRa IQ 模式0:STANDARD,1:INVERTED,默认:0
--net=<0|1>设置公有网络模式0:Private Network,1:Public Network,默认:0
-i, --interval=<t>设置发送间隔(ms)默认:0
-d, --txt=<d>设置要发送的文本数据默认:hello seeed! 1234567

示例: lora_fcc_fhss -m 1 -s 10 -c 1 -p 14 --crc=1 --iq=0 --net=0 -i 1000 -d test
使用 FHSS_500K_mode 发送 FHSS LoRa 数据包,SF10,4/5 编码率,14 dB 发射功率,启用 CRC,标准 IQ 模式,私有网络模式,并每 1000 ms 发送一次负载 "test"。

GPIO 命令​

1. gpio [-p <0~48>] [-d <0|1>] [-v <0|1>]

控制 GPIO 引脚,用于输入/输出测试和硬件验证。

项目描述数据
-p, --pin=<0~48>GPIO 引脚编号0 ~ 48,默认:0
-d, --direction=<0|1>设置 GPIO 方向0: INPUT,1: OUTPUT,默认:1
-v, --value=<0|1>设置 GPIO 输出值0: LOW,1: HIGH,默认:0

示例: gpio -p 10 -d 1 -v 1
将 GPIO 10 设置为输出模式,并将该引脚驱动为高电平。

Flash 命令​

1. flash [-b <100~1000>]

使用块操作测试 Flash 存储器的读写性能。

项目描述数据
-b, --block=<100~1000>运行读/写测试的块数量100 ~ 1000,默认:100

示例: flash -b 500
使用 500 个数据块执行 Flash 存储器读/写测试。

WiFi 命令​

1. ap_set <ssid> [<pass>] [-a <authmode>] [-n <channel>] [-m <max_conn>]

将设备配置为 WiFi AP 模式,并自定义 SSID、密码、认证类型和信道设置。

项目描述数据
<ssid>AP 的 SSID必填
<pass>AP 的密码可选
-a, --authmode=<authmode>WiFi 认证类型open / wep / wpa2 / wpa2_enterprise
-n, --channel=<channel>WiFi 信道可选
-m, --max_conn=<max_conn>最大连接终端数量默认:2

示例: ap_set MyAP 12345678 -a wpa2 -n 6 -m 4
在信道 6 上创建一个名为 "MyAP" 的 WPA2 WiFi AP,最多允许 4 个客户端连接。

2. ap_query

显示当前 AP 配置并断开 Station 模式连接。

示例: ap_query

3. wifi <action> [--espnow_enc=<int>] [--storage=<str>]

WiFi 操作动作。

项目描述数据
<action>WiFi 操作动作init / deinit / start / stop / restart / status
--espnow_enc=<int>ESP-NOW 加密仅用于 init / restart
--storage=<str>WiFi 存储类型flash / ram

示例: wifi init --storage=flash
初始化 WiFi 子系统并将配置存储在 Flash 中。

4. wifi_count [<action>]

WiFi 计数统计。

项目描述数据
<action>计数器操作query(默认)/ clear

示例: wifi_count clear :清除当前 WiFi 计数统计。

5. wifi_mode <mode>

设置 WiFi 模式。

项目描述数据
<mode>WiFi 模式ap / sta / apsta

示例: wifi_mode apsta :启用 AP 与 Station 同时工作模式。

6. wifi_protocol [<protocol>] [--2g=<2g_proto>] [--5g=<5g_proto>] [-i <interface>]

配置所选接口(AP 或 STA)所支持的 WiFi 协议。

提供两种配置方式:

  • <protocol>:使用 esp_wifi_set_protocol() 配置 WiFi 协议
  • --2g / --5g:使用 esp_wifi_set_protocols() 分别配置 2.4 GHz 和 5 GHz 频段的协议

注意:

  • esp_wifi_set_protocol() 和 esp_wifi_set_protocols() 不能同时使用。
  • 如果未提供任何参数,将显示当前 WiFi 协议配置。
项目描述数据
<protocol>使用 esp_wifi_set_protocol() 配置 WiFi 协议示例:b,b/g,b/g/n
g/n 无效。
--2g=<2g_proto>使用 esp_wifi_set_protocols() 配置 2.4 GHz 协议API:esp_wifi_set_protocols。
协议字符串:'lr'、'b'、'g'、'n'、'ax'
与 lr 模式组合:'lr/b'、'lr/g' 等。
协议位图值:使用十六进制的原始位图值,例如:0x40
--5g=<5g_proto>配置 5 GHz 协议格式与 --2g 相同
-i, --interface=<interface>选择 WiFi 接口ap,sta,默认:sta

示例: wifi_protocol --2g=lr/b/g/n -i sta
将 STA 接口配置为在 2.4 GHz 频段支持 LR、802.11b、802.11g 和 802.11n 协议。

7. wifi_bandwidth [<cbw>] [--2g=<2g_cbw>] [--5g=<5g_cbw>] [-i <interface>]

配置 WiFi 带宽。

提供两种配置方式:

  • <cbw>:使用 esp_wifi_set_bandwidth() 配置带宽
  • --2g / --5g:使用 esp_wifi_set_bandwidths() 分别配置 2.4 GHz 和 5 GHz 频段的带宽

注意:

  • esp_wifi_set_bandwidth() 和 esp_wifi_set_bandwidths() 不能同时使用。
  • 如果未提供任何参数,将显示当前 WiFi 带宽配置。
项目描述数据
<cbw>使用 esp_wifi_set_bandwidth() 配置带宽20,40
--2g=<2g_cbw>使用 esp_wifi_set_bandwidths() 配置 2.4 GHz 带宽20,40
--5g=<5g_cbw>使用 esp_wifi_set_bandwidths() 配置 5 GHz 带宽20,40
-i, --interface=<interface>选择 WiFi 接口ap,sta,默认:sta

示例: wifi_bandwidth --2g=20 -i sta
将 2.4 GHz 频段配置为使用 20 MHz 信道带宽。

8. wifi_ps <type>

设置 WiFi 功率模式。此命令用于配置设备的 WiFi 省电模式。不同模式在功耗和网络性能之间有不同的平衡。

类型模式延迟描述
0WIFI_PS_NONE最低不省电,性能最佳
1WIFI_PS_MIN_MODEM中等在省电与性能之间取得平衡
2WIFI_PS_MAX_MODEM最高最大化省电,但延迟更高

示例: wifi_ps 1 :将 WiFi 省电模式设置为最小 Modem 省电。

9. wifi_country [<code>] [-s <int>] [-n <int>] [-p <str>]

设置或获取 WiFi 国家配置。此命令用于配置 WiFi 管制域,包括根据各国法规允许的信道和发射规则。

项目描述数据
<code>国家代码设置(未提供时查询当前国家)CN / US / JP / 等
-s, --schan=<int>起始 WiFi 信道号整数(例如 1)
-n, --nchan=<int>支持的信道总数整数(例如 13)
-p, --policy=<str>国家策略模式auto(默认)/ manual

示例: wifi_country CN -s 1 -n 13 -p auto
将 WiFi 国家设置为 CN,启用 1-13 信道,并使用自动管制策略。

10. sta_connect <ssid> [<pass>] [-b <bssid>] [-n <channel>] [-no-disconnect] [-no-reconnect] [-full-scan] [-failure_retry=<int>] [-5g-offset=<rssi_5g_offset>]

在 STA 模式下将设备连接到指定的 WiFi 接入点。

项目描述数据
<ssid>WiFi AP 的 SSID字符串(WiFi 名称)
<pass>AP 的密码字符串(WiFi 密码)
-b, --bssid=<bssid>指定 AP 的 MAC 地址MAC 地址(xx:xx:xx:xx:xx:xx)
-n, --channel=<channel>AP 的 WiFi 信道整数
--no-disconnect测试用:在连接前不执行 esp_wifi_disconnect/
--no-reconnect在 WiFi 断开处理程序中禁用自动重连/
--full-scan在 STA 连接过程中启用全信道扫描/
--failure_retry=<int>连接失败后的重试次数整数
--5g-offset=<rssi_5g_offset>进行全扫描连接时 5G SSID 的偏移值整数

示例: sta_connect MyWiFi 12345678 -n 6 --failure_retry=3 --full-scan : 在 STA 模式下连接到指定 WiFi AP,并可选控制扫描、重试和连接行为。

11. sta_disconnect

将设备从当前 WiFi AP 断开或停止重连。

示例: sta_disconnect

12. sta_scan [-h] [<ssid>] [-b <bssid>] [-n <int>] [--max=<int>] [--min=<int>] [--passive] [--passive-time=<int>] [--dwell=<int>] [-2 <int/hex>] [-5 <int/hex>] [--count-only]

在 Station 模式下扫描可用的 WiFi 接入点。

项目描述数据
<ssid>WiFi AP 的 SSID字符串(WiFi 名称)
-b, --bssid=<bssid>AP 的 BSSIDMAC 地址(xx:xx:xx:xx:xx:xx)
-n, --channel=<int>AP 的信道整数
-h, --show-hidden显示隐藏 AP/
--max=<int>最大主动扫描时间整数(毫秒)
--min=<int>最小主动扫描时间整数(毫秒)
--passive将扫描类型设置为被动/
--passive-time被动扫描时间整数(毫秒)
--dwell=<int>主信道驻留时间整数(毫秒)
-2, --bitmap-2g=<int/hex>2.4GHz 信道扫描位图十六进制/整数(例如 0x842 表示 ch1/6/11)
-5, --bitmap-5g=<int/hex>5GHz 信道扫描位图十六进制/整数(例如 0x6 表示 ch36/40)
--count-only测试用:仅扫描并统计 AP 数量。/

示例: sta_scan -h --passive --passive-time=120 --dwell=30 -2 0x842 -5 0x6
执行一次完整的被动 WiFi 扫描,显示隐藏 AP,并扫描选定的 2.4GHz 和 5GHz 信道。

13. wifi_txpower [-u <unit>] [--reset]

设置 WiFi 发射功率或重置为默认值。

项目描述
-u, --unitTX 功率值,每个单位 = 0.25 dBm(例如 8 = 2 dBm)
--reset将 TX 功率重置为 SDK 配置中的默认值

示例: wifi_txpower -u 8 :将 WiFi 发射功率设置为 2 dBm。

网络命令​

1. ping [-W <timeout>] [-i <interval>] [-s <size>] [-c <count>] [-Q <n>] [host] [--abort]

向网络主机发送 ICMP ECHO_REQUEST 数据包。

项目描述数据
-W, --timeout=<timeout>等待响应的时间整数(秒)
-i, --interval=<interval>发送数据包之间的间隔浮点/整数(秒)
-s, --packetsize=<size>使用 <size> 作为要发送的数据字节数整数(字节)
-c, --count=<count>要发送的数据包数量,在收到 <count> 个应答后停止整数,默认:5
-Q, --tos=<n>IP 服务类型(Type of Service)字段值整数
host目标 IP 地址或域名字符串
--abort停止正在运行的 ping 进程ping abort -> esp_ping_stop

示例: ping -c 4 8.8.8.8 :向 8.8.8.8 发送 4 个 ICMP 回显请求。

2. iperf [-suV] [-c <host>] [-p <port>] [-l <length>] [-i <interval>] [-t <time>] [-b <bandwidth>] [-f <format>] [--abort]

使用 TCP 或 UDP 测量网络性能(吞吐量、带宽和延迟)。

项目描述数据
-c, --client以客户端模式运行并连接到服务器IP/域名
-s, --server以服务器模式运行/
-u, --udp使用 UDP 而非 TCP/
-V, --ipv6_domain使用 IPv6 协议/
-p, --port=<port>服务器端口号整数
-l, --len=<length>传输缓冲区长度整数(字节),默认:TCP=16384,IPv4 UDP=1470,IPv6 UDP=1450
-i, --interval=<interval>周期性带宽报告之间的秒数浮点/整数(秒)
-t, --time=<time>测试持续时间整数(秒),默认 10 秒
-b, --bandwidth=<bandwidth>目标带宽Mbits/sec
-f, --format=<format>输出格式字符串,k = Kbits/sec,m = Mbits/sec
--abort停止正在运行的 iperf 测试/

示例: iperf -c 192.168.1.10 -t 10 -i 1: 对服务器 192.168.1.10 运行一次持续 10 秒的 TCP 带宽测试,每 1 秒报告一次结果。

BLE 命令​

1. ble [-a <0|1>]

控制 BLE 广播状态,用于蓝牙测试和发现。

项目描述数据
-a, --adv=<0|1>BLE 广播控制0:停止广播,1:开始广播,默认:0

示例: ble -a 1 :启动 BLE 广播模式以进行设备发现。

电源模式命令​

1. sleep [-m <0|1|2>]

配置设备睡眠模式,用于低功耗测试。

项目描述数据
-m, --mode=<0|1|2>配置设备睡眠模式,用于低功耗测试。0:待机,1:轻睡眠,2:深度睡眠,默认:0

示例: sleep -m 2 :将设备切换到深度睡眠模式。

技术支持与产品讨论​

请将任何技术问题提交到我们的论坛。

感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...