Wio Tracker - GPS、BT3.0、GSM、Arduino兼容

什么是Wio Tracker?Wio Tracker是一款Arduino兼容的开发板,可以帮助您追踪地球上任何移动的物体。通过在一块板上集成GSM&GPRS以及GPS&北斗,它为您的户外物联网项目提供了一体化解决方案。
如果您关注低功耗广域网络(LPWAN)的最新消息,您可能知道2016年是特殊的一年,因为出现了LoRa和Sigfox等新技术,显著推动了WAN的发展。Wio Tracker与LoRa和Sigfox有相似之处,但也有很大不同。它更适合户外移动追踪和具有高频客户交互和中等数据量的场景,例如共享单车、物流定位、宠物追踪。
与传统的GPS追踪解决方案相比,Seeed的Wio Tracker在快速变化的物联网市场中更易于使用和定制。作为一款用户友好的Grove开发板,Wio Tracker的外观可能会让您想起Wio Link,这是Seeed的另一款明星产品。因此您也可以在板上找到6个grove连接器。作为Arduino兼容板,用户可以直接在Arduino IDE中使用Wio Tracker。
为什么我们称Wio Tracker为解决方案,因为它真的不仅仅是一块板。在SeeedStudio,我们有能力帮助客户为他们自己的项目定制Wio Tracker,并完成从项目到批量生产的全过程。由于Wio Tracker使用的是批量生产的标准模块,即使客户还在原型阶段,我们也已经准备好批量生产。
我们已经准备好了一切,最后需要的就是您的创意项目,所以如果您正在制作户外物联网追踪项目,请不要犹豫使用Wio Tracker!
请始终插入3.7V锂电池,以防USB电源供应不足。
特性
- 多GNSS引擎,结合GPS和北斗,更高精度定位
- EPO™技术,提供预测的扩展预测轨道,无需额外服务器即可加速TTFF
- 基于EPO™数据,QuecFastFix™在线功能进一步减少冷启动TTFF,使冷启动TTFF与热启动相当
- GLP(GNSS低功耗)模式,正常模式40%功耗,精度略低
- 周期模式,通过控制睡眠时间也可降低功耗
- Always Locate™技术,节能智能算法
- Easy™(嵌入式辅助系统)技术,自生成轨道预测用于即时定位修复,减少首次定位时间(TTFF)
- LOCUS™技术,无需主机和外部闪存的内置导航数据记录器解决方案
- AT命令:GSM 07.07、07.05和增强AT命令
- 蓝牙3.0,支持SPP和HFP-AG
- 6个Grove连接器
- Nano SIM和TF卡二合一插槽
- Arduino IDE兼容
- 低功耗和小尺寸
Quectel MC20模块
- 超紧凑尺寸:18.7 × 16.0 × 2.1mm
- 多导航星座:GPS/北斗/QZSS
- GNSS接收器通道:99个捕获/33个跟踪通道
- 强大的AGPS功能:自主AGPS EASY™/离线AGPS EPO™/在线AGPS QuecFastFix
- 内置LNA,提供更好的GNSS灵敏度(-167dBm@跟踪):能够使用无源GNSS天线,无需任何额外LNA
- 增强的GNSS功能:SDK命令/AIC/LOCUS/GLP
- GSM四频:850/900/1800/1900MHz
- 多种互联网协议:TCP/UDP/PPP/HTTP/FTP/SSL
- 支持语音、短信、QuecFOTATM、DSSS、OpenCPU
- 支持蓝牙V3.0:SPP和HFP-AG配置文件
与大多数Arduino和Genuino板不同,Wio Tracker运行在3.3V。I/O引脚能承受的最大电压是3.3V。对任何I/O引脚施加高于3.3V的电压可能会损坏板子。
规格参数
| 项目 | 功能 | 数值 |
|---|---|---|
| 微控制器 | 处理器 | ATSAMD21G18A-MU, ARM Cortex-M0+, 48MHz |
| 闪存 | 256KB | |
| SRAM | 32KB | |
| 工作电压 | 3.3V | |
| 每个I/O引脚直流电流 | 7 mA | |
| 时钟速度 | 48 MHz | |
| GSM/GPRS | GSM | 850/900/1800/1900MHz, Class 4 (2W @850/900MHz), Class 1 (1W @1800/1900MHz) |
| AT命令: GSM 07.07, 07.05 和增强AT命令 | ||
| 低功耗: 1.2mA@DRX=5 | ||
| GPRS | GPRS多时隙Class 12: 下行85.6kbps, 上行85.6kbps | |
| 协议: TCP/UDP/FTP/HTTP/PPP/SSL | ||
| SMS | 点对点消息, SMS广播, 文本和PDU模式 | |
| 音频 | 回声消除, 噪声消除 | |
| 蓝牙 | 蓝牙 3.0: SPP, HFP-AG | |
| GNSS | 系统 | GPS L1 1575.42MHz, 北斗 B1 1561.10MHz |
| 精度 | <2.5 m CEP | |
| 技术 | EASY/LOCUS/AlwaysLocate/EPO/GLP/AIC | |
| 外设 | Grove | 2 x Grove 数字端口 |
| 2 x 模拟端口 | ||
| 1 x UART | ||
| 1 x I2C | ||
| 天线 | GSM天线 | |
| 蓝牙天线 | ||
| GNSS天线 | ||
| 其他 | USB: 电源供应和程序上传 | |
| JST 1.0连接器用于电池 | ||
| 3.5mm音频插孔 | ||
| GSM电源按钮, 复位按钮 | ||
| 1 x 用户RGB LED SK6812 | ||
| 扬声器接口 | ||
| Nano SIM和TF卡二合一插槽 | ||
| 尺寸 | 长度 | 54.7mm |
| 宽度 | 48.2mm | |
| 重量 |
应用场景
- 智能交通
- 宠物追踪器
- 户外运动设备
- 行车记录仪
- 可穿戴设备
- 财产安全
使用Grove模块扩展您的应用
板载有6个Grove连接器。如果这是您第一次听说Grove,请查看Grove系统了解更多详情。 简而言之,Grove是数百种标准化传感器,包括传感器、执行器、显示器以及通信模块。
硬件概览
![]()
![]()
如果您想使用板载Grove连接器,请使用digitalWrite(12, HIGH)来开启3V3_B。否则您无法为Grove模块供电。
引脚映射
| 引脚名称 | 外部中断 | PWM | 模拟输入 | 模拟输出 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|
| RX | YES | YES | Grove UART | ||
| TX | YES | YES | Grove UART | ||
| D2 | YES | YES | Grove 数字 | ||
| D3 | YES | YES | Grove 数字 | ||
| D4 | YES | Grove 数字 | |||
| D5 | YES | YES | Grove 数字 | ||
| D6 | YES | 用户LED控制 | |||
| D7 | YES | MC20电源 | |||
| D10 | YES | YES | 用户LED | ||
| D11 | YES | YES | 检测耳机 | ||
| D12 | YES | YES | Grove电源控制 | ||
| D13 | YES | YES | GSM电源按钮 | ||
| SDA | YES | Grove I2C | |||
| SCL | YES | Grove I2C | |||
| A0 | YES | YES | YES | Grove 模拟 | |
| A1 | YES | YES | YES | Grove 模拟 | |
| A2 | YES | YES | YES | Grove 模拟 | |
| A3 | YES | YES | YES | Grove 模拟 | |
| A4 | YES | YES | 检测电池 |
所有引脚都可以作为数字输入和输出
开始使用 - Arduino IDE
本章基于 Win10 和 Arduino IDE v1.6.0
首先您需要安装最新的 Arduino IDE,并将 Seeeduino SAMD 添加到您的 Arduino IDE。
安装驱动程序(适用于 Windows)
第一次插入开发板时,您应该会看到一个名为 Wio Tracker 的 USB COM 设备,需要安装驱动程序。点击这里下载开发板的驱动程序。
为了确保驱动程序安装成功,请打开设备管理器查看是否存在 Wio Tracker。
安装 Wio Tracker 库(适用于 Windows、Linux 和 Mac)
点击这里下载 Wio Tracker 的库文件(zip 文件),并将 zip 库导入到您的 Arduino IDE 中。如果您是新手,请点击这里获取更多信息。
闪烁
与其他开发板不同,Wio Tracker 上有一个用户 LED SK6812,这是一个智能控制 LED 光源,类似于 ws2812b。现在我们将上传第一个演示程序 - Blink 到 Wio Tracker,这将介绍如何使用用户 LED。
首先,我们必须安装 Adafruit NeoPixel Library(用于 ws2812b LED)并将其导入到 Arduino IDE 中。
然后打开您的 Arduino IDE,点击 File > Examples > MC20_GPS_Traker > Blink 打开示例程序,或复制以下代码:
#include "MC20_Arduino_Interface.h"
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#define RGBPOWER 6 //To use User LED, D6 should be HIGH.
#define RGBPIN 10
#define LED_NUM 1
Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(LED_NUM, RGBPIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
void setup() {
pinMode(RGBPOWER, OUTPUT);
digitalWrite(RGBPOWER, HIGH);
pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
}
void loop() {
// For a set of NeoPixels the first NeoPixel is 0, second is 1, all the way up to the count of pixels minus one.
// pixels.Color takes RGB values, from 0,0,0 up to 255,255,255
pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0,0,100)); // Moderately bright blue color.
pixels.show(); // This sends the updated pixel color to the hardware.
delay(1000); // Wait for 1 second
pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0,0,0)); // Turn off the led.
pixels.show();
delay(1000);
}
然后,
- 点击 Tools > Board > Wio Tracker
- 点击 Tools > Port 选择正确的端口号。(不要选择 COM1)
然后点击 Arduino IDE 左上角的 Upload 按钮,几秒钟后示例程序就会上传成功。
如果上传成功,您应该会看到一些红色信息,并且您会看到用户 LED 以蓝色闪烁。
检查电池
Wio Tracker 专为户外移动物体跟踪而设计。因此您可以通过带有 JST1.0 连接器的 3.7V 锂电池为开发板供电,并轻松检查电池电压。
确保电池的正负极连接正确,否则开发板可能会损坏。
电池状态引脚已连接到 A4,这允许您通过编程测量电池电压。
打开您的 Arduino IDE,点击 File > Examples > MC20_GPS_Traker > Check_Battery 打开示例程序,或复制以下代码:
#include "MC20_Arduino_Interface.h"
const int pin_battery_voltage = A4;
void setup() {
SerialUSB.begin(115200);
}
void loop() {
int a = analogRead(pin_battery_voltage);
float v = a/1023.0*3.3*2.0; // there's an 10M and 10M resistor divider
SerialUSB.print("The voltage of battery is ");
SerialUSB.print(v, 2);
SerialUSB.println(" V");
delay(1000);
}
使用 Grove 模块扩展您的应用
要使用 Wio Tracker 上的 6 个 Grove 连接器,我们必须使用 digitalWrite(12, HIGH) 打开 3V3_B 为 Grove 模块供电(D12 默认为 LOW 以减少功耗)。
- 以下代码显示如何使用模拟和数字 Grove 模块:
打开您的 Arduino IDE,点击 File > Examples > MC20_GPS_Traker > Button_LightSensor 打开示例程序,或复制以下代码:
#include "MC20_Arduino_Interface.h"
#define GrovePowerPin 12
#define LightSensorPin A0
#define ButtonPin 2
void setup() {
SerialUSB.begin(115200);
pinMode(ButtonPin, INPUT);
pinMode(GrovePowerPin, OUTPUT);
// write high to grove power pin to enable all the Grove ports,
// or only Grove D2 port is usable.
digitalWrite(GrovePowerPin, HIGH);
}
void loop() {
// print analog data when the button is pressed
if (digitalRead(ButtonPin)) {
SerialUSB.print("The value of light sensor:");
SerialUSB.println(analogRead(LightSensorPin));
}
delay(500);
}
- 以下代码显示如何使用 Grove UART 端口:
#define GrovePowerPin 12
void setup() {
pinMode(GrovePowerPin, OUTPUT);
digitalWrite(GrovePowerPin, HIGH); //power Grove
//SerialUSB.begin(115200);
SerialDBG.begin(115200); //set Grove UART baud rate 115200
}
void loop() {
//SerialUSB.println("Grove UART is sending message");
SerialDBG.println("This is Grove UART");
delay(1000);
}
请使用 USB To Uart 读取 Grove UART 端口数据。
如果代码中同时使用了 SerialUSB 和 SerialDBG,请在使用时打开 SerialUSB 的 com 端口,否则 SerialDBG 将无法工作。
GNSS
MC20 模块为 MCU 提供 AT 命令集,用于与其 GSM/GPRS、GNSS 和蓝牙模块通信。
我们已经为 Wio GPS 安装了一个编写良好的库,对于简单的应用,您甚至不需要了解太多关于如何使用 AT 命令的知识,因为 AT 命令复杂且难以阅读。
以下示例展示了如何读取经度和纬度并在串口监视器中打印出来。请注意,Wio Tracker 应该放置在室外以获取 GPS 信号。此示例需要在 Wio Tracker 中插入 SIM 卡,以下图片展示了如何安装/卸载 SIM 卡:


打开您的 Arduino IDE,点击 File > Examples > MC20_GPS_Traker > MC20_GNSS > GNSS_Show_Coordinate 打开示例代码,或复制以下代码:
#include "MC20_Common.h"
#include "MC20_Arduino_Interface.h"
#include "MC20_GNSS.h"
GNSS gnss = GNSS();
void setup() {
SerialUSB.begin(115200);
// while(!SerialUSB);
gnss.Power_On();
SerialUSB.println("\n\rPower On!");
while(!gnss.open_GNSS()){
delay(1000);
}
SerialUSB.println("Open GNSS OK.");
}
void loop() {
// gnss.dataFlowMode();
if(gnss.getCoordinate()){
SerialUSB.print("GNSS: ");
SerialUSB.print(gnss.longitude, 6);
SerialUSB.print(",");
SerialUSB.println(gnss.latitude, 6);
} else{
SerialUSB.println("Error!");
}
delay(1000);
}
短信读取
以下示例展示了如何在 Wio Tracker 上读取短信。此示例需要 Nano SIM 卡。
打开您的 Arduino IDE,点击 File > Examples > MC20_GPS_Traker > MC20_SMSRead 打开示例代码,或复制以下代码:
#include "MC20_Common.h"
#include "MC20_Arduino_Interface.h"
#define RGBPIN 10
char phone[32];
char dateTime[32];
char buffer[64];
int i = 0;
char *s = NULL;
int inComing = 0;
GPSTracker gpsTracker = GPSTracker();
void setup() {
// MC20_init();
pinMode(RGBPIN, OUTPUT);
digitalWrite(RGBPIN, LOW);
SerialUSB.begin(115200);
// while(!SerialUSB);
gpsTracker.Power_On();
SerialUSB.println("Power On!");
// gpsTracker.deleteSMS(1);
}
void loop() {
if(MC20_check_readable()){
inComing = 1;
}else{
delay(1000);
}
if(1 == inComing){
MC20_read_buffer(buffer, 64);
SerialUSB.println(buffer);
if(NULL != (s = strstr(buffer,"+CMTI: \"SM\""))) { //SMS: $$+CMTI: "SM",24$$
char message[128];
int messageIndex = atoi(s+12);
gpsTracker.readSMS(messageIndex, message,128);
SerialUSB.print("Recv SMS: ");
SerialUSB.println(message);
}
MC20_clean_buffer(buffer,64);
inComing = 0;
}
}
蓝牙连接
在 Wio Tracker 上连接蓝牙设备也非常简单。打开您的 Arduino IDE,点击 File > Examples > MC20_GPS_Traker > MC20_BlueTooth > BT_FastConnect 打开示例代码,或复制以下代码。
然后更改您蓝牙设备的 deviceName,Wio Tracker 将自动连接它。
#include "MC20_Common.h"
#include "MC20_BT.h"
// GPSTracker gpsTracker = GPSTracker();
BlueTooth bt = BlueTooth();
int bt_state = -1;
char *deviceName = "N-612";
void setup() {
SerialUSB.begin(115200);
while(!SerialUSB);
bt.Power_On();
SerialUSB.println("\n\rMC20 power On!");
bt.BTPowerOn();
SerialUSB.println("\n\rBT power On!");
while(IDLE != (bt_state = bt.getBTState())){
SerialUSB.print("State: ");
SerialUSB.println(bt_state);
delay(1000);
}
bt.BTFastConnect(deviceName, HFG_PROFILE);
}
void loop() {
/* Debug */
if(SerialUSB.available()){
serialMC20.write(SerialUSB.read());
}
if(serialMC20.available()){
SerialUSB.write(serialMC20.read());
}
}
SD 卡
- 步骤 1. 将 SD 卡插入 Wio GPS 板。
- 步骤 2. 使用 USB 线将 Wio GPS 板连接到 PC。
- 步骤 3. 打开您的 Arduino IDE,选择 Tools -> Board -> Wio GPS board。
- 步骤 4. 点击 File > Examples > Seeed_Wio_GPS_Board\SD_Card_Test_DumpFile 打开示例代码,或复制以下代码。
- 步骤 5. 将代码上传到 Wio GPS 板,它展示了如何使用 SD 库从 SD 卡读取文件并通过串口发送。
/*
SD card file dump
This example shows how to read a file from the SD card using the
SD library and send it over the serial port.
The circuit:
* SD card attached to SPI bus as follows:
** MOSI - pin 11
** MISO - pin 12
** CLK - pin 13
** CS - pin 4 (for MKRZero SD: SDCARD_SS_PIN)
created 22 December 2010
by Limor Fried
modified 9 Apr 2012
by Tom Igoe
This example code is in the public domain.
*/
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
const int chipSelect = 4;
char* fileName = "gps.txt";
void setup() {
// Open serial communications and wait for port to open:
SerialUSB.begin(115200);
while (!SerialUSB) {
; // wait for serialUSB port to connect. Needed for native USB port only
}
SerialUSB.print("Initializing SD card...");
// see if the card is present and can be initialized:
if (!SD.begin(chipSelect)) {
SerialUSB.println("Card failed, or not present");
// don't do anything more:
return;
}
SerialUSB.println("card initialized.");
// open the file. note that only one file can be open at a time,
// so you have to close this one before opening another.
File dataFile = SD.open(fileName);
// if the file is available, write to it:
if (dataFile) {
while (dataFile.available()) {
SerialUSB.write(dataFile.read());
}
dataFile.close();
}
// if the file isn't open, pop up an error:
else {
SerialUSB.println("error opening datalog.txt");
}
}
void loop() {
}
原理图在线查看器
资源
- Eagle原理图
- Sketchup文件(3D)
- GSM蓝牙应用说明
- GSM文件AT命令手册
- MC20 AT命令手册
- MC20 GNSS AGPS应用指南
- MC20 GNSS AT命令手册
- MC20 GNSS协议规范
技术支持与产品讨论
如果您有任何技术问题,请将问题提交到我们的论坛。 感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。