Wio-SX1262 与 XIAO ESP32S3 套件连接到 Chirpstack

概述
LoRaWAN 是一种基于 LoRa 技术构建的低功耗广域网络协议。它通过无线方式将设备连接到互联网,并管理终端节点设备与网络网关之间的通信。
按照 Lora 入门指南,我们将 Wio-SX1262 与 XIAO ESP32S3 配置为单通道集线器 lora 网关。
本 wiki 页面解释了如何基于 Wio-SX1262 与 XIAO ESP32S3 套件设置 LoraWAN 作为单通道网关进行数据交换。同时还将 Sensecap S210x lora 传感器节点连接到 Wio-SX1262 与 XIAO ESP32S3 套件,并将传感器数据传输到 Chirpstack。
本地安装 Chirpstack
请参考说明在本地安装 Chirpstack。
- 打开浏览器并访问 http://localhost:8080 。
您应该会看到 ChirpStack 登录页面。
- 使用默认用户名
admin和密码admin登录。
添加设备配置文件
在租户下添加设备配置文件:

添加 LoRaWAN 网关
注册网关并填入网关 EUI:

添加成功!

添加 SenseCAP LoRa 传感器
通过 Sensecraft APP 配置 LoRa 传感器
我们将向 TTN 添加一个 sensecap 传感器节点。
步骤 1. 下载并打开 Sensecraft App。
步骤 2. 按住传感器按钮 3 秒,LED 将以 1 秒频率闪烁。

步骤 3. 请点击"扫描"添加新设备并开始扫描设备上的二维码。
步骤 4. 点击"高级配置"并选择"其他平台"。
步骤 5. 选择与网关一致的频率计划。我们已经将网关设置为 EU868,所以传感器也设置为 EU868。
步骤 6. 设备默认使用 OTAA 加入 LoRaWAN 网络。记下 设备 EUI、App EUI 和 APP key。
添加到 Chirpstack
步骤 1. 创建应用程序

步骤 2. 在应用程序中添加设备,并将 设备 EUI 和 AppKEY 复制到相应的空白处。

步骤 3. 检查传感器状态

技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。