连接到 TTN

概述
LoRaWAN 是一种基于 LoRa 技术构建的低功耗广域网络协议。它通过无线方式将设备连接到互联网,并管理终端节点设备与网络网关之间的通信。
按照 Lora 入门指南,我们将 Wio-SX1262 与 XIAO ESP32S3 配置为单通道集线器 lora 网关。
本 wiki 页面解释了如何基于 Wio-SX1262 与 XIAO ESP32S3 套件设置 LoraWAN 作为单通道网关与 TTN 交换数据。同时还将 Sensecap S210x lora 传感器节点连接到 Wio-SX1262 与 XIAO ESP32S3 套件,并将传感器数据传输到 TTN(The Things Network)。
添加 LoRaWAN 网关
点击并创建 TTN 新账户:https://www.thethingsnetwork.org/。
如果您已有账户,可以直接访问 https://eu1.cloud.thethings.network/。
登录后,注册一个网关。
步骤 1. 注册网关
步骤 2. 填写正确的 gateway EUI、gateway ID 和 frequency plan 信息。
步骤 3. 重启您的网关模块并等待约 2 分钟。然后可以检查网关的连接状态。
创建应用程序
在 TTN 中添加新应用程序
添加 SenseCAP LoRa 传感器
通过 Sensecraft APP 配置 LoRa 传感器
我们将向 TTN 添加一个 sensecap 传感器节点。
步骤 1. 下载并打开 Sensecraft App。
步骤 2. 按住传感器按钮 3 秒,LED 将以 1 秒频率闪烁。

步骤 3. 请点击"扫描"添加新设备并开始扫描设备上的二维码。
步骤 4. 点击"高级配置"并选择"The Things Network"平台
步骤 5. 选择与网关一致的频率计划。我们已经将网关设置为 EU868,所以传感器也设置为 EU868。
步骤 6. 设备默认使用 OTAA 加入 LoRaWAN 网络。记下 device EUI、App EUI 和 APP key。
这里有一个更详细的说明,介绍如何将 sensecap S210x 传感器连接到 The Things Network。
在 TTN 上注册
注册一个终端设备。
步骤 1. 选择终端设备类型并填写 JoinEUI(来自 sensecraft 的 AppEUI)。然后点击确认。

步骤 2. 填写 DevEUI 和 AppKey。

步骤 3. 仔细检查填写的配置信息,然后点击注册终端设备。传感器数据将显示在仪表板上。

资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。