简化网页开发,完美组合 - Linkstar 和 WordPress
欢迎阅读本篇信息丰富的 Wiki,它将指导您如何使用 Docker 安装 WordPress,以及如何访问 WordPress 仪表盘。通过 Linkstar 的变革性力量,您可以自定义本地主机网站,吸引客户并推动销售。准备好体验前所未有的增长、效率和技术能力,利用 Linkstar 的尖端功能迈向成功的第一步。
什么是 Docker?

Docker 是一个开源平台,开发者可以利用它自动化部署和管理轻量级、隔离的容器中的应用程序。容器是自包含的单元,打包了应用程序及其依赖项、库和配置文件,使其能够在不同环境中一致运行。Docker 简化了创建、分发和运行应用程序的过程,使软件开发和部署更加一致和可复现。通过 Docker,开发者可以封装应用程序,确保其在不同操作系统和基础设施设置中顺利运行。这使得 Docker 成为构建可移植和可扩展应用程序、简化开发工作流以及促进团队高效协作的宝贵工具。
什么是 Portainer?

Portainer 是一个功能强大且直观的开源管理界面,专为 Docker 设计。通过其用户友好的基于 Web 的 GUI,Portainer 简化了 Docker 容器、镜像、网络和卷的部署和管理。它提供了容器环境的可视化表示,使用户可以轻松地通过几次点击创建、启动、停止和删除容器。在 Portainer 界面中,监控资源使用情况、查看日志以及访问容器终端变得轻而易举。此外,Portainer 支持基于角色的访问控制,提供了对用户权限的细粒度控制。无论您是初学者还是经验丰富的 Docker 用户,Portainer 都是一个不可或缺的工具,它使容器管理变得简单高效,适合所有人使用。
什么是 WordPress?

WordPress 是一个流行且广泛使用的开源内容管理系统(CMS),为全球数百万个网站提供支持。它提供了一个用户友好的界面和庞大的主题、插件和扩展生态系统,使用户能够轻松创建和自定义自己的网站。通过 WordPress,您可以轻松发布和管理各种类型的内容,包括博客文章、页面、图片和多媒体。其灵活性和可扩展性使其适用于各种类型的网站,从简单的博客到复杂的电子商务平台。无论您是初学者还是经验丰富的用户,WordPress 都为构建和管理您的在线存在提供了一个强大且多功能的平台。
在 LinkStar OpenWRT 路由器上设置 Docker 环境
默认情况下,LinkStar 上的 Docker 安装存储容量约为 250MB,这可能不足以安装镜像。因此,我们需要为 Docker 分配更多空间以满足需求。与 Plex 媒体服务器 WiKi 的步骤相同。如果您已经完成此步骤,请跳过。
注意: 请确保在阅读本指南之前,已完成 在 LinkStar OpenWRT 路由器上设置 Docker 环境。
安装 Portainer 容器
第一步:打开 Putty 并通过 SSH 连接到 OpenWrt 终端
开始安装过程时,打开 Putty 并建立与 OpenWrt 终端的 SSH 连接。输入以下信息:
用户名:root
密码:password
第二步:安装 Portainer
使用以下命令安装 Portainer:
docker pull portainer/portainer
然后在终端中输入以下命令:
docker run -d -p 9000:9000 --name portainer --restart always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer
您将能够通过 LuCi 界面观察运行中的容器,该界面在 Docker 容器下运行。您可以看到端口号为 9000。
第三步:访问 Portainer
打开您的网页浏览器并输入以下地址:192.168.100.1:9000。
这将带您进入 Portainer 首页。接下来,输入您希望使用的用户名和密码,然后点击“创建用户”按钮。
安装 WordPress
第一步:创建 WordPress 镜像的自定义模板
在 Portainer 首页,导航到“App Templates”部分。向下滚动直到找到 WordPress 模板。找到后,点击“Copy as Custom”以创建 WordPress 安装的自定义配置。这将允许您根据具体需求调整设置和选项。
第二步:修改模板
点击 WordPress 模板的“Copy as Custom”后,您将看到一个表单,要求您提供自定义配置的标题和描述。在相应字段中填写适合的标题和描述,以准确表示您的 WordPress 安装的目的和性质。
下面是 WordPress 的 docker-compose.yml 脚本。此文件在 Docker 环境中定义和配置 WordPress 应用程序方面起着至关重要的作用。它允许您指定一系列参数,包括容器镜像、环境变量、网络设置、卷映射和服务依赖关系。
通过在 docker-compose.yml 文件中定义应用程序的期望状态,Docker 可以自动创建、启动和管理互联的容器。这确保了在各种环境中的一致性和可重复性部署。docker-compose.yml 脚本充当容器及其配置的蓝图,使您能够轻松高效地管理和扩展复杂应用程序。
在 Services >>db>>image 下更改为:
mysql/mysql-server:8.0
您可以更改其他参数,例如 MYSQL_USER、MYSQL_PASSWORD 等。但我保持默认设置。
然后您可以在页面底部找到 Create custom template 并点击它。
接下来,您将被重定向到一个页面,显示您的自定义模板名称。只需点击它即可。
接下来,您将被重定向到一个页面,点击 Deploy the Stack。等待几分钟完成部署。
接下来,您将被重定向到一个页面,您可以看到您的堆栈列表。点击您创建的堆栈。
现在您可以看到两个容器正在运行,WordPress 的端口号为 49153。
访问 Wordpress
接下来,打开您的网页浏览器并输入 Linkstar 路由器和端口地址,例如 192.168.100.1:49153。
您将看到起始页面 :)
点击“继续”按钮后,您会看到一个表单需要填写。在填写标题、用户名、密码和电子邮件后,您就可以访问仪表板了。
以下是仪表板界面:
在 Linkstar 上进行本地网站托管为各种企业(包括 咖啡馆、披萨店、机构等)提供了诸多好处。通过本地托管网站,这些企业可以减少排队时间并提升整体客户体验。借助本地托管的网站,客户可以轻松访问菜单、下订单、预订或安排预约,所有操作都可以通过他们自己的设备完成。这种简化的流程为客户和员工节省了时间,从而缩短了等待时间并提高了效率。此外,本地托管网站还为有效广告宣传提供了机会,使企业能够直接向目标受众推广最新的优惠、特价或活动。通过利用 Linkstar 的强大功能,企业可以创建无缝且吸引人的在线形象,有效吸引客户并提升整体满意度。
资源
-
[网页] Docker 官方文档
-
[网页] Docker Hub
-
[网页] Portainer
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们为您提供多种支持渠道,以确保您使用我们的产品时获得尽可能顺畅的体验。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。