reBot Arm B601-RS 具身 Agent 设计框架

环境配置 → 模型下载 → LLM 切换 → 手眼标定 → demo 运行 → 故障排查
本教程是 wrc_demo 项目的操作指南。按本指南步骤操作,1-2 小时即可从零克隆到能跑 demo。
wrc_demo 是 reBot Arm B601-RS(RobStride 总线)的视觉夹取 demo,运行在 Ubuntu 22.04 + Python 3.10 + conda wrc-demo 环境。Demo 接收自然语言指令(如"pick up the red block"),自动规划抓取并执行。
0. 速查表
系统要求
| 项目 | 要求 |
|---|---|
| 操作系统 | Ubuntu 22.04+ / Debian 12+ / WSL2 |
| Python | 3.10(conda env 内) |
| 内存 | ≥ 16 GB(mock 8 GB 起) |
| 磁盘 | ≥ 10 GB |
| GPU(可选) | NVIDIA RTX 5070 / 4090 / H100 等 |
| 显存 | ≥ 8 GB |
1. 项目目标与读者
- 项目目标:把视觉语言模型(VLM)接到 reBot Arm B601-RS 上,让自然语言指令自动变抓取动作——VLM 选物体、Pinocchio 反解 IK、
SafetyHarness每个 50 Hz waypoint fail-closed 校验。 - 适用读者:有 NVIDIA GPU + Ubuntu 22.04 + Python 3.10 基础,想跑 demo / 改 detector / 加 skill 的开发者。
2. 项目概览
2.1 项目特点
-
视觉语言模型驱动,三级决策
默认采用 Qwen3-VL-2B-Instruct-AWQ-4bit 作为任务规划脑,可在 8 GB 显存的设备上原生运行。命令解析走 Reflex → Habit → LLM 三级快慢路径——常见指令("pick up the red block")直接走 Reflex 模板语法,不调用 LLM;只有全新任务才让 VLM 介入。 -
手眼标定 + 6-DoF 抓取规划(fail-closed)
自带手眼标定脚本(ArUco 棋盘格 + Pinocchio FK + 联合 SE(3) LM 优化),支持顶部(ETH)相机布局。每个流式轨迹点都经过SafetyHarness校验——任一校验失败,机械臂立即中途停止。 -
6 个 TOOL_SPECS + 5 个 MCP 网关
顶层暴露pick_and_place/grasp_object/place_at/on/move_t/teach_record/replay+task_done共 6 个 safety-gated 工具;MCP 网关额外暴露camera_snapshot/world_state/live_view_url/emergency_stop/reset_stop共 5 个工具。加新技能零协议适配工作。 -
完整的 trace + episodic 记忆
每个技能调用都写入 ASPIRE 风格的多模态 trace(trace.jsonl+ 前后关键帧 JPEG),15 秒事件窗口 + 物体持久性信念,让"10 秒前看到的杯子"在遮挡后仍可被操作。 -
Mock 优先的开发体验
全栈 mock(--camera mock --arm mock --llm mock)无需任何硬件即可跑通完整决策流水线。mock 测试和真机走的是同一份安全代码。
2.2 规格参数
| 类别 | 参数 | 规格 |
|---|---|---|
| 硬件 | 机械臂 | reBot Arm B601-RS(RobStride 总线,6-DOF + 夹爪) |
| 相机 | Orbbec Gemini 2 / Intel RealSense D435i / D405 | |
| 通信 | CAN Bus via USB2CAN;USB 3.0 相机 | |
| 控制主机 | Ubuntu 22.04+ PC / DGX Spark | |
| 本地 LLM | 默认 profile | local_qwen3_vl(Qwen3-VL-2B-Instruct-AWQ-4bit) |
| 推理框架 | vLLM 0.6+(多模态推理) | |
| 显存需求 | ≥ 8 GB(约 30 tokens/s) | |
| 权重大小 | ~2.4 GB | |
| 云端 LLM | Anthropic | Claude(vision + tools;ANTHROPIC_API_KEY env) |
| OpenAI 兼容 | 任意 OpenAI-compat endpoint(OPENAI_API_KEY env) | |
| MiniMax | api.minimax.com(MINIMAX_API_KEY env;text-only) | |
| 检测器 | 默认 | YOLOE-11s-seg(开放词汇检测 + 实例分割) |
| 可选 | YOLOE-26l-seg(更准但 2× 慢) | |
| 文本编码 | MobileCLIP2-B torchscript(Apple apple/MobileCLIP2-B → 自行 trace) | |
| 软件栈 | 运动学 | Pinocchio 3.x(FK/IK,DLS + 随机重启) |
| RobStride 驱动 | motorbridge(SocketCAN)+ vendored SDK | |
| 抓取后端 | camera-camera / GraspGen-X(ZMQ)/ analytic OBB(三层) | |
| Python | 3.10 | |
| 技能系统 | TOOL_SPECS 总数 | 6(含 1 个 task_done 终止符 + 5 个真技能) |
| 动臂技能 | 18 个 string literal 在 _MOTION_SKILLS | |
| MCP 工具集 | TOOL_SPECS - _EXCLUDED_TOOLS + _EXTRA_TOOLS = 6 - 1 + 5 = 10 | |
| 安全 | 轨迹检查 | 每个 50 Hz 流式 waypoint 都过 SafetyHarness.approve() |
| 失败模式 | fail-closed(任一违越 → 中途 abort) | |
| 关节预留 | IK limit_margin=0.025 > harness joint_margin=0.02(不变量) |
2.3 材料清单(BOM)
| 部件 | 数量 | 是否包含 |
|---|---|---|
| reBot Arm B601-RS 机械臂 | 1 | ✅ |
| 夹爪(已装) | 1 | ✅ |
| USB2CAN 串口桥 | 1 | ✅ |
| 48V 电源适配器 | 1 | ✅ |
| USB-C / 通信线缆 | 1 | ✅ |
| RGB-D 深度相机(Orbbec Gemini 2 推荐) | 1 | ✅ |
| 摄像头连接件 / 安装支架 | 1 | ✅ |
| Ubuntu 22.04+ 控制主机(NVIDIA GPU ≥ 8 GB) | 1 | ❌ 自备 |
接线说明
- 机械臂:48V 电源 → 机械臂;USB2CAN → 主机 USB 口(首次使用需
sudo ip link set can0 up type can bitrate 1000000) - 相机:Orbbec USB 3.0 → 主机 USB 3.0 口
- 权限配置:
# 一次性赋予 USB 设备读写权限
sudo chmod a+rw /dev/bus/usb/*/*
# Orbbec udev 规则(首次安装推荐)
sudo bash scripts/install_udev_rules.sh
sudo udevadm control --reload-rules
sudo udevadm trigger
sudo modprobe peak_usb
ip -br link
# 如果出现 can0,再设置 bitrate
sudo ip link set can0 down 2>/dev/null
sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000
sudo ip link set can0 up
2.4 环境要求
硬件
| 项目 | 要求 |
|---|---|
| CPU | x86_64(aarch64 测试未覆盖) |
| 内存 | ≥ 16 GB(mock 8 GB 起,本地 LLM 16 GB 推荐) |
| 磁盘 | ≥ 10 GB(模型权重 + conda env + trace 累积) |
| GPU(本地 LLM 推理) | NVIDIA RTX 5070 / 4090 / H100 |
软件
| 项目 | 要求 |
|---|---|
| Python | 3.10(conda env 内) |
| Conda | miniforge3 / miniconda / anaconda |
| 系统包 | libusb-1.0-0-dev, ffmpeg, git, can-utils |
网络
| 资源 | 说明 |
|---|---|
| GitHub | 克隆 github.com/TheMoonAstronaut/wrc |
| HuggingFace | 下载 YOLOE / MobileCLIP2 / Qwen3-VL 权重 |
| PyPI | 装 ultralytics / openai / anthropic / pin / motorbridge |
3. 环境配置
3.0 最小路径:5 分钟跑通 mock
如果你只想跑通 mock 验证安装(不读其它内容),三条命令搞定:
git clone https://github.com/TheMoonAstronaut/wrc.git
cd wrc
conda env create -f environment.yml && conda activate wrc-demo
# 跑通 mock 测试(17 passed, 1 skipped ≈ 30 秒)
pytest tests/test_extrinsics_loader.py \
tests/test_hand_eye_compensation_per_camera.py \
tests/test_demo_yaml_llm_profile.py -q
环境名固定为 wrc-demo。如需自定义名字(如团队命名约定),请同时改 environment.yml 的 name: 字段并相应替换后续命令。
pyorbbecsdk2 不在 environment.yml 里** —— 它的依赖链 pyorbbecsdk2 → open3d==0.18.0 → dash → plotly → ipywidgets → ... 让 pip 经常触发 resolution-too-deep。Orbbec SDK 单独装。
torch 也不在 environment.yml 里** —— ultralytics 把 torch 标为 optional,但 import ultralytics 会触发 import torch。
3.1 前置条件
- 已完成 reBot Arm B601-RS 快速入门(机械臂组装、零点初始化、电机 ID 配置)—— 只真机需要
- 已具备 NVIDIA GPU + CUDA 驱动(仅本地 LLM 推理需要)
- 已安装 miniforge3 或同类 conda 工具
- Ubuntu 22.04+ / Debian 12+ / WSL2
3.2 系统依赖(真机需要)
sudo apt update
sudo apt install -y libusb-1.0-0-dev ffmpeg git can-utils
libusb-1.0-0-dev:Orbbec 深度相机ffmpeg:UVC4K / RealSense RGB 流can-utils:SocketCAN bring-up(机械臂)
3.3 post-install:单独装 PyTorch(CUDA 版本)
工作目录:从本节起,所有命令都假设你在 wrc 仓库根目录里。如果开了新 shell,先 cd wrc。
# 你现在应该已经 cd wrc 了;如果不是:
cd /path/to/wrc
conda activate wrc-demo
3.3.1 安装 Pytorch 和 Torchvision
根据自身机型的CUDA版本,按照官网教程 安装 Pytorch 和 Torchvision
如果需要安装stable CUDA 12.8,请执行以下命令
PYTHONNOUSERSITE=1 pip install --force-reinstall \
torch torchvision torchaudio \
--index-url https://download.pytorch.org/whl/cu128
3.3.2 在conda环境下加载 PyTorch
PyTorch 把 nvidia 包装到 site-packages/nvidia/lib/,但 conda 不会自动把这些路径加到 LD_LIBRARY_PATH。不装这个 hook,任何新 shell 里 import torch 都会报 OSError: libcudart.so.13: cannot open shared object file
运行下面的命令安装nvidia LD_LIBRARY_PATH conda hook
bash scripts/install_nvidia_libs_hook.sh
验证 hook 生效(新 shell 也能用)
source /home/seeed/miniforge3/envs/wrc-demo/etc/conda/activate.d/nvidia_libs.sh
python -c "import torch; print('torch:', torch.__version__, 'cuda:', torch.cuda.is_available())"
# 预期:torch: 2.13.0+cu130 cuda: True
3.4 安装深度相机 SDK
本项目支持 Orbbec Gemini 2 与 RealSense D435i / D405 等 RGB-D 深度相机。
Orbbec Gemini 2
Orbbec Gemini 2 依赖 pyorbbecsdk(Orbbec SDK v2 的 Python 版本)。推荐方式一:
方式一:通过 pip 安装(推荐)
conda activate wrc-demo
PYTHONNOUSERSITE=1 pip install pyorbbecsdk2
必须加 PYTHONNOUSERSITE=1,否则 pip 把包装到 ~/.local/lib/python3.10/site-packages/(用户级 site-packages),conda env 内还是空的。
方式二:从 GitHub 源码安装(网络问题或想要最新版时)
sudo apt-get install -y cmake build-essential libusb-1.0-0-dev
# 切到 ~/sdk 目录(不是 wrc 目录)
mkdir -p ~/sdk && cd ~/sdk
git clone https://github.com/orbbec/pyorbbecsdk.git
cd pyorbbecsdk
PYTHONNOUSERSITE=1 pip install -e .
# 装完回到 wrc 目录
cd -
中国大陆用户可以用 gitee 镜像加速:git clone https://gitee.com/orbbecdeveloper/pyorbbecsdk.git
RealSense D435i / D405
RealSense SDK(pyrealsense2)通常需要从源码编译,建议参考 Intel 官方文档。
4. 模型权重获取
4.1 安装MobileCLIP2 文本编码器
Apple 在 HuggingFace apple/MobileCLIP2-B 发布 PyTorch 权重,YOLOE 文本 prompt 检测需要 .ts 版本。
conda activate wrc-demo
# 下载 MobileCLIP2 .pt
PYTHONNOUSERSITE=1 python scripts/setup_models.py --fetch
转换格式 trace .pt → .ts(手动)**
PYTHONNOUSERSITE=1 pip install "open_clip_torch>=2.30"
PYTHONNOUSERSITE=1 python <<'PY'
import torch, open_clip
full = open_clip.create_model_from_pretrained("MobileCLIP2-B", pretrained="models/mobileclip2_b.pt", return_transform=False)
class Wrap(torch.nn.Module):
def __init__(self, m): super().__init__(); self.m = m
def forward(self, t):
f = self.m(t); return f / f.norm(dim=-1, keepdim=True)
torch.jit.trace(Wrap(full.text).eval(), torch.zeros(2, 77, dtype=torch.long), strict=False).save("models/mobileclip2_b.ts")
PY
手动验证
PYTHONNOUSERSITE=1 python -c "import torch; m=torch.jit.load('models/mobileclip2_b.ts'); o=m(torch.zeros(2,77,dtype=torch.long)); print(o.shape, o.norm(dim=-1).tolist())"
# 预期:torch.Size([2, 512]) [1.0, 1.0]
4.1.1 关于 YOLOE 文本编码器的查找路径
ultralytics 加载 mobileclip*.ts 只看当前工作目录(CWD),不会去 models/ 找。
如果直接 python -m wrc_demo.apps.demo ...,CWD 不在 models/ 下就会报 "Download failure for ... mobileclip_*.ts"。
可以执行一下命令解决上述报错问题
# 直接跑 python 时的两种处理方式(任选)
ln -sf models/mobileclip2_b.ts mobileclip2_b.ts # 项目根 symlink
4.2 下载Qwen3-VL 本地 LLM 权重
如果您打算接入云端API,可以跳过此步骤:
本教程默认 llm.profile=local_qwen3_vl 对应 AWQ-4bit 量化版(8GB 显存跑得动)。
hf download cyankiwi/Qwen3-VL-2B-Instruct-AWQ-4bit \
--local-dir models/qwen3-vl-2b-awq-4bit
# → https://huggingface.co/cyankiwi/Qwen3-VL-2B-Instruct-AWQ-4bit
如果使用hf下载存在网络问题可以使用github仓库下载
git clone https://huggingface.co/cyankiwi/Qwen3-VL-2B-Instruct-AWQ-4bit models/qwen3-vl-2b-awq-4bit
#如果卡顿太久直接按ctrl + c中止即可
cd models/qwen3-vl-2b-awq-4bit && git lfs pull
4.3 速查表
| 资产 | 大小 | 必要性 | 获取方式 |
|---|---|---|---|
qwen3-vl-2b-awq-4bit/ | ~2.4 GB | 本地 LLM 必装(8GB 显存) | hf download cyankiwi/Qwen3-VL-2B-Instruct-AWQ-4bit 或 scripts/start_cosmos3_server.sh --bg 自动拉 |
yoloe-26s-seg.pt | ~31 MB | 开放词汇检测(推荐 2026-09+) | git clone Seeed-Projects/reBot-DevArm-Grasp 后 cp 出来;用 mobileclip2_b.ts(已有),不需 blt.ts |
yoloe-26l-seg.pt | ~75 MB | 可选(更准,慢 ~2x) | 同上;也用 mobileclip2_b.ts |
yoloe-11s-seg.pt | ~28 MB | 不推荐——需 mobileclip_blt.ts(572 MB,首次启动要下 1.5h) | 仅在需要 legacy 模型权重时用;切回需要把 configs/demo.yaml 的 model: 改回 |
mobileclip2_b.pt | ~571 MB | YOLOE 26s/l 文本编码源(PyTorch 原版) | python scripts/setup_models.py --fetch 自动从 apple/MobileCLIP2-B 拉 |
mobileclip2_b.ts | ~253 MB | YOLOE 26s/l 文本编码(运行时实际加载) | 手动 trace(见 §4.1);已下载后必须放在 models/ 或 CWD——见 §4.1.1 |
mobileclip_blt.ts | ~572 MB | YOLOE 11s 文本编码(不推荐,来源难下) | 手动 trace,源 apple/MobileCLIP-B-LT;只在用 11s 时才需要 |
pyrealsense2 | 编译产物 | 仅 RealSense 用户 | Intel 官方文档编译 |
5. 手眼标定
标定的目的是让 demo 知道像素坐标 ↔ 机器人基坐标系 的变换。data/clip/hand_eye_top.json 是脱敏参考矩阵,你的相机必须重新标定。
5.1 准备
1. 打印 ArUco 棋盘
打印一张 Aruco 4x4 字典、ID = 0、边长 = 0.10 m(10 cm)的棋盘格。推荐来源:~/wrc/aruco100x100.pdf
打印后精确测量边长(打印机会缩放),把测量值用作 --marker-size 参数。
2. 相机连接 + CAN bus
# Orbbec 插 USB 3.0,赋予相机权限
sudo chmod a+rw /dev/bus/usb/*/*
# CAN bus(机械臂)
sudo ip link set can0 down 2>/dev/null
sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000
sudo ip link set can0 up
3. 列出设备
wrc-calib-top --list
# 预期:列出 Orbbec 设备索引 + 序列号
#写入相机序列号
wrc-calib-top --bind top --serial `xxxx`
# 将 serial `xxxx`中的内容更改为列出的相机序列号
5.2 顶部相机 ETH 标定
ETH = Eye-To-Hand:相机装在机械臂外的固定位置。标定板子放置如图所示
# 自动模式(按预设姿态自动跑 25+ 个采样点)
wrc-calib-top --marker-size 0.10 --n 30 \
--out data/calibration/hand_eye_top.local.json
# 手动模式(每次按 ENTER 采样)
wrc-calib-top --marker-size 0.10 --manual --n 30 \
--out data/calibration/hand_eye_top.local.json
hand_eye_top.local.json 文件自动被 .gitignore 忽略(不会污染仓库),是真机标定结果。
因为本demo设定有机械臂的安全工作区域,如果在大面积区域在抓取放置问题时出现IK求解失败,那么则需要调整相机的固定位置并重新进行标定(稳定的相机固定位置在距离机械臂底座36cm*36cm的位置左右)
标定原理
工具内部跑 joint_solve(SE(3) LM + Huber + 3*MAD outlier rejection):
- FK 来自
wrc_demo.control.kinematics.Kinematics(Pinocchio on RS URDF,joint_signs=[-1]*6,ee_frame='gripper_end') - PnP 来自 cv2.aruco + SDK intrinsics
输出:
data/calibration/hand_eye_top.json— 脱敏参考矩阵(不要用,serial=REDACTED)data/calibration/hand_eye_top.local.json— 你的真机标定结果
5.3 验证标定 RMSE
不重标定,直接用已知基坐标系点验证:
wrc-calib-top --verify \
--json data/calibration/hand_eye_top.local.json \
--known-points "0.30,0.00,0.02;0.25,-0.05,0.02;0.35,0.05,0.02"
# 预期:RMSE < 10 mm(参考 set.py:320)
6. LLM 配置
6.1 决策树
你的显存?
├─ ≥ 8 GB → 选项 A:本地模型(local_qwen3_vl)
├─ 有 API key → 选项 B:云端 API(anthropic / openai / minimax)
└─ 都没有 → 选项 C:mock(仅测试)
6.2 选项 A:本地模型(推荐,8 GB+ 显存)
启动 vLLM 服务(另一个终端):
conda activate wrc-demo
bash scripts/start_cosmos3_server.sh --bg # 后台启动
sleep 60 # 等 vLLM 加载模型(首次需要 ~60s)
# 健康检查
bash scripts/start_cosmos3_server.sh --status
# 预期:[status] vllm running, PID <xxx>
vLLM 0.6+ 已支持 Qwen3-VL 的多模态推理。AWQ-4bit 量化版本在 8 GB 显存上可跑到 ~30 tokens/s。
6.3 选项 B:云端 API(无需 GPU)
两层配置——YAML profile 文件 + 环境变量 key:
a. YAML profile 文件(configs/llm/*.yaml)
| 文件 | 用途 | 关键字段 |
|---|---|---|
anthropic.yaml | Claude | type: anthropic、model: claude-sonnet-5 |
openai.yaml | OpenAI / OpenAI 兼容 | type: openai_compat、base_url、model |
minimax.yaml | MiniMax | type: openai_compat + 固定 base_url: https://api.minimax.chat/v1 + env_key: MINIMAX_API_KEY |
local_qwen3_vl.yaml | 本地 vLLM(默认) | 不需要 key |
mock.yaml | scripted mock | 测试用 |
b. 选哪个 profile(configs/demo.yaml)
llm:
profile: local_qwen3_vl # ← 改这一行(mock / anthropic / openai / minimax / local_qwen3_vl)
CLI 临时切:wrc-demo --llm anthropic --task "..."
c. API key(环境变量)
| profile | 读哪个 env var |
|---|---|
anthropic | ANTHROPIC_API_KEY |
openai | OPENAI_API_KEY(OPENAI_BASE_URL 改 endpoint) |
minimax | MINIMAX_API_KEY(从 YAML 的 env_key: 字段读) |
local_qwen3_vl | 不需要 |
跑起来
conda activate wrc-demo
# ⚠ 重要:下面的 `PUT_KEY_HERE` 是**占位符**,必须替换成你的真 key
# Claude(Anthropic key 格式: sk-ant-api03-...)
export ANTHROPIC_API_KEY=PUT_KEY_HERE
# OpenAI(或任何 OpenAI 兼容 endpoint;key 格式: sk-...)
export OPENAI_API_KEY=PUT_KEY_HERE
# MiniMax(key 格式: sk-cp-...)
export MINIMAX_API_KEY=PUT_KEY_HERE
# 验证env var 设置无误
echo "ANTHROPIC_API_KEY 前缀: ${ANTHROPIC_API_KEY:0:10}..."
echo "MINIMAX_API_KEY 前缀: ${MINIMAX_API_KEY:0:10}..."
使用export配置的云端API_KEY只有在当前终端有效,如果想要key持久化到 ~/.bashrc(只 export 当前 shell 有效,新 shell 要重设):
# 把 PUT_KEY_HERE 替换成你的真 key(一整行)
echo 'export ANTHROPIC_API_KEY=PUT_KEY_HERE' >> ~/.bashrc
# 立刻重载验证 bashrc 语法没坏(不会暴露 key 内容)
bash -n ~/.bashrc && echo "✓ bashrc 语法 OK"
source ~/.bashrc
# 验证 env var 真设上了
echo "ANTHROPIC_API_KEY 前缀: ${ANTHROPIC_API_KEY:0:10}..."
或者能够在 YAML 里能不能直接写 key(但不推荐):
# configs/llm/minimax.yaml 有两种写法:
# 写法 A(推荐,key 在 env var 里)
type: openai_compat
base_url: https://api.minimax.chat/v1
model: MiniMax-M3
env_key: MINIMAX_API_KEY # ← 这里是 "env var 的名字",不是值
# 写法 B(key 直接写 YAML,但会进 git)
type: openai_compat
base_url: https://api.minimax.chat/v1
model: MiniMax-M3
api_key: PUT_KEY_HERE # ← 真 key 写这里(**不推荐**,会被 git 跟踪)
6.4 切换 LLM 的 2 种方法
方法 1:CLI 临时覆盖
# 单次跑用云端,tip:minimax可以替换为自己实际使用的云端模型
wrc-demo --llm minimax --task "go to home" --no-view --no-serve
# 单次跑用本地模型(覆盖 demo.yaml 的 default)
wrc-demo --llm local_qwen3_vl --task "go to home" --no-view --no-serve
上面两个测试脚本只是用来测试模型的链路是否连通,并不会实际控制机械臂
7. demo 运行
7.1 启动 demo
demo运行效果视频
# 启动项目
bash /home/seeed/wrc/scripts/start_all.sh --repl --real
运行完成后终端输出示例如下:
# 输出示例:
(wrc-demo) seeed@seeed-KUANGSHI-Series:~/wrc$ bash /home/seeed/wrc/scripts/start_all.sh --repl --real
============================================================
wrc_demo + Qwen3-VL-AWQ-4bit one-shot launcher
============================================================
mode: real hardware
camera: orbbec_overhead
arm: rebot_rs
task: <interactive>
[1/3] check vLLM...
vLLM already running (skipped)
[2/3] start wrc_demo...
[wrc-demo] cameras=['orbbec_overhead'] arm=rebot_rs llm=local_qwen3_vl view=False
[wrc-demo] traces -> /home/seeed/wrc/runs/20260903_153216
load extensions from /home/seeed/miniforge3/envs/wrc-demo/lib/python3.10/site-packages/pyorbbecsdk/extensions
[stream] live view on http://192.168.3.175:8090/
[wrc-demo] LIVESTREAM dashboard: http://192.168.3.175:8090/
Type a task (empty line to quit).
task>
启动网页,点击终端输出的[wrc-demo] LIVESTREAM dashboard: http:xxxx,即可通过对话完成机械臂控制
对话命令发送后终端输出内容效果如下:
=== task report ===
task: go to home
success: True
path: reflex (3.08s)
steps: 1
summary: done via reflex path in 3.08s: move_home()
[✓ done] task complete — arm parked at home. Enter a new task or press Enter to quit.
=== task report ===
task: 挥手打个招呼吧
success: True
path: llm (14.66s)
steps: 3
summary: Robot waved hello three times as requested.
因为本demo设定有机械臂的安全工作区域,如果在大面积区域在抓取放置问题时出现IK求解失败,那么则需要调整相机的固定位置并重新进行标定(稳定的相机固定位置在距离机械臂底座36cm*36cm的位置左右)
7.2 可执行的工作
通过文本对话控制的共有两个路径,path:llm & path:reflex
reflex指预加载的文本(mock模式),可以保证在没有LLM运行的情况下执行对应的操作,用提前写好的固定文本控制rebot完成不同工作。
稳定的reflex指令如下
pick up X and put in Y # 完整 pick+place
open the gripper # 打开夹爪
look around # 列出相机识别到的物体
go home # 回归原点
llm指经过真正接入的云端模型或本地部署的模型分析,能够更加弹性的理解语言文本,并调用对应的skills。
skills和对应功能如下
skill_get_observation # 拍照+识别
skill_localize_object # 单物体定位
skill_grasp_object # 仅抓取
skill_place_at # 放置到坐标
skill_place_on_object # 放置到物体上
skill_open_gripper # 打开夹爪
skill_close_gripper # 关闭夹爪
8. 自定义配置
8.1 加新 LLM profile
wrc-demo 的 LLM 后端是可插拔的,如果您需要增加新的 LLM profile,configs/llm/<name>.yaml 一个文件,就是一个 profile。
demo.yaml 里改一行 profile: <name> 就切换
当前内置的 5 个 profile:
| profile | 用途 | 需要的 env var |
|---|---|---|
local_qwen3_vl | 默认,本地 Qwen3-VL-2B-AWQ-4bit(vLLM 8080) | 不需要 |
mock | 离线脚本,纯测试(§7.4 排查用过) | 不需要 |
anthropic | Anthropic Claude | ANTHROPIC_API_KEY |
openai | OpenAI / OpenAI 兼容协议 | OPENAI_API_KEY |
minimax | MiniMax cloud(已迁到 env var) | MINIMAX_API_KEY |
如果需要加新 profile 可以执行下面几个步骤
第 1 步:复制 yaml 当模板
(1)大多数国产 LLM(DeepSeek / Moonshot Kimi / DashScope Qwen / 智谱 / SiliconFlow),都走 OpenAI Chat Completions 协议
可以从 openai.yaml 复制
cp configs/llm/openai.yaml configs/llm/kimi.yaml
(2)Anthropic 协议的从 anthropic.yaml 复制
第 2 步:改 yaml 的 4 个字段
打开 configs/llm/kimi.yaml,只需要改 4 个字段:
type: openai # 协议类型(见下方"type 怎么选")
model: moonshot-v1-8k # 模型名(查厂商文档)
base_url: https://api.moonshot.cn/v1 # API endpoint,**末尾 /v1 不要漏**
env_key: MOONSHOT_API_KEY # 读哪个 env var
supports_vision: false # 是否支持图像(关键,见下方)
temperature: 0.0 # 一般不用动
max_tokens: 1024 # 一般不用动
timeout_s: 30 # 慢网络可调到 60
第 3 步:在 demo.yaml 切换 profile
打开 configs/demo.yaml,找到 llm: block,只改一行:
llm:
profile: kimi # ← 改成新 profile 名(去掉 .yaml 后缀)
第 4 步:设 env var + 验证
(1)临时 export(本次 shell 有效)
export MOONSHOT_API_KEY=sk-...
(2)验证 env var 生效
echo "${MOONSHOT_API_KEY:0:8}"
(3)用 --llm flag 试跑,不动 demo.yaml
conda activate wrc-demo
python -m wrc_demo.apps.demo --llm kimi --task "list the objects" --no-view --no-serve
(4)看 stdout 是否打印 "[wrc-demo] llm=kimi",LLM 响应一条消息就算成功(空场景也 OK)
8.2 改 grasp 精度
编辑 configs/demo.yaml 的 grasp.* block:
grasp:
backend: obb # obb (默认 fallback) / graspgenx (学习型)
pregrasp_offset_m: 0.08 # hover 高度(沿 -approach 方向)
insertion_depth_m: 0.0 # TCP 沿 +tool-x 偏移
depth_fraction: 0.35 # 从物体 TOP 往下抓多深
exempt_radius_m: 0.15 # 抓取安全圆柱半径
move_duration_s: 2.5
descend_duration_s: 2.0
release_height_m: 0.05
air_grasp_frac: 0.04 # 夹爪开度低于此 = 空抓
approach_pitch_rad: 1.2 # approach 方向与 +z 的夹角(~69°)
更保守(更精确、更慢)→ 调高 n_samples(vLLM 思考多);更激进(更快)→ 调低。
手眼补偿(hand_eye_compensation_m),编辑 configs/cameras/orbbec_overhead.yaml的 `extrinsics。
grasp pose 要经过 T_cam2base 把相机坐标转到基坐标系——这一步的
偏差会直接传导到 grasp 落点。微调这条链路上的偏差,可以调整
hand_eye_compensation_m的数值。
# configs/cameras/orbbec_overhead.yaml
extrinsics:
source: "${repo}/data/calibration/hand_eye_top.json"
mode: eye_to_hand
hand_eye_compensation_m: # 米;默认 [0, 0, 0] = identity(不起作用)
x: 0.00
y: 0.00
z: 0.00
X、Y、Z三个数值的作用就是在已标定的 T_hand_eye 之上,叠加一个手动平移补偿,确保能够完成物体的稳定抓取。
8.3 改 detector 词汇
# configs/demo.yaml
detector:
type: yoloe # yoloe / yolo-world
model: ${repo}/models/yoloe-11s-seg.pt
conf: 0.20 # 置信度阈值(越低 = 越多 detection,但越多误检)
detect_classes: ["banana", "cracker box", "soup can", "cube", "box", "pen", "toy"]
# ↑ 这列表告诉 YOLOE 在开放词汇模式下去找哪些标签
8.4 改安全阈值
不变量**:Kinematics.ik(src/wrc_demo/control/kinematics.py) 的 limit_margin=0.025 必须严格大于 harness 的 joint_margin=0.02——任一边单独调都会破坏 IK 和安全校验的边界。两个一起调!
# configs/demo.yaml
safety:
workspace: # TCP 工作空间 AABB(米)
min: [0.10, -0.30, -0.01]
max: [0.50, 0.30, 0.55]
table_z: 0.0 # 桌面高度(基坐标系)
table_clearance: 0.02 # TCP 桌面净空
max_joint_vel: 1.2 # rad/s(每 waypoint 强制)
joint_margin: 0.02 # rad(URDF 限位内预留)
watchdog_s: 5.0 # 感知过期停止时间
keep_out: [] # e-stop AABB 列表
9. 加新技能
前提:熟悉 Python + Pinocchio + ultralytics。本节是 30 分钟 quick start;要理解底层设计看 src/wrc_demo/skills/runtime.py。
9.1 加新 skill 的 5 步
所有 skill 加到 src/wrc_demo/skills/runtime.py 的 SkillRuntime 类(不需要新建 .py)。
步骤 1:写 skill_<name>() 方法
# src/wrc_demo/skills/runtime.py
from ..types import SkillError, SafetyViolation
class SkillRuntime:
# ... 已有方法 ...
def skill_my_skill(self, foo: str, bar: int = 0) -> dict:
"""一句话描述。Returns: {...}"""
if not foo:
raise SkillError("foo must be non-empty")
# ... 你的逻辑(必须用 self.arm(SafeArm),不直接拿 self.arm.raw)...
return {"ok": True, "result": "..."}
步骤 2:加 TOOL_SPECS 条目
# src/wrc_demo/skills/runtime.py
TOOL_SPECS.append({
"name": "my_skill",
"description": "...",
"parameters": {
"type": "object",
"properties": {
"foo": {"type": "string"},
"bar": {"type": "integer", "default": 0},
},
"required": ["foo"],
},
})
步骤 3:动臂技能加到 _MOTION_SKILLS
_MOTION_SKILLS = {
# ... 已有 18 个 ...
"my_skill",
}
这是唯一会暂停 WorldWatcher 信念融合的地方——动臂时不暂停,被持物会被错误地重融合到空中位置。
步骤 4:tracing + MCP 暴露自动
SkillRuntime.execute() 是单一调度入口;mcp_server.py 服务 TOOL_SPECS 减去 _EXCLUDED_TOOLS 加 _EXTRA_TOOLS——加完即可被 LLM / MCP 调用。
步骤 5:可选加 regex 到 _RULES
让常见指令走 reflex 快路径(不调 LLM):
# src/wrc_demo/agent/reflex.py
_RULES.append((
re.compile(r"^my command pattern\s+(\w+)", re.IGNORECASE),
"my_skill",
))
9.2 加新 detector
src/wrc_demo/perception/detector.py 实现新 detector 类:
from .detector import Detector
class MyDetector:
def __init__(self, model_path: str, **kwargs):
# 加载模型
...
def detect(self, frame) -> list[Detection]:
# 返回 Detection 列表
...
在 apps/demo.py::_make_detector() 加分支:
if dcfg.type == "my_detector":
from wrc_demo.perception.my_detector import MyDetector
return MyDetector(dcfg.model)
9.3 加新 grasp planner
src/wrc_demo/grasping/my_planner.py:
from .selector import Grasp
def plan_my_grasps(fix, cloud, cfg) -> list[Grasp]:
# 返回 Grasp 列表
...
在 SkillRuntime._plan_grasps() 加层(默认叠加到 camera-frame / graspgenx / obb 三层)。
10. 架构概览
本章是参考材料——理解 wrc_demo 怎么组织代码的指南。要写代码前先读一遍 §9.1 的流程;要理解为什么这样设计,看 §10.3 关键设计决策。
10.1 三级决策(Reflex → Habit → LLM)
wrc_demo 把决策拆成三级快慢路径,类似人类的快/慢思考:
N cameras ──CameraStream (thread each, latest-frame slot, drop-stale)
│
├── WorldWatcher (thread, ~3 Hz): detector + HSV color tag
│ └─> BeliefStore (thread-safe): label+color+3D+freshness
└── StreamServer (MJPEG dashboard): camera grid + narration + object table
chat command ("pick and place pink object")
├─ tier 1 REFLEX 模板语法 → skill calls (~µs)
├─ tier 2 HABIT 经验记忆(hashed-BoW cosine ≥ 0.9) (~ms)
└─ tier 3 LLM 原始编排器循环(2-15 s/turn)
全部 tier 走同一份 safety-gated SkillRuntime
关键机制:
- Latest-slot 流式:消费者永远拿到最新帧;传感器不会落后(
perception/stream.py) - 始终热的世界模型:WorldWatcher 把每个相机的深度 + 外参连续融合到 BeliefStore,让命令解析变成字典查找,不是 observe→detect 往返。动时暂停(避免空中重融合),并向 safety 看门狗心跳
- 颜色不用 CLIP:检测从 mask HSV 中位数映射成颜色名,存到信念,匹配查询里的颜色词——"pink object" 在闭集 COCO detector 上也工作。VLM 仍可被咨询(tier 3 / advisor),但永不走热路径
- One-call pick-and-place:
skill_pick_and_place= resolve → grasp → place → home,整段执行时间 = 机械臂运动时间 - LazyArm:MCP gateway 在启动时预热摄像头/detector/世界模型,但电机在第一个 motion 命令之前不接通——启动 chat 服务器不能让机器人上电
10.2 模块图(精简版)
src/wrc_demo/
├── types.py Frame / Detection / ObjectFix / Grasp / RobotState
├── config.py YAML profiles (cameras/, arms/, llm/) 合并成 Cfg
│
├── perception/ # 4 个相机后端 + YOLOE detector + 深度对齐
├── calibration/ # 手眼标定(ArUco + Pinocchio FK + LM)
├── memory/ # episodic + belief + grasp outcome
├── control/ # Pinocchio FK/IK + mock + lazy + 真 RS + SafeArm
├── safety/ # fail-closed waypoint 校验
├── grasping/ # 3 层抓取规划
├── agent/ # orchestrator + reflex + advisor + LLM clients + trace
├── skills/ # SkillRuntime + TOOL_SPECS + 业务逻辑(teach、master_arm 等)
└── apps/ # demo / record / viewer / stream_server / mcp_server
10.3 关键设计决策
| 决策 | 为什么 |
|---|---|
| Frame.rgb 是 BGR,depth_m 是米制 float32 | L515(0.25 mm/unit)和 D4xx(1 mm/unit)的单位差异在 baseline 上制造过 bug 类;在相机边界转换让所有下游消费者单位安全 |
| 抓取在基坐标系,不在相机坐标系 | baseline 用相机光线方向推 approach,相机姿态影响抓取质量;这里把 mask 点提升到 3D、变换到基坐标系、那里的 OBB 给 yaw + width + height——相机姿态只影响可见性,不影响抓取几何 |
| 学习抓取默认,分析抓取总在 | grasp.backend: graspgenx 把物体基坐标系点云送到 GraspGen-X ZMQ 服务(scripts/serve_graspgenx.sh,:5556),把排名后的 6-DoF 抓取前置到分析 OBB 候选前面。服务端任何错误都静默回退到 OBB——展位永远不会因为模型服务器死了而卡死 |
| 自有运动学包装 | ReBotArm SDK 的运动学默默读自己的全局 config 文件(忽略你传的 hw_yaml),导致 DM 装 URDF 被加载给 RS 臂(错误的工具坐标系)。我们显式加载 assets/ 里的 RS URDF |
| 反馈,不 sleep | baseline 用 sleep(duration + 0.6);RS 电机上 motorbridge 的 get_state() 永远不解码 type-0x18 报告帧,所以实位来自 mechPos(0x7019)param reads——在此 rig 上验证过 |
| fail-closed 安全 | SDK 在 IK 之外不执行任何东西。我们的 harness 在每个流式 waypoint 上关闸;抓取下降发生在目标周围的显式豁免圆柱内,让"别碰桌面"和"抓住桌面上的物体"共存 |
10.4 模块依赖图
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ apps/ (entry points) │
│ demo.py (build_runtime) mcp_server.py dashboard_runner │
└────────────┬──────────────────────┬────────────────┬─────────┘
│ │ │
┌────────────────▼─────────┐ ┌────────▼────────┐ ┌────▼─────────┐
│ agent/ (orchestrator) │ │ skills/ │ │ perception/ │
│ orchestrator.py │◄──│ runtime.py │ │ camera_base │
│ reflex.py (tier1) │ │ 6 skills │ │ + cameras/ │
│ advisor.py (tier3) │ │ TOOL_SPECS │ │ detector │
│ llm.py │ │ trace auto │ │ depth_prov │
└────────┬─────────────────┘ └────────┬─────────┘ └────┬─────────┘
│ │ │
▼ ▼ ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ memory/ + grasping/ + control/ │
│ BeliefStore GraspMemory camera_grasp + obb_grasp + graspgenx│
│ EpisodicMem (3-layer) Kinematics + MockArm + SafeArm │
└────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
│
▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ safety/ (fail-closed) │
│ SafetyHarness.approve(waypoint) vet_pose() estop latch │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
│
▼
vendored SDK + pyorbbecsdk + ultralytics + pin + motorbridge
10.5 Trace 时序图(一次 pick_and_place 调用)
t=0.0s user ──→ build_runtime()
├─ Kinematics(urdf, joint_signs)
├─ make_arm(cfg) ── RebotArm.connect()
├─ CameraRig(N) ── Open + warm_up
├─ LockedDetector(YOLOE weights)
├─ EpisodicMemory / BeliefStore / TraceLogger
└─ SkillRuntime(...)
t=0.5s WorldWatcher thread starts (3 Hz detector pass → beliefs)
t=1.0s user --task "pick up red block"
AgentOrchestrator.run_task()
├─ tier1 REFLEX: regex match ──→ 命中 pick_and_place? ──→ 执行
└─ (fallback) tier2 HABIT ──→ tier3 LLM ──→ tool_calls
t=1.1s SkillRuntime.execute("pick_and_place")
├─ tracer.start()
├─ belief.find("red block") ── wait deadline 5s
├─ _plan_grasps() ── camera + graspgenx + obb ── re-rank
├─ select_grras() ── IK ── harness pre-vet
├─ safe_arm.move_joints() ── each 50Hz waypoint ── SafetyHarness.approve
├─ gripper close two-stage ── stall detection
├─ lift + place + home
└─ tracer.finish() ── trace.jsonl + keyframes + narration
t=N.5s report.success ── print "✓ done — arm parked at home"
10.6 Grasp 规划三层对比
| Layer | 触发条件 | 数据源 | 输出 | 失败行为 |
|---|---|---|---|---|
1. camera-frame planner (camera_grasp.py::plan_grasp_from_mask) | 总是——只要 detection 有 mask + depth | segmentation mask + depth → cv2.minAreaRect → depth-quantile back-project → camera-frame Grasp | Grasp(approach, position, width, height) | layer 2 |
2. GraspGen-X ZMQ (graspgenx_backend.py) | grasp.backend == "graspgenx" 且 server :5556 可达 | base-frame point cloud → learned 6-DoF grasp | Grasp 列表(top-k=32) | server timeout / disconnect → silent fallthrough |
3. analytic OBB (obb_grasp.py::plan_grasps_from) | always | base-frame OBB (yaw, width, height) | Grasp 列表 | (no failure — always returns) |
所有 layer 输出同一 Grasp dataclass;GraspOutcomeMemory 跨 layer re-rank;select_grasp() 做 jaw-width filter + IK walk + harness pre-vet(含 7 样本沿下降段)。
10.7 验证状态(截至 2026-08-28)
- 17 单元 + 集成测试通过,1 个 skipped(mock stack,约 30s)
- 完整 suite:约 290 单元 + 集成测试通过(hardware 标记默认 deselected)
- 2 次对抗性多视角 review:2026-07-16(4 reviewer × skeptic verification,29 confirmed defects)+ 2026-07-18 livestreaming redesign(45-agent workflow,33 confirmed findings)
- 真机验证:L515 streaming、RobStride mechPos param reads(can0 read-only)、YOLO inference(CUDA, GB10)、GraspGen-X 后端(first-light 验证)
- 未验证:真机 motion(需要现场夹爪重新验证 + 手眼标定)