Skip to main content

开始使用 Meshtastic

note

当设备处于以下状态时,请不要手动重启或关闭电源。否则设备可能会损坏。

  1. 尚未完成消息传输过程
  2. 正在被配置

入门指南​

打开设备电源​

短按一次按键即可打开设备电源。会有一个上升的提示音,并且绿色 🟢 指示灯会常亮约 1 秒。

tip

如果按下按钮时设备没有响应,请先为其充电。不要使用快充充电器。

关闭设备电源​

长按按键超过 5 秒。蜂鸣器发出三声提示音后,设备将关机。

通过 App 连接​

下载 Meshtastic App:

  • 在蓝牙面板中选择目标设备。

pir

  • 输入配对码(默认配对码为 123456),然后点击 Pair 连接设备。

pir

配置 LoRa​

为了开始在 Mesh 网络中通信,你必须设置所在区域。该设置控制设备使用的频率范围,应根据你所在的地区进行设置。

pir

区域列表

区域代码描述频率范围 (MHz)占空比 (%)功率限制 (dBm)
UNSET未设置N/AN/AN/A
US美国902.0 - 928.010030
EU_868欧盟 868MHz869.4 - 869.651027

更多完整列表请参考 LoRa Region by Country。

info

EU_868 必须遵守每小时 10% 的占空比限制,以滚动 1 小时为周期、每分钟计算一次。当你的设备达到该限制时,将会停止发射,直到再次被允许。

现在你已经在设备上设置了 LoRa 区域,可以继续配置任意适合你需求的 LoRa Configs。

设备状态​

指示灯状态设备状态
🟢green常亮设备开机中
快速闪烁 正常运行
慢速闪烁 充电中
常亮已充满
🔴Red闪烁电量低
⚪️white常亮DFU 模式/Bootloader 模式

按键控制​

按键操作设备响应
单击一次(关机状态)设备开机
长按 5 秒设备关机
双击广播节点 ID 和位置信息
三击打开/关闭 GPS
四击临时打开/关闭蜂鸣器

刷写固件​

note

请 不要使用 OTA 更新固件,这可能会导致设备完全损坏。详细信息请点击这里

步骤 1:进入 DFU 模式​

通过 Web Flasher 进入 DFU。如果多次失败,请手动进入 DFU。

访问 Meshtastic Web Flasher。

将设备连接到电脑,在设备列表中选择 SenseCAP Mesh Tracker X1,并选择最新固件,然后点击 Flash。

pir

点击 Enter DFU Mode,此时会显示一个名为 X1 xxx 的串口。点击并连接它。

pir

当 X1 处于 DFU 模式时,白色 ⚪️ 指示灯会常亮。同时,你的电脑上应显示一个名为 X1 的驱动器。

pir

步骤 2:擦除 Flash​

在刷写固件之前,请先进行擦除操作!

点击 trash 图标。

pir

下载擦除固件,并将其复制到该驱动器中。

pir

此过程可能需要一些时间;请等待该驱动器消失。

步骤 3:刷写固件​

选择最新固件,并下载 UF2 文件。

pir

将 UF2 文件复制到 DFU 驱动器中。文件复制完成并且设备重启后,固件就会被刷写。

进阶教程​

配置 GPS​

请将 GPS 设置为启用状态。你可以调整更新间隔和广播间隔,以获取更实时的位置信息。

pir

对于 IOS,请打开 Accurate Location。否则定位可能会出现偏差。

pir

通过网页连接​

如果你想在网页端发送文本消息并与其他节点通信,现在可以将设备连接到 Meshtastic 网站。

步骤 1:打开网页

点击这里 进入网页。

步骤 2:添加新设备

点击 "+ New Connection"。

pir

有两种连接方式,你可以选择自己偏好的方式。

选择 Bluetooth。在弹出的窗口中选择设备 ID。

pir

你的设备会显示在列表中。点击进行连接。如果连接成功,你可以在网页上直接查看设备状态。

pir

配置传感器​

传感器描述
压力✅
6 轴传感器(后续版本)✅
3 轴传感器(后续版本)✅

蜂鸣器和 LED 配置

类型输出 PIN
蜂鸣器PWM 蜂鸣器25
LEDRGBR:03
G:24
B:28
振动-05

导航到 Settings -> External Notification -> 启用 GPIO -> 设置 Output Pin GPIO。

pir

更多详情请查看 External Notification Config。

tip

在你更新设备配置后,设备会重启,这可能需要一些时间。

配置铃声​

导航到 Settings -> Ringtone Config,然后输入你想用于外部通知的 RTTTL 铃声字符串。

pir

24:d=16,o=5,b=120:g,c6,d6,2g6

配置蜂鸣器​

蜂鸣器默认启用。如果你想禁用蜂鸣器,请将 Alert Message buzzer、Alert bell buzzer 和 Use PWM buzzer 设置为如下截图所示。

pir

配置消息提醒​

消息提醒可以在 External Notification 中进行配置。

导航到 Setting -> External Notification

pir

你可以配置为 buzzer off + vibra off。

pir

或者 buzzer on + vibra on。

pir

常见问题​

如何查看设备 ID​

MAC 地址的 最后四位数字 即为设备 ID

例如,下方设备的设备 ID 为 A0D4

pir

如何重启设备​

按住按键不放,然后连接充电线,并立即松开按键。

温度读数精度​

温度数据是从气压计中读取的,而不是从独立的温度传感器中读取。设备在运行时会产生热量,因此测得的温度会高于实际温度。

功耗​

你可以通过 Power Consumption Table 来计算功耗。该设备配备了高电压电池。当电池电量较低时,会加速放电过程。该设备配备了高电压电池。当电池电量较低时,会加速放电过程。因此你会注意到,当电池电量较低时,设备的耗电速度会非常快。

故障排查​

固件更新失败 / OTA 恢复​

如果 SenseCAP MeshTracker X1 在固件更新后无法启动、没有响应,或白色 ⚪️ LED 保持常亮,设备可能卡在 DFU 模式。请尝试以下操作:

  1. 强制重启以退出 DFU 模式:断开 USB 充电线,按住设备按键,连接 USB 充电线,然后立即松开按键。不要持续按住按键——连接充电线后按住超过 3 秒会强制设备重新进入 DFU 模式。
  2. 检查设备是否正常启动。如果没有,请使用 USB 数据线将设备连接到电脑,按照步骤 1:进入 DFU 模式操作,然后执行步骤 2:擦除 Flash和步骤 3:刷写固件,重新安装 Meshtastic 固件。
  3. 如果设备仍然无法恢复,请按照 Bootloader 安装重新烧录 bootloader,然后再安装应用固件。

在固件擦除或刷写过程中,不要强制重启或拔出 USB 线。如果设备无法进入 DFU 模式或无法被电脑识别,请联系技术支持。

设备无法开机​

  • 当 LED 指示灯和蜂鸣器未激活时,设备可能看起来像是已关机。在执行上述步骤之前,建议先 检查以下参数:

pir

  • 使用一根已知正常的 USB 线,持续 为设备充电 1–2 小时,以确保电池有足够电量唤醒系统。

  • 如果设备在充电后仍然没有响应,请按如下方式 执行硬重置:拔下 USB 线。按住按键不放,然后插入 USB 线,随后立即松开按键。

  • 如果仍然无效,将 USB 线连接到电脑。按住设备按键,然后将设备连接到电脑,再松开按键,查看电脑中是否弹出一个磁盘。如果有,请重新安装 bootloader

设备卡在启动循环中​

现象说明:

设备会不断重启,串口会反复连接和断开。

解决方案:

  • 步骤 1:尝试手动进入 DFU 模式:按住设备按键,然后迅速通过 USB 线将设备连接到电脑,持续按住按键直到白色 ⚪️ LED 亮起。
warning

要成功进入 DFU 模式,你需要快速完成这一操作。可能需要多次尝试。

pir

如果白色 LED 常亮,则表示设备已进入 DFU 模式。

Bootloader 安装​

note

在烧录 bootloader 时,请确保线缆连接稳定,并且在烧录过程中 不要 断开连接。

步骤 1:安装 Adafruit-nrfutil

对于 Windows 用户,同时按下 "Win" 键和 "r" 键,然后在弹出的窗口中输入 "cmd",再按下 "Enter"。这样可以打开命令行。

对于 MAC 用户,同时按下 "Command" 键和 "Space" 键,即可打开 Spotlight。然后输入 "termial",点击 "Return"。这样可以打开命令行。

前置条件

在命令行中检查 Python 和 pip 是否已成功安装。

python --version
python -m pip --version

然后应该会出现 "Python xxx" 和 "pip xxx"。如果没有,请尝试重新安装 Python。

这是安装最新版本的推荐方法:

pip3 install --user adafruit-nrfutil

检查安装路径:

python -m pip show adafruit-nrfutil

这是安装位置:

pir

对于 Windows 用户,你可能需要手动添加该路径。复制上一步中显示的安装位置。然后按如下方式添加:

pir

步骤 2:检查你的端口号

将设备连接到电脑,并检查端口号。

对于 Windows 用户,打开设备管理器,进入 port,设备连接后新弹出的端口号就是设备的端口号。

对于 Mac 用户,例如:

pir

对于 Windows 用户,例如:

pir

步骤 3:烧录 bootloader

在终端或命令提示符中,进入你下载 bootloader 压缩包的目录,并执行以下命令,将端口替换为你设备的正确端口:

  • Windows 平台:
adafruit-nrfutil --verbose dfu serial --package mesh_tracker_x1_bootloader-0.10.0-13.zip -p COMxx -b 115200 --singlebank --touch 1200

请将 COMXX 改为你的 COM 号。例如,如果你的设备在 com6 上,将命令改为:

adafruit-nrfutil --verbose dfu serial --package mesh_tracker_x1_bootloader-0.10.0-13.zip -p **COM6** -b 115200 --singlebank --touch 1200

部分设备在你输入此命令后会改变其端口号。因此如果安装失败,请再次检查端口号。

  • 其他平台:
adafruit-nrfutil --verbose dfu serial --package mesh_tracker_x1_bootloader-0.10.0-13.zip -p /dev/tty.SLAB_USBtoUART -b 115200 --singlebank --touch 1200

pir

完成以上步骤后,你可以按照这个步骤来烧录应用固件。

2) 设备无法进入 DFU 模式,但可以检测到串口

  • 打开一个串口工具

  • 将波特率设置为 1200。

  • 连接设备。 连接时指示灯会短暂闪烁。持续尝试,直到指示灯常亮,这意味着设备可以回到 DFU 模式,然后按顺序进行烧录 bootloader -> 擦除 flash -> 烧录固件。

3) 设备无法进入 DFU 模式,且没有串口显示

  • 按住设备按键,然后连接充电线,随后立即松开按键。当电脑上弹出一个磁盘后,你可能就能看到串口。

  • 如果仍然不行,请断开充电线,将设备放置几天直到电池完全耗尽,然后重新连接充电线并再次尝试配对。

4) 如果以上步骤都无效,请联系技术支持:support@sensecapmx.com

设备自动关机​

  • 现象描述

  • 设备开机后,过一段时间会自动关机或重启。

  • 串口日志运行一段时间后停止。

这可能是由于在设备处于以下状态时,手动强制重启或关机导致的:尚未完成消息发送过程、正在配置中……

  • 排查步骤

点击这里 执行 flash 擦除。

恢复出厂设置​

如果你想恢复到默认设置,可以执行恢复出厂设置。你可以通过以下两种方式进行恢复出厂设置。

  • 点击这里 对设备进行 flash 擦除,然后重新烧录最新固件。

  • 在应用中点击 Factory Reset 按钮。设备将自动以出厂配置重启。

    pir

私信发送失败​

NodeDB 重置​

NodeDB 是本地数据库,用于存储当前 Mesh 网络中已发现节点的信息。如果你遇到无法与某个节点通信的情况,可能是因为你的 nodeDB 中保存了该节点的过期信息,你需要对其进行更新。

打开应用并连接到目标设备。进入 Settings->Device->Device Config->Reset NodeDB。

Device entry in Settings

Reset NodeDB button in Device Config

交换用户信息​

每个节点会周期性地发送自己的节点信息,使 Mesh 中的其他节点能够“看到”和“识别”它。两个节点需要彼此交换节点信息,才能相互通信。如果你无法与列表中的某个节点收发私信,可以在应用中手动触发它们交换信息。

Device entry in Settings

重新生成私钥​

每个节点都会保留自己的私钥且从不共享。要进行私密通信,两个节点会在 Mesh 网络中互相交换各自的公钥。如果某个节点在私信传输中总是失败,尝试为它重新生成私钥——这会轮换其密钥对,因此其他节点需要重新与它的新公钥进行同步。

Device entry in Settings

重启故障设备以使配置生效。

note

在重新生成密钥后,其他设备需要重新连接该节点。因此最好先从其他设备的节点列表中删除该节点。

信号质量​

  • SNR 反映通信链路的质量。正常设备通常在 -7 dB 以上工作。SNR 低于 -10 dB 的设备表示性能较差。

  • RSSI 由设备及其周围环境共同决定。正常设备通常在 -110 dBm 以上工作。RSSI 低于 -115 dBm 的设备被认为性能较差。

    为获得最佳信号效果,请在开阔、无遮挡且干扰较少的环境中使用设备。

技术支持与产品讨论​

Loading Comments...