Seeed Studio XIAO ESP32-C5 Wi-Fi 吞吐量测试工具
Seeed Studio XIAO ESP32-C5 以 ESP32-C5 作为其核心处理器。ESP32-C5 是业界首款支持双频 Wi-Fi 6 (802.11ax) 的 RISC-V 微控制器,同时支持 2.4GHz 和 5GHz 频段。凭借卓越的无线性能,它在智能家居、物联网 (IoT) 和各种其他场景中具有巨大的应用潜力。
在实际使用中,Wi-Fi 的实际数据吞吐量是衡量传输能力的最重要指标之一。 接下来,我们将使用 Wi-Fi 吞吐量测试工具来直观展示基于 Wi-Fi 6 的 XIAO ESP32-C5 在 2.4GHz 和 5GHz 频段上的强大数据吞吐能力!
本教程将使用 ESP-IDF 进行开发。
参考:ESP-IDF 编程指南
硬件准备
您需要准备一块 XIAO ESP32-C5 开发板。
| Seeed Studio XIAO ESP32-C5 |
|---|
![]() |
天线安装
在 Seeed Studio XIAO ESP32-C5 的包装内,有一个专用的 Wi-Fi/BT 天线连接器。为了获得最佳的 WiFi/蓝牙信号强度,您需要取出包装中包含的天线并将其连接到连接器上。
如果您想获得更强的信号增益效果,可以购买并安装 2.4G/5G 外置天线(RP-SMA 公头连接器) — 它比包装中包含的内置 FPC 天线提供更高的增益!
| 2.4G/5G 外置天线(RP-SMA 公头连接器) |
|---|
![]() |
软件准备
安装 ESP-IDF
本教程在 Windows 开发环境中开发。关于在 Linux / Mac 上进行 ESP-IDF 操作,请参考 使用 Espressif ESP-IDF 在 XIAO 上开发
Windows 系统
步骤 1. 点击 ESP32-IDF Tools Installer

步骤 2. 选择合适的版本进行下载。
XIAO ESP32-C5 需要 ESP-IDF v5.5 或更高版本。

步骤 3. 安装
- 在下载的文件中,找到
esp-idf-tools-setup-offline-5.5.2.exe并双击开始安装。选择您偏好的安装语言

- 选择 I accept the agreement,然后点击 Next。

- 点击 Next。

- 选择安装路径。安装需要大量存储空间,请选择合适的位置。

- 保持默认设置;无需更改。

- 点击 Install 并等待安装完成。这可能需要一些时间。

- 安装完成后,Windows 桌面上将显示以下两个快捷方式。

Linux(Ubuntu/Debian) 和 macOS 系统
步骤 1. 安装依赖项
# Linux
sudo apt update && sudo apt install \
git wget flex bison gperf python3 python3-pip python3-venv \
cmake ninja-build ccache libffi-dev libssl-dev dfu-util libusb-1.0-0
#macOS
brew install git wget cmake ninja dfu-util ccache python3
pip3 install pyserial
步骤 2. 克隆指定版本的仓库。
mkdir -p ~/esp
cd ~/esp
git clone --recursive https://github.com/espressif/esp-idf.git -b v5.5.1 esp-idf-v5.5.1
步骤 3. 安装工具链
cd ~/esp/esp-idf-v5.5.1
./install.sh esp32c5
步骤 4. 添加环境变量
. $HOME/esp/esp-idf-v5.5.1/export.sh
安装 iperf
Windows 系统
步骤 1. 点击 iperf,然后下载

步骤 2. 将其放置在合适的文件夹中,然后右键点击并在此处打开终端。此步骤将在稍后使用。

Linux(Ubuntu/Debian) 和 macOS 系统
# Ubuntu/Debian
sudo apt install iperf
# macOS
brew install iperf
克隆测试项目
-
将测试项目克隆到您选择的文件夹中。
git clone https://github.com/limengdu/XIAO-ESP32C5_iperf_test.git
Windows 系统
步骤 1. 点击桌面上的 ESP-IDF 5.5 PowerShell;然后将执行环境检查。

步骤 2. 打开克隆的测试项目
cd C:\User\yourname\XIAO-ESP32C5_iperf_test

步骤 3. 将目标芯片设置为 esp32c5
idf.py --preview set-target esp32c5

步骤 4. 构建项目
idf.py build

构建完成

步骤 5. 将代码烧录到 XIAO ESP32-C5 并打开串口监视器
您可以选择使用 idf.py flash 进行烧录;IDF 烧录工具会自动检测您的端口进行烧录,也可以使用 idf.py -p PORT flash 指定端口。在 Windows 上,您可以打开设备管理器来检查端口。
idf.py flash monitor
or
idf.py -p PORT flash monitor
or
指定烧录端口(具体端口号取决于您设备的端口。)
idf.py -p COM69 flash monitor

烧录成功后,终端将显示 iperf> 提示符。

如果没有出现 iperf> 提示符,请关闭 XIAO ESP32-C5 的电源,然后按下板载 Reset 按钮将其唤醒并重新连接。
适用于 Linux(Ubuntu/Debian) 和 macOS
# Navigate to the project directory
cd esp32c5_iperf_test
# Set the target chip
idf.py --preview set-target esp32c5
# Compile the project
idf.py build
# Flash the firmware and open the serial monitor
idf.py flash monitor
Wi-Fi 数据吞吐量测试
我们将使用 TCP 和 UDP 协议测试 XIAO ESP32-C5 在 2.4 GHz 和 5 GHz 频段的 Wi-Fi 数据吞吐量。
为什么我们需要同时测试 TCP 和 UDP?
在评估 XIAO ESP32-C5 的 Wi-Fi RF 性能时,TCP 和 UDP 提供了两个完全不同的视角:
-
TCP 测试(测量应用体验): TCP 是一种面向连接的可靠协议,包含握手、重传和拥塞控制机制。
- 目的: 模拟对数据完整性要求严格的真实应用,如网页浏览、OTA 更新和 MQTT 控制。它反映了芯片在确保零数据丢失的同时处理复杂协议栈的整体能力(即稳定性)。
-
UDP 测试(测量硬件极限): UDP 是一种无连接协议,专注于发送数据而不保证传输。
- 目的: 移除协议层确认开销,最大化 Wi-Fi 无线电的物理带宽极限。常用于音频/视频流测试,它揭示了芯片在 2.4GHz 和 5GHz 频段的最大"纯净"吞吐量潜力(即速度)。
检查 IP 地址
检查您的计算机连接的网络的 IP 地址,因为它将在后续步骤中使用。
# macOS/Linux
ifconfig | grep "inet " | grep -v 127.0.0.1
# Windows
ipconfig
2.4GHz 频段吞吐量测试
实际测量 XIAO ESP32-C5 在 2.4GHz 频段的 Wi-Fi 数据吞吐量。
- 将 XIAO ESP32-C5 连接到 2.4G WiFi 网络
sta <Your WiFi Name> <Your WiFi Password>
终端随后将打印 Wi-Fi 连接信息。您需要记下 XIAO ESP32-C5 的 IP 地址。

TCP 吞吐量测试
请确保您的计算机和 XIAO ESP32-C5 连接到同一个 WiFi 网络或路由器。
-
下载测试(XIAO ESP32-C5 接收数据)
1.1. 在 XIAO ESP32-C5 端执行命令
iperf -s -i 11.2. 在 PC 端执行命令
- Windows
./iperf-2.2.1-win64.exe -c <IP address of ESP32> -i 1 -t 60- Linux(Ubuntu/Debian) 和 macOS
iperf -c <IP address of ESP32> -i 1 -t 60
- 测试结果
从测试结果可以看出,XIAO ESP32-C5 在 2.4G WiFi 上的平均 TCP 下载速度为 15 Mbps

-
测试(XIAO ESP32-C5 发送数据)
2.1 在 XIAO ESP32-C5 端执行命令
iperf -c <IP address of PC> -i 1 -t 602.2 在 PC 端执行命令
- Windows
./iperf-2.2.1-win64.exe -s -i 1- Linux(Ubuntu/Debian) 和 macOS
iperf -s -i 1
- 测试结果
从测试结果可以看出,XIAO ESP32-C5 在 2.4G WiFi 上的平均 TCP 上传速度为 17 Mbps。

UDP 吞吐量测试
请确保您的计算机和 XIAO ESP32-C5 连接到同一个 WiFi 网络或路由器。
-
下载测试(XIAO ESP32-C5 接收数据)
1.1. 在 XIAO ESP32-C5 端执行命令
iperf -s -u -i 11.2. 在 PC 端执行命令
- Windows
./iperf-2.2.1-win64.exe -c <IP address of ESP32> -u -b 100M -i 1 -t 60- Linux(Ubuntu/Debian) 和 macOS
iperf -c <IP address of ESP32> -u -b 100M -i 1 -t 60
- 测试结果
从测试结果可以看出,XIAO ESP32-C5 在 2.4G WiFi 上的平均 UDP 下载速度为 18 Mbps。

-
测试(XIAO ESP32-C5 发送数据)
2.1 在 XIAO ESP32-C5 端执行命令
iperf -c <IP address of PC> -u -b 100M -i 1 -t 602.2 在 PC 端执行命令
- Windows
./iperf-2.2.1-win64.exe -s -u -i 1- Linux(Ubuntu/Debian) 和 macOS
iperf -s -u -i 1
- 测试结果
从测试结果可以看出,XIAO ESP32-C5 在 2.4G WiFi 上的平均 UDP 上传速度为 27 Mbps。

以上测试结果仅供参考。请以实际情况为准。
5GHz 频段吞吐量测试
实际测量 XIAO ESP32-C5 在 5GHz 频段的 Wi-Fi 数据吞吐量。
- 将 XIAO ESP32-C5 连接到 5G WiFi 网络
sta <Your WiFi Name> <Your WiFi Password>
终端随后将打印 Wi-Fi 连接信息。您需要记下 XIAO ESP32-C5 的 IP 地址。

TCP 吞吐量测试
请确保您的计算机和 XIAO ESP32-C5 连接到同一个 WiFi 网络或路由器。
-
下载测试(XIAO ESP32-C5 接收数据)
1.1. 在 XIAO ESP32-C5 端执行命令
iperf -s -i 11.2. 在 PC 端执行命令
- Windows
./iperf-2.2.1-win64.exe -c <IP address of ESP32> -i 1 -t 60- Linux(Ubuntu/Debian) 和 macOS
iperf -c <IP address of ESP32> -i 1 -t 60
- 测试结果
从测试结果可以看出,XIAO ESP32-C5 在 5G WiFi 上的平均 UDP 下载速度为 27 Mbps。

-
测试(XIAO ESP32-C5 发送数据)
2.1 在 XIAO ESP32-C5 端执行命令
iperf -c <IP address of PC> -i 1 -t 602.2 在 PC 端执行命令
- Windows
./iperf-2.2.1-win64.exe -s -i 1- Linux(Ubuntu/Debian) 和 macOS
iperf -s -i 1
- 测试结果
从测试结果可以看出,XIAO ESP32-C5 在 5G WiFi 上的平均 UDP 上传速度为 29 Mbps。

UDP 吞吐量测试
请确保您的计算机和 XIAO ESP32-C5 连接到同一个 WiFi 网络或路由器。
-
下载测试(XIAO ESP32-C5 接收数据)
1.1. 在 XIAO ESP32-C5 端执行命令
iperf -s -u -i 11.2. 在 PC 端执行命令
- Windows
./iperf-2.2.1-win64.exe -c <IP address of ESP32> -u -b 100M -i 1 -t 60- Linux(Ubuntu/Debian) 和 macOS
iperf -c <IP address of ESP32> -u -b 100M -i 1 -t 60
- 测试结果
从测试结果可以看出,XIAO ESP32-C5 在 5G WiFi 上的平均 TCP 上传速度为 50 Mbps。

-
测试(XIAO ESP32-C5 发送数据)
2.1 在 XIAO ESP32-C5 端执行命令
iperf -c <IP address of PC> -u -b 100M -i 1 -t 602.2 在 PC 端执行命令
- Windows
./iperf-2.2.1-win64.exe -s -u -i 1- Linux(Ubuntu/Debian) 和 macOS
iperf -s -u -i 1
- 测试结果
从测试结果可以看出,XIAO ESP32-C5 在 5G WiFi 上的平均 TCP 上传速度为 50 Mbps。

结论
测试结果表明,XIAO ESP32-C5 在 2.4 GHz 和 5 GHz 双频 Wi-Fi 6 环境中都表现出优异的数据传输性能,非常适合高带宽、低延迟的无线应用。
此外,本教程中的测试方法适用于整个 XIAO ESP 系列开发板。您只需参考本 Wiki 中的指南并在编译时调整目标芯片,即可对其他开发板执行相同的性能评估。我们期待您探索其潜力并与社区分享您的发现!
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在此为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。