XIAO CAN总线扩展板

XIAO CAN总线扩展板专为与Seeed Studio XIAO开发板配合使用而设计,为您的项目提供了一种简单便捷的方式来添加CAN总线通信功能。CAN总线(控制器局域网)是一种在汽车、工业和其他嵌入式系统中广泛使用的通信协议,允许不同节点之间进行可靠和稳健的数据交换。
扩展板上集成的MCP2515控制器和SN65HVD230收发器芯片确保了通过CAN总线进行无缝高效的通信。MCP2515控制器处理协议管理、消息过滤和错误处理,而SN65HVD230收发器将控制器的数字信号转换为CAN总线通信所需的差分信号。
通过XIAO CAN总线扩展板,您可以利用Seeed Studio XIAO开发板的强大功能及其广泛的生态系统来创建需要CAN总线通信的项目。无论您是在开发汽车应用、工业控制系统、机器人项目还是物联网设备,这款扩展板都为将CAN总线功能集成到您的设计中提供了可靠而紧凑的解决方案。
扩展板采用用户友好的端子连接,让您可以轻松地将CANH和CANL线路连接到CAN总线网络。板子的紧凑设计确保了与各种项目外壳的兼容性,并便于无缝集成到您现有的设置中。
通过使用XIAO CAN总线扩展板,您可以利用CAN总线协议的稳健性、可靠性和可扩展性,在您的项目中实现高效的数据交换、系统控制和互连性。
介绍
特性
- 兼容性:设计为与Seeed Studio XIAO开发板无缝配合使用。
- MCP2515控制器:板载MCP2515芯片提供可靠的CAN总线通信控制和处理。
- SN65HVD230收发器:集成的SN65HVD230芯片确保准确的信号转换和通过CAN总线的稳健通信。
- 端子连接:CANH和CANL线路通过3针端子方便地访问,允许轻松连接到CAN总线。
- 紧凑设计:扩展板采用紧凑的外形设计,适用于各种应用。
规格
- 兼容性:Seeed Studio XIAO开发板。
- 通信接口:CAN总线(控制器局域网)。
- CAN收发器:SN65HVD230。
- CAN控制器:MCP2515。
- 端子连接:用于CANH和CANL线路的2针端子。
应用
XIAO CAN总线扩展板可用于需要CAN总线通信的各种项目。以下是一些应用想法来启发您:
- 汽车项目:将扩展板连接到XIAO并构建需要CAN总线通信的汽车应用,如车辆诊断或数据记录。
- 工业控制系统:利用CAN总线功能与工业设备和系统接口,实现高效的数据交换和控制。
- 机器人技术:将扩展板集成到您的机器人项目中,以实现不同机器人模块和组件之间的通信。
- 物联网应用:将扩展板与物联网设备集成,以便通过CAN总线协议进行通信和数据交换。
请参考XIAO CAN总线扩展板数据手册和示例以获取详细的使用说明和代码示例。
硬件概述

- GND
- CAN-H
- CAN-L
- RX/TX LED 指示灯
- SN65NVD230
- MCP2515

XIAO CAN BUS 扩展板在板子背面有一个焊盘 P1,短接后会为设备添加一个终端电阻。考虑到一些用户的通信设备可能已经有终端电阻,XIAO CAN-BUS 默认不短接 P1,如果您发现 CAN 通信无法发送或接收消息,可以尝试短接 P1 焊盘来获得 120 欧姆的终端电阻。
Arduino 库概述
我们提供了一个 MCP2515 板的 Arduino 库。
该库包含几个示例,包括:
- OBDII-PIDs - 从 OBD-II 接口检索数据
- send - 向 CAN 总线发送帧
- recv - 从 CAN 总线接收帧
- set_mask_filter_recv - 使用掩码和过滤器设置从 CAN 总线接收帧
1. 设置波特率
此函数用于初始化 CAN 总线系统的波特率。
可用的波特率列表如下:
#define CAN_5KBPS 1
#define CAN_10KBPS 2
#define CAN_20KBPS 3
#define CAN_25KBPS 4
#define CAN_31K25BPS 5
#define CAN_33KBPS 6
#define CAN_40KBPS 7
#define CAN_50KBPS 8
#define CAN_80KBPS 9
#define CAN_83K3BPS 10
#define CAN_95KBPS 11
#define CAN_100KBPS 12
#define CAN_125KBPS 13
#define CAN_200KBPS 14
#define CAN_250KBPS 15
#define CAN_500KBPS 16
#define CAN_666kbps 17
#define CAN_1000KBPS 18
2. 设置接收掩码和过滤器
控制器芯片有2个接收掩码寄存器和5个过滤器寄存器,可用于确保从目标设备接收数据。这些寄存器在具有许多节点的大型网络中特别有用。我们提供了两个函数,允许您使用这些掩码和过滤器寄存器。
掩码:
init_Mask(unsigned char num, unsigned char ext, unsigned char ulData);
Filter:
init_Filt(unsigned char num, unsigned char ext, unsigned char ulData);
- num 表示要使用的寄存器。对于掩码可以填写 0 或 1,对于过滤器可以填写 0 到 5。
- ext 表示帧的状态。0 表示这是标准帧的掩码或过滤器。1 表示这是扩展帧的掩码或过滤器。
- ulData 表示掩码或过滤器的内容。
3. 检查接收
MCP2515 控制器芯片能够在轮询模式或中断模式下工作。在轮询模式下,软件定期检查是否有接收到的帧。在中断模式下,可以使用额外的引脚来发出信号,表示已接收到帧或传输已完成。这样可以更有效地使用资源,因为处理器不需要持续检查传入的数据。
此函数用于检查接收缓冲区中是否有等待的接收帧。如果有,函数将返回 true,否则返回 false。您可以在循环中使用此函数来持续检查接收到的帧。
INT8U MCP_CAN::checkReceive(void);
4. 获取 CAN ID
您可以使用以下函数来获取从"发送"节点接收到的数据长度。
INT32U MCP_CAN::getCanId(void)
5. Send a frame
CAN.sendMsgBuf(INT8U id, INT8U ext, INT8U len, data_buf);
此函数用于向 CAN 总线发送数据。参数如下:
- id - CAN 帧的 ID。
- ext - 表示帧状态的布尔值。'0' 表示标准帧。'1' 表示扩展帧。
- len - 帧的长度。
- data_buf - 消息的内容。
例如,在 'send' 示例中,我们有:
unsigned char stmp[8] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7};
CAN.sendMsgBuf(0x00, 0, 8, stmp); //send out the message 'stmp' to the bus and tell other devices this is a standard frame from 0x00.
6. Receive a frame
以下函数用于在"receive"节点上接收数据:
CAN.readMsgBuf(unsigned char len, unsigned char buf);
在设置了掩码和过滤器的条件下,此函数只能获取满足掩码和过滤器要求的帧。
- len 表示数据长度。
- buf 是存储数据的位置。
入门指南
硬件
本产品不包含 XIAO 模块,因此您需要单独购买 XIAO 模块。在本示例中,我们使用 XIAO ESP32C3 进行演示,但其他版本的 XIAO 模块也可以类似工作。硬件连接很简单 - 只需将 XIAO 模块插入扩展板即可。
请参考下图了解与 XIAO 的连接方式。

软件
-
步骤 1. 从 Github 下载 CAN Bus Library。
-
步骤 2. 参考 如何安装库 为 Arduino 安装库。
-
步骤 3. 正确下载并安装库后,您可以在 examples 文件夹中找到一个名为 send.ino 的示例程序。该程序是为 D7S 模块设计的。
#include <mcp_can.h>
#include <SPI.h>
/* Please modify SPI_CS_PIN to adapt to different baords.
CANBed V1 - 17
CANBed M0 - 3
CAN Bus Shield - 9
CANBed 2040 - 9
CANBed Dual - 9
OBD-2G Dev Kit - 9
OBD-II GPS Kit - 9
Hud Dev Kit - 9
*/
#define SPI_CS_PIN D7
MCP_CAN CAN(SPI_CS_PIN); // Set CS pin
void setup()
{
Serial.begin(115200);
while(!Serial);
// below code need for OBD-II GPS Dev Kit Atemga32U4 version
// pinMode(A3, OUTPUT);
// digitalWrite(A3, HIGH);
// below code need for OBD-II GPS Dev Kit RP2040 version
// pinMode(12, OUTPUT);
// digitalWrite(12, HIGH);
while (CAN_OK != CAN.begin(CAN_500KBPS)) // init can bus : baudrate = 500k
{
Serial.println("CAN BUS FAIL!");
delay(100);
}
Serial.println("CAN BUS OK!");
}
unsigned char stmp[8] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7};
void loop()
{
CAN.sendMsgBuf(0x00, 0, 8, stmp);
delay(100); // send data per 100ms
}
// END FILE
-
步骤 4. 上传演示代码。如果您不知道如何上传代码,请查看如何上传代码。
-
步骤 5. 代码上传成功后,您会注意到 RX 和 TX LED 灯亮起,表示 CAN 总线正在主动传输数据。如果您的 CAN 总线连接到其他设备,这些 LED 将闪烁而不是保持常亮状态。
原理图在线查看器
故障排除
Q1: XIAO CAN 总线扩展板支持的最大波特率是多少?
扩展板上的 MCP2515 控制器支持的最大波特率是 1 Mbps。请确保您的 CAN 总线网络的波特率设置与此限制兼容。
Q2: 我可以在同一个 CAN 总线网络中使用多个 XIAO CAN 总线扩展板吗?
是的,您可以在同一个 CAN 总线网络中使用多个扩展板。每个扩展板都应该分配一个唯一的节点 ID,以确保正确通信并避免总线上的冲突。
Q3: 我可以将 XIAO CAN 总线扩展板与其他微控制器或开发板一起使用吗?
XIAO CAN 总线扩展板专门设计用于与 Seeed Studio XIAO 开发板配合使用。但是,通过适当的引脚映射和配置,可能可以将其与支持必要 CAN 总线通信协议的其他微控制器或开发板一起使用。
Q4: CAN 总线连接的最大电缆长度有什么限制吗?
CAN 总线连接的最大电缆长度取决于波特率、电缆质量和电磁干扰等因素。一般来说,对于较低的波特率,可以支持更长的电缆长度(最多几百米)。但是,对于较高的波特率,建议保持较短的电缆长度(几米内)以维持可靠的通信。
Q5: 如何排除 CAN 总线通信问题?
如果您遇到 CAN 总线通信问题,可以按照以下步骤进行故障排除:
- 验证 CAN 总线网络的物理连接,确保正确的接线和终端匹配。
- 检查波特率设置,确保连接到 CAN 总线的所有设备上的设置匹配。
- 使用 CAN 总线分析仪或终端软件监控 CAN 总线流量,以识别传输消息中的任何错误或问题。
- 仔细检查程序代码,确保 MCP2515 控制器的正确初始化和配置。
- 确保 XIAO 开发板和 CAN 总线网络的电源供应稳定且在指定电压范围内。
- 如果您有任何其他问题或本常见问题解答部分未涵盖的问题,请随时联系我们的技术支持团队以获得进一步帮助。
资源
- [ZIP] XIAO CAN Bus 扩展板 SCH&PCB
- [PDF] 数据手册 - MCP2515
- [PDF] 数据手册 - SN65HVD230
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。