使用 XIAO BLE SENSE 制作头部追踪设备(Head Tracker)
目录
简介
HeadTracker 是一款开源头部追踪项目,可用于无人机控制、虚拟现实、游戏等领域。该设备通过感应头部的方向和运动,为用户提供实时的视角变化体验。

功能特点
- 实时头部追踪:支持全向追踪和快速响应
- 多种通信接口:兼容蓝牙、串口、PPM、SBUS等多种通信方式
- 多平台:多平台GUI客户端,支持Windows、MacOS、Linux等操作系统
- 硬件简单:基于Arduino平台,易于制作和维护,硬件成本低廉,本教程使用 XIAO BLE SENSE nRF52840 开发板来作为主控制器
硬件需求
- XIAO BLE SENSE nRF52840 开发板
- USB-C 数据线(用于连接和供电)
- 项目 PCB板(可选),用于方便的连接本项目到控制设备

- 3D 打印外壳(可选),用于保护设备和固定传感器

- 电池(可选),用于无线使用,由于 XIAO BLE SENSE 开发板板载电池管理芯片,可以轻松的实现锂电池的充放电管理,方便无线使用

固件烧录及基础配置
1. 烧录固件
- 前往 HeadTracker 的GitHub仓库主页,下载最新的固件。由于目前 XIAO BLE SENSE 目前在 beta 版本中被支持,所以需要前往 GitHub Action 页面中下载最新的固件。



- 解压下载的固件zip文件,在其中找到适用于 XIAO BLE SENSE 的固件,固件以
.uf2
为后缀,可能类似这个名称xiao_ble_nrf52840_sense-2_40pre-7ae7247.uf2
。

- 将 XIAO BLE SENSE 开发板连接到电脑,双击开发板上的
RST
按键,此时开发板会进入烧录模式,此时电脑上会出现一个名为XIAO-SENSE
的U盘,将固件拖拽到该U盘中,固件将自动烧录。

2. 下载 GUI 客户端
- 同样的前往 HeadTracker 的GitHub仓库主页,下载最新的GUI客户端。由于目前 XIAO BLE SENSE 目前在 beta 版本中被支持,所以需要前往 GitHub Action 页面中下载最新的支持 XIAO BLE SENSE 的 GUI 客户端。



- 解压下载的 GUI 客户端 zip 文件,双击运行其中的可执行文件,即可使用。

3. 使用 GUI 客户端配置头部追踪设备
- 连接 XIAO BLE SENSE 开发板到电脑,打开 GUI 客户端。
- 在 GUI 客户端中选择连接的端口,点击 Connect 按钮,GUI 客户端会自动识别设备,如果没有出现设备信息,请检查连接是否正常,并且点击刷新按钮。

- 在 GUI 客户端中选择校准选项,根据提示进行校准,校准完成后保存设置。


- 在 GUI 客户端中需要输出的通道,注意通道数不能重复。

- 在 GUI 客户端中选择需要输出的同性协议,例如串口、蓝牙等,根据需要进行配置。

- 最后一定不要忘了点击 Save Settings 按钮保存设置。

焊接PCB板
1. 制作 PCB 板
1.相应的 PCB 设计文件可以在 立创开源硬件平台 的开源硬件页面中找到,下载对应的 Gerber 文件。


- 将 Gerber 文件上传到 嘉立创 或者其他 PCB 制造商的网站,下单制作 PCB 板。
2. 焊接 PCB 板
- 准备好焊接工具,加热台、锡膏等,因为 XIAO BLE SENSE 开发板的电池焊盘在开发版的底部,所以我没无法通过电烙铁焊接,所以需要使用加热台。
- 将焊锡膏涂抹在 PCB 板焊盘上,将 XIAO BLE SENSE 开发板放置在 PCB 板上,加热台加热焊盘,焊接完成
- 焊接完成后一定要检查焊接是否正确,是否有短路、断路等问题。
3. 焊接其他器件
- 将其他器件焊接到 PCB 板上,3.5mm插头,开关,电池等。
3D 打印外壳(可选)
- 在立创开源硬件平台 的开源硬件页面中找到对应的 3D 外壳打印文件。


- 焊接电池后,需要将突出的焊盘剪平,防止插入电池造成电池损坏,并且可以贴上绝缘胶带。


- 将 XIAO BLE SENSE 开发板放置在外壳中,先放入电池,再放入 PCB 板,最后盖上外壳,外壳使用卡扣设计,不需要使用螺丝固定。



应用示例
示例 1:无人机操控
使用 HeadTracker 控制无人机摄像头视角和角度,实现沉浸式飞行体验。

示例 2:电脑游戏
HeadTracker 可作为电脑游戏的输入设备,实现头部追踪效果,提升游戏体验,或仅仅用作体感输入设备。

示例 3:与VR头盔的集成
HeadTracker 可作为VR头盔的补充设备,实现高精度头部追踪效果。
故障排除
设备无法连接
- 检查 USB 线缆连接是否正常。
- 尝试更换数据线或 USB 端口。
- 确保固件是否已正确烧录。
- 确保 GUI 客户端版本与固件版本匹配。
常见问题
1. HeadTracker的电池无法充电?
由于 XIAO BLE SENSE 开发板板载的电池管理芯片直接与底部的电池焊盘连接,中间没有添加开关,我们添加的开关是单纯的连接电池与开发版,属于物理切断,所以在充电时需要将开关打开,否则无法充电。

2. HeadTracker的电池续航时间?
测试下来,XIAO BLE SENSE 作为本项目的主控制器,使用的耗电量很小,大概是0.006A左右,所以使用3.7V 500mAh的电池,续航时间大概在80小时左右,具体续航时间还需要根据具体的使用情况来判断。

3. 可以与哪些设备兼容?
HeadTracker支持多种设备,具体请参考官方GitBook文档。
✨ 项目贡献者
这个项目是由Seeed Studio贡献者项目支持的。
-感谢 Albert Abdilim 的努力,您的作品将被展出。
技术支持和产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们随时为您提供不同的支持,以确保您尽可能顺利地使用我们的产品。我们提供多种沟通渠道来满足不同的偏好和需求。