Skip to main content

功率计

简介

XIAO Debug Mate 的功率计功能将您的设备转变为一个多功能、高精度的工具,用于测量电压、电流和功耗。通过直观的图形界面和实时数据更新,您可以轻松监控 XIAO 开发板或其他连接硬件在开发各个阶段的功耗。无论您是在优化超低功耗运行还是验证负载下的系统稳定性,功率计都能为您提供清晰、准确的洞察。本节将引导您了解其关键功能以及如何充分利用此功能。

使用功率计的提示

为确保准确测量并保护您的设备,请在使用功率分析功能之前查看这些重要提示。

安全输入电压

XIAO Debug Mate 本身应由标准的 5V/1A USB 电源供电。使用功率不足、功率过大或不合规的充电器可能导致运行不稳定或损坏设备的风险。

安全测量范围

功率计是一个高精度仪器,设计用于测量 1µA 到 1A 的电流。在 10µA 到 1A 范围内保持 ±1% 的精度。超过 1A 限制可能会损坏测量电路。

功耗差异:功率计 vs. 电池

当您使用 Debug Mate 测量 XIAO 开发板的功耗时,测量是从 5V 电源线进行的。这个功率然后通过 XIAO 的内部电压调节器(LDO)产生 3.3V 供芯片使用。这个调节器本身会消耗少量功率。

因此,Debug Mate 显示的功率值将略高于 XIAO 直接由 3.3V 电池供电时的实际功耗。这对于任何"调节器前"测量都是正常和预期的行为。

校准和验证

每个 XIAO Debug Mate 都在工厂进行了电压和电流的单独校准。此校准数据存储在内存(EEPROM)的写保护部分,不会受到固件更新的影响。

danger

不要尝试手动擦除或更改此校准数据。这样做会破坏工厂校准,并可能永久禁用功率测量功能。

入门指南

要访问功率计,请导航到主菜单上的功率计图标(右下角)并按下按钮

入门指南:了解三个功率计界面

功率计功能提供三个不同的用户界面(UI),每个都针对开发过程的特定阶段量身定制。您可以即时在这些视图之间切换以获取所需的数据,无论是高精度快照、低功耗读数还是长期分析。

导航:

  • 切换界面: 只需转动滚轮即可在三个功率计屏幕之间循环。没有光标;整个页面都会改变。
  • 重置数据: 只有当您长按按钮返回主菜单时,UI 3 上的统计数据才会被清除。

UI 1:高精度仪表板

这是默认视图,专为即时、高分辨率反馈而设计。

  • 显示内容:

    • U:瞬时电压(V),最多 4 位小数。
    • I:瞬时电流(A),最多 4 位小数。
    • P:瞬时功率(W),最多 4 位小数。
  • 目的和用例: 此界面是您进行实时调试和基本合理性检查的首选。其高精度允许您看到功耗的微小波动。使用此屏幕快速验证:

    • 设备在空闲时是否消耗预期的电流量。
    • 打开外设(如屏幕或传感器)对功率的即时影响。
    • 5V 电源的稳定性。

UI 2:低功耗多单位视图

此视图针对低功耗项目的直观观察进行了优化。

  • 显示内容:

    • U:瞬时电压(V)。
    • I:瞬时电流,自动缩放并以安培(A)、**毫安(mA)微安(µA)**显示。
    • P:瞬时功率,自动缩放并以**瓦特(W)毫瓦(mW)**显示。
  • 目的和用例: 在开发电池供电或节能设备时,电流可能降至微安范围。此界面消除了手动单位转换的需要,让您能够即时了解设备功耗的大小。它非常适合:

    • 验证您的设备是否成功进入深度睡眠模式(电流应在 µA 范围内)。
    • 比较不同代码优化的功耗,无需手动计算单位。

UI 3:统计分析和电池估算

此视图专为长期测试和最终产品验证而设计。

  • 显示内容:

    • Min/Max:会话期间记录的最小和最大电流(A)功率(W)
    • Total:累积的能量(Wh)电荷(Ah)
    • Time:自测量会话开始以来的经过时间。
  • 操作: 当您首次进入此屏幕时,计时器和数据累积自动开始。切换到 UI 1 或 UI 2 不会重置数据,允许您在长期测试运行时检查实时值。只有当您退出到主菜单时,数据才会被清除。

  • 目的和用例: 此界面对于部署前验证至关重要。在选择电池之前,您可以模拟设备的工作负载并使用此屏幕:

    • 识别峰值电流(Max A)以确保您的电池和电源电路能够处理负载。
    • 使用总消耗电荷(Total Ah)准确估算特定容量(mAh)电池的预期电池寿命。

电池寿命估算的重要说明

使用 UI 3 进行电池计算时,请注意一个关键细节:

XIAO Debug Mate 测量从 XIAO 的 5V 电源输入消耗的功率。这个 5V 电源然后由 XIAO 的板载电源管理 IC(PMIC/LDO)转换为 3.3V。这个转换过程不是 100% 高效的,PMIC 本身也会消耗少量功率。

当您直接用锂聚合物电池为 XIAO 供电时,通常将其连接到背面的 3.3V 电池焊盘,绕过 5V 到 3.3V 转换电路。

因此,Debug Mate 测量的功耗将略高于从 3.3V 电池实际消耗的功率。您测量的值是电池寿命计算的出色且安全的上限估算

测量 XIAO 的功耗

这是最直接的用例。

  1. 只需将您的 XIAO 开发板直接插入 XIAO Debug Mate 正面的母头。
  2. Debug Mate 将自动为 XIAO 供电并开始测量其总功耗。

测量 XIAO 及其外设

您可以测量 XIAO 开发板和任何连接的传感器或模块的组合功耗。

将您的外设(例如传感器)连接到 XIAO 插座周围排针上的 I/O 引脚。

CRITICAL
  1. 要包含在测量中,外设必须从排针上的 5V 引脚供电。从 3.3V 引脚消耗的功率由 XIAO 的内部调节器提供,Debug Mate 不会测量。

  2. 不要将外设连接到 Debug Mate 的 Grove 端口进行功率测量,因为其电源线与 XIAO 测量电路是分离的。

测量其他微控制器

功率计不限于 XIAO 系列。您可以测量任何可以由 5V 供电的开发板。

  1. 使用杜邦线将您的目标板连接到 XIAO Debug Mate 母头上的 5V 和 GND 引脚
  2. 确保您的整个目标系统(微控制器板和您希望测量的所有外设)完全通过来自 Debug Mate 的这个 5V 连接供电。

示例:测量 Seeeduino V4.2

  1. 将 Seeeduino V4.2 的 5V 引脚 连接到 Debug Mate 排针上的 5V 引脚
  2. 将 Seeeduino V4.2 的 GND 引脚 连接到 Debug Mate 排针上的 GND 引脚
  3. 给 Debug Mate 上电。它现在将为 Seeeduino 板提供 5V 电源并测量其总电流消耗。

故障排除

Q1:Grove 接口的功耗是否也包含在统计中?

不要 将外设连接到 Debug Mate 的 Grove 端口进行功耗测量,因为其电源线与 XIAO 测量电路是分离的。

Loading Comments...