Seeed Studio XIAO ESP32C3 与 MicroPython

MicroPython 是一个具有部分原生代码编译功能的 Python 解释器。它提供了 Python 3.5 功能的子集,专为嵌入式处理器和受限系统实现。它与 CPython 不同,您可以在这里了解更多关于差异的信息。
安装 MicroPython
安装 Esptool
如果您还没有安装 esptool.py,可以在您的电脑上使用 pip 进行安装:
pip install esptool
下载 XIAO ESP32C3 MicroPython 固件
您需要从 micropython.org 下载固件二进制文件 下载正确的 bin 文件后,导航到该文件夹,并在那里打开一个 cmd 终端。 截至最终草稿,最新版本的 bin 文件是:
ESP32_GENERIC_C3-20230602-v1.23.0.bin
将 XIAO ESP32C3 连接到您的电脑
您需要在将 type C USB 线缆插入电脑的同时,按住 XIAO ESP32C3 开发板上的 BOOT 按钮,以进入"引导加载程序"模式。
检查端口
找出您电脑上的所有串行设备。
- Linux
在 Linux 上,您可以使用 dmesg 命令查看已连接的设备:
dmesg | grep tty
或者,您可以使用 ls 列出串行设备:
ls /dev/ttyS* /dev/ttyUSB*
- Windows
在 Windows 上,您可以通过设备管理器检查串行端口。查看"端口 (COM 和 LPT)"部分以查看可用的串行端口。您也可以在命令提示符中使用 mode 命令来列出串行端口:
mode
- macOS
在 macOS 上,您可以使用 ls 命令列出可用的串行端口:
ls /dev/cu*
这将显示所有串口设备。

如果端口繁忙,您可以使用以下命令查找并终止使用该端口的进程(在 macOS 上): 识别使用端口的进程:
lsof | grep port
此命令列出打开的文件并搜索使用指定端口的任何进程。 从输出中找到进程ID(PID)并终止该进程:
kill -9 <PID>
将 PID 替换为找到的实际进程 ID。
Erase flash
esptool.py --chip esp32c3 --port /dev/cu.usbmodem11301 erase_flash
将 '/dev/cu.usbmodem11301' 替换为您系统中正确的端口名称(例如 Windows 上的 COM3,Linux 上的 /dev/ttyUSB0)。

写入闪存
将固件刷写到 XIAO ESP32C3:
esptool.py --chip esp32c3 --port /dev/cu.usbmodem11301 --baud 460800 write_flash -z 0x0 ESP32_GENERIC_C3-20240602-v1.23.0.bin
再次提醒,将 '/dev/cu.usbmodem11301' 替换为正确的端口名称,将 'ESP32_GENERIC_C3-20240602-v1.23.0.bin' 替换为您的空白固件文件路径。

然后就可以开始使用您喜欢的工具将脚本编译到 ESP32!
推荐的 MicroPython 编辑器
下面列出了一些流行的工具。
1. Thonny
安装并打开 thonny,然后按照说明配置 Thonny:
pip install thonny
#open thonny after installation
thonny
转到 Run-->Configure Interpreter,确保 Thonny 选项中的 Interpreter 选项卡如下所示,选择"CircuitPython (generic)"和端口:

在对话框中点击"OK",您应该会在 thonny 窗口底部看到 Micropython shell,如下图所示。 逐行将脚本输入到 Shell 中以获取闪存和内存大小:
import gc
gc.mem_free()
import esp
esp.flash_size()

恭喜您成功在 XIAO ESP32C3 上使用 Thonny 设置了 MicroPython!
2. Arduino Lab for MicroPython
下载 Arduino lab for MicroPython 并将设备连接到您的电脑。

代码如下:
from machine import Pin
import time
# Define the LED pin
led = Pin(7, Pin.OUT) # Use the correct GPIO number instead of D10
# Blink the LED in a loop
while True:
led.value(1) # Turn the LED on
time.sleep(1) # Wait for a second
led.value(0) # Turn the LED off
time.sleep(1) # Wait for a second

3. Visual Studio Code 上的 Pymakr
-
安装 Pymakr 按照安装说明来安装 Pymakr。
-
将您的 XIAO ESP32C3 连接到计算机。
-
创建新项目 打开 VS Code 并为您的微控制器创建一个新项目。
-
添加新的 Python 文件 在您的项目中创建一个新的 Python 文件。
-
将脚本上传到 MCU 并编译脚本

4. uPtCraft IDE
引脚定义/端口信息

在 XIAO ESP32C3 上开始使用 MicroPython
这里是micropython 操作 ESP32 的快速参考。 有关micropython 库的更多知识。
通用板控制
MicroPython REPL(读取-求值-打印-循环)位于 UART0(GPIO1=TX,GPIO3=RX),波特率为 115200。Tab 补全功能有助于找出对象具有哪些方法。粘贴模式(ctrl-E)有助于将大段 Python 代码粘贴到 REPL 中。 可以在 MicroPython 中使用 dir() 函数(类似于 Python)来列出对象的属性和方法。 例如,在 shell 中输入 dir(machine):

machine 模块:
import machine
machine.freq() # get the current frequency of the CPU, for esp32c3 is 160000000
machine.freq(160000000) # set the CPU frequency to 160 MHz
The esp module:
import esp
esp.osdebug(None) # turn off vendor O/S debugging messages
esp.osdebug(0) # redirect vendor O/S debugging messages to UART(0)
# low level methods to interact with flash storage
esp.flash_size()
esp.flash_user_start()
esp.flash_erase(sector_no)
esp.flash_write(byte_offset, buffer)
esp.flash_read(byte_offset, buffer)
esp32 模块: ESP32C3、ESP32S2 和 ESP32S3 具有内置温度传感器,可返回摄氏度温度值:
import esp32
esp32.mcu_temperature() # read the internal temperature of the MCU, in Celsius
Network-WLAN
Network 模块: 更多信息请参考这里。
import network
wlan = network.WLAN(network.STA_IF) # create station interface
wlan.active(True) # activate the interface
wlan.scan() # scan for access points
wlan.isconnected() # check if the station is connected to an AP
wlan.connect('ssid', 'key') # connect to an AP
wlan.config('mac') # get the interface's MAC address
wlan.ifconfig() # get the interface's IPv4 addresses
ap = network.WLAN(network.AP_IF) # create access-point interface
ap.config(ssid='ESP-AP') # set the SSID of the access point
ap.config(max_clients=10) # set how many clients can connect to the network
ap.active(True) # activate the interface
一个用于连接到本地 WiFi 网络的有用函数是:
def do_connect():
import network
wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
wlan.active(True)
if not wlan.isconnected():
print('connecting to network...')
wlan.connect('ssid', 'key') #replace the ssid and key
while not wlan.isconnected():
pass
print('network config:', wlan.ifconfig())
Delay and timing
The time module:
import time
time.sleep(1) # sleep for 1 second
time.sleep_ms(500) # sleep for 500 milliseconds
time.sleep_us(10) # sleep for 10 microseconds
start = time.ticks_ms() # get millisecond counter
delta = time.ticks_diff(time.ticks_ms(), start) # compute time difference
定时器
ESP32 端口有四个硬件定时器。使用 class 和定时器 ID(从 0 到 3,包含边界值):
from machine import Timer
tim0 = Timer(0)
tim0.init(period=5000, mode=Timer.ONE_SHOT, callback=lambda t:print(0))
tim1 = Timer(1)
tim1.init(period=2000, mode=Timer.PERIODIC, callback=lambda t:print(1))
周期以毫秒为单位。 此端口目前不支持虚拟定时器。
引脚和 GPIO
machine.Pin 类:
from machine import Pin
p2 = Pin(2, Pin.OUT) # create output pin on GPIO2
p2.on() # set pin to "on" (high) level
p2.off() # set pin to "off" (low) level
p2.value(1) # set pin to on/high
p3 = Pin(3, Pin.IN) # create input pin on GPIO3
print(p3.value()) # get value, 0 or 1
p4 = Pin(4, Pin.IN, Pin.PULL_UP) # enable internal pull-up resistor
p5 = Pin(5, Pin.OUT, value=1) # set pin high on creation
p6 = Pin(6, Pin.OUT, drive=Pin.DRIVE_3) # set maximum drive strength
可用引脚来自以下范围(包含):2,3,4,5,6,7,8,9,10,20,21。这些对应于 ESP32C3 芯片的实际 GPIO 引脚编号。
UART(串行总线)
machine.UART 类:
from machine import UART
uart1 = UART(1, baudrate=9600, tx=21, rx=20)
uart1.write('hello') # write 5 bytes
uart1.read(5) # read up to 5 bytes
ESP32C3 有一个硬件 UART。引脚列表如下:
| UART | Pin |
|---|---|
| TX | 21 |
| RX | 20 |
PWM(脉宽调制)
PWM 可以在所有支持输出的引脚上启用。基频范围可以从 1Hz 到 40MHz,但存在权衡;随着基频增加,占空比分辨率会降低。 machine.PWM 类:
from machine import Pin, PWM
pwm2 = PWM(Pin(2), freq=5000, duty_u16=32768) # create PWM object from a pin
freq = pwm2.freq() # get current frequency
pwm2.freq(1000) # set PWM frequency from 1Hz to 40MHz
duty = pwm2.duty() # get current duty cycle, range 0-1023 (default 512, 50%)
pwm2.duty(256) # set duty cycle from 0 to 1023 as a ratio duty/1023, (now 25%)
duty_u16 = pwm2.duty_u16() # get current duty cycle, range 0-65535
pwm2.duty_u16(2**16*3//4) # set duty cycle from 0 to 65535 as a ratio duty_u16/65535, (now 75%)
duty_ns = pwm2.duty_ns() # get current pulse width in ns
pwm2.duty_ns(250_000) # set pulse width in nanoseconds from 0 to 1_000_000_000/freq, (now 25%)
pwm2.deinit() # turn off PWM on the pin
pwm3 = PWM(Pin(3), freq=20000, duty=512) # create and configure in one go
print(pwm3) # view PWM settings
ESP芯片具有不同的硬件外设:
| 硬件规格 | ESP32C3 | ESP32 |
|---|---|---|
| 组数(速度模式) | 1 | 2 |
| 每组定时器数量 | 4 | 4 |
| 每组通道数量 | 6 | 8 |
| 不同PWM频率(组数 * 定时器数) | 4 | 8 |
| PWM通道总数(引脚,占空比)(组数 * 通道数) | 6 | 16 |
ADC(模数转换)
在XIAO ESP32C3上,ADC功能可在引脚2、3、4上使用。
A3(GP105) - 使用ADC2,可能由于错误的采样信号而无法工作。对于模拟读取,请使用ADC1(A0/A1/A2)。请参考XIAO ESP32C3数据手册。
machine.ADC类:
from machine import ADC
adc = ADC(pin) # create an ADC object acting on a pin
val = adc.read_u16() # read a raw analog value in the range 0-65535
val = adc.read_uv() # read an analog value in microvolts
SPI
软件 SPI 总线
软件 SPI(使用位操作)可在所有引脚上工作,通过 machine.SoftSPI 类访问:
from machine import Pin, SoftSPI
# construct a SoftSPI bus on the given pins
# polarity is the idle state of SCK
# phase=0 means sample on the first edge of SCK, phase=1 means the second
spi = SoftSPI(baudrate=100000, polarity=1, phase=0, sck=Pin(2), mosi=Pin(4), miso=Pin(6))
spi.init(baudrate=200000) # set the baudrate
spi.read(10) # read 10 bytes on MISO
spi.read(10, 0xff) # read 10 bytes while outputting 0xff on MOSI
buf = bytearray(50) # create a buffer
spi.readinto(buf) # read into the given buffer (reads 50 bytes in this case)
spi.readinto(buf, 0xff) # read into the given buffer and output 0xff on MOSI
spi.write(b'12345') # write 5 bytes on MOSI
buf = bytearray(4) # create a buffer
spi.write_readinto(b'1234', buf) # write to MOSI and read from MISO into the buffer
spi.write_readinto(buf, buf) # write buf to MOSI and read MISO back into buf
硬件 SPI 总线
硬件 SPI 通过 machine.SPI 类访问,具有与上述软件 SPI 相同的方法:
from machine import Pin, SPI
hspi = SPI(1, 10000000)
hspi = SPI(1, 10000000, sck=Pin(8), mosi=Pin(10), miso=Pin(9))
| SPI | 引脚 |
|---|---|
| SCK | D8 |
| MOSI | D10 |
| MISO | D9 |
I2C
软件 I2C 总线
软件 I2C(使用位操作)可在所有具有输出功能的引脚上工作,通过 machine.SoftI2C 类访问:
from machine import Pin, SoftI2C
i2c = SoftI2C(scl=Pin(7), sda=Pin(6), freq=100000)
i2c.scan() # scan for devices
i2c.readfrom(0x3a, 4) # read 4 bytes from device with address 0x3a
i2c.writeto(0x3a, '12') # write '12' to device with address 0x3a
buf = bytearray(10) # create a buffer with 10 bytes
i2c.writeto(0x3a, buf) # write the given buffer to the peripheral
硬件 I2C 总线
驱动程序通过 machine.I2C 类访问,具有与上述软件 I2C 相同的方法:
from machine import Pin, I2C
i2c = I2C(0, scl=Pin(7), sda=Pin(6), freq=400000)
| I2C | GPIO | 引脚 |
|---|---|---|
| SCL | GPIO7 | D5 |
| SDA | GPIO6 | D4 |
XIAO 扩展底板
前提条件:
| XIAO ESP32C3 已焊接排针 | XIAO 扩展底板 | Grove 光传感器 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
读取光传感器数据

import time
from machine import Pin, ADC
# Initialize the analog input on pin 2 (corresponds to A0)
analog_in = ADC(Pin(2))
analog_in.atten(ADC.ATTN_11DB) # Configure the input range (0-3.6V)
def get_voltage(pin):
# Convert the raw ADC value to voltage
return (pin.read() / 4095) * 3.3
while True:
# Read the raw analog value
raw_value = analog_in.read()
# Convert the raw value to voltage
voltage = get_voltage(analog_in)
# Print the raw value and voltage to the serial console
print("[Light] Raw value: {:5d} Voltage: {:.2f}V".format(raw_value, voltage))
# Delay for a short period of time before reading again
time.sleep(1)

点亮OLED屏幕
插入您的XIAO ESP32C3,打开Thonny并点击右下角配置解释器 选择解释器- Micropython (ESP32) 和 端口 >>> 点击确定

如果一切顺利,您将在shell中看到输出 安装所需的库 点击"工具" >>> 点击"管理包" >>> 输入库的名称 >>> 点击"搜索micropython-lib和PyPl"

运行脚本并将其烧录到开发板。 完成编码后,点击绿色按钮运行脚本。
import time
from machine import Pin, SoftI2C
import ssd1306
import math
# Pin assignment
i2c = SoftI2C(scl=Pin(7), sda=Pin(6)) # Adjust the Pin numbers based on your connections
oled_width = 128
oled_height = 64
oled = ssd1306.SSD1306_I2C(oled_width, oled_height, i2c)
oled.fill(0) # Clear the screen
oled.text("Hello, Seeder!", 10, 15)
oled.text("/////", 30, 40)
oled.text("(`3`)y", 30, 55)
oled.show() # Show the text

感谢您阅读本文!欢迎在评论中分享您的想法。
资源
- 适用于 XIAO ESP32C3 的 MicroPython 固件二进制文件
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。