Skip to main content

Seeed Studio XIAO ESP32-C5 的蓝牙使用

Seeed Studio XIAO ESP32-C5

Seeed Studio XIAO ESP32-C5 是一款功能强大的开发板,支持 Bluetooth 5、BLE 和 Mesh 网络,使其成为需要无线连接的各类物联网应用的理想选择。凭借出色的射频性能,XIAO ESP32-C5 能够在多种距离范围内提供可靠且高速的无线通信,使其既适用于短距离也适用于远距离的无线应用。在本教程中,我们将重点介绍 XIAO ESP32-C5 蓝牙功能的一些基础特性,例如如何扫描附近的蓝牙设备、如何建立蓝牙连接,以及如何通过蓝牙连接收发数据。

入门指南​

天线安装​

在 Seeed Studio XIAO ESP32-C5 的包装内,配有一个专用的 Wi-Fi/BT 天线连接器。为了获得最佳的 WiFi/Bluetooth 信号强度,你需要取出包装中附带的天线并将其连接到该连接器上。

蓝牙低功耗(BLE)使用​

Bluetooth Low Energy,简称 BLE,是一种节能型的蓝牙变体。BLE 的主要应用是短距离传输少量数据(低带宽)。与始终保持连接的传统蓝牙不同,BLE 除非在发起连接时,否则会一直保持在休眠模式。

tip

ESP32-C5 只支持 BLE,不支持传统蓝牙(Bluetooth Classic)

由于这些特性,BLE 非常适合在纽扣电池上运行、需要周期性交换少量数据的应用。例如,BLE 在医疗保健、健身、追踪、Beacon、安防以及家庭自动化等行业中有着广泛用途。

这使得它的功耗非常低。BLE 的功耗大约比传统蓝牙低 100 倍(具体取决于使用场景)。

关于 XIAO ESP32-C5 的 BLE 部分,我们将在接下来的三个小节中介绍其使用方法。

  • 一些基础概念 -- 我们首先会了解一些在 BLE 中可能经常用到的概念,以帮助我们理解 BLE 程序的执行过程和思路。
  • BLE 扫描器 -- 本节将讲解如何搜索附近的蓝牙设备,并在串口监视器中打印出来。
  • BLE 服务器/客户端 -- 本节将讲解如何将 XIAO ESP32-C5 作为服务器和客户端来发送和接收指定的数据消息,同时也会用于从手机向 XIAO 接收或发送消息。

一些基础概念​

服务器和客户端​

在蓝牙低功耗中,设备分为两种类型:服务器和客户端。XIAO ESP32-C5 既可以作为客户端,也可以作为服务器。

服务器会广播自身的存在,以便被其他设备发现,并包含客户端可以读取的数据。客户端会扫描附近的设备,当找到目标服务器后,就会建立连接并监听接收数据。这被称为点对点通信。

Attribute(属性)​

Attribute 实际上就是一条数据。每个蓝牙设备都是用来提供某种服务的,而服务是数据的集合,这个集合可以称为数据库,数据库中的每一条记录就是一个 Attribute,所以这里我把 Attribute 翻译为数据条目。你可以把一个蓝牙设备想象成一张表格,表格中的每一行就是一个 Attribute。

GATT​

当两个蓝牙设备建立连接时,它们需要一种协议来确定如何通信。GATT(Generic Attribute Profile,通用属性配置文件)就是这样一种协议,它定义了蓝牙设备之间数据是如何传输的。

在 GATT 协议中,设备的功能和属性被组织成称为服务(Service)、特征(Characteristic)和描述符(Descriptor)的结构。服务表示设备提供的一组相关功能和特性。每个服务可以包含多个特征,特征定义了服务的某个属性或行为,例如传感器数据或控制命令。每个特征都有唯一的标识符和一个值,通过读取或写入该值来进行通信。描述符用于描述特征的元数据,例如特征值的格式和访问权限。

通过使用 GATT 协议,蓝牙设备可以在不同的应用场景中进行通信,例如传输传感器数据或控制远程设备。

BLE Characteristic(特征)​

ATT 是 Attribute Protocol(属性协议)的缩写。它是 BLE 中进行数据交换的底层机制。ATT 依赖一组命令,例如 Requests、Responses、Notifications 和 Indications。在蓝牙协议栈中,ATT 是负责传输数据的层,因此在分析蓝牙数据包时,它是主要关注的对象。

ATT 命令正式名称为 ATT PDU(Protocol Data Unit,协议数据单元)。它包括 4 大类:读(read)、写(write)、通知(notify)和指示(indicate)。这些命令可以分为两种类型:像 Write Request 和 Indication 这样的操作需要对端确认,而 Write Command 和 Notification 则不需要。

Service 和 Characteristic 定义在 GATT 层。服务端提供 Service,Service 就是数据,而数据就是 Attribute,Service 和 Characteristic 是数据的逻辑呈现形式,或者说用户能够看到的数据最终都会被转换为 Service 和 Characteristic。

我们从手机端的角度来看一下 Service 和 Characteristic 是什么样子的。nRF Connect 是一款应用,它可以非常直观地向我们展示每个数据包应该是什么样子。

可以看到,在蓝牙规范中,每一个具体的蓝牙应用都是由多个 Service 组成,而每个 Service 又由多个 Characteristic 组成。一个 Characteristic 由 UUID、Properties 和 Value 构成。

Properties 用于描述对某个特征可以进行的操作类型和权限,例如是否支持读、写、通知等。这与一个 ATT PDU 中包含的四大类操作类似。

UUID​

每个 Service、Characteristic 和 Descriptor 都有一个 UUID(Universally Unique Identifier,通用唯一标识符)。UUID 是一个唯一的 128 位(16 字节)数字。例如:

ea094cbd-3695-4205-b32d-70c1dea93c35

对于 SIG(Bluetooth Special Interest Group,蓝牙特别兴趣小组) 指定的所有类型、服务和配置文件,都有缩短形式的 UUID。但如果你的应用需要自定义 UUID,可以使用这个 UUID 生成网站 来生成。

BLE 使用示例​

接下来,我们将通过几个实际示例来介绍如何在 XIAO ESP32-C5 上使用 Bluetooth Low Energy (BLE)。

下面的示例是基于 Arduino IDE 实现的。如果你之前没有使用过 Arduino IDE,请访问:Seeed Studio XIAO ESP32-C5 入门指南

BLE 扫描器​

在 BLE 扫描器模式 下,XIAO ESP32-C5 充当 Central(中心设备) 或 Observer(观察者)。它不会建立连接,而是监听周围其他设备广播的 Advertising 数据包。

程序​
  • 下面是一个参考代码片段,演示如何在 XIAO ESP32-C5 上使用 BLE 扫描器模式。
#include <BLEDevice.h>
#include <BLEUtils.h>
#include <BLEScan.h>
#include <BLEAdvertisedDevice.h>

int scanTime = 5; // Scanning duration (seconds)
BLEScan* pBLEScan;

class MyAdvertisedDeviceCallbacks: public BLEAdvertisedDeviceCallbacks {
void onResult(BLEAdvertisedDevice advertisedDevice) {
// Callback function when a device is discovered
Serial.printf("Device found: %s \n", advertisedDevice.toString().c_str());
}
};

void setup() {
Serial.begin(115200);
Serial.println("Initializing BLE Scanner...");

BLEDevice::init("");
pBLEScan = BLEDevice::getScan(); // Create scan object
pBLEScan->setAdvertisedDeviceCallbacks(new MyAdvertisedDeviceCallbacks());
pBLEScan->setActiveScan(true); // Active scan (consumes more power but gets more complete information)
pBLEScan->setInterval(100);
pBLEScan->setWindow(99);
}

void loop() {
Serial.println("Starting scan...");
// false here means do not keep duplicate device results, true to keep
BLEScanResults* foundDevices = pBLEScan->start(scanTime, false);

Serial.print("Scan finished, number of devices found: ");
Serial.println(foundDevices->getCount());
Serial.println("Scan completed, clearing results...");

pBLEScan->clearResults(); // Clear cache to release memory
delay(2000);
}
效果展示​
  • 上传代码并打开串口监视器;XIAO ESP32-C5 将扫描周围环境中的蓝牙设备并打印相关信息。

BLE Server/Client​

在 BLE Server 模式下,创建一个 Service 和 Characteristic,广播其存在,并等待其他设备连接以进行数据读写。
在 BLE Client 模式下,Client 扫描特定的 Service UUID,在找到 Server 后发起连接,并读取或写入 Server 的 characteristic 值。

BLE Server 程序​

接下来,将通过一个代码示例演示如何在 XIAO ESP32-C5 上搭建 BLE Server。

  • 参考代码
#include <BLEDevice.h>
#include <BLEUtils.h>
#include <BLEServer.h>

// Website for generating UUID: uuidgenerator.net
#define SERVICE_UUID "4fafc201-1fb5-459e-8fcc-c5c9c331914b"
#define CHARACTERISTIC_UUID "beb5483e-36e1-4688-b7f5-ea07361b26a8"

class MyCallbacks: public BLECharacteristicCallbacks {
void onWrite(BLECharacteristic *pCharacteristic) {
String value = pCharacteristic->getValue();
if (value.length() > 0) {
Serial.print("Data received from Client: ");
for (int i = 0; i < value.length(); i++)
Serial.print(value[i]);
Serial.println();
}
}
};

void setup() {
Serial.begin(115200);

// 1. Initialize BLE
BLEDevice::init("XIAO_ESP32C5_Server");

// 2. Create Server
BLEServer *pServer = BLEDevice::createServer();

// 3. Create Service
BLEService *pService = pServer->createService(SERVICE_UUID);

// 4. Create Characteristic (set read/write permissions)
BLECharacteristic *pCharacteristic = pService->createCharacteristic(
CHARACTERISTIC_UUID,
BLECharacteristic::PROPERTY_READ |
BLECharacteristic::PROPERTY_WRITE
);

pCharacteristic->setCallbacks(new MyCallbacks()); // Set write callback function
pCharacteristic->setValue("Hello World from XIAO"); // Set initial value

// 5. Start Service
pService->start();

// 6. Start Advertising
BLEAdvertising *pAdvertising = BLEDevice::getAdvertising();
pAdvertising->addServiceUUID(SERVICE_UUID);
pAdvertising->setScanResponse(true);
pAdvertising->setMinPreferred(0x06);
BLEDevice::startAdvertising();
}

void loop() {
delay(2000);
}
效果展示​
  • 上传代码,然后下载 nRF Connect 应用,扫描并发现 BLE 设备(如上所述,名称为 XIAO_ESP32C5_Server),并选择它以建立连接。

同时,你可以在各大手机应用商店中搜索并下载 nRF Connect 应用,它可以让你的手机搜索并连接蓝牙设备。

下载软件后,按照下图所示步骤搜索并连接 XIAO ESP32-C5,你将看到广播的 Hello World from XIAO。

BLE Client 程序​

接下来,将通过一个代码示例演示如何在 XIAO ESP32-C5 上搭建 BLE Client。要使用 Client 功能,你至少需要两个支持蓝牙的 XIAO 设备:一个作为 Server 发送数据,另一个作为 Client 接收数据。

参考代码
#include <BLEDevice.h>
#include <BLEUtils.h>
#include <BLEScan.h>
#include <BLEAdvertisedDevice.h>
#include <BLEClient.h>

// UUID of the Server (must be exactly the same as the Server)
static BLEUUID serviceUUID("4fafc201-1fb5-459e-8fcc-c5c9c331914b");
static BLEUUID charUUID("beb5483e-36e1-4688-b7f5-ea07361b26a8");

// Scanning parameters
const int scanTime = 10; // Scanning duration (seconds)

// Global variables
static BLEAddress serverAddress; // Address of the found Server
static bool deviceFound = false; // Whether the target device is found
static BLERemoteCharacteristic* pRemoteCharacteristic = nullptr;
static BLEClient* pClient = nullptr;

// Scan callback: called when a device is discovered
class MyAdvertisedDeviceCallbacks : public BLEAdvertisedDeviceCallbacks {
void onResult(BLEAdvertisedDevice advertisedDevice) {
// Check if it contains the service UUID we need
if (advertisedDevice.haveServiceUUID() && advertisedDevice.isAdvertisingService(serviceUUID)) {
Serial.print("Found target Server! Name: ");
Serial.print(advertisedDevice.getName().c_str());
Serial.print(", Address: ");
Serial.println(advertisedDevice.getAddress().toString().c_str());

serverAddress = advertisedDevice.getAddress();
deviceFound = true;

// Stop scanning (stop once found)
BLEDevice::getScan()->stop();
}
}
};

// Client connection callback (optional, used to monitor connection status)
class MyClientCallbacks : public BLEClientCallbacks {
void onConnect(BLEClient* pclient) {
Serial.println("Connected to Server successfully!");
}

void onDisconnect(BLEClient* pclient) {
Serial.println("Disconnected from Server.");
deviceFound = false; // Rescan next time
}
};

void setup() {
Serial.begin(115200);
while (!Serial); // Wait for serial port to open (optional)

Serial.println("Starting BLE Client...");

BLEDevice::init("XIAO_Client"); // Client device name

// Start the first scan
scanAndConnect();
}

void loop() {
// If connected successfully, read/write data every 5 seconds
if (pClient && pClient->isConnected() && pRemoteCharacteristic) {
// Read characteristic value
String value = pRemoteCharacteristic->readValue();
Serial.print("Read value from Server: ");
Serial.println(value.c_str());

// Write new data (with response)
String sendMsg = "Hello from Client @ " + String(millis() / 1000) + "s";
pRemoteCharacteristic->writeValue(sendMsg.c_str(), true); // true = require response
Serial.println("Sent: " + sendMsg);

delay(5000);
}
else {
// Not connected or disconnected → rescan
if (!deviceFound || (pClient && !pClient->isConnected())) {
Serial.println("Server not connected, rescanning...");
scanAndConnect();
}
delay(1000);
}
}

// Encapsulate scan + connect logic
void scanAndConnect() {
BLEScan* pBLEScan = BLEDevice::getScan();
pBLEScan->setAdvertisedDeviceCallbacks(new MyAdvertisedDeviceCallbacks());
pBLEScan->setActiveScan(true); // Active scan to get more information
pBLEScan->setInterval(100);
pBLEScan->setWindow(99);

Serial.println("Scanning for Server...");
deviceFound = false;
pBLEScan->start(scanTime, false); // Scan for scanTime seconds

if (!deviceFound) {
Serial.println("Target Server not found, will retry later.");
return;
}

// Create client and connect after finding the device
pClient = BLEDevice::createClient();
pClient->setClientCallbacks(new MyClientCallbacks());

Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(serverAddress.toString().c_str());

if (!pClient->connect(serverAddress)) {
Serial.println("Connection failed!");
return;
}

// Get remote service
BLERemoteService* pRemoteService = pClient->getService(serviceUUID);
if (pRemoteService == nullptr) {
Serial.println("Failed to find service UUID");
pClient->disconnect();
return;
}
Serial.println("Service found.");

// Get remote characteristic
pRemoteCharacteristic = pRemoteService->getCharacteristic(charUUID);
if (pRemoteCharacteristic == nullptr) {
Serial.println("Failed to find characteristic UUID");
pClient->disconnect();
return;
}
Serial.println("Characteristic found. Ready to communicate!");
}
效果展示​
  • 上传代码,然后打开串口监视器进行观察——你将接收到由 Server 发送的蓝牙数据。
tip

在验证 Client 功能时,你需要事先将 Server 程序烧录到另一块 XIAO 设备上,否则验证将失败。

NimBLE-Arduino​

原生 Arduino BLEDevice 库基于 Bluedroid 协议栈,功能完整但会占用大量 Flash 和 RAM。NimBLE 是一个完全重写的 BLE 协议栈(源自 Apache Mynewt),具有以下优点:

  1. 极低的内存占用(RAM 使用量减少超过 50%)。

  2. 更快的连接速度。

  3. API 兼容性:其设计几乎完全兼容原生 Arduino BLE 库的语法,只需修改头文件并进行少量类型调整即可。

你可以访问作者的 GitHub 仓库:NimBLE-Arduino 了解更多详细信息。

接下来,我们将基于 NimBLE-Arduino 库实现一个蓝牙扫描功能。

程序​
  • 安装 NimBLE-Arduino 库。

参考代码
#include <Arduino.h>
#include <NimBLEDevice.h>
#include <NimBLEAdvertisedDevice.h>
#include "NimBLEEddystoneTLM.h"
#include "NimBLEBeacon.h"

#define ENDIAN_CHANGE_U16(x) ((((x) & 0xFF00) >> 8) + (((x) & 0xFF) << 8))

int scanTime = 5 * 1000; // In milliseconds
NimBLEScan* pBLEScan;

class ScanCallbacks : public NimBLEScanCallbacks {
void onResult(const NimBLEAdvertisedDevice* advertisedDevice) override {
if (advertisedDevice->haveName()) {
Serial.print("Device name: ");
Serial.println(advertisedDevice->getName().c_str());
Serial.println("");
}

if (advertisedDevice->haveServiceUUID()) {
NimBLEUUID devUUID = advertisedDevice->getServiceUUID();
Serial.print("Found ServiceUUID: ");
Serial.println(devUUID.toString().c_str());
Serial.println("");
} else if (advertisedDevice->haveManufacturerData() == true) {
std::string strManufacturerData = advertisedDevice->getManufacturerData();
if (strManufacturerData.length() == 25 && strManufacturerData[0] == 0x4C && strManufacturerData[1] == 0x00) {
Serial.println("Found an iBeacon!");
NimBLEBeacon oBeacon = NimBLEBeacon();
oBeacon.setData(reinterpret_cast<const uint8_t*>(strManufacturerData.data()), strManufacturerData.length());
Serial.printf("iBeacon Frame\n");
Serial.printf("ID: %04X Major: %d Minor: %d UUID: %s Power: %d\n",
oBeacon.getManufacturerId(),
ENDIAN_CHANGE_U16(oBeacon.getMajor()),
ENDIAN_CHANGE_U16(oBeacon.getMinor()),
oBeacon.getProximityUUID().toString().c_str(),
oBeacon.getSignalPower());
} else {
Serial.println("Found another manufacturers beacon!");
Serial.printf("strManufacturerData: %d ", strManufacturerData.length());
for (int i = 0; i < strManufacturerData.length(); i++) {
Serial.printf("[%X]", strManufacturerData[i]);
}
Serial.printf("\n");
}
return;
}

NimBLEUUID eddyUUID = (uint16_t)0xfeaa;

if (advertisedDevice->getServiceUUID().equals(eddyUUID)) {
std::string serviceData = advertisedDevice->getServiceData(eddyUUID);
if (serviceData[0] == 0x20) {
Serial.println("Found an EddystoneTLM beacon!");
NimBLEEddystoneTLM foundEddyTLM = NimBLEEddystoneTLM();
foundEddyTLM.setData(reinterpret_cast<const uint8_t*>(serviceData.data()), serviceData.length());

Serial.printf("Reported battery voltage: %dmV\n", foundEddyTLM.getVolt());
Serial.printf("Reported temperature from TLM class: %.2fC\n", (double)foundEddyTLM.getTemp());
int temp = (int)serviceData[5] + (int)(serviceData[4] << 8);
float calcTemp = temp / 256.0f;
Serial.printf("Reported temperature from data: %.2fC\n", calcTemp);
Serial.printf("Reported advertise count: %d\n", foundEddyTLM.getCount());
Serial.printf("Reported time since last reboot: %ds\n", foundEddyTLM.getTime());
Serial.println("\n");
Serial.print(foundEddyTLM.toString().c_str());
Serial.println("\n");
}
}
}
} scanCallbacks;

void setup() {
Serial.begin(115200);
Serial.println("Scanning...");

NimBLEDevice::init("Beacon-scanner");
pBLEScan = BLEDevice::getScan();
pBLEScan->setScanCallbacks(&scanCallbacks);
pBLEScan->setActiveScan(true);
pBLEScan->setInterval(100);
pBLEScan->setWindow(100);
}

void loop() {
NimBLEScanResults foundDevices = pBLEScan->getResults(scanTime, false);
Serial.print("Devices found: ");
Serial.println(foundDevices.getCount());
Serial.println("Scan done!");
pBLEScan->clearResults(); // delete results scan buffer to release memory
delay(2000);
}
效果展示​
  • 上传代码并打开串口监视器进行观察。它同样实现了蓝牙扫描功能,但扫描速度更快。

示例:连接到 Home Assistant​

到目前为止,你应该已经对 XIAO ESP32-C5 的 BLE 模式有了基本的了解。 接下来,我们可以动手做一个更实用的项目:让 XIAO ESP32-C5 模拟一个温湿度传感器(或一个简单的按键开关),并通过 BLE 周期性地广播传感器数据或状态。Home Assistant 会自动发现这个 BLE 设备,并在界面上直接显示当前的温湿度数值(或按键状态),无需额外复杂的集成配置。
这个简单的示例充分展示了 ESP32-C5 在物联网(IoT)和智能家居领域的巨大潜力:其低功耗、易开发,以及对被动 BLE 设备的开箱即用支持,使任何人都能快速搭建自己的智能传感器网络。

tip

如果你从未使用过 Home Assistant,可以访问:将 XIAO ESP32-C5 连接到 Home Assistant

  • 参考代码
#include <NimBLEDevice.h>

// Simulated temperature value
float temp = 20.0;

void setup() {
Serial.begin(115200);

// 1. Initialize NimBLE
NimBLEDevice::init("XIAO_BTHome_Sensor");

// 2. Create advertising object
NimBLEAdvertising *pAdvertising = NimBLEDevice::getAdvertising();

// ==========================================
// Construct BTHome data packet (This is the most critical part)
// ==========================================
// Reference: https://bthome.io/format/

std::string serviceData = "";

// A. BTHome device information byte (Required)
// bit 0: Encryption (0=No)
// bit 1-2: Version (2=v2)
// Result: 0100 0000 -> 0x40
serviceData += (char)0x40;

// B. Temperature data (16-bit, 0.01 factor)
// ID: 0x02 (Temperature)
serviceData += (char)0x02;

// Value: Assume 25.50°C -> 2550 (0x09F6) -> Little-endian: F6 09
int16_t tempInt = (int16_t)(temp * 100);
serviceData += (char)(tempInt & 0xFF); // Low byte
serviceData += (char)((tempInt >> 8) & 0xFF); // High byte

// C. Battery level (8-bit, %) - Optional
// ID: 0x01 (Battery)
serviceData += (char)0x01;
serviceData += (char)85; // 85%

// ==========================================

// 3. Put the constructed data into Service Data
// BTHome UUID is 0xFCD2
NimBLEAdvertisementData oAdvertisementData = NimBLEAdvertisementData();
oAdvertisementData.setFlags(0x06); // General Discovery Mode
oAdvertisementData.setServiceData(NimBLEUUID((uint16_t)0xFCD2), serviceData);

// 4. Set advertising parameters
pAdvertising->setAdvertisementData(oAdvertisementData);

// 5. Start advertising (Advertise every 3 seconds, can be set longer to save power in practice)
pAdvertising->start();

Serial.println("BTHome advertising started...");
}

void loop() {
// To update data dynamically: stop advertising -> update data -> restart advertising
// For simple demonstration, only static advertising logic is used here
// In actual projects, you will read sensors here, update oAdvertisementData, then enter sleep mode
delay(10000);
}
  • 上传代码并打开 Home Assistant 平台。你可以在 Settings -> Devices & Services 下找到 BTHome 设备,并将其添加到仪表盘。

技术支持与产品讨论​

感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,以确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺利。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...