Skip to main content

XIAO ESP32C5 ESP-Mesh 音频

ESP-Wi-Fi-MESH

以下是乐鑫系统对 ESP-WIFI-MESH 的官方介绍:

ESP-WIFI-MESH 是一个无线通信网络,节点采用网状拓扑结构组织,利用乐鑫 SoC 上的同时 AP-STA 功能。它提供了一个自组织和自愈合的网络,易于部署。ESP-WIFI-MESH 的网络拓扑可以在大面积区域内扩展到 1000 个节点,无需任何特定的 Wi-Fi 基础设施支持。ESP-WIFI-MESH 还可以用于覆盖家庭部署场景中的 Wi-Fi 盲点,即 Wi-Fi 信号无法到达的区域。

它具有以下特点:

  1. 简单安全的设置:支持移动应用 + 蓝牙 LE 网络配置,能够快速添加新节点并安全传递配置。
  2. 自组织和自愈合:节点将自动连接/重连,网络可以自动形成,并在节点故障时自愈。
  3. 无需额外网关:不需要额外的网关或基础设施。Mesh 网络可以扩展到数千个节点,适合大规模部署。
  4. IP 连接:所有节点都支持 IP 通信,既能实现节点间的互连,也能访问外部网络(通过根节点 NAT 或桥接)。
  5. 安全设计:基于标准 Wi-Fi,节点间通信可以采用 WPA2 加密来确保数据传输安全。
  6. 应用场景:适用于智能照明、智能家居、自动化控制以及大型场所(如停车场、工厂、共享空间)的网络连接等各种场景。

更多详细信息,请参考乐鑫系统的官方链接:

ESP-Mesh_Audio

接下来,我们将使用一个 XIAO ESP32-C5、一个支持 5 GHz 频段的路由器和一台计算机来模拟 Mesh 节点场景中的 5 GHz 频段音频传输。
在这里,您的计算机充当 Mesh 子节点,通过 5 GHz 路由器发送数据;C5 充当 Mesh 根节点,接收数据。

Seeed Studio XIAO ESP32-C5
tip

如果您家中没有支持 5 GHz 频段的路由器,可以开启手机热点,将其设置为 5 GHz 频段,并确保您的计算机连接到此热点。

创建 Arduino 项目

复制以下代码,并将 ssidpassword 修改为您正在使用的 5 GHz 频段路由器的名称和密码。

#include <WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>

const char* ssid = "Your_5G_Router_SSID";
const char* password = "Your_Router_Password";
#define UDP_PORT 4444

WiFiUDP udp;
uint8_t packetBuffer[1024]; // Buffer for storing received UDP packets

void setup() {
Serial.begin(115200);

// Connect to WiFi
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(ssid, password);

Serial.print("Connecting to 5GHz WiFi");
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
}
Serial.println("\nConnected!");
Serial.print("IP Address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());

// Start UDP listening
udp.begin(UDP_PORT);
Serial.printf("Listening on UDP port %d\n", UDP_PORT);
}

void loop() {
int packetSize = udp.parsePacket();
if (packetSize) {
// Read received data
int len = udp.read(packetBuffer, 1024);

// Statistics and print: size of received packet, and signal strength (RSSI)
// Signal strength is crucial for 5GHz audio transmission
Serial.printf("[RECV] %d bytes from %s, RSSI: %d dBm\n",
len, udp.remoteIP().toString().c_str(), WiFi.RSSI());

// If you have an I2S speaker, you can call i2s_write here for playback
}
}

获取 IP 地址

将代码上传到 XIAO ESP32-C5,打开串口监视器,如果成功连接到 5 GHz WiFi 路由器,将打印连接的 IP 地址。

创建 Python 脚本

在使用 Python 脚本之前,您需要先安装 Python 3 环境。详细信息可以在线搜索相应的安装教程。

在 Windows 的任意文件夹中创建一个名为 send_audio.py 的文件,并将以下 Python 代码复制到其中。

将 Arduino IDE 串口监视器打印的 IP 地址填入代码中的 TARGET_IP 变量。

import socket
import time
import random

# Set the target IP (View the IP printed out by the serial port of C5)
TARGET_IP = "192.168.x.x" # <--- Modify here!!!
TARGET_PORT = 4444

# Simulated Audio Parameters
# 16kHz sampling, 16-bit, mono -> 32000 bytes per second
# Send one packet every 20ms -> Each packet is 640 bytes
PACKET_SIZE = 640
INTERVAL = 0.02 # 20ms

sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
print(f"Start sending simulated audio to {TARGET_IP}:{TARGET_PORT}...")

sequence = 0

try:
while True:
# Generate simulated data (add serial numbers to facilitate packet loss detection)
# The first 4 bytes are the serial numbers, followed by random noise
payload = sequence.to_bytes(4, byteorder='big') + random.randbytes(PACKET_SIZE - 4)

sock.sendto(payload, (TARGET_IP, TARGET_PORT))
print(f"Sent packet #{sequence}, size: {len(payload)}")

sequence += 1
time.sleep(INTERVAL) # Control the transmission frequency

except KeyboardInterrupt:
print("Stopped.")
sock.close()

运行脚本文件

在存储 send_audio.py 的文件夹中右键单击,在此文件夹中打开终端。
输入 python send_audio.py 执行脚本。连接成功后,它将每 20 毫秒向 XIAO ESP32-C5 发送音频数据。

Arduino IDE 的监视器窗口将返回您计算机的 IP 地址和字节数据,以及连接的 5 GHz WiFi 的信号强度。

恭喜!此时,您已经学会了如何在 5 GHz WiFi 频段上传输音频,更多创新等待您去实现!

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...