Skip to main content

Seeed Studio XIAO ESP32-C5 的 WiFi 使用

Seeed Studio XIAO ESP32-C5

Seeed Studio XIAO ESP32-C5 支持双频 2.4 GHz 和 5 GHz Wi-Fi,具有双频 Wi-Fi 6 (802.11ax) 无线电,并向后兼容 802.11a/b/g/n/ac 标准。此外,这款开发板支持 U.FL 天线连接,旨在增强 XIAO ESP32-C5 的无线连接性能。在本教程中,我们将探索如何利用 XIAO ESP32-C5 的 Wi-Fi 功能连接到 Wi-Fi 网络并执行基本的网络任务。
以下教程使用 Arduino IDE 进行编译和上传。如果您还没有使用 Arduino IDE 的经验,请访问 Seeed Studio XIAO ESP32-C5 入门指南

入门指南

天线安装

在 Seeed Studio XIAO ESP32-C5 的包装内,有一个专用的 Wi-Fi/BT 天线连接器。为了获得最佳的 WiFi/蓝牙信号强度,您需要取出包装中包含的天线并将其连接到连接器上。

tip

如果您想获得更强的信号增益效果,可以购买并安装 2.4G/5G 外置天线(带 RP-SMA 公头连接器) — 它比包装中包含的内置 FPC 天线提供更高的增益!

2.4G/5G 外置天线(带 RP-SMA 公头连接器)

WiFi 库的常用接口

  • XIAO ESP32-C5 提供了广泛的 Wi-Fi 网络功能。通常,我们可以在 ESP32 的内置包中查看 WiFi 库的功能,并选择相应的功能来实现所需的功能。接下来,我们将列出一些常用的接口并介绍它们的用法。
tip

如果您想直接开始 Wi-Fi 使用教程,可以跳转到 WiFi 使用示例

通用 WiFi 功能

  • WiFiGenericClass::getHostname() -- 是 ESP32 WiFi 库中的一个函数,以字符串形式返回设备的主机名。主机名是在网络上标识设备的唯一名称。此函数检索之前使用 WiFiGenericClass::setHostname() 设置的主机名。如果没有设置主机名,将返回默认主机名。

  • WiFiGenericClass::persistent(bool persistent) -- 是一个用于启用或禁用 ESP32 WiFi 库持久模式的方法。当启用持久模式时,Wi-Fi 配置存储在非易失性存储器 (NVM) 中,即使在断电或重置后也会保留。当禁用持久模式时,配置存储在 RAM 中,在断电或重置后会丢失。

    • 输入参数
      • persistent:如果参数为 true,则启用持久模式。如果参数为 false,则禁用持久模式。
  • WiFiGenericClass::enableLongRange(bool enable) -- 该函数用于启用或禁用 WiFi 模块的长距离 (LR) 功能。启用时,LR 功能允许模块连接到比平常更远的 WiFi 网络,但数据速率较低。

    • 输入参数
      • enable:该参数应设置为 true 以启用该功能,设置为 false 以禁用该功能。
  • WiFiGenericClass::mode(wifi_mode_t m) -- 该函数用于设置设备的 WiFi 模式。

    • 输入参数
      • m:m 参数指定要设置的模式,可以是 wifi_mode_t 枚举中定义的以下常量之一:
        • WIFI_MODE_NULL:禁用 WiFi 站点和接入点模式。
        • WIFI_MODE_STA:启用 WiFi 站点模式以连接到现有的 WiFi 网络。
        • WIFI_MODE_AP:启用接入点模式以创建新的 WiFi 网络。
        • WIFI_MODE_APSTA:同时启用 WiFi 站点和接入点模式。
  • WiFiGenericClass::setSleep(wifi_ps_type_t sleepType) -- 该函数为 WiFi 模块设置省电模式。

    • 输入参数
      • sleepType:sleepType 参数是一个枚举类型,指定要使用的省电模式类型。有三种可能的睡眠类型:
        • WIFI_PS_NONE:这是默认睡眠模式,WiFi 模块不进入省电模式。
        • WIFI_PS_MIN_MODEM:在此模式下,WiFi 模块关闭其调制解调器,同时保持与接入点 (AP) 的连接。
        • WIFI_PS_MAX_MODEM:启用最激进的 Wi-Fi 省电模式。它可以显著增加睡眠时间,但可能引入更高的延迟和降低的吞吐量,在某些网络中可能影响连接稳定性。

STA 功能

  • WiFiSTAClass::status() -- 返回连接状态。

    • 输出:wl_status_t 中定义的值之一。
      • WL_NO_SHIELD:此状态码表示 Wi-Fi 模块不存在。
    • WL_IDLE_STATUS:此状态码表示 Wi-Fi 模块未执行任何操作。
    • WL_NO_SSID_AVAIL:此状态码表示在扫描期间未找到 Wi-Fi 网络。
    • WL_SCAN_COMPLETED:此状态码表示 Wi-Fi 扫描已成功完成。
    • WL_CONNECTED:此状态码表示 ESP32 已成功连接到 Wi-Fi 网络。
    • WL_CONNECT_FAILED:此状态码表示连接到 Wi-Fi 网络失败。
    • WL_CONNECTION_LOST:此状态码表示与 Wi-Fi 网络的连接已丢失。
    • WL_DISCONNECTED:此状态码表示 ESP32 之前连接到 Wi-Fi 网络,但当前未连接到任何网络。
  • WiFiSTAClass::begin(const char* wpa2_ssid, wpa2_auth_method_t method, const char* wpa2_identity, const char* wpa2_username, const char *wpa2_password, const char* ca_pem, const char* client_crt, const char* client_key, int32_t channel, const uint8_t* bssid, bool connect) -- 开始与 WPA2 企业级 AP 的 Wifi 连接。

    • 输入参数(可选)
      • ssid:指向 SSID 字符串的指针。
      • method:WPA2 的认证方法(WPA2_AUTH_TLS、WPA2_AUTH_PEAP、WPA2_AUTH_TTLS)
      • wpa2_identity:指向实体的指针
      • wpa2_username:指向用户名的指针
      • wpa2_password:指向密码的指针。
      • ca_pem:指向包含 CA 证书的 .pem 文件内容字符串的指针
      • client_crt:指向包含客户端证书的 .crt 文件内容字符串的指针
      • client_key:指向包含客户端密钥的 .key 文件内容字符串的指针
      • channel:可选。AP 的信道
      • bssid:可选。AP 的 BSSID / MAC
      • connect:可选。调用连接
  • WiFiSTAClass::reconnect() -- 将强制断开连接,然后开始重新连接到 AP。

    • 输出:True/False。
  • WiFiSTAClass::disconnect(bool wifioff, bool eraseap) -- 断开与网络的连接。

    • 输入参数

      • wifioff:wifioff true 关闭 Wi-Fi 无线电。
      • eraseap:eraseap true 从 NVS 存储器中擦除 AP 配置。
    • 输出:True/False。

  • WiFiSTAClass::config(IPAddress local_ip, IPAddress gateway, IPAddress subnet, IPAddress dns1, IPAddress dns2) -- 更改 IP 配置设置,禁用 dhcp 客户端。

    • 输入参数
      • local_ip:静态 IP 配置。
      • gateway:静态网关配置。
      • subnet:静态子网掩码。
      • dns1:静态 DNS 服务器 1。
      • dns2:静态 DNS 服务器 2。
  • WiFiSTAClass::setAutoConnect(bool autoConnect) -- 已弃用。设置 ESP32 站点在通电时是否自动连接到 AP(已记录)。默认启用自动连接。

    • 输入参数

      • autoConnect:autoConnect 布尔值。
    • 输出:False。

  • WiFiSTAClass::waitForConnectResult(unsigned long timeoutLength) -- 等待 WiFi 连接达到结果。

    • 输入参数

      • timeoutLength:该参数指定等待建立连接的最大时间,以毫秒为单位。
    • 输出:wl_status_t 中定义的值之一。

  • WiFiSTAClass::localIP() -- 获取站点接口 IP 地址。

    • 输出:IPAddress 站点 IP。
  • WiFiSTAClass::macAddress(uint8_t* mac) -- 获取站点接口 MAC 地址。

    • 输入参数

      • mac(可选):指向长度为 WL_MAC_ADDR_LENGTH 的 uint8_t 数组的指针。
    • 输出:指向 uint8_t * 的指针。

  • WiFiSTAClass::SSID() -- 返回与网络关联的当前 SSID。

    • 输出:SSID。
  • WiFiSTAClass::RSSI(void) -- 返回当前网络 RSSI。

    • 输出:RSSI。

AP 功能

  • WiFiAPClass::softAP(const char* ssid, const char* passphrase, int channel, int ssid_hidden, int max_connection, bool ftm_responder) -- 这是 XIAO ESP32-C5 WiFi 库中的一个函数。它用于设置 SoftAP(程序接入点),允许其他设备连接到 XIAO ESP32-C5 并访问其资源。

    • 输入参数

      • ssid: 指向 SSID 的指针(最多 63 个字符)。
    • passphrase: (WPA2 最少 8 个字符,开放网络使用 NULL)。

    • channel: WiFi 信道号,1 - 13。

    • ssid_hidden: 网络隐藏(0 = 广播 SSID,1 = 隐藏 SSID)。

    • max_connection: 最大同时连接客户端数,1 - 4。

    • 输出:True/False。

  • WiFiAPClass::softAPgetStationNum() -- 获取连接到 softAP 接口的站点/客户端数量。

    • 输出:站点数量。
  • WiFiAPClass::softAPConfig(IPAddress local_ip, IPAddress gateway, IPAddress subnet, IPAddress dhcp_lease_start) -- 用于配置 SoftAP 的函数。

    • 输入参数

      • local_ip: 接入点 IP。
      • gateway: 网关 IP。
      • subnet: 子网掩码。
    • 输出:True/False。

  • WiFiAPClass::softAPIP() -- 获取 softAP 接口 IP 地址。

    • 输出:IPAddress softAP IP。
  • WiFiAPClass::softAPmacAddress(uint8_t* mac) -- 获取 softAP 接口 MAC 地址。

    • 输入参数

      • mac(可选): 指向长度为 WL_MAC_ADDR_LENGTH 的 uint8_t 数组的指针。
    • 输出:指向 uint8_t* 的指针或字符串 mac。

WiFi 扫描功能

  • WiFiScanClass::scanNetworks(bool async, bool show_hidden, bool passive, uint32_t max_ms_per_chan, uint8_t channel, const char * ssid, const uint8_t * bssid) -- 开始扫描可用的 WiFi 网络。

    • 输入参数

      • async:该参数是一个布尔值,决定是否异步执行扫描。如果设置为 true,函数立即返回,扫描结果可以稍后通过调用 getScanResults() 函数获取。如果设置为 false,函数将阻塞直到扫描完成。
      • show_hidden:该参数是一个布尔值,决定函数是否应在扫描结果中包含隐藏网络。
      • passive:该参数是一个布尔值,决定函数是否应执行被动扫描。如果设置为 true,函数在扫描期间不会传输任何数据包,这可能需要更长时间,但在某些情况下可能有用。
      • max_ms_per_chan:该参数是扫描每个信道的最大时间(毫秒)。
      • channel:该参数是要扫描的 Wi-Fi 信道。如果设置为 0,函数将扫描所有可用信道。
      • ssid:该参数是指向包含要扫描网络 SSID 的以空字符结尾的字符串的指针。如果设置为 nullptr,函数将扫描所有可用网络。
      • bssid:该参数是指向包含要扫描的接入点 MAC 地址的 6 字节数组的指针。如果设置为 nullptr,函数将扫描所有接入点。
    • 输出:此函数的返回值是一个整数,表示扫描到的网络数量。

  • WiFiScanClass::getNetworkInfo(uint8_t i, String &ssid, uint8_t &encType, int32_t &rssi, uint8_t* &bssid, int32_t &channel) -- 将扫描到的 wifi 的所有信息加载到指针参数中。

    • 输入参数

      • i:该函数用于检索指定索引 i 处扫描网络的信息。
      • ssid:ssid 参数是对 String 变量的引用,函数在其中存储网络的 SSID。
      • encType:encType 参数是对 uint8_t 变量的引用,函数在其中存储网络的加密类型(0 = 开放,1 = WEP,2 = WPA_PSK,3 = WPA2_PSK,4 = WPA_WPA2_PSK)。
      • rssi:rssi 参数是对 int32_t 变量的引用,函数在其中存储网络的接收信号强度指示(RSSI)。
      • bssid:bssid 参数是对 uint8_t* 指针的引用,函数在其中存储网络的 BSSID(MAC 地址)。
      • channel:channel 参数是对 int32_t 变量的引用,函数在其中存储网络的信道号。
    • 输出:True/False。

  • WiFiScanClass::SSID(uint8_t i) -- 返回网络扫描期间发现的 SSID。

    • 输入参数

      • i:指定要从哪个网络项目获取信息。
    • 输出:扫描网络列表中指定项目的 SSID 字符串。

  • WiFiScanClass::RSSI(uint8_t i) -- 返回在 scanNetworks 期间发现的网络的 RSSI。

    • 输入参数

      • i:指定要从哪个网络项目获取信息。
    • 输出:扫描网络列表中指定项目的 RSSI 有符号值。

WiFi 客户端功能

  • WiFiClient::connect(IPAddress ip, uint16_t port, int32_t timeout) -- 此函数在 WiFiClient 库中用于连接到具有指定超时值的远程 IP 地址和端口。

    • 输入参数
      • ip: 要连接的服务器的 IP 地址。
      • port: 要连接的服务器的端口号。
      • timeout(可选): 等待连接建立的最大时间(毫秒)。如果在此时间内未建立连接,函数将返回错误。如果 timeout 设置为 0,函数将无限期等待连接建立。
  • WiFiClient::stop() -- 该函数用于断开客户端与服务器的连接并释放客户端使用的套接字/端口。一旦调用该函数,客户端就不能再发送或接收数据。

  • WiFiClient::setTimeout(uint32_t timeout_ms) -- 该函数设置客户端等待连接建立或接收数据的最大毫秒数。如果连接或数据传输时间超过指定的超时时间,连接将被关闭。

    • 输入参数
      • timeout_ms: 超时的毫秒数。
  • WiFiClient::write(uint8_t data) -- 通过 WiFiClient 实例向连接的服务器写入单个字节的数据。或者 WiFiClient::write(const uint8_t *buf, size_t size)

    • 输入参数
      • data: 是需要通过已建立的网络连接发送的单个字节数据。
  • WiFiClient::read() -- 该函数从连接的服务器读取单个字节的传入数据。它将读取的字节作为整数值返回。如果没有可用数据,它返回 -1。或者 read(uint8_t *buf, size_t size)

    • 输出:表示接收字节数的整数值。如果返回值为 0,表示服务器已关闭连接。
  • WiFiClient::peek() -- 该函数用于检查是否有任何数据可从服务器读取,而不实际读取它。

    • 输出:它返回下一个传入数据字节,而不从接收缓冲区中删除它。如果没有可用数据,它返回 -1。
  • WiFiClient::available() -- 该函数用于检查有多少字节的数据可从服务器读取。

    • 输出:它返回一个整数值,表示可读取的字节数。

WiFi 服务器功能

  • WiFiServer::stopAll() -- 此函数是 Arduino WiFi 库中 WiFiServer 类的一个方法。此方法停止使用 WiFiServer 类创建的所有服务器实例。当您想要一次停止所有服务器而不是为每个实例单独调用 stop() 方法时,这很有用。

  • WiFiServer::begin(uint16_t port, int enable) -- 该函数用于在指定端口上启动服务器。服务器将监听传入的客户端连接。

    • 输入参数
      • port: 要监听的端口号。
      • enable(可选): 一个标志,指示服务器启动后是否应立即启用。此标志默认设置为 true。
  • WiFiServer::hasClient() -- 该函数用于检查服务器上是否有任何传入的客户端连接可用。此函数可以在循环中使用以持续检查新连接。

    • 输出:如果客户端已连接,它返回一个 WiFiClient 对象,如果没有客户端等待连接,则返回 NULL 指针。
  • WiFiServer::end() -- 该函数用于停止服务器并释放相关资源。一旦调用,服务器就不能再接受新的客户端连接。任何现有的客户端连接将保持打开状态,直到它们被客户端或服务器关闭。WiFiServer::close()WiFiServer::stop() 具有相同的功能。

WiFi 多重功能

  • WiFiMulti::addAP(const char* ssid, const char *passphrase) -- 用于向 WiFiMulti 对象将尝试连接的可用 AP 列表中添加新的接入点(AP)。

    • 输入参数

      • ssid: 指向 SSID 的指针(最多 63 个字符)。
      • passphrase: (WPA2 最少 8 个字符,开放网络使用 NULL)。
    • 输出:True/False

  • WiFiMulti::run(uint32_t connectTimeout) -- 该函数尝试按顺序连接到保存的接入点之一,直到成功连接到其中一个。

    • 输入参数

      • connectTimeout: 该参数指定等待连接的最大时间(毫秒)。如果 connectTimeout 设置为 0,函数将不会超时,并将无限期尝试连接。
    • 输出:状态

WiFi 使用示例

接下来,我们将使用 XIAO ESP32-C5 来演示如何使用一些基本的 Wi-Fi 功能。

扫描网络

XIAO ESP32-C5 支持双频 2.4 GHz 和 5 GHz Wi-Fi,在扫描模式下可以扫描周围的 2.4 GHz 和 5 GHz Wi-Fi 网络以及它们的信号强度。

程序

下面是一个示例程序,展示 XIAO ESP32-C5 如何扫描周围的 Wi-Fi 网络。

  • 参考代码
WiFiScan.ino
/*
* This sketch demonstrates how to scan WiFi networks. For chips that support 5GHz band, separate scans are done for all bands.
* The API is based on the Arduino WiFi Shield library, but has significant changes as newer WiFi functions are supported.
* E.g. the return value of `encryptionType()` different because more modern encryption is supported.
*/
#include "WiFi.h"

void setup() {
Serial.begin(115200);
// Enable Station Interface
WiFi.STA.begin();
Serial.println("Setup done");
}

void ScanWiFi() {
Serial.println("Scan start");
// WiFi.scanNetworks will return the number of networks found.
int n = WiFi.scanNetworks();
Serial.println("Scan done");
if (n == 0) {
Serial.println("no networks found");
} else {
Serial.print(n);
Serial.println(" networks found");
Serial.println("Nr | SSID | RSSI | CH | Encryption");
for (int i = 0; i < n; ++i) {
// Print SSID and RSSI for each network found
Serial.printf("%2d", i + 1);
Serial.print(" | ");
Serial.printf("%-32.32s", WiFi.SSID(i).c_str());
Serial.print(" | ");
Serial.printf("%4ld", WiFi.RSSI(i));
Serial.print(" | ");
Serial.printf("%2ld", WiFi.channel(i));
Serial.print(" | ");
switch (WiFi.encryptionType(i)) {
case WIFI_AUTH_OPEN: Serial.print("open"); break;
case WIFI_AUTH_WEP: Serial.print("WEP"); break;
case WIFI_AUTH_WPA_PSK: Serial.print("WPA"); break;
case WIFI_AUTH_WPA2_PSK: Serial.print("WPA2"); break;
case WIFI_AUTH_WPA_WPA2_PSK: Serial.print("WPA+WPA2"); break;
case WIFI_AUTH_WPA2_ENTERPRISE: Serial.print("WPA2-EAP"); break;
case WIFI_AUTH_WPA3_PSK: Serial.print("WPA3"); break;
case WIFI_AUTH_WPA2_WPA3_PSK: Serial.print("WPA2+WPA3"); break;
case WIFI_AUTH_WAPI_PSK: Serial.print("WAPI"); break;
default: Serial.print("unknown");
}
Serial.println();
delay(10);
}
}

// Delete the scan result to free memory for code below.
WiFi.scanDelete();
Serial.println("-------------------------------------");
}
void loop() {
Serial.println("-------------------------------------");
Serial.println("Default wifi band mode scan:");
Serial.println("-------------------------------------");
#if ESP_IDF_VERSION >= ESP_IDF_VERSION_VAL(5, 4, 2)
WiFi.setBandMode(WIFI_BAND_MODE_AUTO);
#endif
ScanWiFi();
#if CONFIG_SOC_WIFI_SUPPORT_5G
// Wait a bit before scanning again.
delay(1000);
Serial.println("-------------------------------------");
Serial.println("2.4 Ghz wifi band mode scan:");
Serial.println("-------------------------------------");
WiFi.setBandMode(WIFI_BAND_MODE_2G_ONLY);
ScanWiFi();
// Wait a bit before scanning again.
delay(1000);
Serial.println("-------------------------------------");
Serial.println("5 Ghz wifi band mode scan:");
Serial.println("-------------------------------------");
WiFi.setBandMode(WIFI_BAND_MODE_5G_ONLY);
ScanWiFi();
#endif
// Wait a bit before scanning again.
delay(10000);
}

效果展示

  • 上传程序后,打开 Arduino IDE 的串口监视器,将输出扫描到的 Wi-Fi 信息。

连接到 Wi-Fi 网络

在 Wi-Fi 覆盖范围内,您可以通过 XIAO ESP32-C5 支持的 STA 模式连接到特定的 Wi-Fi 网络,前提是您知道目标 Wi-Fi 网络的 SSID 和密码。

程序

接下来,提供一个示例程序来展示 XIAO ESP32-C5 如何连接到指定的 Wi-Fi 网络。

tip

XIAO ESP32-C5 支持双频 Wi-Fi(2.4 GHz 和 5 GHz),您可以根据家庭网络选择连接。

  • 参考代码
#include <WiFi.h>

// Replace with your network credentials
const char* ssid = "YOUR_WIFI_SSID";
const char* password = "YOUR_WIFI_PASSWORD";

void setup() {
Serial.begin(115200);

// Explicitly set mode to Station
WiFi.mode(WIFI_STA);

Serial.printf("Connecting to %s ", ssid);
WiFi.begin(ssid, password);

// Wait for connection
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
}

Serial.println("\nCONNECTED!");

// Print connection details
Serial.print("IP Address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
Serial.print("Subnet Mask: ");
Serial.println(WiFi.subnetMask());
Serial.print("Gateway IP: ");
Serial.println(WiFi.gatewayIP());
Serial.print("DNS IP: ");
Serial.println(WiFi.dnsIP());

// C5 Specific: Check which band and channel we are on
Serial.print("Channel: ");
Serial.println(WiFi.channel());
Serial.print("RSSI (Signal Strength): ");
Serial.println(WiFi.RSSI());
}

void loop() {
// Check if WiFi is still connected
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
Serial.println("WiFi lost. Reconnecting...");
WiFi.disconnect();
WiFi.reconnect();
}
delay(5000);
}

效果展示

  • 上传程序后,打开 Arduino IDE 的串口监视器,将输出连接的 Wi-Fi 网络的 IP 地址等信息。
  • 我在我的环境中连接到了 5 GHz 网络。

AP 模式

XIAO ESP32-C5 可以作为热点供其他设备连接。换句话说,您可以使用支持 Wi-Fi 的设备连接到 XIAO ESP32-C5,而无需连接到您的路由器。

简单来说,当您将 XIAO ESP32-C5 配置为接入点时,您创建了它自己的独立 Wi-Fi 网络,附近的 Wi-Fi 设备(站点)可以连接到该网络(例如您的智能手机或计算机)。

程序

接下来,提供一个示例程序来展示 XIAO ESP32-C5 如何创建热点并允许其他设备连接到它。

  • 参考代码
#include <WiFi.h>

const char* ap_ssid = "XIAO ESP32-C5";
const char* ap_password = "password1234";

int previous_station_count = 0;

void setup() {
Serial.begin(115200);

// Initialize built-in LED pin
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // Initial state: LED off

// Set mode to Access Point
WiFi.mode(WIFI_AP);

// Configure AP
// Arguments: SSID, Password, Channel (1-13 for 2.4G), Hidden (0/1), Max Connections
// Note: Forcing 5GHz AP usually requires lower-level IDF calls in current Arduino Core,
// so this will likely default to 2.4GHz.
bool result = WiFi.softAP(ap_ssid, ap_password, 1, 0, 4);

if (result) {
Serial.println("AP Started Successfully");
} else {
Serial.println("AP Start Failed");
}

// Print IP Address of the AP (Default is usually 192.168.4.1)
Serial.print("AP IP Address: ");
Serial.println(WiFi.softAPIP());
}

void loop() {
// Get current number of connected stations
int current_station_count = WiFi.softAPgetStationNum();
Serial.printf("Stations connected: %d\n", current_station_count);

// Check if any device has connected or disconnected
if (current_station_count > 0 && previous_station_count == 0) {
// New device connected, turn on LED
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
Serial.println("Device connected - LED ON");
} else if (current_station_count == 0 && previous_station_count > 0) {
// All devices disconnected, turn off LED
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
Serial.println("All devices disconnected - LED OFF");
}

previous_station_count = current_station_count;
delay(2000);
}

效果展示

  • 编译并上传程序后,您可以通过 WLAN 功能发现 AP 热点。
  • 成功连接后,串口监视器将打印 IP 地址,同时板载用户 LED 将点亮。

WiFi 和 MQTT 使用

MQTT 协议在物联网设备中广泛使用,XIAO ESP32-C5 支持此协议——这意味着您可以使用 XIAO ESP32-C5 开发许多有趣的物联网项目。

程序

接下来,将提供一个参考程序来展示如何在 XIAO ESP32-C5 上使用 MQTT 协议。

  • 安装 PubSubClient
  • 参考代码
#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>

const char* ssid = "YOUR_SSID";
const char* password = "YOUR_PASSWORD";

// Using a public MQTT broker for demonstration
const char* mqtt_server = "broker.emqx.io";
const int mqtt_port = 1883;

WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);

// Callback function: Executed when a message is received
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
Serial.print("Message arrived [");
Serial.print(topic);
Serial.print("] ");
for (int i = 0; i < length; i++) {
Serial.print((char)payload[i]);
}
Serial.println();
}

void reconnect() {
// Loop until we're reconnected
while (!client.connected()) {
Serial.print("Attempting MQTT connection...");
String clientId = "ESP32C5Client-";
clientId += String(random(0xffff), HEX);

// Attempt to connect
if (client.connect(clientId.c_str())) {
Serial.println("connected");
// Once connected, subscribe to a topic
client.subscribe("esp32c5/test/topic");
} else {
Serial.print("failed, rc=");
Serial.print(client.state());
Serial.println(" try again in 5 seconds");
delay(5000);
}
}
}

void setup() {
Serial.begin(115200);
WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
}
Serial.println("\nWiFi Connected");

// Configure MQTT Server
client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);
client.setCallback(callback);
}

void loop() {
if (!client.connected()) {
reconnect();
}
client.loop();

// Publish a message every 2 seconds
static unsigned long lastMsg = 0;
unsigned long now = millis();
if (now - lastMsg > 2000) {
lastMsg = now;
Serial.println("Publishing message...");
client.publish("esp32c5/test/topic", "Hello from XIAO ESP32-C5");
}
}

效果展示

  • 下载任何支持 MQTTX 代理客户端的软件;这里使用 MQTTX MQTTx

  • 打开 MQTTX 并添加客户端信息。这里使用默认客户端地址,所以您只需要添加客户端 ID ESP32C5Client 并设置测试客户端名称;其余配置可以保持默认。


  • 上传代码并使用 MQTTX 连接。连接成功后,点击左侧的 New Subscription 添加订阅。

  • 配置订阅信息:输入 esp32c5/test/topic 并为 QoS 选择 0 或 1。

  • 配置成功后,您可以看到 XIAO ESP32-C5(作为客户端)每 2 秒发布的消息。您也可以在选择主题后向客户端发送消息,客户端收到后会发布它们。

tip

broker.emqx.io 是一个由所有用户共享的公共代理。任何订阅相同主题的人都可以查看您的消息。它仅用于测试目的,不适合传输敏感数据。

WiFi & HTTP /HTTPS

程序

  • 安装 HTTPClient

  • 参考代码
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
#include <WiFiClientSecure.h> // Required for HTTPS

const char* ssid = "YOUR_SSID";
const char* password = "YOUR_PASSWORD";

// HTTPS Endpoint
const char* serverUrl = "https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/1";

// Root CA Certificate (Optional for simple testing if setInsecure is used)
// To be secure, you should use the actual root CA of the website.
// For this example, we will use setInsecure().

void setup() {
Serial.begin(115200);
WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
}
Serial.println("\nConnected");
}

void loop() {
if ((WiFi.status() == WL_CONNECTED)) {

// 1. Create WiFiClientSecure object
WiFiClientSecure client;

// IGNORE SSL certificate validation (Good for testing, NOT for production)
client.setInsecure();

// 2. Create HTTPClient object
HTTPClient http;

Serial.print("[HTTPS] begin...\n");

// 3. Initialize connection
if (http.begin(client, serverUrl)) {
Serial.print("[HTTPS] GET...\n");

// 4. Send GET request
int httpCode = http.GET();

// 5. Check return code
if (httpCode > 0) {
Serial.printf("[HTTPS] GET... code: %d\n", httpCode);

if (httpCode == HTTP_CODE_OK || httpCode == 301 || httpCode == 302) {
String payload = http.getString();
Serial.println(payload);
}
} else {
Serial.printf("[HTTPS] GET... failed, error: %s\n", http.errorToString(httpCode).c_str());
}

// 6. Close connection
http.end();
} else {
Serial.printf("[HTTPS] Unable to connect\n");
}
}

delay(10000);
}

效果展示

tip

https://jsonplaceholder.typicode.com 是一个免费的模拟 REST API 测试服务,专门为开发和测试目的而设计。它不支持真实数据的永久修改或持久化。

  • 上传代码,然后您可以打开 https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/1 和 Arduino IDE 中的串口监视器工具来检查信息是否一致。

WiFi-Mesh

以下是乐鑫系统对 ESP-WIFI-MESH 的官方介绍:

ESP-WIFI-MESH 是一个使用乐鑫 SoC 上的同时 AP-STA 功能,以网状拓扑组织节点的无线通信网络。它提供了一个自组织和自愈的网络,易于部署。ESP-WIFI-MESH 的网络拓扑可以在大面积内扩展到 1000 个节点,无需任何特定的 Wi-Fi 基础设施支持。ESP-WIFI-MESH 也可以用于覆盖家庭部署场景中的 Wi-Fi 盲点,即 Wi-Fi 信号无法到达的地方。

更多详细信息,请参考乐鑫系统的官方链接:

接下来,我将向您展示一个 ESP-Mesh 的示例,对于这个示例,您需要准备至少两个 ESP32 设备。

程序

  • 安装 Alteriom PainlessMesh
  • 安装 AsyncTCP
  • 参考代码
#include "painlessMesh.h"

#define MESH_PREFIX "ESP32_C5_MESH"
#define MESH_PASSWORD "mesh_password123"
#define MESH_PORT 5555

painlessMesh mesh;
Scheduler userScheduler; // to control your personal task

void sendMessage(); // Prototype

// Define a task to send messages every 1 second
Task taskSendMessage(1000, TASK_FOREVER, &sendMessage);

void sendMessage() {
String msg = "Hello from node ";
msg += mesh.getNodeId();
mesh.sendBroadcast(msg);
Serial.printf("Sent broadcast: %s\n", msg.c_str());
}

// Callback: When a message is received
void receivedCallback( uint32_t from, String &msg ) {
Serial.printf("Received from %u msg=%s\n", from, msg.c_str());
}

// Callback: When a new connection is established
void newConnectionCallback(uint32_t nodeId) {
Serial.printf("New Connection, nodeId = %u\n", nodeId);
}

// Callback: When connection changes
void changedConnectionCallback() {
Serial.printf("Changed connections\n");
}

// Callback: Time adjustment
void nodeTimeAdjustedCallback(int32_t offset) {
Serial.printf("Adjusted time %u. Offset = %d\n", mesh.getNodeTime(), offset);
}

void setup() {
Serial.begin(115200);

// Debug messages
mesh.setDebugMsgTypes( ERROR | STARTUP );

// Initialize Mesh
mesh.init( MESH_PREFIX, MESH_PASSWORD, &userScheduler, MESH_PORT );

// Register Callbacks
mesh.onReceive(&receivedCallback);
mesh.onNewConnection(&newConnectionCallback);
mesh.onChangedConnections(&changedConnectionCallback);
mesh.onNodeTimeAdjusted(&nodeTimeAdjustedCallback);

// Add task to scheduler
userScheduler.addTask( taskSendMessage );
taskSendMessage.enable();
}

void loop() {
// Keep the mesh network running
mesh.update();
}

效果展示

  • 将代码上传到两个 XIAO ESP32-C5 设备并打开任何串口工具来检查结果。

XIAO ESP32-C5 设备 1 开始网络组建并发送消息。


XIAO ESP32-C5 设备 2 加入网络并接收来自设备 1 的消息。

示例:IoT 智能家居中枢

从上面的 Wi-Fi 示例中,您一定已经掌握了如何在 XIAO ESP32-C5 上使用 Wi-Fi。接下来,将展示一个示例,向您展示如何使用 Wi-Fi AP 模式和 HTTP 网络服务实现智能家居控制中枢——具体来说,如何使用 XIAO ESP32-C5 作为智能家居控制中枢来监控您家的状态。

  • 安装 ESPAsyncWebServer

  • 上传代码并连接到 XIAO ESP32-C5 热点。
参考代码
#include <WiFi.h>
#include <AsyncTCP.h>
#include <ESPAsyncWebServer.h>
#include <DNSServer.h>

const char* ssid = "XIAO ESP32-C5"; // Hotspot name
const char* password = "12345678"; // Hotspot password (empty for no password, configurable)

DNSServer dnsServer;
AsyncWebServer server(80);

// HTML content for temporary website (You can modify the content here, e.g., add redirect to external website)
// const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
// <!DOCTYPE html>
// <html>
// <head>
// <title>Temporary Website</title>
// <meta charset="UTF-8">
// <!-- Optional: Add automatic redirect to external website -->
// <!-- <meta http-equiv="refresh" content="5;url=https://example.com"> -->
// </head>
// <body>
// <h1>Welcome to XIAO ESP32-C5 Temporary Website!</h1>
// <p>You have connected to XIAO-ESP32-C5 hotspot. This is custom content.</p>
// <form action="/" method="POST">
// <input type="submit" value="Continue">
// </form>
// </body>
// </html>
// )rawliteral";

const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no">
<title>XIAO ESP32-C5 Control Center</title>
<style>
:root {
--bg-color: #121212;
--card-bg: #1e1e1e;
--text-main: #e0e0e0;
--text-sub: #a0a0a0;
--accent: #00e5ff; /* Neon Blue */
--active: #00ff9d; /* Active Green */
--danger: #ff4081; /* Warning Red */
}

body {
font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;
background-color: var(--bg-color);
color: var(--text-main);
margin: 0;
padding: 20px;
display: flex;
flex-direction: column;
align-items: center;
min-height: 100vh;
}

h1 {
font-weight: 300;
letter-spacing: 1.5px;
margin-bottom: 10px;
text-align: center;
}

p.subtitle {
color: var(--text-sub);
font-size: 0.9rem;
margin-top: 0;
margin-bottom: 30px;
text-align: center;
}

/* Container Layout */
.container {
width: 100%;
max-width: 400px; /* Suitable width for mobile devices */
display: flex;
flex-direction: column;
gap: 20px;
}

/* Status Panel */
.status-grid {
display: grid;
grid-template-columns: 1fr 1fr;
gap: 15px;
}

.card {
background-color: var(--card-bg);
border-radius: 12px;
padding: 15px;
text-align: center;
box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.3);
border: 1px solid #333;
transition: transform 0.2s;
}

.card:active {
transform: scale(0.98);
}

.card-icon {
font-size: 24px;
margin-bottom: 5px;
display: block;
}

.card-value {
font-size: 1.2rem;
font-weight: bold;
color: var(--accent);
}

.card-label {
font-size: 0.8rem;
color: var(--text-sub);
}

/* Control Button Area */
.control-group {
background-color: var(--card-bg);
border-radius: 16px;
padding: 20px;
border: 1px solid #333;
}

.control-item {
display: flex;
justify-content: space-between;
align-items: center;
margin-bottom: 15px;
padding-bottom: 15px;
border-bottom: 1px solid #333;
}

.control-item:last-child {
border-bottom: none;
margin-bottom: 0;
padding-bottom: 0;
}

/* Switch Style */
.switch {
position: relative;
display: inline-block;
width: 50px;
height: 26px;
}

.switch input {
opacity: 0;
width: 0;
height: 0;
}

.slider {
position: absolute;
cursor: pointer;
top: 0;
left: 0;
right: 0;
bottom: 0;
background-color: #333;
transition: .4s;
border-radius: 34px;
}

.slider:before {
position: absolute;
content: "";
height: 18px;
width: 18px;
left: 4px;
bottom: 4px;
background-color: white;
transition: .4s;
border-radius: 50%;
}

input:checked + .slider {
background-color: var(--accent);
box-shadow: 0 0 10px var(--accent);
}

input:checked + .slider:before {
transform: translateX(24px);
}

/* Main Button */
.main-btn {
width: 100%;
padding: 15px;
background: linear-gradient(45deg, var(--accent), #00b8d4);
border: none;
border-radius: 30px;
color: #000;
font-weight: bold;
font-size: 1rem;
cursor: pointer;
margin-top: 20px;
text-transform: uppercase;
letter-spacing: 1px;
}

.main-btn:active {
opacity: 0.9;
transform: scale(0.98);
}

</style>
</head>
<body>

<div class="container">
<header>
<h1>XIAO ESP32-C5</h1>
<p class="subtitle">IoT Smart Home Hub</p>
</header>

<div class="status-grid">
<div class="card">
<span class="card-icon">📡</span>
<div class="card-value">Online</div>
<div class="card-label">System Status</div>
</div>
<div class="card">
<span class="card-icon">🌡️</span>
<div class="card-value" id="temp-val">26.5°C</div>
<div class="card-label">Indoor Temperature</div>
</div>
<div class="card">
<span class="card-icon">💧</span>
<div class="card-value">58%</div>
<div class="card-label">Air Humidity</div>
</div>
<div class="card">
<span class="card-icon">⏱️</span>
<div class="card-value">12ms</div>
<div class="card-label">Latency</div>
</div>
</div>

<div class="control-group">
<div class="control-item">
<span>Living Room Main Light</span>
<label class="switch">
<input type="checkbox" id="btn-light" onchange="toggleDevice('light', this)">
<span class="slider"></span>
</label>
</div>

<div class="control-item">
<span>Air Purifier</span>
<label class="switch">
<input type="checkbox" id="btn-fan" onchange="toggleDevice('fan', this)">
<span class="slider"></span>
</label>
</div>

<div class="control-item">
<span>Auto Mode</span>
<label class="switch">
<input type="checkbox" checked onchange="toggleDevice('auto', this)">
<span class="slider"></span>
</label>
</div>
</div>

<form action="/" method="POST">
<button type="submit" class="main-btn">Enter Advanced Settings</button>
</form>

</div>

<script>
// Simple JavaScript for demo interaction
function toggleDevice(device, element) {
var state = element.checked ? "ON" : "OFF";
console.log(device + " is now " + state);

// You can add fetch request to send to ESP32 here
// fetch('/toggle?device=' + device + '&state=' + state);
}

// Simulate dynamic data fluctuation effect
setInterval(() => {
const temp = 26 + (Math.random() * 0.5);
document.getElementById('temp-val').innerText = temp.toFixed(1) + "°C";
}, 3000);
</script>
</body>
</html>
)rawliteral";

// Handle all requests and redirect to temporary page
class CaptiveRequestHandler : public AsyncWebHandler {
public:
CaptiveRequestHandler() {}
virtual ~CaptiveRequestHandler() {}

bool canHandle(AsyncWebServerRequest *request) {
return true; // Handle all requests
}

void handleRequest(AsyncWebServerRequest *request) {
request->send_P(200, "text/html", index_html); // Return HTML content
}
};

void setup() {
Serial.begin(115200);
delay(10);

// Set to AP (Access Point) mode
WiFi.mode(WIFI_AP);
WiFi.softAP(ssid, password);

Serial.println("Hotspot created: " + String(ssid));
Serial.print("IP Address: ");
Serial.println(WiFi.softAPIP());

// Start DNS server, redirect all domains to local IP
dnsServer.start(53, "*", WiFi.softAPIP());

// Configure Web Server: redirect all not found requests to temporary page
server.addHandler(new CaptiveRequestHandler()).setFilter(ON_AP_FILTER); // Only in AP mode
server.onNotFound([](AsyncWebServerRequest *request) {
request->send_P(200, "text/html", index_html);
});

server.begin();
Serial.println("Web Server started");

server.on("/toggle", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
String device = request->getParam("device")->value();
String state = request->getParam("state")->value();

Serial.print("Device: ");
Serial.print(device);
Serial.print(" State: ");
Serial.println(state);

if(device == "light" && state == "ON") {
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // Assume LOW level turns on the LED
} else {
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
}

request->send(200, "text/plain", "OK");
});
}

void loop() {
dnsServer.processNextRequest(); // Process DNS requests
delay(10);
}

  • 输入 IP 地址跳转到网页。

tip

网页上显示的控件和传感器是可自定义的。您可以根据具体需求添加新的控件并修改生成的网页。参考:ESPAsyncWebServer

tip

XIAO ESP32-C5 生成的 AP 热点默认无法连接到互联网。如果需要互联网连接,您可以采用以下两种方法之一:
方法 1:将 XIAO ESP32-C5 连接到 Home Assistant。参考:将 XIAO ESP32-C5 连接到 Home Assistant
方法 2:使用 MQTT 服务将数据上传到云服务器。注意,此方法可能需要购买一定的服务积分。参考:Goole Cloud

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...