XIAO ESP32-S3&Wio SX1262 套件
Meshtastic® 是一个开源、离网、去中心化的网状网络,专为在经济实惠的低功耗设备上运行而构建。Seeed Studio 为爱好者和工业用户提供了全面的即用型 Meshtastic 设备。XIAO ESP32S3 和 Wio-SX1262 套件是为 meshtastic 开发者和制造商提供的灵活解决方案。
刷写固件
如果您购买的 XIAO ESP32S3 和 Wio-SX1262 套件是在 2024 年 10 月 24 日 之前购买的,请按照此分步教程将固件刷写到您的设备上。请 不要使用 NRF-OTA 来更新固件,这可能会导致设备完全损坏。
步骤 1:首先,打开浏览器并访问 https://flasher.meshtastic.org/# 需要 Chrome 或 Edge 浏览器。
步骤 2:然后,使用合适的 USB 线将设备连接到 PC。您可能需要关闭设备,然后在插入 USB 线时按住 BOOT 按钮。
步骤 3:按照以下提供的说明执行后续的刷写操作。选择设备为 "Seeed XIAO S3",固件为最新版本,然后点击 "Flash"。如果您想覆盖之前的固件,不要忘记勾选 "Full Erase and Install"。

软件概述
Meshtastic 为用户提供了多个平台软件可供选择,包括 Android 应用、Apple 应用、网页客户端。它还为开发者提供了 Python CLI、Linux Native 和集成方法。
具体信息请参考 Meshtastic 官方网站。
- Android App:Android 应用可在 F-Droid 仓库和 Google Play Store 上获得。这允许您通过蓝牙、Wi-Fi(如果在同一网络中)或 USB On-The-Go (OTG) 从您的 Android 手机连接到您的 Meshtastic 设备。
- Apple App:可在 app store 上获得。默认情况下,iOS 版 Meshtastic 应用支持使用原生离线 Apple Maps。
- Web Client:Meshtastic Web 是一个直接在您的浏览器中运行的 Meshtastic 客户端。
- Python CLI:python pip 包安装了一个 "meshtastic" 命令行可执行文件,它将通过网络发送的数据包显示为 JSON,并让您查看来自 meshtastic 设备的串行调试信息。
- Linux Native:由于 Portduino 框架,设备软件也可以在原生 Linux 机器上运行。
- Meshtastic Integrations:Meshtastic 生态系统具有高度可扩展性,允许与许多现有软件产品和项目轻松集成。
设备连接
在使用 Meshtastic 之前,需要先连接设备。有两种连接方法。第一种是使用扩展板,相应的信息将显示在显示屏上。然后,可以根据反映的信息在相应平台上进行配置。第二种是连接 XIAO 和 Wio-SX1262 模块,并使用串口工具获取节点 ID 和密码。
连接到电池
XIAO ESP32S3 内置电源管理芯片,允许 XIAO ESP32S3 通过使用电池独立供电,或通过 XIAO ESP32S3 的 USB 端口为电池充电。
如果您想为 XIAO 连接电池,我们建议您购买合格的带有保护电路的可充电3.7V 锂电池。焊接电池时,请注意区分正负极。电源的负极应该是最靠近 USB 端口的一侧,电源的正极是远离 USB 端口的一侧。
连接到扩展板
刷写固件并下载 Meshtastic 应用后,扩展板将是连接和附加应用的好工具,例如轻松添加 Grove 传感器和模块。
步骤 1:确保要连接的设备(如"设备")已开启并处于可发现状态。并在您的手机上打开 Meshtastic 应用。
步骤 2:在 Meshtastic 应用中,右下角有一个"+"图标。点击它让应用开始扫描附近可连接的设备。然后选择 OLED 显示屏上显示的相应设备 ID。
步骤 3:正确选择后,输入 OLED 显示屏上显示的代码。按下按钮切换显示。
按钮功能:
- 按一次切换屏幕。
- 按两次广播。
- 按三次切换 GPS 模式。
步骤 4:设置 Lora 区域,然后设备将重启。
步骤 5:完成重启后,可以在 Meshtastic 应用和 OLED 显示屏上检查设备状态。
串口工具
选择您喜欢的串口调试工具。我将以 mac 上的 Comtool 为例。选择串口连接,选择相应的端口,将波特率配置为 115200,并打开 RTS 和 DTR。打开连接,您可以看到连接数据。 搜索 "nodenum" 以找到相应的节点 ID。其默认密码是 123456。

nodenum 的最后四位数字是 meshtastic 应用发现的设备编号 ID。例如,"nodenum 0x9e20d02c" 在 meshtastic 中是 "Meshtastic_d02c"。
连接到 SX-1262
SX-1262 可以通过 B2B 接口连接到 Xiao ESP32-S3。SX-1262 使用 SPI 与 Xiao ESP32-S3 通信。
兼容的 SX-1262 只能在套件内购买。
与 Wio Tracker T1000-E 通信
步骤 1. 按照 wiki 连接 Wio Tracker T1000-E。
步骤 2. 确保以下设置与您在 XIAO ESP32S3 上的 Meshatastic 配置相同。
- 设备激活和设置
- 确保两个设备都已开启并处于正常工作状态。
- 设备的无线通信功能(如蓝牙、LoRa 等)应该启用。检查相关设置以确保它没有被意外关闭或限制。
- 距离和信号强度
- 两个设备之间的距离不能太远。经过初步测试,带有 2 dbm IPEX 天线的 XIAO ESP32S3 for Meshtastic 的通信距离超过 2.5 公里。一般来说,在更开阔的环境中,可以超过 20 公里。
- 网络设置
- 确保设备处于相同的网络模式或信道设置。使用 Meshtastic APP 轻松设置为相同的 'lora region' 和 'Modem preset'。

步骤 3. 与 Wio Tracker T1000-E 通信
连接后,您可以开始通过 Meshtastic 网络发送和接收消息。消息可以是基于文本的,或者根据设备和应用的功能可能支持其他功能。您还可以监控网络活动并查看当前连接和活跃的设备。

传感器连接
在 meshtastic 应用中,Wio-SX1262 与 XIAO esp32s3 套件能够支持广泛的传感器。当与 XIAO 扩展板结合使用时,它可以支持众多 Grove 传感器,请查看这里。此外,当与 GNSS 附加模块结合时,它形成了 meshtastic 中具有 GPS 功能的最小模块。
温湿度传感器
| DHT20 温湿度传感器 |
|---|
![]() |
步骤 1:将 Grove DHT20 传感器连接到 XIAO 扩展板
步骤 2:在 Meshtastic APP 中启用 Detection Sensor
GNSS 传感器
| L76K GNSS 模块适用于 XIAO |
|---|
![]() |
初始配置
更多详情,请参考 Meshtastic。
无线电配置
Meshtastic 固件中有几个配置部分,这些部分被分离出来,以便可以作为小的管理消息通过网格发送。
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| 蓝牙 | 蓝牙配置选项包括:启用、配对模式和固定 PIN。 |
| 频道 | 频道配置选项包括:索引、角色和设置。 |
| 设备 | 设备配置选项包括:设备角色、串行输出、调试日志和恢复出厂设置。 |
| 显示 | 显示配置选项包括:屏幕开启持续时间、自动轮播间隔、始终指向北方和 GPS 格式。 |
| LoRa | LoRa 配置选项包括:区域、调制解调器预设、最大跳数、发射功率、带宽、扩频因子、编码率、频率偏移、禁用发射和忽略传入数组。 |
| 网络 | 网络配置选项包括:WiFi 启用、WiFi SSID、WiFi PSK、WiFi 模式和 NTP 服务器。 |
| 位置 | 位置配置选项包括:GPS 启用、GPS 更新间隔、GPS 尝试时间、固定位置、智能广播、广播间隔和位置数据包标志。 |
| 电源 | 电源配置选项包括:充电电流、省电模式、断电后关机、ADC 乘数覆盖等待蓝牙间隔、轻度睡眠间隔和最小唤醒间隔。 |
| 用户 | 用户配置选项包括:长名称、短名称和是否已授权。 |
模块配置
模块包含在固件中,允许用户扩展其网格或设备的功能。
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| 环境照明 | 调整 NCP5623 I2C RGB LED 的亮度。 |
| 音频 | 在某些设备上启用对 Codec2 语音通信的支持。 |
| 预设消息 | 设置一些预定义消息,使用输入设备(如旋转编码器)直接从设备发送。 |
| 检测传感器 | 配置 GPIO 引脚以监控指定的高/低状态并发送文本警报。 |
| 外部通知 | 传入消息能够使用您连接到设备的电路(LED、蜂鸣器等)向您发出警报。 |
| MQTT | 将数据包转发到 MQTT 服务器。这允许本地网格上的用户通过互联网与另一个网格上的用户通信。 |
| 邻居信息 | 向网格发送 0 跳邻居的信息。 |
| 人流计数器 | 计算经过节点的 BLE 和 Wifi 设备数量。 |
| 距离测试 | 定期发送带有 GPS 位置的消息,以测试设备可以通信的距离。需要(至少)一个设备设置为发送器,一个设置为接收器。接收器将把所有传入消息记录到 CSV 文件中。 |
| 远程硬件 | 通过网格远程设置和读取 GPIO 状态。 |
| 串行模块 | 通过串行端口发送字符串来跨网格发送消息。 |
| 存储转发 | 在设备上存储消息,以便在断开连接的客户端重新加入网格后进行传递。 |
| 遥测 | 将传感器连接到设备并定期向网格传输读数。 |
| 路由跟踪 | 跟踪用于将消息跳转到特定目的地的节点。 |
资源
- [PDF]与 Xiao ESP32-S3 兼容的 SX1262 原理图
- [PDF]Wio-SX1262 模块数据手册
- [RAR]Wio-SX1262 for XlAO 3D 文件
- [PDF] Seeed Studio XIAO ESP32S3 原理图
- XIAO ESP32S3 套件 Kicad 库
- [STEP] Seeed Studio XIAO ESP32S3 3D 模型
- [ZIP] Seeed Studio XIAO ESP32S3 Eagle 库
- [DXF] Seeed Studio XIAO ESP32S3 DXF 尺寸图
- [LBR] Seeed Studio XIAO ESP32S3 Eagle 封装
- [ZIP] Seeed Studio XIAO ESP32S3 出厂固件
- [XLSX] Seeed Studio XIAO ESP32S3 引脚图表
- 🔗 [Kicad] Seeed Studio XIAO ESP32S3 封装
- 外壳 3D 文件
课程资源

技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。