Meshtastic Network Monitor
Meshtastic Network Monitor 简介
Meshtastic Network Monitor 是一款工具,可用于可视化、管理和监控 Meshtastic Mesh 网络中的节点。它提供有关设备状态、路由和通信的实时信息。该监视器是 Meshtastic 分析器,通过连接的网关或 MQTT 服务器收集数据,可视化网络拓扑,并显示节点信息,例如电池状态、信号强度和 GPS 位置。它也可以作为 Meshtastic 节点地图使用。

使用场景
- Meshtastic 节点地图。用于在偏远地区跟踪和可视化室外节点。
- Meshtastic 分析器。用于监控 Mesh 网络中的通信性能和路由情况。
- Meshtatsic 监视器。用于调试和测试 Meshtastic 设备的网络连接性。
常见 Meshtastic 监视器
如何连接到 Meshtastic 监视器
- 设置你的 Meshtastic 节点,并确保它们组成一个可正常工作的 Mesh 网络。
- 将至少一个节点配置为网关(例如 MQTT 网关)。
- 将监视器应用连接到网关或 MQTT 服务器。
- 在监视器界面中确认节点可见并且正在上报状态。
Meshsense 入门
配置
应用准备
为你的平台下载并安装 Meshsense 应用程序:Meshsense App Download

设备准备
你需要一个配置为 MQTT 网关的 Seeed Xiao ESP32S3 & SX1262 Meshtastic Kit。这可以在你的 Meshtastic 网络和 Meshsense 之间实现实时通信。如果你还想监控和显示位置,请添加一个 GPS 模块。
| XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262 Kit for Meshtastic & LoRa | (可选)L76K GNSS 模块 |
|---|---|
![]() | ![]() |
MQTT 网关配置
按照官方配置教程来设置 mqtt:Xiao ESP32S3 & SX1262 MQTT Gateway Setup
若要显示实时 GPS 位置,请确保在你的节点上启用了 GPS。在配置 MQTT 时,请确认已允许位置上报。

网络连接
将你的电脑连接到与 Xiao ESP32S3 Kit 相同的 Wi-Fi 网络。请确保它是 2.4G Wi-Fi。
打开串口终端(例如 Arduino Serial Monitor 或 PuTTY)以查找 Xiao 设备的 IP 地址。你也可以使用 Meshtastic web serial monitor。

在 Meshsense 设备连接字段中输入该 IP 地址。

连接成功后,你的 Meshtastic 节点应会出现在 Meshsense 中。

位置显示
硬件设置
若要显示节点位置,请将 L76K GPS 模块 连接到 Xiao ESP32S3 Kit。点击这里立即获取。
软件设置
- 在 Meshsense 应用中,确保已启用 GPS 上报。
- 连接成功后,应用会在地图上显示每个节点的实时位置。你可以在 APP 上直接查看你的节点位置。

在 Meshsense 网站地图上,你同样可以看到你的实时位置。

通过上述设置,你可以高效管理你的私有 Meshtastic 网络,并在 Meshsense 中直观地查看节点行为。