Skip to main content

SenseCraft Model Assistant 与 Seeed Studio XIAO ESP32S3 入门指南

介绍​

SenseCraft Model Assistant 是一个专注于嵌入式 AI 的开源项目。我们针对实际应用场景优化了 OpenMMLab 的优秀算法,使实现更加用户友好,在嵌入式设备上实现更快、更准确的推理。

所需硬件​

所需软件​

如何安装​

安装 ESP-IDF​

按照 ESP-IDF 入门指南 的说明来设置工具链和 ESP-IDF 本身。

接下来的步骤假设此安装成功并且 IDF 环境变量已设置。具体来说:

  • 已设置 IDF_PATH 环境变量
  • idf.py 和 Xtensa-esp32 工具(例如 xtensa-esp32-elf-gcc)在 $PATH 中

获取子模块​

切换到项目的根目录并运行以下命令来获取子模块:

git clone https://github.com/Seeed-Studio/edgelab-example-esp32 && cd edgelab-example-esp32
git submodule init
git submodule update

如何使用​

构建示例​

进入示例目录(examples/<example_name>)并构建示例。

设置 IDF_TARGET(对于 ESP32-S3 目标,需要 IDF 版本 release/v4.4)

idf.py set-target esp32s3

配置示例

idf.py menuconfig
  • 在 Component config -> SenseCraft Model Assistant Configuration -> Camera Configuration -> Select Camera Pinout 中选择摄像头模块 img
  • 在 Component config -> SenseCraft Model Assistant Configuration -> LCD Configuration -> Select LCD Pinout 中选择 LCD 模块 img

要构建此项目,请运行:

idf.py build

加载并运行示例​

要烧录(将 /dev/ttyUSB0 替换为设备串口):

idf.py --port /dev/ttyUSB0 flash

监控串口输出:

idf.py --port /dev/ttyUSB0 monitor

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...