Skip to main content

XIAO ESP32-S3 与 MicroBlocks

MicroBlocks​

MicroBlocks 是一种积木式编程语言,让初学者(9 岁到成人)能够轻松地为微控制器编程。尽管看起来简单,MicroBlocks 实际上是一种功能强大的编程语言,性能比 MicroPython 更好;能够控制 GPIO 引脚并通过 I2C、SPI 和串口与外设接口;拥有近 200 个扩展库。事实上,一些硬件设计师更喜欢使用 MicroBlocks 进行快速原型设计和测试,因为它具有快速、交互式的开发周期。

XIAO ESP32S3 引脚图和硬件特性​

该开发板通过外部天线(已提供)提供 Wi-Fi 和 BLE 连接功能。

该开发板有 11 个 GPIO 引脚(引脚 0..10)。 Sense 版本在摄像头板上有两个额外的 GPIO 引脚(引脚 11..12)。 引脚 0..5 和 8..10 可以作为模拟输入。

引脚 13 是黄色用户 LED(反向逻辑)。

Sense 版本包含一个扩展板,配有摄像头(OV2640 摄像头,分辨率为 1600x1200,或 OV3660,分辨率为 2048x1536)和数字麦克风。

注意:MicroBlocks 尚未实现摄像头支持,但将来可能会添加。

安装 MicroBlocks 固件​

该开发板的 MicroBlocks 固件可以直接从 MicroBlocks 编辑器安装。

使用数据 USB 线(不是仅供电线)将开发板连接到计算机。

在 Chrome 或 Edge 浏览器中运行 MicroBlocks 编辑器。

在齿轮菜单中启用"advanced mode":

从展开的齿轮菜单中选择 install ESP firmware from microblocks.fun:

选择 xiao esp32 s3:

出现提示时,使用 "Connect" 按钮(插头图标)打开与开发板的 USB 连接。当固件安装过程开始时,会出现进度指示器:

固件安装需要 30 到 60 秒。在完成之前不要切换浏览器标签页。

固件安装完成后,您可以将开发板连接到 MicroBlocks 并开始编程!

引导加载程序模式​

在 ESP32 开发板上安装 MicroBlocks 固件时,通常不需要手动进入引导加载程序模式。

如果需要进入引导加载程序模式,请在按下并释放 R(复位)按钮的同时按住 B(引导)按钮。 您也可以在按住 B 按钮的同时将开发板连接到计算机。

USB 连接器两侧的小 B 和 R 按钮很难按; 您可能需要使用指甲或小工具来按压它们。

将开发板连接到 MicroBlocks​

使用数据 USB 线(不是仅供电线)将开发板连接到计算机。

在 Chrome 或 Edge 浏览器中运行 MicroBlocks 编辑器。 点击 connect(插头图标)按钮:

从菜单中选择 connect (USB):

注意: 您也可以通过在连接菜单中选择 connect (BLE) 进行无线连接。

从对话框中选择您的开发板并点击 connect 按钮:

开发板连接后会出现绿色圆圈和开发板名称:

在 MicroBlocks 中编程​

MicroBlocks 是一个实时编程环境,因此您可以边编程边测试。 点击积木块和脚本来运行它们。 将积木块拖到脚本面板中并组装它们来创建脚本。

您的代码存储在持久闪存中,即使开发板未连接到 MicroBlocks 编辑器也可以运行。 when started 积木块下的脚本在开发板通电时运行。

MicroBlocks 支持并发。最多可以同时运行十个脚本。

除了许多内置积木块外,MicroBlocks 还有近 200 个库 来支持额外的功能和外设。 点击 Add Library 按钮来添加库。

示例​

这个脚本将闪烁黄色用户 LED:

积木块参考包含许多其他示例。

项目演示​


为了更全面的演示,创客 Zeller 使用 XIAO ESP32S3、XIAO 扩展板以及 Grove 扬声器和 Grove 按钮配件创建了一个情绪播放器。使用 MicroBlocks,您可以创建自己喜欢的图案和音乐,而无需编写复杂的代码。详细的分步教程可以在 Hackster 上找到。

特别感谢​

特别感谢 MicroBlocks 的 John 撰写本文。

MicroBlocks 资源​

Loading Comments...