XIAO MG24 与 PlatformIO

PlatformIO 介绍
PlatformIO 是一个集成了多种类型开发板的开发平台,具有良好的可扩展性。如果平台没有您需要的类型,您可以手动添加开发板类型。您在 Arduino 上编写的代码可以在这里使用,只需添加相应的库即可。
在本教程中,我们将介绍如何在 PlatformIO 中安装和运行示例代码。
在 XIAO MG24 上使用 PlatformIO
步骤 1. 从官方网站安装 PlatformIO
如果您还没有安装 PlatformIO 软件,可以点击上面的链接。
步骤 2. 在 PlatformIO 中创建任意项目
这里您可以选择任何一个开发版本来创建项目文件,我以 XIAO ESP32 C3 为例。
| 操作一 | 操作二 |
|---|---|
![]() | ![]() |
步骤 3. 修改 platformio.ini 文件
当您成功创建 PlatformIO 文件后,左侧栏会出现许多文件。我们可以看到一个名为 platform.ini 的文件。接下来,我们需要替换其中的内容。

| 操作三 |
|---|
您需要复制以下代码并替换 platform.ini 文件中的内容
[env:seeed_xiao_mg24]
platform = https://github.com/Seeed-Studio/platform-seeedboards.git
board = seeed-xiao-mg24
framework = arduino
tip
记住保存文件,按 ctrl+s,它会开始加载
步骤 4. 编译和烧录
接下来我们使用这段代码进行编译和烧录
#include <Arduino.h>
void setup() {
// initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
delay(1000); // wait for a second
}

| 操作四 |
|---|
显示编译成功,然后我们可以连接 XIAO MG24 进行烧录。
步骤 5. 结果

技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。