Seeed Studio XIAO nRF52840 与 PlatformIO
PlatformIO 是一个集成了多种开发板类型的开发平台,具有良好的可扩展性。如果平台没有您需要的类型,您可以手动添加开发板类型。您在 Arduino 上编写的代码可以使用它,只需添加相应的库即可。
在本教程中,我们将介绍如何在 PlatformIO 中安装和运行示例代码。
在 XIAO nRF52840 上使用 PlatformIO
步骤 1. 从官方网站安装 PlatformIO
如果您尚未安装 PlatformIO 软件,可以点击上面的链接。
步骤 2. 在 PlatformIO 中创建任意项目
由于平台已经有我们的 XIAO ESP32S3 和 XIAO ESP32C3 开发板选项,我们可以选择其中一个来创建我们的文件。当然,其他文件也可以,没关系。项目名称也可以任意选择。这里我以 XIAO ESP32 C3 为例。
| 操作一 | 操作二 |
|---|---|
![]() | ![]() |
tip
在此之前,我已经安装了 XIAO ESP32C6 和 XIAO nRF52840 安装包,所以您可以看到操作二中的图像有 XIAO ESP32C6 和 XIAO nRF52840 的选项,但您在执行操作时没有这些选项
步骤 3. 修改 platformio.ini 文件
当您成功创建 PlatformIO 文件后,左侧栏会出现许多文件。我们可以看到一个名为 platform.ini 的文件。接下来,我们需要替换其中的内容

| 操作三 |
|---|
您需要复制以下代码并替换 platform.ini 文件中的内容
[env:seeed_xiao_nrf52840_sense]
platform = https://github.com/Seeed-Studio/platform-seeedboards.git
board = seeed-xiao-afruitnrf52-nrf52840
framework = arduino
tip
记住保存文件,按 ctrl+s,它会开始加载
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。