Skip to main content

XIAO nRF54LM20A Sense 入门指南

介绍​

Seeed Studio XIAO nRF54LM20A Sense 是一款基于 Nordic Semiconductor nRF54LM20A SoC 的紧凑型、超低功耗无线开发板。它集成了 128 MHz Arm Cortex-M33 处理器、512 KB RAM、2 MB 片上 NVM、多协议 2.4 GHz 无线连接、板载 IMU、数字麦克风、8MB 外部 Flash、IPEX 天线连接器以及 nPM1300 PMIC,可用于先进的电池供电物联网、可穿戴设备、智能感知和边缘 AI 应用。

规格参数​

产品名称Seeed Studio XIAO nRF54LM20ASeeed Studio XIAO nRF54LM20A Sense
处理器Arm® Cortex®-M33 128 MHz & RISC-V 128 MHz 协处理器
RAM512KB
Flash2 MB 非易失性存储器 (NVM)
外部 Flash8MB 板载外部 Flash
PMIC / 电池nPM1300 PMIC,用于电源调节和电池充电
接口

28x GPIO 引脚
9x 模拟引脚
1x I2C
1x UART
1x SPI
1x NFC
1x SHPHLD

板载资源

1x 用户 LED(R/G/B 三色)
1x 充电 LED(电池充电指示灯)
1x 复位按钮
1x 用户按钮
1x IPEX4 连接器(用于外接天线)

1x 用户 LED(R/G/B 三色)
1x 充电 LED(电池充电指示灯)
1x 复位按钮
1x 用户按钮
1x IPEX4 连接器(用于外接天线)
1x 六轴 IMU
1x PDM 麦克风

无线连接

Bluetooth LE 6.0(包含 Channel Sounding)
Bluetooth Mesh
NFC
Thread
Zigbee
Matter
Amazon Sidewalk
专有 2.4 GHz 协议

电源输入

Type-C:5V
电池:3.7V

低功耗模式 (3.7V@2A)/

轻睡眠:约 9.96µA
深度睡眠(系统关闭):约 4.76µA
深度睡眠(系统关闭,GRTC 唤醒):约 4.92µA
船运模式:0.33µA

软件兼容性

Nordic nRF Connect SDK(基于 Zephyr RTOS)
PlatformIO(基于 Zephyr RTOS)

工作温度-20°C 至 70°C
尺寸21 x 17.8mm

特性​

  • 具备高级连接与安全性的强大 SoC

    Seeed Studio XIAO nRF54LM20A Sense 是一款由 Nordic Semiconductor nRF54LM20A SoC 驱动的紧凑型、超低功耗无线开发板。它配备 128 MHz Arm Cortex-M33 处理器、512 KB RAM、2 MB 片上 NVM、128 MHz RISC-V 协处理器、多协议 2.4 GHz 无线连接、板载 IMU、数字麦克风、8MB 外部 Flash、IPEX 天线连接器以及 Nordic nPM1300 PMIC,用于高效电源管理。凭借对 Bluetooth LE、Bluetooth Channel Sounding、Bluetooth Mesh、Thread、Zigbee、Matter 以及最高 4 Mbps 的专有 2.4 GHz 协议的支持,该开发板专为下一代互联产品而设计。板载的运动与音频传感器使其非常适合可穿戴设备、智能感知、TinyML、手势识别、语音触发设备以及电池供电的物联网应用。

  • 超低功耗效率

    基于 Nordic nRF54LM20A 和 nPM1300 PMIC,XIAO nRF54LM20A Sense 在电池供电(BAT)下实现了仅 4.76 µA 的实测深度睡眠电流。结合 nPM1300 PMIC 及其 0.33 µA 船运模式 BAT 电流,在无线工作状态下,以 3.7 V 模拟电池输入、发射功率设置为 +8 dBm 时,其平均电流仅为 3.87 mA,非常适合长寿命电池供电的传感应用、可穿戴设备以及始终在线的物联网设备。

  • 精简的开发体验

    对 Nordic nRF Connect SDK 和 PlatformIO(Zephyr)的全面支持,使嵌入式开发流程更加高效。

硬件概览​

XIAO nRF54LM20A 正面​

XIAO nRF54LM20A 背面​

引脚图​

XIAO 引脚功能芯片引脚描述
电源引脚
VBUSVBUS-5V 电源输入/输出
GNDGND-地
3V33V3-OUT-3.3V 电源输出
BAT+BAT+-电池输入(通过 I²C 由 nPM1300 监测)
BAT-BAT--电池负极端子
SHPHLDSHPHLD-PMIC 船运/休眠模式控制(超低功耗出厂状态)
系统与控制引脚
RESETRESET-板级复位
SWCLKSWCLKnRF54LM20A SWCLK / SAMD11 SWCLK串行线时钟(用于 nRF54 和 SAMD11)
SWDIOSWDIOnRF54LM20A SWDIO / SAMD11 SWDIO串行线数据(用于 nRF54 和 SAMD11)
SAMD11_RESETRESETSAMD11 RESETSAMD11 协处理器复位
用户与 LED 引脚
-USER_BUTTONP0.09用户按钮输入
-RGB-BP1.23板载 RGB LED 蓝色通道
-RGB-GP1.24板载 RGB LED 绿色通道
-RGB-RP1.22板载 RGB LED 红色通道
模拟输入 (ADC) 引脚
A0AIN0P1.00模拟输入 0 / GPIO
A1AIN1P1.31模拟输入 1 / GPIO
A2AIN2P1.30模拟输入 2 / GPIO
A3AIN3P1.29模拟输入 3 / GPIO
A7AIN7P1.03模拟输入 7 / GPIO
I2C 引脚
SDAI2C_SDAP1.03I2C 数据线(IMU 与外设)
SCLI2C_SCLP1.07I2C 时钟线(IMU 与外设)
-BAT_SDAP1.18电池监测 I2C SDA(nPM1300)
-BAT_SCLP1.17电池监测 I2C SCL(nPM1300)
UART 引脚
TXUART_TXP1.08UART 发送
RXUART_RXP1.09UART 接收
SPI 引脚
MOSISPI_MOSIP1.06SPI 主出从入
MISOSPI_MISOP1.05SPI 主入从出
SCKSPI_SCKP1.04SPI 串行时钟
板载外设引脚
-MIC_DATP1.14麦克风数据线
-MIC_CLKP1.13麦克风时钟线
-IMU_SDAP0.08IMU I2C SDA(板载 IMU)
-IMU_SCLP0.07IMU I2C SCL(板载 IMU)
-IMU_CSP3.12IMU 片选
-IMU_INT1P0.06IMU 中断 1
-NFCP1.02 / P1.01NFC 天线引脚
-GRTCP0.04 / P0.05通用 RTC 引脚

使用 PlatformIO 快速上手​

在本节中,我们将通过 RGB LED 的多彩闪烁效果,带你快速上手 XIAO nRF54LM20A。 请先完成下面的软硬件准备,为后续在 XIAO 上的开发做好环境搭建。

硬件准备​

你需要准备以下物品:

Seeed Studio XIAO nRF54LM20A Sense

下载 VS Code​

根据你所使用的系统下载 VS Code

安装 PlatformIO 扩展​

打开 VSCode,点击 Extensions,然后搜索 PlatformIO 并选择安装。安装完成后,重启 VSCode。

安装 platform-seeedboards 平台包​

Seeed Studio XIAO 系列开发板使用自定义的 PlatformIO 平台,因此你需要手动安装对应的平台包。

  • 全新安装请运行以下命令:
pio pkg install -g -p "https://github.com/Seeed-Studio/platform-seeedboards.git"

  • 如果你之前已经在 PlatformIO 中使用过 Seeed Studio XIAO 系列开发板,请运行下面的命令进行更新:
# for Windows
pio pkg update -g -p "GitHub - Seeed-Studio/platform-seeedboards: Seeed Boards: development platform for PlatformIO"
# for macOS/Linux
pio pkg uninstall -g -p "SeeedStudio" && pio pkg install -g -p "SeeedStudio=GitHub - Seeed-Studio/platform-seeedboards: Seeed Boards: development platform for PlatformIO" --force

tip

如果你想使用已有的 PlatformIO 项目,请将 platformio.ini 的内容替换为如下所示:

[env:seeed-xiao-nrf54lm20a]
platform = https://github.com/Seeed-Studio/platform-seeedboards.git
framework = zephyr
board = seeed-xiao-nrf54lm20a

创建新项目​

  1. 打开 PlatformIO 扩展并选择 Create New Project。

  1. 设置项目名称,选择开发板、框架以及文件存储路径。

  1. 创建完成后,会弹出打开工作区的提示,点击 OK。

  1. 进入项目文件夹。如果你没有指定自定义路径,文件将存储在默认目录中。
  • Windows 默认路径:
<path>: C:\Users\your_name\Documents\PlatformIO\Projects
  • Mac / Linux 默认路径:
<path>: ~/Documents/PlatformIO/Projects

本教程基于 Zephyr RTOS 开发。项目由三个核心文件组成:

  • main.c:包含应用逻辑的主程序。
  • app.overlay:用于硬件外设配置的 Devicetree 覆盖文件。
  • prj.conf:用于启用所需 Zephyr 模块的项目配置文件。
  1. 添加 main.c 程序
main.c

/*
* Copyright (c) 2016 Intel Corporation
*
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/

#include <zephyr/kernel.h>
#include <zephyr/device.h>
#include <zephyr/drivers/pwm.h>
#include <nrfx_power.h>

#define PWM_PERIOD_NS 1000000U
#define STEP_TIME_MS 500

#define LED_R_NODE DT_ALIAS(pwm_led0)
#define LED_G_NODE DT_ALIAS(pwm_led2)
#define LED_B_NODE DT_ALIAS(pwm_led1)

#if !DT_NODE_EXISTS(LED_R_NODE) || !DT_NODE_EXISTS(LED_G_NODE) || !DT_NODE_EXISTS(LED_B_NODE)
#error "This RGB blink demo expects pwm-led0/pwm-led1/pwm-led2 devicetree aliases"
#endif

static const struct pwm_dt_spec led_r = PWM_DT_SPEC_GET(LED_R_NODE);
static const struct pwm_dt_spec led_g = PWM_DT_SPEC_GET(LED_G_NODE);
static const struct pwm_dt_spec led_b = PWM_DT_SPEC_GET(LED_B_NODE);

struct rgb_step {
uint8_t r;
uint8_t g;
uint8_t b;
uint32_t delay_ms;
};

static int pwm_set_u8(const struct pwm_dt_spec *led, uint8_t level)
{
uint32_t duty_ns = (PWM_PERIOD_NS * (uint32_t)level) / 255U;

return pwm_set_dt(led, PWM_PERIOD_NS, duty_ns);
}

static int rgb_set(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b)
{
int ret;

ret = pwm_set_u8(&led_r, r);
if (ret < 0) {
return ret;
}

ret = pwm_set_u8(&led_g, g);
if (ret < 0) {
return ret;
}

ret = pwm_set_u8(&led_b, b);
if (ret < 0) {
return ret;
}

return 0;
}

int main(void)
{
int ret;

#if defined(CONFIG_NRFX_POWER)
nrfx_power_constlat_mode_request();
#endif

if (!device_is_ready(led_r.dev) || !device_is_ready(led_g.dev) || !device_is_ready(led_b.dev)) {
return -1;
}

static const struct rgb_step demo[] = {
{ 255, 0, 0, STEP_TIME_MS },
{ 0, 255, 0, STEP_TIME_MS },
{ 0, 0, 255, STEP_TIME_MS },
{ 255, 255, 0, STEP_TIME_MS },
{ 0, 255, 255, STEP_TIME_MS },
{ 255, 0, 255, STEP_TIME_MS },
{ 255, 255, 255, STEP_TIME_MS },
{ 0, 0, 0, STEP_TIME_MS },
};

while (1) {
for (size_t i = 0; i < ARRAY_SIZE(demo); i++) {
ret = rgb_set(demo[i].r, demo[i].g, demo[i].b);
if (ret < 0) {
return ret;
}
k_msleep(demo[i].delay_ms);
}
}

return 0;
}
  1. 添加 app.overlay 文件

在新创建的空白示例中不存在 Devicetree 覆盖文件,你需要在 zephyr 目录下添加该文件。

app.overlay
/*
* Device tree overlay for XIAO nRF54LM20A RGB LED PWM demo.
*
* PWM20 peripheral is used for RGB LED control:
* - Channel 0: P1.22 (Red LED) -> pwm_led0
* - Channel 1: P1.23 (Blue LED) -> pwm_led1
* - Channel 2: P1.24 (Green LED) -> pwm_led2
*/

&pwm20 {
status = "okay";
};

/ {
pwmleds {
compatible = "pwm-leds";

pwm_led0: pwm_led_0 {
pwms = <&pwm20 0 PWM_MSEC(20) PWM_POLARITY_INVERTED>;
label = "Red LED";
};

pwm_led1: pwm_led_1 {
pwms = <&pwm20 1 PWM_MSEC(20) PWM_POLARITY_INVERTED>;
label = "Blue LED";
};

pwm_led2: pwm_led_2 {
pwms = <&pwm20 2 PWM_MSEC(20) PWM_POLARITY_INVERTED>;
label = "Green LED";
};
};
};

/ {
aliases {
pwm-led0 = &pwm_led0;
pwm-led1 = &pwm_led1;
pwm-led2 = &pwm_led2;
};
};
  1. 修改 prj.conf 并启用相应配置。
CONFIG_GPIO=y
CONFIG_PWM=y
CONFIG_SERIAL=n

编译并上传程序​

下面介绍两种编译和上传的方法。

  1. 通过按钮进行编译和上传

  1. 通过命令行进行编译和上传
pio run -e seeed-xiao-nrf54lm20a -t upload -v

观察运行效果​

蓝牙天线​

本开发板使用外置蓝牙天线。为了确保更好的蓝牙信号质量并提升你的蓝牙使用体验,建议安装蓝牙天线。 连接方式如下图所示:

Bluetooth antenna connection

电池使用​

XIAO nRF54LM20A 支持使用 3.7V 锂电池作为电源输入。你可以参考下图进行接线。

电池接线
caution

焊接时请务必注意不要让正负极短路,以免烧毁电池和设备。 如果电池本身带电,切勿直接焊接到电路板上,否则可能烧毁电路板。在电路上电的情况下发生短路风险极大,建议使用适配器。

电池使用说明:

  1. 请使用符合规格要求的合格电池。
  2. 使用电池时,XIAO 可以通过数据线连接到你的计算机设备,请放心,XIAO 内置电路保护芯片,使用安全。

充电指示灯工作效果​

本示例通过读取 nPM1300 的 VBUS、VBAT 和 IBAT 状态来控制板载 LEDDRV1:充电时 LED 亮起,当电池充满、电池未连接或 USB 线被拔出时 LED 熄灭。同时,程序会通过串口输出电池电压、充电电流和充电状态,方便监控充电过程。


电池电压检测​

XIAO nRF54LM20A 集成了电池电压检测功能,核心是利用 nPM1300-CAA 负载开关高效管理电池电量测量。本指南将重点分析电池检测的软件实现 (尤其是 main.c 代码),并指导你如何在 PlatformIO 环境中轻松部署和使用该功能,从而避免直接使用 Zephyr NCS SDK 带来的复杂性。

XIAO nRF54L15 BLE Advertising Power Consumption

电池检测原理图

nPM1300-CAA 芯片的作用:

nPM1300-CAA 是一款高度集成的电源管理 IC(PMIC),替代了 TPS22916 的简单负载开关功能。它不仅控制用于低功耗监测的电池电压切换,还集成了充电、稳压以及精确的电量计(通过电压、电流、温度)功能,以最大化 nRF54LM20A 的电池寿命。


note

以下示例同时适用于 PlatformIO 和 nRF Connect SDK。在 PlatformIO 中可以直接使用,而在 SDK 中则需要手动添加文件。请参考此链接

外设概览​

该板上的外设电路包括一个 IMU 和一个麦克风。你可以在下图中看到它们的位置:

IMU 和麦克风位置

IMU​

XIAO nRF54LM20A Sense 搭载了一颗 LSM6DS3TR-C IMU,集成 3 轴加速度计和 3 轴陀螺仪。

MIC​

XIAO nRF54LM20A Sense 配备了一颗 MSM261DGT006 数字麦克风,用于音频采集。

常见问题​

Q1:修改配置文件后遇到构建错误,该怎么办?

如果你之前已经构建过项目,之后又修改了配置文件(例如 prj.conf、app.overlay 或 CMakeLists.txt),建议在重新构建前先清理构建缓存。这样可以避免由于缓存文件过期或损坏而导致的编译错误。

运行以下命令:

pio run -t clean

Q2:为什么安装后会出现 zsh: command not found: openocd?(macOS)

此问题通常是因为 OpenOCD 可执行文件所在目录尚未添加到系统 PATH 中。你可以使用以下命令将其永久添加到 ~/.zshrc 文件中。

注意: 此解决方案仅适用于 macOS。

echo 'export PATH="$HOME/Library/Application Support/Seeed/OpenOCD/tool-openocd/bin:$PATH"' >> ~/.zshrc
source ~/.zshrc
openocd --version

如果成功显示版本号,则说明配置已完成。


Q3:多次安装 Seeed Studio XIAO 平台后,PlatformIO 项目下拉列表失效怎么办?

如果你多次安装了不同版本的 Seeed Studio XIAO PlatformIO 平台,重复或过期的平台包可能会导致版本冲突,从而使 PlatformIO 项目无法正确加载。

建议删除所有旧的 Seeed 平台包,让 PlatformIO 自动下载最新的官方版本。

运行以下命令:

rm -rf ~/.platformio/packages/platform-seeed-* ~/.platformio/packages/framework-seeed-*

清理完成后,重新打开 PlatformIO 并重新构建你的项目。

资源​

Seeed Studio XIAO nRF54LM20A​

硬件设计

Seeed Studio XIAO nRF54LM20A Sense​

硬件设计

技术支持与产品讨论​

感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种交流渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...