Skip to main content

使用 Arduino 开发 Seeed Studio XIAO nRF54LM20A Sense

本节将引导你完成 Arduino 开发所需的硬件和软件准备。按照以下步骤操作,你将完成开发环境搭建、Arduino IDE 配置,并让你的 XIAO 开发板做好编程准备。完成设置后,你可以快速构建、上传并测试提供的示例草图。

入门指南​

硬件准备​

你需要准备以下物品:

Seeed Studio XIAO nRF54LM20A Sense

软件​

XIAO nRF54LM20A 支持使用 Arduino IDE 进行开发。开始之前,请先安装并配置 Arduino IDE。

tip

如果你是第一次使用 Arduino,我们强烈建议你参考文档 Getting Started with Arduino。

  • 步骤 1. 根据你的操作系统下载并安装稳定版本的 Arduino IDE。


  • 步骤 2. 启动 Arduino 应用程序。

  • 步骤 3. 打开 Arduino IDE > Settings,找到 Additional Boards Manager URLs,并添加以下 URL:

https://raw.githubusercontent.com/lolren/nrf54-arduino-core/main/package_nrf54l15clean_index.json
  • 步骤 4. 进入 Tools > Board > Boards Manager,搜索 nRF54L15 Boards 并安装。
  • 步骤 5. 连接开发板后,在 Arduino IDE 中选择以下开发板:

Tools > Board > nRF54L15 Boards > XIAO nRF54LM20A

上传程序​

下面的示例使用一个简单的闪烁程序。

步骤 1. 选择 Blink 示例代码进行测试。

步骤 2. 点击 Upload 编译并上传草图。


效果演示:

上传程序并按下复位按钮后,L 指示灯将以 1 秒的间隔闪烁。

数字​

数字引脚通常通过在高、低逻辑电平之间切换来控制外部传感器和执行器。本节使用 Grove Button 和 Grove Buzzer 搭配 Grove Base for XIAO,演示在 XIAO nRF54LM20A 上进行基本的数字输入和输出。

硬件准备​

Seeed Studio XIAO nRF54LM20A SenseSeeed Studio Grove Base for XIAO Grove - Piezo BuzzerGrove - Button

软件准备​

根据 XIAO nRF54LM20A 的引脚定义,D0 / P1.00 可用于连接 Grove Button,D1 / P1.31 可用于连接 Grove Buzzer。

tip

新建一个 Arduino 草图并上传以下代码。

#define BUTTON_PIN 0
#define BUZZER_PIN 1

int last_val = LOW;

void setup() {
Serial.begin(115200);
while (!Serial) {
delay(10);
}

Serial.println("=== Grove Button + Buzzer (Digital Mode) ===");

pinMode(BUTTON_PIN, INPUT);

pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);

Serial.println("Button: D0 (input)");
Serial.println("Buzzer: D1 (output)");
Serial.println("Press the button to turn on the buzzer...");
}

void loop() {
int val = digitalRead(BUTTON_PIN);

digitalWrite(BUZZER_PIN, val);

if (val != last_val) {
Serial.print("Button ");
Serial.print(val ? "PRESSED " : "released");
Serial.print(" -> Buzzer ");
Serial.println(val ? "ON" : "OFF");

last_val = val;
}

delay(10);
}

结果​

上传草图后,按下按钮,蜂鸣器会发声,同时串口监视器会打印按钮和蜂鸣器的状态。

tip

将串口监视器的波特率设置为 115200。

PWM​

PWM 会在固定频率下输出定时数字波形,并通过改变占空比来近似模拟控制信号。它通常用于舵机角度控制、LED 亮度调节、电机转速控制等需要平滑输出控制的应用。

硬件准备​

Seeed Studio XIAO nRF54LM20A SenseSeeed Studio Grove Base for XIAO Grove - Servo

软件准备​

根据 XIAO nRF54LM20A 的引脚分布,D0 / P1.00 可以用作 Grove Servo 的 PWM 控制引脚。

tip

新建一个 Arduino 草稿(sketch),实现 PWM 舵机控制,并配置 PWM 周期等参数。

#include <Arduino.h>

#define SERVO_PIN PIN_D0

#define SERVO_FREQ_HZ 50
#define SERVO_PERIOD_US 20000
#define SERVO_MIN_US 500
#define SERVO_MAX_US 2500

#define STEP_FWD_MS 30
#define STEP_RET_MS 30

#define PWM_RESOLUTION 16
#define PWM_MAX_VALUE 65535UL

static void set_angle(int degrees)
{
if (degrees < 0) degrees = 0;
if (degrees > 180) degrees = 180;

uint32_t pulse_us = SERVO_MIN_US +
(uint32_t)((uint64_t)degrees *
(SERVO_MAX_US - SERVO_MIN_US) / 180UL);

uint32_t duty = (uint32_t)((uint64_t)pulse_us *
PWM_MAX_VALUE / SERVO_PERIOD_US);

analogWrite(SERVO_PIN, duty);
}

void setup()
{
Serial.begin(115200);
delay(1000);

Serial.println("=== boot ===");
Serial.println("Servo control started on P1.0 / PIN_D0");

pinMode(SERVO_PIN, OUTPUT);

analogWriteResolution(PWM_RESOLUTION);
analogWritePinFrequency(SERVO_PIN, SERVO_FREQ_HZ);

set_angle(0);
delay(500);
}

void loop()
{
for (int a = 0; a <= 180; a++) {
set_angle(a);

Serial.print("Angle: ");
Serial.print(a);
Serial.println(" deg");

delay(STEP_FWD_MS);
}

for (int a = 180; a >= 0; a--) {
set_angle(a);

Serial.print("Angle: ");
Serial.print(a);
Serial.println(" deg");

delay(STEP_RET_MS);
}
}

结果​

上传草稿后,舵机会以大约每秒 33 度的速度从 0° 旋转到 180°,然后再旋转回 0°。

同时,当前舵机角度会通过 USB 串口打印输出。

模拟量​

模拟输入基于模数转换器(ADC),它将来自外部传感器的连续电压转换为数字值。原始 ADC 数值随后可以映射为实际测量量,例如土壤湿度、电池电压或温度。

硬件准备​

Seeed Studio XIAO nRF54LM20A SenseSeeed Studio Grove Base for XIAO Grove - Capacitive Soil Moisture Sensor

软件准备​

根据 XIAO nRF54LM20A 的引脚分布,A0 / P1.00 可以用作模拟输入引脚。

tip

新建一个 Arduino 草稿,从 A0 / P1.00 读取模拟值,并通过 USB 串口每 500 ms 打印一次原始 ADC 数值。

#include <Arduino.h>

#define ADC_PIN A0

void setup()
{
Serial.begin(115200);
delay(1000);

Serial.println("ADC demo - XIAO nRF54LM20A Arduino");
Serial.println("Reading analog input on P1.00 / AIN0 / A0");

analogReadResolution(12);
}

void loop()
{
int raw = analogRead(ADC_PIN);

Serial.print("ADC raw: ");
Serial.println(raw);

delay(500);
}

结果​

烧录程序后,将 Grove-Capacitive Soil Moisture Sensor 插入家用盆栽植物中。


在电脑上打开串口助手,观察输出数值。


tip

电压参考读数表

状态传感器输出电压预期 ADC 原始数值
空气中(干燥)~2.0–2.4V~3400–4095
潮湿土壤中~1.3–1.8V~2200–3000
完全浸没在水中~0.8–1.2V~1365–2048
caution

由于元器件存在个体差异,不同模块在相同环境下的测量结果可能会有所不同。

UART​

通用异步收发器(UART)是一种标准的异步串行协议。它不需要共享时钟,双方设备使用相同配置的波特率进行通信。通过 TX 与 RX 交叉连接并共地,UART 为控制台日志、模块调试和低带宽点对点通信提供了一种简单的全双工链路。

硬件准备​

Seeed Studio XIAO nRF54LM20A SenseUSB to TTL Converter

软件准备​

根据 XIAO nRF54LM20A 的引脚分布,D6 / P1.08 和 D7 / P1.09 可以用作外部 UART 通信的 TX 和 RX 引脚。

tip

新建一个 Arduino 草稿。该示例通过外部 UART 发送启动消息,回显接收到的字符,并周期性打印心跳消息。

Arduino 草稿
#include <Arduino.h>

#define RX_BUF_SIZE 128
#define TX_BUF_SIZE 256
#define HEARTBEAT_INTERVAL_MS 5000

static char rx_buf[RX_BUF_SIZE];
static size_t rx_buf_pos = 0;
static char tx_buf[TX_BUF_SIZE];

static uint32_t heartbeat_count = 0;
static unsigned long last_heartbeat = 0;

static void uart_send_string(const char *str)
{
Serial1.print(str);
}

static void handle_complete_line()
{
rx_buf[rx_buf_pos] = '\0';

if (rx_buf_pos > 0) {
Serial.print("Received: ");
Serial.println(rx_buf);

uart_send_string("\r\nYou sent: ");
uart_send_string(rx_buf);
}

uart_send_string("\r\n");
rx_buf_pos = 0;
memset(rx_buf, 0, sizeof(rx_buf));
}

static void process_rx_byte(char c)
{
static bool last_was_cr = false;

if (c == '\r' || c == '\n') {
if (c == '\n' && last_was_cr) {
last_was_cr = false;
return;
}

uart_send_string("\r\n");
handle_complete_line();
last_was_cr = (c == '\r');
return;
}

last_was_cr = false;

Serial1.write(c);

if (rx_buf_pos < RX_BUF_SIZE - 1) {
rx_buf[rx_buf_pos++] = c;
return;
}

uart_send_string("\r\n[Warning] Input too long, buffer cleared.\r\n");
rx_buf_pos = 0;
memset(rx_buf, 0, sizeof(rx_buf));
}

void setup()
{
Serial.begin(115200);
delay(1000);

Serial.println("========================================");
Serial.println(" UART demo for XIAO nRF54LM20A");
Serial.println("========================================");

Serial1.begin(115200);

uart_send_string("\r\n");
uart_send_string("========================================\r\n");
uart_send_string(" UART demo for XIAO nRF54LM20A\r\n");
uart_send_string("========================================\r\n");
uart_send_string("\r\n");
uart_send_string("Pin Configuration:\r\n");
uart_send_string(" TX: P1.08 / D6\r\n");
uart_send_string(" RX: P1.09 / D7\r\n");
uart_send_string(" Baud Rate: 115200\r\n");
uart_send_string("\r\n");
uart_send_string("Type something and press Enter to see it echoed.\r\n");
uart_send_string("\r\n");

Serial.println("UART demo started. Waiting for data...");
Serial.println("Connect USB-TTL RX to D6/TX, TX to D7/RX, and GND to GND.");

last_heartbeat = millis();
}

void loop()
{
while (Serial1.available() > 0) {
char c = (char)Serial1.read();
process_rx_byte(c);
}

unsigned long now = millis();
if (now - last_heartbeat >= HEARTBEAT_INTERVAL_MS) {
last_heartbeat = now;
heartbeat_count++;

snprintf(tx_buf, sizeof(tx_buf),
"\r\n[Heartbeat #%lu] UART running...\r\n",
(unsigned long)heartbeat_count);

uart_send_string(tx_buf);

Serial.print("Heartbeat #");
Serial.print(heartbeat_count);
Serial.println(" sent");
}

delay(10);
}

结果​

  1. 按照下表顺序进行接线
XIAO nRF54LM20ACH340
VBUS5V
GNDGND
P1.08 - TXRX
P1.09 - RXTX
  1. 在电脑上打开串口监控软件。外部 UART 会在启动时打印已配置的引脚信息。默认情况下,会周期性打印字符串 [Heartbeat #number] UART running...。如果你在外部串口工具中输入字符并按下回车,开发板会回显接收到的整行数据。

I2C​

I2C 是一种同步、半双工通信协议,使用两根线:SDA 用于数据,SCL 用于时钟。多个设备可以通过地址共享同一总线,使得 I2C 成为传感器、IMU、温湿度模块和小型 OLED 显示屏的常见选择。

硬件准备​

Seeed Studio XIAO nRF54LM20A SenseSeeed Studio Expansion Board Base for XIAO

软件准备​

根据 XIAO nRF54LM20A 的引脚分布,D4 / P1.03 和 D5 / P1.07 可以配置为 I2C 的 SDA 和 SCL 引脚。

tip
  1. 通过 Arduino IDE > Tools > Manage Libraries... 安装以下库:
  • Adafruit SSD1306
  • Adafruit GFX Library
  • Adafruit BusIO
  1. 新建一个 Arduino 草稿,用于初始化 OLED 并显示文本。
Arduino 草稿
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

#define OLED_W 128
#define OLED_H 64
#define OLED_ADDR 0x3C
#define OLED_RESET -1

#define OLED_SDA PIN_D4
#define OLED_SCL PIN_D5

Adafruit_SSD1306 display(OLED_W, OLED_H, &Wire, OLED_RESET);

void setup() {
Serial.begin(115200);
delay(1000);

Serial.println("SSD1306 OLED test with pull-ups");

Wire.setPins(OLED_SDA, OLED_SCL);
Wire.begin();
Wire.setClock(100000);

pinMode(OLED_SDA, INPUT_PULLUP);
pinMode(OLED_SCL, INPUT_PULLUP);
delay(20);

Serial.print("SDA idle = ");
Serial.println(digitalRead(OLED_SDA));
Serial.print("SCL idle = ");
Serial.println(digitalRead(OLED_SCL));

if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, OLED_ADDR, true, false)) {
Serial.println("SSD1306 init failed");
while (1) {
delay(1000);
}
}

Serial.println("SSD1306 init OK");

display.clearDisplay();
display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
display.setTextSize(1);

display.setCursor(28, 20);
display.println("Hello XIAO");

display.setCursor(24, 36);
display.println("nRF54LM20A");

display.display();
}

void loop() {
}

结果​

程序运行后,文本 Hello XIAO nRF54LM20A 将显示在 OLED 上,同时初始化状态会通过 USB 串口打印出来。

SPI​

SPI 是一种高速、同步、全双工通信协议。它使用专用的 SCLK 线进行定时,MOSI 和 MISO 线进行数据传输,以及 CS/SS 线选择目标设备。由于 SPI 能以简单的硬件实现高吞吐量,因此被广泛用于闪存、SD 卡、高刷新率显示屏和高速传感器。

硬件准备​

Seeed Studio XIAO nRF54LM20A SenseRound Display for Seeed Studio XIAO

软件准备​

tip
  1. 通过 Arduino IDE > Tools > Manage Libraries... 安装以下库:
  • Adafruit GC9A01A
  • Adafruit GFX Library
  • Adafruit BusIO
  1. 新建一个 Arduino 草稿,并编写纯色填充屏幕的逻辑。
Arduino 草稿
#include <Arduino.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_GC9A01A.h>

#define TFT_CS PIN_D1
#define TFT_DC PIN_D3
#define TFT_MOSI PIN_D10
#define TFT_SCLK PIN_D8
#define TFT_RST -1
#define TFT_BL PIN_D6

#define LCD_W 240
#define LCD_H 240

#define COLOR_BLACK 0x0000U
#define COLOR_WHITE 0xFFFFU
#define COLOR_RED 0xF800U
#define COLOR_GREEN 0x07E0U
#define COLOR_BLUE 0x001FU
#define COLOR_YELLOW 0xFFE0U
#define COLOR_CYAN 0x07FFU
#define COLOR_MAGENTA 0xF81FU
#define COLOR_ORANGE 0xFD20U

Adafruit_GC9A01A tft(TFT_CS, TFT_DC, TFT_MOSI, TFT_SCLK, TFT_RST);

static void fill_screen(uint16_t color)
{
tft.fillScreen(color);
}

static void demo_solid_colors()
{
static const uint16_t colors[] = {
COLOR_RED, COLOR_ORANGE, COLOR_YELLOW,
COLOR_GREEN, COLOR_CYAN, COLOR_BLUE, COLOR_MAGENTA,
};

static const char *names[] = {
"RED", "ORANGE", "YELLOW", "GREEN", "CYAN", "BLUE", "MAGENTA",
};

for (int i = 0; i < 7; i++) {
Serial.print("Solid: ");
Serial.println(names[i]);

fill_screen(colors[i]);
delay(600);
}
}

static void demo_color_bars()
{
static const uint16_t bar_colors[] = {
COLOR_RED, COLOR_ORANGE, COLOR_YELLOW,
COLOR_GREEN, COLOR_BLUE, COLOR_MAGENTA,
};

const int BAR_W = LCD_W / 6;

for (int i = 0; i < 6; i++) {
tft.fillRect(i * BAR_W, 0, BAR_W, LCD_H, bar_colors[i]);
}

Serial.println("Color bars");
delay(2000);
}

void setup()
{
Serial.begin(115200);
delay(1000);

Serial.println("GC9A01 demo - XIAO nRF54LM20A Arduino");

pinMode(TFT_BL, OUTPUT);
digitalWrite(TFT_BL, HIGH);

tft.begin();
tft.setRotation(0);
tft.fillScreen(COLOR_BLACK);

Serial.println("Display ready, starting demo loop");
}

void loop()
{
demo_solid_colors();
demo_color_bars();
}

结果​

上传草稿后,程序会按红、橙、黄、绿、青、蓝、品红的顺序刷新屏幕,然后显示彩色条纹图案。

串口监视器输出如下所示:

特别鸣谢​

特别感谢 lolren 为 XIAO nRF54LM20A 贡献 Arduino 适配。其代码和 README 清晰且非常有帮助。如果你想进一步了解如何在 Arduino 中使用 XIAO nRF54LM20A,请参考下面的 GitHub 链接。

技术支持与产品讨论​

感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,以确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺利。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...