Skip to main content

使用 Seeed Studio XIAO ESP32C6 进行 Arduino 编程

Seeed Studio XIAO ESP32C6

Seeed Studio XIAO ESP32C6 由高度集成的 ESP32-C6 SoC 提供动力,基于两个 32 位 RISC-V 处理器构建,其中高性能 (HP) 处理器最高运行频率可达 160 MHz,低功耗 (LP) 32 位 RISC-V 处理器最高可达 20 MHz。芯片上集成有 512KB SRAM 和 4 MB Flash,为编程提供了更大的空间,为物联网控制场景带来更多可能性。

入门指南​

引脚总览​

在开始之前,让我们先通过下图示意图回顾一下 XIAO ESP32C6 拥有的所有引脚及其功能。

正面​

背面​

  • 5V - 这是来自 USB 端口的 5V 输出。你也可以将其作为电压输入使用,但必须在外部电源和该引脚之间串联某种二极管(肖特基、信号或功率二极管),二极管阳极接电池,阴极接 5V 引脚。
  • 3V3 - 这是板载稳压器的稳压输出。你可以从这里汲取 700mA 电流
  • GND - 电源/数据/信号地

串行通信​

在 XIAO ESP32C6 上有两种串行通信方式:software serial 和 hardware serial。软件串口常用于灵活配置,而硬件串口则提供更好的性能。

硬件连接​

  1. 将外部设备的 TX 引脚连接到 XIAO ESP32C6 的 RX 引脚(D7)。
  2. 将外部设备的 RX 引脚连接到 XIAO ESP32C6 的 TX 引脚(D6)。

代码示例​

软件串口​

要使用软件串口,请安装 EspSoftwareSerial 库。

tip

目前我们推荐使用 EspSoftwareSerial 库的 7.0.0 版本。其他版本可能存在不同程度的问题,导致软件串口无法正常工作。

#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial mySerial(D7, D6); // RX, TX

void setup() {
Serial.begin(9600);
mySerial.begin(9600);
}

void loop() {
if (mySerial.available()) {
char data = mySerial.read();
Serial.print("Received via software serial: ");
Serial.println(data);
}

if (Serial.available()) {
char data = Serial.read();
mySerial.print("Received via hardware serial: ");
mySerial.println(data);
}
}

此示例在引脚 D7 (RX) 和 D6 (TX) 上以 9600 波特率配置软件串口。它同时监视硬件串口(USB)和软件串口,并在两者之间回显接收到的数据。

硬件串口​

XIAO ESP32C6 提供一个用于串行通信的硬件 UART(UART0),对应引脚为 D7/D6。

#include <HardwareSerial.h>

HardwareSerial mySerial(0); // UART0 (Serial0)

void setup() {
Serial.begin(9600); // USB serial
mySerial.begin(9600); // UART0
}

void loop() {
if (Serial.available()) {
char data = Serial.read();
Serial.print("Received on USB: ");
Serial.println(data);
}

if (mySerial.available()) {
char data = mySerial.read();
Serial.print("Received on UART0: ");
Serial.println(data);
}
}

此示例使用硬件 UART0(Serial0)进行通信。它初始化 USB 串口和 UART0,然后同时监视两个端口的输入数据,并将接收到的消息打印到 USB 串口。

Serial1 的使用​

根据上文 XIAO ESP32C6 引脚图中的具体参数,我们可以看到有 TX 引脚和 RX 引脚。 这与普通串行通信略有不同,但用法也非常相似,只是需要额外添加几个参数。 接下来,我们将使用芯片引出的这些引脚进行串行通信。

需要包含的核心函数:

  • Serial1.begin(BAUD,SERIAL_8N1,RX_PIN,TX_PIN); -- 使能 Serial1,函数原型为:<Serial.Type>.begin(unsigned long baud, uint32_t config, int8_t rxPin, int8_t txPin);
    • baud :波特率
    • config:配置位
    • rxPin :接收引脚
    • txPin :发送引脚

值得注意的是,如果我们使用数字引脚端口来定义,这里应为 #define RX_PIN D7、#define TX_PIN D6,具体参数请参考不同 XIAO 系列的引脚图。

下面是一个示例程序:

#define RX_PIN D7
#define TX_PIN D6
#define BAUD 115200

void setup() {
Serial1.begin(BAUD,SERIAL_8N1,RX_PIN,TX_PIN);
}

void loop() {
if(Serial1.available() > 0)
{
char incominByte = Serial1.read();
Serial1.print("I received : ");
Serial1.println(incominByte);
}
delay(1000);
}

上传程序后,在 Arduino IDE 中打开串口监视器,并将波特率设置为 115200。然后,你就可以通过串口监视器向 XIAO ESP32C6 发送你想要的内容,XIAO 会逐字节打印出你发送的内容。在这里,我输入的内容是 “Hello Everyone”,我的结果示意图如下:

数字 I/O​

XIAO ESP32C6 具有 12 个 GPIO 引脚,你可以将其配置为输入或输出。

硬件准备​

  1. 将一个按键连接到引脚 D1:
    • 使用一个外部上拉电阻(如果使用内部上拉电阻则可选)。
  2. 将一个 LED 连接到引脚 D10:
    • 与 LED 串联一个限流电阻。

软件实现​

GPIO API 提供了用于配置和操作 GPIO 引脚的函数。更多细节请参考 GPIO API 文档。

const int buttonPin = D1; // Button pin
const int ledPin = D10; // LED pin

void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT); // Set LED pin as output
pinMode(buttonPin, INPUT); // Set button pin as input
// If not using an external pull-up resistor
pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP); // Enable internal pull-up resistor
}

void loop() {
int buttonState = digitalRead(buttonPin); // Read button state
digitalWrite(ledPin, buttonState); // Write button state to LED
}

中断方式​

你也可以使用中断来更高效地处理按键按下事件。

// Define the pin numbers for the button and LED
const int buttonPin = D1;
const int ledPin = D10;

// Define a structure to hold button-related data
struct Button {
const uint8_t PIN; // Pin number for the button
uint32_t numberKeyPresses; // Counter for the number of button presses
bool pressed; // Flag to indicate if the button is currently pressed
};

// Create an instance of the Button structure for the button
Button my_button = {buttonPin, 0, false};

// Interrupt Service Routine (ISR) to handle button presses
void ARDUINO_ISR_ATTR isr(void* arg) {
Button* s = static_cast<Button*>(arg); // Cast the argument to a Button pointer
s->numberKeyPresses += 1; // Increment the number of button presses
s->pressed = true; // Set the pressed flag
}

void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(my_button.PIN, INPUT_PULLUP); // Set the button pin as input with internal pull-up resistor
attachInterruptArg(my_button.PIN, isr, &my_button, FALLING); // Attach the ISR to the button pin, triggered on falling edge
}

void loop() {
if (my_button.pressed) { // Check if the button is pressed
Serial.printf("Button 1 has been pressed %lu times\n", my_button.numberKeyPresses); // Print the number of button presses
my_button.pressed = false; // Reset the pressed flag
}

static uint32_t lastMillis = 0; // Variable to store the last time the interrupt was detached
if (millis() - lastMillis > 10000) { // Check if 10 seconds have elapsed
lastMillis = millis(); // Update the last detach time
detachInterrupt(my_button.PIN); // Detach the interrupt from the button pin
}
}

在这个示例中,我们使用一个 Button 结构体来保存与按键相关的数据,包括引脚编号、按键按下次数以及一个用于指示按键当前是否被按下的标志位。

isr 函数是一个中断服务程序(ISR),用于处理按键按下事件。它会增加按键按下的次数计数,并将按下标志设置为 true。

在 setup 函数中,我们初始化串行通信,将按键引脚设置为带内部上拉电阻的输入模式,并将 isr 函数附加到按键引脚上,作为在下降沿(按键按下)触发的中断处理函数。

在 loop 函数中,我们检查按键是否被按下。如果是,则在串口监视器中打印按键按下的次数,并重置按下标志。此外,我们还加入了一段逻辑,每隔 10 秒从按键引脚上分离中断处理函数,大概是为了留出时间执行其他操作或防止意外中断。

好的,明白了。下面是改写后更易理解的版本:

ADC - 模数转换器​

XIAO ESP32C6 具有多个模拟输入引脚,可用于读取模拟电压。

有关更多详细信息,请参考 ADC API 文档。

硬件连接​

  1. 将一个电位器连接到引脚 A0,一端连接到 3.3V,另一端连接到 GND。

软件实现​

下面是一个读取模拟值的 Arduino 示例程序:

const int analogPin = A0; 

void setup() {
// Initialize serial communication at 115200 bits per second
Serial.begin(115200);

// Set the resolution to 12 bits (0-4095)
analogReadResolution(12);
}

void loop() {
// Read the analog value and millivolts for the analogPin
int analogValue = analogRead(analogPin);
int analogVolts = analogReadMilliVolts(analogPin);

// Print the values to the Serial Monitor
Serial.printf("ADC analog value = %d\n", analogValue);
Serial.printf("ADC millivolts value = %d\n", analogVolts);

delay(100); // Delay for clear reading from serial
}

这段代码从指定引脚读取模拟值,并将其与对应的毫伏值一起打印到串口监视器。

PWM 信号 / LED 控制​

XIAO ESP32-C6 具有 6 个 LEDC 通道,可以生成相互独立的波形,例如可用于驱动 RGB LED 设备。

有关更多详细信息,请参考 LEDC API 文档。

硬件连接​

  1. 将一个 LED 通过限流电阻串联后连接到引脚 D2。

软件实现​

下面是一些演示 PWM 输出的 Arduino 示例程序:

通用 PWM​

const int ledPin = D2;

void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop() {
for (int dutyCycle = 0; dutyCycle <= 255; dutyCycle++) {
analogWrite(ledPin, dutyCycle);
delay(10);
}
}

这段代码通过 PWM 逐渐增加 LED 的亮度。

LED 控制​

/*
LEDC Software Fade

This example shows how to software fade an LED
using the ledcWrite function.

Code adapted from the original Arduino Fade example:
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Fade

This example code is in the public domain.
*/

// Use 12-bit precision for the LEDC timer
#define LEDC_TIMER_12_BIT 12

// Use 5000 Hz as the LEDC base frequency
#define LEDC_BASE_FREQ 5000

// Fade LED PIN (replace with LED_BUILTIN constant for the built-in LED)
#define LED_PIN D5

int brightness = 0; // How bright the LED is
int fadeAmount = 5; // How many points to fade the LED by

// Arduino-like analogWrite
// Value has to be between 0 and valueMax
void ledcAnalogWrite(uint8_t pin, uint32_t value, uint32_t valueMax = 255) {
// Calculate duty, 4095 from 2 ^ 12 - 1
uint32_t duty = (4095 / valueMax) * min(value, valueMax);

// Write duty to LEDC
ledcWrite(pin, duty);
}

void setup() {
// Setup timer and attach timer to the LED pin
ledcAttach(LED_PIN, LEDC_BASE_FREQ, LEDC_TIMER_12_BIT);
}

void loop() {
// Set the brightness on the LEDC channel
ledcAnalogWrite(LED_PIN, brightness);

// Change the brightness for the next loop iteration
brightness = brightness + fadeAmount;

// Reverse the direction of the fading at the ends of the fade
if (brightness <= 0 || brightness >= 255) {
fadeAmount = -fadeAmount;
}
// Wait for 30 milliseconds to see the dimming effect
delay(30);
}

这段代码演示了如何使用 ledcWrite 函数实现 LED 的渐亮渐灭。LED 亮度在一个连续循环中逐渐增加和减小。

I2C​

XIAO ESP32C6 具有硬件 I2C 接口,用于与 I2C 设备通信。

有关更多详细信息,请参考 I2C API 文档。

硬件准备​

  1. 将 I2C 设备的 SDA 引脚连接到 XIAO 的 SDA 引脚(D4)。
  2. 将 I2C 设备的 SCL 引脚连接到 XIAO 的 SCL 引脚(D5)。

软件实现​

主机模式​

下面是一个演示从 I2C 传感器读取数据的 Arduino 示例程序:

#include <Wire.h>

const int sensorAddress = 0x40;

void setup() {
Wire.begin();
Serial.begin(115200);
}

void loop() {
Wire.beginTransmission(sensorAddress);
Wire.write(0x01); // Register address
Wire.endTransmission();

Wire.requestFrom(sensorAddress, 2);
if (Wire.available() >= 2) {
int data = Wire.read() << 8 | Wire.read();
Serial.println(data);
}

delay(100);
}

这段代码从 I2C 传感器的寄存器 0x01 中读取一个 16 位的数值。

从机模式​

下面是一个演示将 XIAO ESP32C6 用作 I2C 从设备 的 Arduino 示例程序:

#include "Wire.h"

#define I2C_DEV_ADDR 0x55

uint32_t i = 0;

void onRequest() {
Wire.print(i++);
Wire.print(" Packets.");
Serial.println("onRequest");
}

void onReceive(int len) {
Serial.printf("onReceive[%d]: ", len);
while (Wire.available()) {
Serial.write(Wire.read());
}
Serial.println();
}

void setup() {
Serial.begin(115200);
Serial.setDebugOutput(true);
Wire.onReceive(onReceive);
Wire.onRequest(onRequest);
Wire.begin((uint8_t)I2C_DEV_ADDR);

#if CONFIG_IDF_TARGET_ESP32
char message[64];
snprintf(message, 64, "%lu Packets.", i++);
Wire.slaveWrite((uint8_t *)message, strlen(message));
#endif
}

void loop() {
// Slave device code here
}

在这个从机模式示例中,XIAO ESP32C6 被配置为地址为 0x55 的 I2C 从设备。当从机从主机接收到数据时,会调用 onReceive 回调函数;当主机向从机请求数据时,会调用 onRequest 回调函数。

SPI​

XIAO ESP32C6 微控制器板载有 SPI 接口,可实现与其他 SPI 兼容设备之间的高速数据交换。这在需要多个设备之间快速通信的项目中尤其有用。

硬件准备​

要将 XIAO ESP32C6 连接到另一个 SPI 设备,请按照以下步骤操作:

  1. MOSI(主出从入): 将 SPI 设备的 MOSI 引脚连接到 XIAO 的 D10 引脚。
  2. MISO(主入从出): 将 SPI 设备的 MISO 引脚连接到 XIAO 的 D9 引脚。
  3. SCK(串行时钟): 将 SPI 设备的 SCK 引脚连接到 XIAO 的 D8 引脚。
  4. CS(片选): 将 SPI 设备的 CS 引脚连接到 XIAO 的某个数字引脚(例如 D3)。
MOSI -> D10
MISO -> D9
SCK -> D8
CS -> D3 (as an example)

软件实现​

下面是一个简化的 Arduino 示例程序,演示了使用 XIAO ESP32C6 与 SPI 设备进行基本 SPI 通信。该示例向 SPI 设备发送一条命令,并读取返回的响应(从 SPI 设备读取数据)。

#include <SPI.h>

const int csPin = 3; // Use pin D3 for Chip Select (CS)

void setup() {
// Initialize SPI communication
SPI.begin();
// Set the CS pin as an output
pinMode(csPin, OUTPUT);
// Set the CS pin high to indicate no active communication
digitalWrite(csPin, HIGH);
}

void loop() {
// Start communication with the device
digitalWrite(csPin, LOW);
SPI.transfer(0x01); // Send a command to the device
int data = SPI.transfer(0); // Read the response
digitalWrite(csPin, HIGH); // End communication

// Print the received data
Serial.println(data);
delay(100); // Wait for a short period
}
note

请确保示例程序中的引脚分配与硬件连接中的实际引脚一致。上述示例使用了基于 XIAO ESP32-C6 的 pin_arduino.h 文件中预定义的引脚编号,并额外定义了 CS 引脚。

资源​

Loading Comments...