XIAO RP2040 与 MicroBlocks
MicroBlocks
MicroBlocks 是一种积木式编程语言,让初学者(9 岁到成人)能够轻松地为微控制器编程。尽管看起来简单,MicroBlocks 实际上是一种功能强大的编程语言,性能比 MicroPython 更好;能够控制 GPIO 引脚并通过 I2C、SPI 和串口与外设接口;拥有近 200 个扩展库。事实上,一些硬件设计师更喜欢使用 MicroBlocks 进行快速原型设计和测试,因为它具有快速、交互式的开发周期。
XIAO RP2040 引脚图和硬件特性


该开发板有 11 个 GPIO 引脚(引脚 0..10)。引脚 0..3 可以作为模拟输入。 它还有三个小型 LED:红色(引脚 11,用户 LED)、绿色(引脚 12)和蓝色(引脚 13)。 所有 LED 都是反向的:将相关引脚设置为 LOW 来点亮 LED。
该开发板还有一个单独的 RGB LED(NeoPixel)在引脚 14 上。
安装 MicroBlocks 固件
要进入引导加载程序模式,按住 B(引导)按钮的同时点击 R(复位)按钮。 所有三个 LED 将点亮,并出现一个名为 RPI-RP2 的虚拟 USB 驱动器。
然后将文件拖到虚拟 USB 驱动器上。
固件将安装,几秒钟后,虚拟 USB 驱动器将消失。 您可以忽略任何关于磁盘未正确弹出的警告。
将开发板连接到 MicroBlocks
使用数据 USB 线(不是仅供电线)将开发板连接到您的计算机。
在 Chrome 或 Edge 浏览器中运行 MicroBlocks 编辑器。 点击 连接(插头图标)按钮:

从菜单中选择 连接(USB):

从对话框中选择您的开发板并点击 连接 按钮:

当开发板连接时,将出现一个绿色圆圈和开发板名称:

在 MicroBlocks 中编程
MicroBlocks 是一个 实时 编程环境,因此您可以边编程边测试。 点击积木块和脚本来运行它们。 将积木块拖到脚本面板中并组装它们来创建脚本。
您的代码存储在持久闪存中,即使开发板 未连接到 MicroBlocks 编辑器也可以运行。 当启动时 积木块下的脚本在开发板通电时运行。
MicroBlocks 支持并发。最多可以同时运行十个脚本。
除了许多内置积木块外,MicroBlocks 还有近 200 个库 支持额外的功能和外设。 点击 添加库 按钮来添加库。
示例
这个脚本将循环点亮红色、蓝色和绿色 LED:

这个脚本将使 RGB NeoPixel 改变颜色:
积木块参考 包含许多额外的示例。
特别感谢
特别感谢 MicroBlocks 的 John 撰写本文。