Skip to main content

XIAO RP2350 与 MicroBlocks

XIAO RP2350 与 MicroBlocks​

MicroBlocks​

MicroBlocks 是一种积木式编程语言,让初学者(9 岁到成人)能够轻松地为微控制器编程。尽管看起来简单,MicroBlocks 实际上是一种功能强大的编程语言,性能比 MicroPython 更好;能够控制 GPIO 引脚并通过 I2C、SPI 和串口与外设接口;拥有近 200 个扩展库。事实上,一些硬件设计师更喜欢使用 MicroBlocks 进行快速原型设计和测试,因为它具有快速、交互式的开发周期。

XIAO RP2350 引脚图和硬件特性​


引脚 0..18 是 GPIO 引脚。(注意:GPIO 11-18 是板子背面的焊盘。) 引脚 0..2 可以作为模拟输入。该板在引脚 19 上有一个黄色用户 LED(反向) 和在引脚 20 上有一个 RGB LED(NeoPixel)。

安装 MicroBlocks 固件​

要进入引导加载程序模式,按住小的 B(引导)按钮的同时点击 R(复位)按钮。将出现一个名为 RP2350 的虚拟 USB 驱动器。

从 vm 文件夹 下载 固件文件, 然后将文件拖到虚拟 USB 驱动器上。

固件将安装,几秒钟后,虚拟 USB 驱动器将消失。 您可以忽略任何关于磁盘未正确弹出的警告。

将板子连接到 MicroBlocks​

使用数据 USB 线(不是仅供电线)将板子连接到您的计算机。

在 Chrome 或 Edge 浏览器中运行 MicroBlocks 编辑器。 点击 连接(插头图标)按钮:

从菜单中选择 连接(USB):

从对话框中选择您的板子并点击 连接 按钮:

当板子连接时,将出现一个绿色圆圈和板子名称:

在 MicroBlocks 中编程​

MicroBlocks 是一个 实时 编程环境,因此您可以边编程边测试。 点击积木块和脚本来运行它们。 将积木块拖到脚本面板中并组装它们来创建脚本。

您的代码存储在持久闪存中,即使板子未连接到 MicroBlocks 编辑器也可以运行。 当启动时 积木块下的脚本在板子通电时运行。

MicroBlocks 支持并发。最多可以同时运行十个脚本。

除了许多内置积木块外,MicroBlocks 还有近 200 个库 支持额外的功能和外设。 点击 添加库 按钮来添加库。

示例​

这个脚本将闪烁黄色用户 LED:

这个脚本将使 RGB NeoPixel 改变颜色:

积木块参考 包含许多额外的示例。

特别感谢​

特别感谢 MicroBlocks 的 John 撰写本文。

MicroBlocks 资源​

Loading Comments...