XIAO RP2350 与 PlatformIO

PlatformIO 介绍
PlatformIO 是一个集成了多种类型开发板的开发平台,具有良好的可扩展性。如果平台没有您需要的类型,您可以手动添加开发板类型。您在 Arduino 上编写的代码可以在其上使用,只需添加相应的库即可。
在本教程中,我们将介绍如何在 PlatformIO 中安装并运行示例代码。
在 XIAO RP2350 上使用 PlatformIO
步骤 1. 从官网安装 PlatformIO
如果您还没有安装 PlatformIO 软件,可以点击上面的链接。
步骤 2. 在 PlatformIO 中创建任意项目
由于平台已经有了我们的 XIAO ESP32S3 和 XIAO ESP32C3 开发板选项,我们可以选择其中一个来创建我们的文件。当然,其他文件也可以,没有关系。项目名称也可以任意选择。
| 操作一 | 操作二 |
|---|---|
![]() | ![]() |
tip
在此之前,我已经安装了 XIAO RP2350 安装包,所以您可以看到操作二的图片中有 XIAO RP2350 的选项,但您在执行操作时没有这个选项。
步骤 3. 修改 platformio.ini 文件
当您成功创建 PlatformIO 文件后,左侧栏会出现许多文件。我们可以看到一个名为 platform.ini 的文件。接下来,我们需要替换其中的内容。

| 操作三 |
|---|
您需要复制以下代码并替换 platform.ini 文件中的内容。
[env:seeed_xiao_rp2350]
platform = https://github.com/Seeed-Studio/platform-seeedboards.git
board = seeed-xiao-rp2350
framework = arduino
tip
记住按 Ctrl + S 保存文件;它将开始加载。
步骤 4. 编译和烧录
| 操作四 |
|---|
![]() |
最后,如果您看到与上图相同的结果,说明您已经成功添加了 XIAO RP2350 开发板。当您再次创建项目时,您将看到 XIAO RP2350 选项可用。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。