Skip to main content

XIAO STM32C5 应用示例

概述​

XIAO STM32C5 搭载了 LSM6DS3TR-C 六轴惯性传感器,集成 3 轴加速度计和 3 轴陀螺仪。同时板载 CAN 收发器,可直接满足运动感知和 CAN 总线通信的需求。借助这些硬件资源,你可以实现姿态检测、振动监测、低功耗运动唤醒、交互式灯光控制、CAN FD 数据记录和故障诊断等多种应用。

tip

本文使用 PlatformIO。如果你还不熟悉它,请参阅 XIAO STM32C5 的 PlatformIO 入门。

IMU 使用​

XIAO STM32C5 搭载了板载 LSM6DS3TR‑C 六轴惯性传感器,集成 3 轴加速度计和 3 轴陀螺仪。可用于姿态检测、运动识别、振动监测等场景。

为减小环境温度变化对传感器零偏和测量稳定性的影响,开发板实现了主动温度补偿加热电路。布置在 IMU 周围的加热电阻为传感器提供均匀加热,并可通过 PWM 信号调节加热功率。结合 IMU 内部的温度读数,软件控制可使传感器工作在相对稳定的温度下,从而降低温度漂移导致的测量漂移,并在长期运行和变温条件下提升数据一致性。

读取六轴传感器数据​

  • 硬件准备

一块 XIAO STM32C5 开发板。

Seeed Studio XIAO STM32C5
  • 软件准备

创建一个新的 PlatformIO 工程

  1. 在 app.overlay 中修改设备树配置
app.overlay
/*
* No application-level devicetree overrides are required.
*
* The board DTS supplies imu0 as the LSM6DS3TR-C on I2C2:
* address 0x6a, SCL PB3, SDA PB4.
*
* The board DTS also describes INT1 on PC13 and the heater on PA8/TIM1_CH1,
* but this polling-only application does not configure an IMU trigger and
* does not enable or access PWM. Those board-level nodes remain unchanged.
*/

  1. 修改 prj.conf,以启用 LSM6DS3TR-C 六轴传感器的固定频率轮询采样,以及 USB CDC ACM 串口控制台输出。
prj.conf
# LSM6DS3TR-C six-axis polling sample.
CONFIG_SENSOR=y
CONFIG_I2C=y

# Fixed sensor configuration: 104 Hz, accel +/-4g, gyro +/-500 dps.
CONFIG_LSM6DSL_ACCEL_ODR=4
CONFIG_LSM6DSL_ACCEL_FS=4
CONFIG_LSM6DSL_GYRO_ODR=4
CONFIG_LSM6DSL_GYRO_FS=500

# USB CDC ACM console for sample output.
CONFIG_SERIAL=y
CONFIG_CONSOLE=y
CONFIG_UART_CONSOLE=y
CONFIG_UF2_DFU_RESET=y
CONFIG_USB_DEVICE_STACK_NEXT=y
CONFIG_USBD_CDC_ACM_CLASS=y
CONFIG_UART_LINE_CTRL=y

# Deliberately not enabled:
# CONFIG_PWM
# CONFIG_LSM6DSL_ENABLE_TEMP
# CONFIG_LSM6DSL_TRIGGER
  1. 修改 main.c
main.c
/*
* Copyright (c) 2026 Seeed Technology Co., Ltd.
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*
* XIAO STM32C5 onboard LSM6DS3TR-C six-axis polling sample.
*/

#include <zephyr/device.h>
#include <zephyr/devicetree.h>
#include <zephyr/drivers/sensor.h>
#include <zephyr/kernel.h>
#include <zephyr/sys/printk.h>

#define IMU_NODE DT_ALIAS(imu0)
#define SAMPLE_INTERVAL_MS 100

BUILD_ASSERT(DT_NODE_HAS_STATUS(IMU_NODE, okay),
"imu0 alias is not defined or not okay");

static const struct device *const imu = DEVICE_DT_GET(IMU_NODE);

static void print_value(const struct sensor_value *value)
{
int64_t micro = sensor_value_to_micro(value);
uint64_t magnitude = micro < 0 ? (uint64_t)(-micro) : (uint64_t)micro;

printk("%s%lld.%06llu",
micro < 0 ? "-" : "",
(long long)(magnitude / 1000000U),
(unsigned long long)(magnitude % 1000000U));
}

static int read_six_axis(struct sensor_value accel[3],
struct sensor_value gyro[3])
{
int ret = sensor_sample_fetch(imu);

if (ret < 0) {
return ret;
}

ret = sensor_channel_get(imu, SENSOR_CHAN_ACCEL_XYZ, accel);
if (ret < 0) {
return ret;
}

return sensor_channel_get(imu, SENSOR_CHAN_GYRO_XYZ, gyro);
}

int main(void)
{
struct sensor_value accel[3];
struct sensor_value gyro[3];
int ret;

if (!device_is_ready(imu)) {
printk("IMU device is not ready\n");
return 0;
}

printk("LSM6DS3TR-C polling: accel +/-4g, gyro +/-500 dps, 104 Hz\n");
printk("INT1 and heater PWM are not used by this application.\n");

while (true) {
ret = read_six_axis(accel, gyro);
if (ret < 0) {
printk("IMU read failed: %d\n", ret);
k_msleep(SAMPLE_INTERVAL_MS);
continue;
}

printk("accel(m/s^2) x=");
print_value(&accel[0]);
printk(" y=");
print_value(&accel[1]);
printk(" z=");
print_value(&accel[2]);
printk(" gyro(rad/s) x=");
print_value(&gyro[0]);
printk(" y=");
print_value(&gyro[1]);
printk(" z=");
print_value(&gyro[2]);
printk("\n");

k_msleep(SAMPLE_INTERVAL_MS);
}

return 0;
}
  • 结果

使用任意串口监视器观察输出的 3 轴加速度计和陀螺仪读数。

tip
  1. 如果启用了 PWM 温度补偿,XIAO STM32C5 会被加热到约 40°C,因此发热属于正常现象。
  2. PWM 温度补偿和 IMU INT1 中断的代码示例如下所示。

IMU 运动唤醒​

板载 LSM6DS3TR-C 可以在 XIAO STM32C5 处于低功耗状态时检测运动。当运动超过配置的唤醒阈值时,IMU 会拉高 INT1 以唤醒开发板。

  • 硬件准备
Seeed Studio XIAO STM32C5

在开始之前,先准备一块 XIAO STM32C5 开发板。

软件准备

  1. 在 app.overlay 中添加 STOP1 电源状态配置。开发板 DTS 已经定义了 IMU 及其 INT1 引脚。
app.overlay
/*
* No IMU-specific devicetree overrides are required.
*
* The board DTS supplies imu0 as the LSM6DS3TR-C on I2C2:
* address 0x6a, SCL PB3, SDA PB4.
*
* The board DTS also describes INT1 on PC13 and the heater on PA8/TIM1_CH1.
*/

/ {
power-states {
stop1: stop1 {
compatible = "zephyr,power-state";
power-state-name = "suspend-to-idle";
substate-id = <1>;
min-residency-us = <1000>;
exit-latency-us = <100>;
};
};
};

&cpu0 {
cpu-power-states = <&stop1>;
};

  1. 修改 prj.conf 配置文件。
prj.conf
CONFIG_I2C=y
CONFIG_GPIO=y
CONFIG_PM=y

CONFIG_SERIAL=y
CONFIG_CONSOLE=y
CONFIG_UART_CONSOLE=y
CONFIG_PRINTK=y
CONFIG_UF2_DFU_RESET=y
CONFIG_USB_DEVICE_STACK_NEXT=y
CONFIG_USBD_CDC_ACM_CLASS=y
CONFIG_UART_LINE_CTRL=y

# The IMU heater/temperature compensation is intentionally unused.
CONFIG_PWM=n
  1. 在 main.c 中实现运动唤醒。IMU 将运动与配置的唤醒阈值进行比较,并在触发时拉高 INT1。此时 XIAO 被唤醒,记录事件和一帧 IMU 采样,然后重新进入休眠。
main.c
/* XIAO STM32C5 + LSM6DS3TR-C motion wake-up demo. */

#include <zephyr/device.h>
#include <zephyr/devicetree.h>
#include <zephyr/drivers/gpio.h>
#include <zephyr/drivers/i2c.h>
#include <zephyr/kernel.h>
#include <zephyr/pm/pm.h>
#include <zephyr/sys/printk.h>

#include <stm32_ll_cortex.h>
#include <stm32_ll_pwr.h>

#define IMU_NODE DT_ALIAS(imu0)

#define CTRL1_XL 0x10
#define CTRL2_G 0x11
#define CTRL3_C 0x12
#define CTRL6_C 0x15
#define WAKE_SRC 0x1b
#define OUTX_L_G 0x22
#define TAP_CFG 0x58
#define WAKE_THS 0x5b
#define WAKE_DUR 0x5c
#define MD1_CFG 0x5e

static const struct i2c_dt_spec imu = I2C_DT_SPEC_GET(IMU_NODE);
static const struct gpio_dt_spec imu_int =
GPIO_DT_SPEC_GET(IMU_NODE, irq_gpios);
static const struct gpio_dt_spec led =
GPIO_DT_SPEC_GET(DT_ALIAS(led0), gpios);

static struct gpio_callback imu_cb;
K_SEM_DEFINE(wake_sem, 0, 1);

extern int stm32_clock_control_init(const struct device *dev);

/* Zephyr 4.4 has no STM32C5 PM backend yet, so provide the STOP1 hooks here. */
void pm_state_set(enum pm_state state, uint8_t substate_id)
{
if (state == PM_STATE_SUSPEND_TO_IDLE && substate_id == 1) {
LL_PWR_SetPowerMode(LL_PWR_STOP1_MODE);
SCB_EnableDeepSleep();
k_cpu_idle();
}
}

void pm_state_exit_post_ops(enum pm_state state, uint8_t substate_id)
{
if (state == PM_STATE_SUSPEND_TO_IDLE && substate_id == 1) {
SCB_DisableDeepSleep();
(void)stm32_clock_control_init(NULL);
}
irq_unlock(0);
}

static void imu_isr(const struct device *port, struct gpio_callback *cb,
gpio_port_pins_t pins)
{
ARG_UNUSED(port);
ARG_UNUSED(cb);
ARG_UNUSED(pins);
k_sem_give(&wake_sem);
}

static int imu_wakeup_init(void)
{
int ret;

if (!i2c_is_ready_dt(&imu) || !gpio_is_ready_dt(&imu_int) ||
!gpio_is_ready_dt(&led)) {
return -ENODEV;
}

ret = gpio_pin_configure_dt(&led, GPIO_OUTPUT_INACTIVE);
ret |= gpio_pin_configure_dt(&imu_int, GPIO_INPUT);
if (ret < 0) {
return ret;
}

gpio_init_callback(&imu_cb, imu_isr, BIT(imu_int.pin));
ret = gpio_add_callback(imu_int.port, &imu_cb);
if (ret < 0) {
return ret;
}

return 0;
}

static int enter_imu_low_power(void)
{
int ret;

/* Sleep sensing: accel 12.5 Hz low-power +/-2 g, gyro off. */
ret = i2c_reg_write_byte_dt(&imu, MD1_CFG, 0x00);
ret |= i2c_reg_write_byte_dt(&imu, CTRL3_C, 0x44);
ret |= i2c_reg_write_byte_dt(&imu, CTRL2_G, 0x00);
ret |= i2c_reg_write_byte_dt(&imu, CTRL6_C, 0x10);
ret |= i2c_reg_write_byte_dt(&imu, CTRL1_XL, 0x10);
ret |= i2c_reg_write_byte_dt(&imu, WAKE_THS, 0x08);
ret |= i2c_reg_write_byte_dt(&imu, WAKE_DUR, 0x00);
ret |= i2c_reg_write_byte_dt(&imu, TAP_CFG, 0x80);
return ret;
}

static int arm_imu_wakeup(void)
{
uint8_t source;
int ret;

/* Discard the mode-change transient only after the 500 ms settling time. */
k_sem_reset(&wake_sem);
ret = i2c_reg_read_byte_dt(&imu, WAKE_SRC, &source);
ret |= i2c_reg_write_byte_dt(&imu, MD1_CFG, BIT(5));
ret |= gpio_pin_interrupt_configure_dt(&imu_int,
GPIO_INT_EDGE_TO_ACTIVE);
return ret;
}

static int16_t sample16(const uint8_t *data)
{
return (int16_t)((uint16_t)data[0] | ((uint16_t)data[1] << 8));
}

static void print_imu_sample(void)
{
uint8_t data[12];
int16_t gx, gy, gz, ax, ay, az;

/* Awake sensing: accel and gyro at 104 Hz. */
(void)i2c_reg_write_byte_dt(&imu, MD1_CFG, 0x00);
(void)i2c_reg_write_byte_dt(&imu, CTRL6_C, 0x00);
(void)i2c_reg_write_byte_dt(&imu, CTRL1_XL, 0x40);
(void)i2c_reg_write_byte_dt(&imu, CTRL2_G, 0x40);
k_msleep(30);

if (i2c_burst_read_dt(&imu, OUTX_L_G, data, sizeof(data)) < 0) {
printk("IMU sample read failed\n");
return;
}

gx = sample16(&data[0]);
gy = sample16(&data[2]);
gz = sample16(&data[4]);
ax = sample16(&data[6]);
ay = sample16(&data[8]);
az = sample16(&data[10]);

/* +/-2 g: 0.061 mg/LSB; +/-250 dps: 8.75 mdps/LSB. */
printk("accel[mg]=%d,%d,%d gyro[mdps]=%d,%d,%d\n",
ax * 61 / 1000, ay * 61 / 1000, az * 61 / 1000,
gx * 875 / 100, gy * 875 / 100, gz * 875 / 100);
}

int main(void)
{
uint32_t event_count = 0;
uint8_t source;

if (imu_wakeup_init() < 0) {
printk("IMU wake-up init failed\n");
return 0;
}

gpio_pin_set_dt(&led, 1);
if (enter_imu_low_power() < 0) {
printk("Failed to configure IMU low-power mode\n");
return 0;
}
k_msleep(500);
gpio_pin_set_dt(&led, 0);

while (true) {
if (arm_imu_wakeup() < 0) {
printk("Failed to arm IMU wake-up\n");
return 0;
}

printk("Sleeping in STOP1. Move or tap the board to wake it.\n");

/* With no runnable work, Zephyr selects STOP1 from app.overlay. */
k_sem_take(&wake_sem, K_FOREVER);

(void)gpio_pin_interrupt_configure_dt(&imu_int,
GPIO_INT_DISABLE);
(void)i2c_reg_write_byte_dt(&imu, MD1_CFG, 0x00);
(void)i2c_reg_read_byte_dt(&imu, WAKE_SRC, &source);
gpio_pin_set_dt(&led, 1);
printk("Knock event #%u, WAKE_UP_SRC=0x%02x\n",
++event_count, source);
print_imu_sample();

/* Let low-power acceleration settle while the LED remains on. */
if (enter_imu_low_power() < 0) {
printk("Failed to configure IMU low-power mode\n");
return 0;
}
k_msleep(500);
gpio_pin_set_dt(&led, 0);
}

return 0;
}
  1. 结果
  • 当运动超过配置的阈值时,INT1 会唤醒开发板。LED 会短暂点亮,然后开发板重新进入休眠。
  • 每次唤醒都会在串口打印事件编号、WAKE_UP_SRC 值以及一帧 IMU 采样数据。

IMU 电子海洋​

Electronic Ocean 演示程序使用 IMU 感知设备的重力方向和运动状态。两个级联的 6×10 RGB 点阵被视为一个统一的 6×20 显示区域。程序根据加速度计数据计算水面的朝向,并利用陀螺仪读数和运动强度来控制波浪幅度。它还会动态调整水位,在设备旋转或倾斜时保持“海水”大致半满状态,从而模拟流体在重力作用下的流动、晃动和涌动。

  • 使用方法:

    • 上电后,RGB LED 默认保持熄灭,等待唤醒。
    • 通过明显摇晃设备,或按住按键 2 秒来唤醒 Electronic Ocean。
    • 缓慢倾斜设备,水面会平滑地随重力方向移动。
    • 适度移动设备,可增强波浪起伏和涌动效果。
    • 短按按键可切换显示模式:霓虹、深海蓝、天空青、紫色呼吸、滚动文字等。
    • 在运行过程中,长按按键 2 秒或用力摇晃设备,可手动进入休眠模式。
    • 如果设备姿态在连续 90 秒内几乎保持不变,RGB LED 将自动熄灭,并等待通过 IMU 事件或按键输入唤醒。
  • 硬件准备

Seeed Studio XIAO STM32C56x10 RGB WS2812 Matrix for Seeed Studio XIAO × 2 Grove Button
  • 软件准备
  1. 修改 app.overlay 文件以使配置的引脚生效。这里选择 D1 作为按键控制引脚,D0 作为驱动 RGB WS2812 点阵的信号引脚。
app.overlay
#include <zephyr/dt-bindings/gpio/gpio.h>

/ {
aliases {
rgb-data = &rgb_matrix_data;
imu-wake = &imu_wake;
mode-button = &mode_button;
};

mode_buttons {
compatible = "gpio-keys";
mode_button: mode-button {
gpios = <&gpioa 1 (GPIO_PULL_DOWN | GPIO_ACTIVE_HIGH)>;
label = "Grove Button on D1";
};
};

imu_wake_pins {
compatible = "gpio-keys";
imu_wake: imu-wake {
gpios = <&gpioc 13 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
label = "LSM6DS3TR-C INT1";
};
};

/* D0/PA0 drives two cascaded 6 x 10 panels (first DOUT -> second DIN). */
rgb_matrix_pins {
compatible = "gpio-leds";

rgb_matrix_data: rgb-matrix-data {
gpios = <&gpioa 0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
};
};
};

/* The on-board LSM6DS3TR-C is polled at 50 Hz to animate the ocean. */
&i2c2 {
status = "okay";
};

&lsm6ds3tr_c {
status = "okay";
};
  1. 修改 prj.conf 配置文件。
prj.conf
CONFIG_GPIO=y
CONFIG_I2C=y
CONFIG_SENSOR=y
CONFIG_LSM6DSL=y
CONFIG_PRINTK=y
CONFIG_MAIN_STACK_SIZE=4096
  1. 在 main.c 中实现逻辑。由于参考代码较长,请前往代码文件并将其内容复制到 main.c 中。

  2. 结果

  • 当设备静止或进入睡眠模式时,RGB 灯会熄灭,IMU 保持在低功耗运动检测状态。
  • 摇晃设备,IMU 中断触发唤醒,RGB 海洋效果再次点亮。
  • 缓慢倾斜设备,海平面会顺着重力方向平滑倾斜,就像容器中的水面一样。
  • 改变设备姿态时,海水会在整个 RGB 点阵上连续流动。
  • 随着运动或摇晃强度的增加,波浪起伏和汹涌效果也会相应增强。
  • 如果姿态长时间保持不变,或在明显摇晃之后,灯光会再次熄灭并回到等待唤醒状态。

tip
  1. 下方提供可 3D 打印的外壳文件
  2. 安装电池后支持 USB‑C 充电。请参考 Battery Usage。
  3. 如果你打算在外壳内安装电池,推荐使用的锂离子电池为 KXW 402030(3.7 V,200 mAh,0.74 Wh)。

CAN 记录仪​

XIAO STM32C5 板载双通道 CAN FD 外设,配备 TCAN3403-Q1 收发器,并预先配置了 120 欧姆终端电阻。你可以直接使用背面的 CAN_H 和 CAN_L 焊盘接口进行 CAN‑BUS 相关应用。

tip

关于在 XIAO STM32C5 上使用 CAN 和 CAN‑FD 的更多信息,请参考 XIAO STM32C5 CANFD Usage

在 CAN BUS 应用中,对 CAN 负载数据的分析、收发是否成功的验证、丢包率以及其他相关因素,对实际部署至关重要。然而,CAN BUS 协议本身较为复杂,使得开发者在排查问题时面临挑战。因此,需要借助一定的工具,对 CAN BUS 上的故障节点进行初步识别,以便进一步诊断。

下面的 CAN FD 故障仿真与可视化诊断演示由两块 XIAO STM32C5 和一块 Round Display 组成。它可以生成正常帧、缺失序列的帧以及应用层 CRC 出错的帧,并实时显示接收统计数据、估算丢包率并展示检查结果。

硬件准备​

此处需要两块 XIAO STM32C5。一块作为 CAN 记录仪,用于控制和分析;另一块模拟 CAN BUS 节点,用于发送数据并模拟丢包。通过 CAN_H 和 CAN_L 将两块板连接起来。如果两块板使用独立电源,请同时连接它们的地线。

Seeed Studio XIAO STM32C5 × 2 Round Display for Seeed Studio XIAO

软件准备​

CANFD 发送报文节点​

  • 使用一块 XIAO STM32C5 作为 CAN FD 发送节点。
    • 仲裁阶段比特率:500 kbit/s
    • 数据阶段比特率:2 Mbit/s
    • 负载长度:64 字节
    • 启用 CAN FD 和 BRS
    • 数据包含序列号、运行时间、测试负载和 CRC16-CCITT
  1. 修改设备树文件 app.overlay
app.overlay
/* No application-specific devicetree overlay is required.
*
* The board-level DTS already enables FDCAN2 and routes the console to the
* USB CDC ACM virtual COM port:
* - can0 / zephyr,canbus -> &fdcan2 (RX=PB5, TX=PB13)
* - CAN_STB (PB14) -> managed by the board-level can_phy0 transceiver
* - zephyr,console -> &cdc_acm_uart0
*/
  1. 修改 prj.conf 以启用相应配置。
prj.conf
CONFIG_GPIO=y
CONFIG_SERIAL=y
CONFIG_CONSOLE=y
CONFIG_UART_CONSOLE=y
CONFIG_PRINTK=y
CONFIG_USB_DEVICE_STACK_NEXT=y
CONFIG_USBD_CDC_ACM_CLASS=y
CONFIG_UART_LINE_CTRL=y
CONFIG_UF2_DFU_RESET=y
CONFIG_CAN=y
CONFIG_CAN_FD_MODE=y
CONFIG_CAN_INIT_PRIORITY=80
CONFIG_CAN_DEFAULT_BITRATE=500000
CONFIG_CAN_DEFAULT_BITRATE_DATA=2000000
CONFIG_MAIN_STACK_SIZE=4096

  1. 在 main.c 中编写程序。该项目循环发送三种类型的数据帧:
    • 0x100: 正常数据 连续的序列号以及有效的应用层 CRC16。
    • 0x101: 帧丢失仿真数据 有意跳过某些序列号,使接收端可以根据序列号间的间隔估算丢失帧的数量。
    • 0x102: 校验和错误数据 帧正常发送,但负载中的应用层 CRC16 被刻意篡改,以便接收端检测 CRC 故障。
main.c
/* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
* XIAO STM32C5 CAN FD logger traffic generator.
*/

#include <stdbool.h>
#include <stdint.h>
#include <string.h>
#include <zephyr/device.h>
#include <zephyr/drivers/can.h>
#include <zephyr/drivers/gpio.h>
#include <zephyr/kernel.h>
#include <zephyr/sys/printk.h>

#define CAN_NOMINAL_BITRATE 500000U
#define CAN_DATA_BITRATE 2000000U
#define PERIOD_MS 200U
#define FRAME_BYTES 64U
#define ID_NORMAL 0x100U
#define ID_LOSSY 0x101U
#define ID_BAD_CRC 0x102U
#define PACKET_MAGIC_0 0xCAU
#define PACKET_MAGIC_1 0xFDU
#define PACKET_VERSION 1U

enum packet_type { PACKET_NORMAL, PACKET_LOSSY, PACKET_BAD_CRC };

static const struct device *const can_dev =
DEVICE_DT_GET(DT_CHOSEN(zephyr_canbus));
static const struct gpio_dt_spec led =
GPIO_DT_SPEC_GET_OR(DT_ALIAS(led0), gpios, { 0 });
static uint32_t tx_ok;
static uint32_t tx_failed;

static uint16_t crc16_ccitt(const uint8_t *data, size_t len)
{
uint16_t crc = 0xffffU;
for (size_t i = 0; i < len; ++i) {
crc ^= (uint16_t)data[i] << 8;
for (int bit = 0; bit < 8; ++bit) {
crc = (crc & 0x8000U) != 0U ?
(uint16_t)((crc << 1) ^ 0x1021U) : (uint16_t)(crc << 1);
}
}
return crc;
}

static void put_u32_le(uint8_t *dst, uint32_t value)
{
dst[0] = (uint8_t)value;
dst[1] = (uint8_t)(value >> 8);
dst[2] = (uint8_t)(value >> 16);
dst[3] = (uint8_t)(value >> 24);
}

static void build_packet(struct can_frame *frame, uint32_t id,
enum packet_type type, uint32_t sequence, bool corrupt_crc)
{
memset(frame, 0, sizeof(*frame));
frame->id = id;
frame->flags = CAN_FRAME_FDF | CAN_FRAME_BRS;
frame->dlc = can_bytes_to_dlc(FRAME_BYTES);
frame->data[0] = PACKET_MAGIC_0;
frame->data[1] = PACKET_MAGIC_1;
frame->data[2] = PACKET_VERSION;
frame->data[3] = (uint8_t)type;
put_u32_le(&frame->data[4], sequence);
put_u32_le(&frame->data[8], k_uptime_get_32());
for (uint8_t i = 12U; i < FRAME_BYTES - 2U; ++i) {
frame->data[i] = (uint8_t)(sequence + id + i * 17U);
}
uint16_t crc = crc16_ccitt(frame->data, FRAME_BYTES - 2U);
if (corrupt_crc) {
crc ^= 0x0001U;
}
frame->data[FRAME_BYTES - 2U] = (uint8_t)crc;
frame->data[FRAME_BYTES - 1U] = (uint8_t)(crc >> 8);
}

static int send_packet(uint32_t id, enum packet_type type,
uint32_t sequence, bool corrupt_crc)
{
struct can_frame frame;
build_packet(&frame, id, type, sequence, corrupt_crc);
int ret = can_send(can_dev, &frame, K_MSEC(100), NULL, NULL);
if (ret == 0) {
tx_ok++;
} else {
tx_failed++;
printk("TX failed id=0x%03x seq=%u err=%d\n", id, sequence, ret);
}
return ret;
}

int main(void)
{
uint32_t normal_seq = 0U, lossy_seq = 0U, bad_crc_seq = 0U;
int ret;

printk("XIAO STM32C5 CAN FD traffic generator\n");
printk("nominal=%u data=%u payload=%u bytes BRS=on\n",
CAN_NOMINAL_BITRATE, CAN_DATA_BITRATE, FRAME_BYTES);
if (!device_is_ready(can_dev)) {
printk("CAN device is not ready\n");
return -ENODEV;
}
if (led.port != NULL && gpio_is_ready_dt(&led)) {
(void)gpio_pin_configure_dt(&led, GPIO_OUTPUT_INACTIVE);
}
ret = can_set_mode(can_dev, CAN_MODE_FD);
if (ret != 0) {
printk("Cannot enable CAN FD mode: %d\n", ret);
return ret;
}
ret = can_set_bitrate(can_dev, CAN_NOMINAL_BITRATE);
if (ret != 0) {
printk("Cannot set nominal bitrate: %d\n", ret);
return ret;
}
ret = can_set_bitrate_data(can_dev, CAN_DATA_BITRATE);
if (ret != 0) {
printk("Cannot set data bitrate: %d\n", ret);
return ret;
}
ret = can_start(can_dev);
if (ret != 0) {
printk("Cannot start CAN controller: %d\n", ret);
return ret;
}
printk("0x100 normal, 0x101 skips every 5th, 0x102 has bad app CRC16\n");

while (true) {
(void)send_packet(ID_NORMAL, PACKET_NORMAL, normal_seq++, false);
if ((lossy_seq % 5U) != 4U) {
(void)send_packet(ID_LOSSY, PACKET_LOSSY, lossy_seq, false);
} else {
printk("INTENTIONAL DROP id=0x101 seq=%u\n", lossy_seq);
}
lossy_seq++;
(void)send_packet(ID_BAD_CRC, PACKET_BAD_CRC, bad_crc_seq++, true);
if ((normal_seq % 10U) == 0U) {
printk("TX ok=%u failed=%u seq=%u\n", tx_ok, tx_failed, normal_seq);
}
if (led.port != NULL) {
(void)gpio_pin_toggle_dt(&led);
}
k_msleep(PERIOD_MS);
}
}

CAN 记录器节点​

  • 使用一个 XIAO STM32C5 搭配圆形显示屏开发 CAN 记录器固件代码。
    • 接收并解析 64 字节的 CAN FD 测试帧
    • 校验帧类型、载荷长度、协议标识符和版本
    • 根据序列号间隙估算丢帧数量和帧丢失率
    • 检测重复或乱序数据
    • 校验载荷中的 CRC16-CCITT
    • 读取 CAN 控制器状态以及 TX/RX 错误计数器
    • 使用不同颜色区分正常帧、丢失帧、CRC 错误和原始数据
    • 在圆形屏幕上显示统计信息和最新的 48 条内存日志条目
    • 通过底部的 LAST / 页码 / NEXT 触摸按键逐页浏览日志
    • 采用 CHSC6X 触摸控制器;通过硬件 I²C 读取触摸数据
  1. 修改设备树文件 app.overlay,为 Seeed Studio XIAO 绑定圆形显示屏。
app.overlay
#include <freq.h>
#include <zephyr/dt-bindings/display/panel.h>
#include <zephyr/dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <zephyr/dt-bindings/i2c/i2c.h>

/ {
chosen {
zephyr,display = &gc9a01_round_display;
};

backlight_leds {
compatible = "gpio-leds";

display_backlight: backlight {
gpios = <&xiao_d 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
};
};

round_display_mipi_dbi {
compatible = "zephyr,mipi-dbi-spi";
spi-dev = <&spi3>;
dc-gpios = <&xiao_d 3 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
write-only;
#address-cells = <1>;
#size-cells = <0>;

gc9a01_round_display: gc9a01@0 {
compatible = "galaxycore,gc9x01x";
reg = <0>;
status = "okay";
mipi-max-frequency = <DT_FREQ_M(8)>;
pixel-format = <PANEL_PIXEL_FORMAT_RGB_565>;
width = <240>;
height = <240>;
display-inversion;
};
};
};

&usart1 {
/* Release D6 (PA9) for the display backlight. */
status = "disabled";
};

&i2c1 {
/* XIAO D4/PB7=SDA and D5/PB6=SCL. */
clock-frequency = <I2C_BITRATE_STANDARD>;
scl-gpios = <&gpiob 6 (GPIO_OPEN_DRAIN | GPIO_PULL_UP)>;
sda-gpios = <&gpiob 7 (GPIO_OPEN_DRAIN | GPIO_PULL_UP)>;
status = "okay";
};

&spi3 {
/* D8=PE2 SCK, D9=PB0 MISO, D10=PB15 MOSI. */
status = "okay";
cs-gpios = <&xiao_d 1 GPIO_ACTIVE_LOW>;
};

  1. 修改 prj.conf 以启用相应的配置。
prj.conf
CONFIG_GPIO=y
CONFIG_I2C=y
CONFIG_I2C_STM32_BUS_RECOVERY=y
CONFIG_SPI=y
CONFIG_DISPLAY=y
CONFIG_MIPI_DBI=y
CONFIG_CAN=y
CONFIG_CAN_FD_MODE=y
CONFIG_CAN_INIT_PRIORITY=80
CONFIG_CAN_DEFAULT_BITRATE=500000
CONFIG_CAN_DEFAULT_BITRATE_DATA=2000000
CONFIG_SERIAL=y
CONFIG_CONSOLE=y
CONFIG_UART_CONSOLE=y
CONFIG_PRINTK=y
CONFIG_USB_DEVICE_STACK_NEXT=y
CONFIG_USBD_CDC_ACM_CLASS=y
CONFIG_UART_LINE_CTRL=y
CONFIG_UF2_DFU_RESET=y
CONFIG_MAIN_STACK_SIZE=6144

  1. 在 main.c 中编写程序并集成 CAN FD 分析逻辑。由于参考代码较长,请前往代码文件并将其内容复制到 main.c 中。

结果​

发送节点和记录器节点应通过将 CAN_H 对接 CAN_H、CAN_L 对接 CAN_L 来连接。

  1. 未连接时的显示

  1. 节点连接时的显示

  1. 断开发送节点以查看历史数据

总结​

通过这些简单的 XIAO STM32C5 应用示例,你应该已经对其使用场景有了基本了解。祝你在使用这块小巧的开发板时有愉快的体验,并激发出更多创意去探索它的应用可能性。也欢迎你将自己的项目分享给开源社区,让更多人看到你的作品。

技术支持与产品讨论​

感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺利。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...