XIAO STM32C5 与 MicroPython

概述
MicroPython 是一个 Python 解释器,支持为性能关键代码生成本地代码。它提供了经过优化、适用于微控制器和资源受限系统的 Python 3.6+ 核心特性子集。它与 CPython 不同,你可以在 MicroPython vs CPython differences 页面了解更多差异。
硬件准备
在开始之前,你需要准备一块 XIAO STM32C5 开发板。
| Seeed Studio XIAO STM32C5 |
|---|
![]() |
部署 MicroPython 固件
通过进入 bootloader 模式,并将 .uf2 固件文件复制到开发板的 USB 大容量存储驱动器上,来更新 XIAO STM32C5 上的 MicroPython 固件。
- 下载并解压 XIAO STM32C5 MicroPython 固件压缩包:
- 📄[Firmware] XIAO STM32C5 MicroPython 固件
- 通过 USB 将 XIAO STM32C5 连接到电脑。快速双击 Reset 按钮进入 bootloader 模式。此时会出现名为 XIAOC5BOOT 的 USB 驱动器。将解压后的 micropython-xiao-stm32c5.uf2 复制到该驱动器中。固件安装完成后,开发板会自动重启。
如果没有出现 XIAOC5BOOT,请断开并重新连接 USB 线,然后再次双击 Reset。确保 USB 线支持数据传输。
安装 Thonny IDE
选择适合的版本进行安装。这里我是在 Windows 系统上安装,因此选择了 Windows 版本。
根据所需的 Python 版本,按照提示进行安装。

然后按照默认步骤完成配置即可。
解释器配置
- 打开 Thonny IDE,为 XIAO STM32C5 配置解释器和串口。

- 固件安装完成并且 Thonny 已连接到 XIAO STM32C5 后,MicroPython 固件信息会显示在 Shell 面板中。

引脚映射
- 完整引脚说明请参阅 XIAO STM32C5 引脚列表。
| 引脚 / 信号 | GPIO | 功能 | MicroPython 用法 |
|---|---|---|---|
| D0 / A0 | PA0 | ADC1_IN0 / GPIO | XiaoADC(0) / XiaoPin(0) |
| D1 / A1 | PA1 | ADC1_IN1 / GPIO | XiaoADC(1) / XiaoPin(1) |
| D2 / A2 | PA2 | ADC1_IN2 / GPIO | XiaoADC(2) / XiaoPin(2) |
| D3 / A3 | PA3 | ADC1_IN3 / GPIO | XiaoADC(3) / XiaoPin(3) |
| D4 | PB7 | I2C1 SDA / GPIO | 头部 I2C 数据 |
| D5 | PB6 | I2C1 SCL / GPIO | 头部 I2C 时钟 |
| D6 | PA9 | USART1 TX / GPIO | UART 发送 |
| D7 | PA10 | USART1 RX / GPIO | UART 接收 |
| D8 | PE2 | SPI3 SCK / GPIO | 硬件 SPI 时钟 |
| D9 | PB0 | SPI3 MISO / GPIO | 硬件 SPI 数据输入 |
| D10 | PB15 | SPI3 MOSI / GPIO | 硬件 SPI 数据输出 |
| D11 | PB8 | GPIO / FDCAN1 RX 功能 | 当前固件未启用 FDCAN1 |
| D12 | PB9 | GPIO / FDCAN1 TX 功能 | 当前固件未启用 FDCAN1 |
| D13 | PB5 | FDCAN2 RX / GPIO | XiaoCAN("can0", ...) |
| D14 | PB13 | FDCAN2 TX / GPIO | XiaoCAN("can0", ...) |
| D15 / CAN_STB | PB14 | CAN 收发器待机控制 | 低:正常;高:待机 |
| CAN_H | — | CAN FD 差分总线高电平 | 板载 CAN 收发器输出;不是 GPIO |
| CAN_L | — | CAN FD 差分总线低电平 | 板载 CAN 收发器输出;不是 GPIO |
| BAT_EN | PA15 | 电池测量使能 | XiaoPin("bat_en", Pin.OUT) |
| BAT_READ | PA4 | ADC1_IN4 | XiaoADC("vbat");电池电压约为 ADC 电压 × 2 |
| IMU_SDA | PB4 | I2C2 SDA | 板载 LSM6DS3TR-C 数据 |
| IMU_SCL | PB3 | I2C2 SCL | 板载 LSM6DS3TR-C 时钟 |
| IMU_INT | PC13 | IMU INT1 | XiaoPin("imu_int", Pin.IN) |
| IMU_HEATER_PWM | PA8 | TIM1_CH1 PWM | XiaoPWM(0) |
| USER_LED | PB12 | GPIO 输出 | XiaoPin("led", Pin.OUT);低电平点亮 |
LED 闪烁
数字引脚主要通过输出高、低逻辑电平,实现对外部传感器和执行器的通断控制。结合 Grove Base for XIAO 扩展板和标准 Grove 外设模块,本节将详细说明 XIAO STM32C5 上数字引脚的底层驱动逻辑和实际调用方式。
硬件准备
| Seeed Studio XIAO STM32C5 | Seeed Studio Grove Base for XIAO | Grove - LED Pack |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
软件程序
本示例使用 XIAO STM32C5 的 D1 引脚作为数字输出,使外接 LED 闪烁。
- 在 Thonny 中选择 File > New 创建文件,然后输入以下代码:
# Copyright (c) 2026 Seeed Technology Co., Ltd.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
#
# Blinky example for XIAO STM32C5 with TinyUF2 bootloader support.
import time
from machine import Pin
from boards.xiao import XiaoPin
SLEEP_TIME_MS = 1000
D1_PIN = 1
# D1 corresponds to PA1.
d1_gpio = XiaoPin(D1_PIN, Pin.OUT)
# Match GPIO_OUTPUT_ACTIVE in the Zephyr example.
led_state = True
d1_gpio.value(1)
try:
while True:
led_state = not led_state
d1_gpio.value(1 if led_state else 0)
print("LED state:", "ON" if led_state else "OFF")
time.sleep_ms(SLEEP_TIME_MS)
except KeyboardInterrupt:
# Turn the output off when the script is stopped.
d1_gpio.value(0)
print("Blinky stopped")
- 选择 Run > Run current script,或按下 F5。
结果
脚本启动后,连接到 D1 的外部 LED 将以一秒为周期闪烁。

驱动舵机
PWM 是一种基于数字输出 GPIO 实现的定时波形输出功能。它以固定频率快速切换引脚电平,并在单个周期内动态调整高电平占空比,从而向外设输出等效的模拟信号。在实际工程应用中,PWM 被广泛用于舵机的精确角度控制以及 LED 的平滑亮度调节。
硬件准备
| Seeed Studio XIAO STM32C5 | Seeed Studio Grove Base for XIAO | Grove - Servo |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
软件程序
本示例使用 XIAO STM32C5 上的 D0 作为舵机控制信号引脚。定时由软件生成,而不是由硬件 PWM 外设生成。
- 在 Thonny 中,选择 File > New 创建一个文件,然后输入以下代码:
import time
from machine import Pin
from boards.xiao import XiaoPin
SERVO_PIN = 0 # D0 / PA0
SERVO_PERIOD_US = 20_000 # 50 Hz
SERVO_MIN_US = 1_000 # Approximately 0 degrees
SERVO_MAX_US = 2_000 # Approximately 180 degrees
servo = XiaoPin(SERVO_PIN, Pin.OUT)
servo.value(0)
def output_servo_frame(angle):
"""Output one 20 ms servo-control frame."""
angle = max(0, min(180, angle))
pulse_us = SERVO_MIN_US + (
angle * (SERVO_MAX_US - SERVO_MIN_US) // 180
)
frame_start = time.ticks_us()
servo.value(1)
time.sleep_us(pulse_us)
servo.value(0)
elapsed = time.ticks_diff(time.ticks_us(), frame_start)
remaining = SERVO_PERIOD_US - elapsed
if remaining > 0:
time.sleep_us(remaining)
def hold_angle(angle, duration_ms):
"""Keep the servo at an angle for the specified duration."""
frames = max(1, duration_ms // 20)
for _ in range(frames):
output_servo_frame(angle)
try:
print("Software servo control started on D0")
hold_angle(90, 1000)
while True:
for angle in range(0, 181):
output_servo_frame(angle)
for angle in range(180, -1, -1):
output_servo_frame(angle)
except KeyboardInterrupt:
print("Servo control stopped")
finally:
servo.value(0)
- 选择 Run > Run current script,或按下 F5。
结果
脚本启动后,舵机会反复从约 0° 扫到 180°,再回到 0°。循环每 20 ms 控制帧将指令推进 1°,对应标称指令扫描速率为 50°/s(约 0.87 rad/s),不包括执行开销和舵机自身的机械极限。

通过 CAN 驱动 DM-J4310-2EC 电机
XIAO STM32C5 提供两个 CAN FD 接口。其中一个引出逻辑电平的发送和接收信号,用于连接外部 CAN 收发器。另一个连接到板载 TCAN3403-Q1 CAN FD 收发器,可通过 CAN_H 和 CAN_L 直接连接到 CAN 总线。CAN FD 在保持与经典 CAN 兼容的同时,支持更大的有效载荷和更高的数据相位比特率,非常适合汽车电子、工业控制、机器人以及分布式传感器网络等应用。
板载 CAN FD 电路还包括一个可断开的 120 Ω 终端电阻。当开发板位于总线一端时,请启用该电阻;当开发板位于总线中间,或在 XIAO 端已经安装了另一个 120 Ω 电阻时,请断开该电阻。收发器还支持待机控制,在未使用 CAN 通信时可降低功耗。

硬件准备
- XIAO STM32C5 × 1
- 电脑和 USB Type-C 数据线
- 适用于电机的稳压 24 V 直流电源
- DM-J4310-2EC 电机 × 1
- XT30 2+2 供电分离板
软件程序
电机需要 24 V 电源。请使用符合规范、带限流功能且电流额定值合适的电源。在更改任何接线前关闭电源,在初始测试期间保持电机空载,并将 XIAO 的地线连接到电机电源的负极端子。不正确的电源或接线可能会损坏设备并造成安全隐患。
- 使用 Damiao 上位机配置软件将电机的 CAN ID 设置为
0x001,Master ID 设置为0x011。详情请参阅 Getting Started with the Damiao 43 Series Motors。
- 将电机连接到 XIAO STM32C5 背面的 CAN_H 和 CAN_L 焊盘。板载收发器使用 D13/PB5(RX)、D14/PB13(TX)和 D15/PB14(待机);将 D15 置低以进入正常工作模式。
- 在 Thonny 中,选择 File > New 创建一个文件,然后将以下程序保存为
driver_dm4310.py:
driver_dm4310.py
"""Drive a Damiao DM-J4310-2EC V1.1 from XIAO STM32C5.
This motor example uses Classical CAN at 1 Mbit/s (fd=False), although the board supports CAN FD.
Protocol: classic CAN 2.0B at 1 Mbit/s, Damiao speed mode.
Wiring:
XIAO CAN_H -> motor CAN_H
XIAO CAN_L -> motor CAN_L
XIAO GND -> motor GND / 24 V negative
Motor VCC -> external 24 V positive
Use 120-ohm termination at both ends of the CAN bus. Never connect the
MCU-side CAN TX/RX pins directly to the motor.
"""
import struct
import time
from machine import Pin
from boards.xiao import XiaoCAN, XiaoPin
# Motor and CAN configuration.
DM_MOTOR_ID = 0x001
DM_MASTER_ID = 0x011
DM_CAN_BITRATE = 1_000_000
DM_CONTROL_ID = 0x200 + DM_MOTOR_ID
DM_PARAM_ID = 0x7FF
DM_CMD_ENABLE = 0xFC
DM_CMD_DISABLE = 0xFD
DM_CMD_CLEAR_ERROR = 0xFB
DM_PARAM_WRITE = 0x55
DM_REG_CTRL_MODE = 0x0A
DM_CTRL_MODE_SPEED = 3
DM_VMAX_RAD_S = 30.0
CONTROL_PERIOD_MS = 20
GEAR_PERIOD_MS = 5_000
FEEDBACK_PRINT_MS = 500
START_DELAY_MS = 3_000
# Same speed sequence as the Zephyr example.
SPEED_SEQUENCE = (0.0, 3.0, 6.0, 10.0, 6.0, 3.0)
def send_control(can, command):
payload = bytes((0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, command))
can.send(DM_CONTROL_ID, payload)
def write_u32_parameter(can, register, value):
payload = struct.pack(
"<HBBI",
DM_MOTOR_ID,
DM_PARAM_WRITE,
register,
value,
)
can.send(DM_PARAM_ID, payload)
def send_speed(can, speed_rad_s):
can.send(DM_CONTROL_ID, struct.pack("<f", float(speed_rad_s)))
def decode_feedback(frame):
"""Return decoded Damiao feedback, or None for an unrelated frame."""
if frame is None or len(frame) < 2:
return None
can_id = frame[0]
data = frame[1]
if data is None or len(data) < 8:
return None
motor_id = data[0] & 0x0F
if motor_id != (DM_MOTOR_ID & 0x0F):
return None
fault = data[0] >> 4
position_raw = (data[1] << 8) | data[2]
velocity_raw = (data[3] << 4) | (data[4] >> 4)
torque_raw = ((data[4] & 0x0F) << 8) | data[5]
velocity_rad_s = (
(velocity_raw / 4095.0) * 2.0 - 1.0
) * DM_VMAX_RAD_S
return {
"can_id": can_id,
"motor_id": motor_id,
"fault": fault,
"position_raw": position_raw,
"velocity_raw": velocity_raw,
"velocity_rad_s": velocity_rad_s,
"torque_raw": torque_raw,
"mos_temperature": data[6],
"rotor_temperature": data[7],
}
def print_feedback(feedback):
print(
"FB id=0x{:03X} motor={} err=0x{:X} pos=0x{:04X} "
"vel=0x{:03X} {:.2f}rad/s tq=0x{:03X} mos={}C rotor={}C".format(
feedback["can_id"],
feedback["motor_id"],
feedback["fault"],
feedback["position_raw"],
feedback["velocity_raw"],
feedback["velocity_rad_s"],
feedback["torque_raw"],
feedback["mos_temperature"],
feedback["rotor_temperature"],
)
)
def drain_feedback(can, duration_ms, print_frames=False):
deadline = time.ticks_add(time.ticks_ms(), duration_ms)
while time.ticks_diff(deadline, time.ticks_ms()) > 0:
frame = can.recv(0)
if frame is None:
time.sleep_ms(5)
continue
feedback = decode_feedback(frame)
if print_frames and feedback is not None:
print_feedback(feedback)
def initialise_motor(can):
# Clear error -> select speed mode -> enable.
send_control(can, DM_CMD_CLEAR_ERROR)
drain_feedback(can, 100)
write_u32_parameter(can, DM_REG_CTRL_MODE, DM_CTRL_MODE_SPEED)
drain_feedback(can, 100)
send_control(can, DM_CMD_ENABLE)
drain_feedback(can, 100)
def stop_motor(can):
"""Best-effort controlled stop followed by motor disable."""
if can is None:
return
try:
# Repeat zero speed briefly so the motor receives the stop request.
for _ in range(5):
send_speed(can, 0.0)
time.sleep_ms(CONTROL_PERIOD_MS)
send_control(can, DM_CMD_DISABLE)
time.sleep_ms(50)
except Exception as exc:
print("Motor stop warning:", exc)
def main():
can = None
can_stb = None
try:
print("XIAO STM32C5 DM-J4310-2EC speed-mode driver")
print(
"motor_id=0x{:03X} master_id=0x{:03X} bitrate={}Mbps".format(
DM_MOTOR_ID,
DM_MASTER_ID,
DM_CAN_BITRATE // 1_000_000,
)
)
# PB14 / D15 is active-high standby. Drive it low for normal mode.
can_stb = XiaoPin(15, Pin.OUT)
can_stb.value(0)
time.sleep_ms(10)
can = XiaoCAN(
"can0",
bitrate=DM_CAN_BITRATE,
data_bitrate=2_000_000,
fd=False,
loopback=False,
)
print("Check wiring and keep the motor unloaded.")
print("Starting in {} seconds...".format(START_DELAY_MS // 1000))
time.sleep_ms(START_DELAY_MS)
initialise_motor(can)
print("Motor enabled in speed mode")
sequence_index = 0
speed = SPEED_SEQUENCE[sequence_index]
print("Target speed: {:.2f} rad/s".format(speed))
next_gear = time.ticks_add(time.ticks_ms(), GEAR_PERIOD_MS)
last_feedback_print = time.ticks_ms()
while True:
now = time.ticks_ms()
if time.ticks_diff(now, next_gear) >= 0:
sequence_index = (sequence_index + 1) % len(SPEED_SEQUENCE)
speed = SPEED_SEQUENCE[sequence_index]
print("Target speed: {:.2f} rad/s".format(speed))
next_gear = time.ticks_add(next_gear, GEAR_PERIOD_MS)
send_speed(can, speed)
# Drain every queued frame so the MicroPython CAN queue cannot fill.
while True:
frame = can.recv(0)
if frame is None:
break
feedback = decode_feedback(frame)
if feedback is None:
continue
if time.ticks_diff(now, last_feedback_print) >= FEEDBACK_PRINT_MS:
print_feedback(feedback)
last_feedback_print = now
time.sleep_ms(CONTROL_PERIOD_MS)
except KeyboardInterrupt:
print("User requested stop")
except Exception as exc:
print("Motor driver error:", exc)
raise
finally:
stop_motor(can)
if can is not None:
try:
can.deinit()
except Exception:
pass
if can_stb is not None:
try:
can_stb.value(1)
except Exception:
pass
print("Motor disabled; CAN transceiver in standby")
if __name__ == "__main__":
main()
- 选择 Run > Run current script,或按下 F5。
结果
电机使能后,DM-J4310 会在 0 → 3 → 6 → 10 → 6 → 3 rad/s 的目标转速之间循环,每五秒更换一次目标。Shell 会显示当前选择的目标转速以及解码后的电机反馈数据。该示例不会控制板载 LED。
将 XIAO STM32C5 上的 CAN_H 连接到电机的 CAN_H,CAN_L 连接到 CAN_L,同时连接地线。反接差分线或未连接公共地线都可能导致通信失败。

技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。