Seeed Studio XIAO 展示
Seeed Studio XIAO 系列以中文"小"字命名,包含基于 ESP32、SAMD21、RP2040、nRF52840、RP2350、RA4M1、MG24 等各种硬件平台的微型开发板。这些指甲大小的开发板在紧凑的外形中集成了强大的功能。
我们的团队与社区一起,创建了丰富的 wiki、应用程序和文档集合,使使用和开发变得轻松。为了让整个社区更高效地找到这些有用的文档,我们将它们整理在这个页面中作为索引,帮助您快速找到所需的内容。

没有社区的热爱和贡献,我们无法做到这些,如果您想为这个充满活力的生态系统做出贡献(填补空白部分),我们欢迎您提交自己独特的开发成果来启发社区中的其他人。
目录
- 产品指南(入门指南、引脚使用等)
- XIAO SAMD21
- XIAO RP2040
- XIAO nRF52840 (Sense)
- XIAO ESP32C3
- XIAO ESP32S3 (Sense)
- XIAO ESP32C6
- XIAO RP2350
- XIAO RA4M1
- XIAO MG24 (Sense)
- XIAO NRF54L15 (Sense)
- XIAO ESP32C5
- 支持的语言/平台
- 支持的 RTOS
- 通信
- TinyML/嵌入式机器学习平台
- 智能家居和自动化
- 开源键盘固件支持
- 其他热门应用
- WLED
- ChatGPT
- FFmpeg
- OpenHD
- ESP32Cam
- mROS2-ESP32
- 原型设计工具(PCB 布局和仿真)
- IoT 云和 IoT 平台
- AWS IoT
- Azure IoT
- ThingSpeak
- Ubidots
- Blynk
- Losant
- InfluxDB
产品指南
XIAO SAMD21
XIAO RP2040
XIAO nRF52840 (Sense)
XIAO ESP32C3
XIAO ESP32S3 (Sense)
XIAO ESP32C6
XIAO RP2350
XIAO RA4M1
XIAO MG24 (Sense)
XIAO nRF54L15 (Sense)
XIAO ESP32C5
支持的语言/平台
PlatformIO,Microsoft Visual Studio Code 最受欢迎的 IDE 解决方案。
| XIAO SAMD21 (Seeeduino XIAO) | XIAO nRF52840 (Sense) | XIAO ESP32C3 |
|---|---|---|
| XIAO ESP32C6 | XIAO ESP32S3 (Sense) | XIAO RP2040 |
| XIAO RP2350 | XIAO MG24 (Sense) | XIAO RA4M1 |
| XIAO nRF54L15 (Sense) | XIAO ESP32C5 |
MicroPython,Python 3 编程语言的完整实现,可直接在嵌入式硬件上运行。
| XIAO SAMD21 | XIAO RP2040 | XIAO ESP32C3 |
|---|---|---|
| XIAO ESP32S3 (Sense) | XIAO ESP32S3 Sense Only (Camera, Wi-Fi) | XIAO nRF52840 Sense |
| XIAO ESP32C6 | XIAO RP2350 | XIAO nRF54L15(Sense) |
| XIAO MG24 | XIAO RA4M1 | XIAO ESP32C5 |
CircuitPython,一种编程语言,旨在简化在低成本微控制器板上的实验和学习编程。
Embedded Swift,一种可扩展的语言,非常适合编写桌面和移动应用程序、服务器后端和系统软件,可在微控制器上运行
ESP IDF,乐鑫官方的 ESP32、ESP32-S 和 ESP32-C 系列 SoC 物联网开发框架,为这些平台上的任何通用应用程序开发提供自给自足的 SDK,使用 C 和 C++ 等编程语言。
Rust,一种赋能每个人构建可靠高效软件的语言。
TinyGo,一个 Go 编译器,专为微控制器、WebAssembly (wasm/wasi) 和命令行工具等小型场所使用而设计。
MicroBlocks,一种受 Scratch 启发的物理计算块编程语言。
支持的 RTOS
Zephyr,一个可扩展的实时操作系统 (RTOS),支持多种硬件架构,针对资源受限设备进行了优化,并以安全为核心构建。
| XIAO SAMD21 | XIAO RP2040 | XIAO nRF52840 (Sense) |
|---|---|---|
| XIAO ESP32C3 | XIAO ESP32S3 (Sense) | XIAO ESP32C6 |
| XIAO RA4M1 | XIAO MG24 |
FreeRTOS,适用于微控制器和小型微处理器的实时操作系统。
| XIAO SAMD21 | XIAO nRF52840 | XIAO ESP32S3 (Sense) |
|---|---|---|
| XIAO ESP32C5 |
Apache NuttX RTOS,一个强调标准合规性和小占用空间的实时操作系统(RTOS)
通信
Apache Kafka,一个开源的分布式事件流平台,被数千家公司用于高性能数据管道、流分析、数据集成和关键任务应用程序。
Matter,行业统一的标准协议,为兼容设备和系统提供可靠、安全的连接。
Zigbee,一种无线技术,作为开放的全球市场连接标准开发,旨在满足低成本、低功耗无线物联网数据网络的独特需求。
ESP-NOW,一种用于快速响应和低功耗的无线通信协议,广泛用于智能家居设备、远程控制和传感器。
Meshtastic,一个开源、离网、去中心化的网状网络,构建在经济实惠的低功耗设备上运行
| XIAO ESP32S3 for Meshtastic and LoRa | XIAO nRF52840 |
|---|
Amazon Sidewalk,一个加密的免费连接长距离网络,为数十亿设备提供持续连接。
Blecon,使物理产品能够使用低功耗蓝牙与云应用程序通信。
TinyML/嵌入式机器学习平台
SenseCraft AI,您的无代码模型训练、部署等一站式解决方案。
TensorFlow Lite,Google 的高性能设备端 AI 运行时。
Edge Impulse,边缘设备机器学习的领先开发平台。
智能家居和自动化
Home Assistant & ESPHome,一个通过简单而强大的配置文件控制微控制器,并通过 Home Assistant 等家庭自动化系统远程控制它们的系统。
Tasmota,基于 ESP8266 和 ESP32 设备的替代开源固件,具有使用 webUI 的简单配置、OTA 更新、使用定时器或规则的自动化、可扩展性以及通过 MQTT、HTTP、串口或 KNX 的完全本地控制。
开源键盘固件支持
QMK,适用于 Atmel AVR 和 Arm USB 系列的开源键盘固件。
| XIAO SAMD21 | XIAO RP2040 | XIAO nRF52840(Sense) |
|---|
ZMK,基于 Zephyr™ 项目实时操作系统(RTOS)构建的开源键盘固件。
| XIAO SAMD21 | XIAO RP2040 | XIAO nRF52840(Sense) |
|---|---|---|
| XIAO RP2350 | XIAO MG24(Sense) |
其他热门应用
WLED,一个快速且功能丰富的 ESP8266/ESP32 网络服务器实现,用于控制 NeoPixel(WS2812B、WS2811、SK6812)LED 或基于 SPI 的芯片组。
ChatGPT,InstructGPT 的兄弟模型,经过训练可以遵循提示中的指令并提供详细的回应。
FFmpeg,一个用于处理音频、视频、字幕和相关元数据等多媒体内容的库和工具集合。
mROS2-ESP32,一个用于在嵌入式 esp32 微控制器上运行 ROS 节点的轻量级运行时环境
原型设计工具(PCB 布局与仿真)
Fritzing,一个面向制造商、爱好者和教育工作者的电子设计和原型制作平台。
| XIAO SAMD21 | XIAO RP2040 | XIAO nRF52840 (Sense) |
|---|---|---|
| XIAO ESP32C3 | XIAO ESP32C6 | XIAO ESP32S3 (Sense) |
| XIAO RP2350 | XIAO RA4M1 | XIAO MG24 (Sense) |
FluxAI,一个使用 AI 副驾驶构建专业 PCB 的更好方式。
| XIAO SAMD21 | XIAO RP2040 | XIAO nRF52840 |
|---|---|---|
| XIAO nRF52840 Sense | XIAO ESP32C3 | XIAO ESP32S3 |
| XIAO ESP32S3 Sense | XIAO ESP32C6 | XIAO RP2350 |
| XIAO RA4M1 | XIAO MG24 (Sense) |
Wokwi,世界上最先进的 ESP32 模拟器。
IoT 云服务和 IoT 平台
AWS IoT,能够安全地连接和管理设备,收集和分析设备数据,构建和部署能够创造更大商业价值的解决方案。
ThingSpeak,开放的物联网平台,具有 MATLAB 分析功能。
Ubidots,一个低代码物联网开发平台,专为没有时间或精力构建完整的、生产就绪的物联网应用程序的工程师和开发者而设计。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。