在 Jetson Orin 上使用 YOLOv11 与深度相机进行距离测量
本 wiki 演示了如何将 Orbbec Gemini 2 深度相机与 reComputer J4012(配备 NVIDIA® Jetson™ Orin™ NX 16GB 模块)结合使用,通过 YOLOv11 目标检测进行视觉目标距离测量。
前提条件
- reComputer J4012 或 reCompuer 系列的其他产品(预装 JetPack 5.1.3)
- Orbbec Gemini 2 深度相机
- USB Type-C 数据传输线(连接相机)
硬件连接

安装 Gemini 2 Python SDK
步骤 1. 克隆 SDK 并安装依赖项:
git clone https://github.com/orbbec/pyorbbecsdk.git
sudo apt-get install python3-dev python3-venv python3-pip python3-opencv camke g++ gcc
pip install pybind11
步骤 2. 安装构建项目所需的必要包:
cd pyorbbecsdk
pip install -r requirements.txt
步骤 3. 构建项目:
mkdir build
cd build
# The version of Python here depends on your environment, but it requires Python 3.6 or above.
cmake \
-Dpybind11_DIR=`pybind11-config --cmakedir` \
-DPython3_EXECUTABLE=/usr/bin/python3.8 \
-DPython3_INCLUDE_DIR=/usr/include/python3.8 \
-DPython3_LIBRARY=/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libpython3.8.so \
..
make -j4
make install

步骤 4. 安装 python wheel:
cd /path/to/pyorbbecsdk
pip install wheel
python setup.py bdist_wheel
pip install dist/*.whl
步骤 5. (可选) 为您的IDE生成存根以获得更好的IntelliSense支持:
source env.sh
pip install pybind11-stubgen
pybind11-stubgen pyorbbecsdk
更多详细信息,请参考这里
测试深度相机
通过以下示例,我们将向您展示如何结合使用 Orbbec Gemini 2 深度相机的 Python API 和 OpenCV 进行开发。同时,这也可以测试您的相机开发环境是否正常运行。
test.py
from pyorbbecsdk import *
import cv2
import numpy as np
def simple_frame_to_bgr(frame):
width = frame.get_width()
height = frame.get_height()
data = np.frombuffer(frame.get_data(), dtype=np.uint8)
if data.size != width * height * 3:
return None
image = data.reshape((height, width, 3))
return cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_RGB2BGR)
config = Config()
pipeline = Pipeline()
color_profile_list = pipeline.get_stream_profile_list(OBSensorType.COLOR_SENSOR)
color_profile = None
for cp in color_profile_list:
if cp.get_format() == OBFormat.RGB:
color_profile = cp
break
if color_profile is None:
print("No RGB format color stream profile found")
sys.exit(-1)
hw_d2c_profile_list = pipeline.get_d2c_depth_profile_list(color_profile, OBAlignMode.HW_MODE)
if len(hw_d2c_profile_list) == 0:
print("No D2C aligned depth stream profile found")
sys.exit(-1)
hw_d2c_profile = hw_d2c_profile_list[0]
config.enable_stream(hw_d2c_profile)
config.enable_stream(color_profile)
config.set_align_mode(OBAlignMode.HW_MODE)
pipeline.enable_frame_sync()
pipeline.start(config)
try:
while True:
frames = pipeline.wait_for_frames(100)
if frames is None:
continue
color_frame = frames.get_color_frame()
depth_frame = frames.get_depth_frame()
if color_frame is None or depth_frame is None:
continue
color_image = simple_frame_to_bgr(color_frame)
height = depth_frame.get_height()
width = depth_frame.get_width()
depth_data = np.frombuffer(depth_frame.get_data(), dtype=np.uint16).reshape((height, width))
min_depth = 150
max_depth = 2000
depth_clipped = np.clip(depth_data, min_depth, max_depth)
depth_inverted = max_depth - depth_clipped
depth_normalized = cv2.normalize(depth_inverted, None, 0, 255, cv2.NORM_MINMAX).astype(np.uint8)
depth_vis = cv2.applyColorMap(depth_normalized, cv2.COLORMAP_MAGMA)
if color_image.shape[:2] != depth_vis.shape[:2]:
color_image = cv2.resize(color_image, (depth_vis.shape[1], depth_vis.shape[0]), interpolation=cv2.INTER_NEAREST)
concat_image = cv2.hconcat([color_image, depth_vis])
scale = 0.3
concat_image = cv2.resize(concat_image, (0, 0), fx=scale, fy=scale, interpolation=cv2.INTER_LINEAR)
cv2.imshow("Output", concat_image)
if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
break
finally:
pipeline.stop()
cv2.destroyAllWindows()
如果您看到一个窗口,左侧显示RGB图像,右侧显示深度图像,说明您的相机工作正常。

使用 TensorRT 部署 YOLOv11
YOLOv11 提供高性能的实时目标检测。以下步骤展示了如何使用 TensorRT 部署 YOLOv11,以在 Jetson 平台上实现快速推理。
步骤 1. 克隆 YOLOv11 TensorRT 仓库:
git clone https://github.com/wang-xinyu/tensorrtx.git
cd tensorrtx/yolo11
步骤 2. 下载 YOLOv11n 预训练模型:
wget -O yolo11n.pt https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.3.0/yolo11n.pt
步骤 3. 生成 .wts 文件:
python gen_wts.py -w yolo11n.pt -o yolo11n.wts -t detect

步骤 4. 构建项目:
mkdir build
cd build
cmake ..
make -j4

步骤 5. 生成 TensorRT 引擎:
./yolo11_det -s yolo11n.wts yolo11n.engine n

如果成功,您将在构建目录中找到 yolo11n.engine 文件。
步骤 6. 安装 pycuda 用于 Python API 推理:
pip install pycuda
此仓库中 yolo11 的部署仅支持 TensorRT-8.x(适用于 Jetpack 6 或更高版本的 Jetson 平台,需要大量代码修改!)
距离计算
前置知识
来自相机的深度值表示 Z 轴距离(从相机向前),而不是实际的几何距离。

要计算两点之间的真实 3D 欧几里得距离,您需要:
-
目标的像素坐标 (u, v)
-
(u, v) 处的深度值 d
-
深度相机内参:fx, fy, cx, cy
相机坐标系中某一点的三维坐标可以使用以下公式计算:
Z = d
X = (u - cx) * Z / fx
Y = (v - cy) * Z / fy
空间中两点((X1,Y1,Z1) 和 (X2,Y2,Z2))之间的欧几里得距离 D 可以使用以下公式计算:
D = sqrt((X1-X2)^2 + (Y1-Y2)^2 + (Z1-Z2)^2)
Get camera parameters example:
get_camera_parameters.py
from pyorbbecsdk import *
pipeline = Pipeline()
profile_list = pipeline.get_stream_profile_list(OBSensorType.COLOR_SENSOR)
color_profile = profile_list.get_default_video_stream_profile()
profile_list = pipeline.get_stream_profile_list(OBSensorType.DEPTH_SENSOR)
depth_profile = profile_list.get_default_video_stream_profile()
extrinsic = depth_profile.get_extrinsic_to(color_profile)
print("extrinsic {}".format(extrinsic))
depth_intrinsics = depth_profile.get_intrinsic()
print("depth_intrinsics {}".format(depth_intrinsics))
depth_distortion = depth_profile.get_distortion()
print("depth_distortion {}".format(depth_distortion))
color_intrinsics = color_profile.get_intrinsic()
print("color_intrinsics {}".format(color_intrinsics))
color_distortion = color_profile.get_distortion()
print("color_distortion {}".format(color_distortion))

获取深度相机的内参:
fx = 616.707275
fy = 616.707275
cx = 648.300171
cy = 404.478149
实时物体检测和距离测量
以下脚本演示了如何使用 YOLOv11 与 Orbbec Gemini 2 深度相机来检测物体(例如,杯子和鼠标)并实时测量它们之间的 3D 距离:
distance_measurement.py
"""
An example that uses TensorRT's Python api to make inferences.
"""
import ctypes
import os
import shutil
import random
import sys
import threading
import time
import cv2
import numpy as np
import pycuda.autoinit # noqa: F401
import pycuda.driver as cuda
import tensorrt as trt
from pyorbbecsdk import *
if not hasattr(np, 'bool'):
np.bool = np.bool_
CONF_THRESH = 0.5
IOU_THRESHOLD = 0.4
POSE_NUM = 17 * 3
DET_NUM = 6
SEG_NUM = 32
OBB_NUM = 1
def get_img_path_batches(batch_size, img_dir):
ret = []
batch = []
for root, dirs, files in os.walk(img_dir):
for name in files:
if len(batch) == batch_size:
ret.append(batch)
batch = []
batch.append(os.path.join(root, name))
if len(batch) > 0:
ret.append(batch)
return ret
def plot_one_box(x, img, distance_list,depth_img=None,depth_data=None,color=None, label=None, line_thickness=None):
"""
description: Plots one bounding box on image img,
this function comes from YoLo11 project.
param:
x: a box likes [x1,y1,x2,y2]
img: a opencv image object
color: color to draw rectangle, such as (0,255,0)
label: str
line_thickness: int
return:
no return
"""
tl = (
line_thickness or round(0.002 * (img.shape[0] + img.shape[1]) / 2) + 1
) # line/font thickness
color = color or [random.randint(0, 255) for _ in range(3)]
c1, c2 = (int(x[0]), int(x[1])), (int(x[2]), int(x[3]))
cv2.rectangle(img, c1, c2, color, thickness=tl, lineType=cv2.LINE_AA)
# Camera intrinsic parameters
fx = 616.707275
fy = 616.707275
cx0 = 648.300171
cy0 = 404.478149
if label:
cx = int((x[0] + x[2]) / 2)
cy = int((x[1] + x[3]) / 2)
cv2.circle(img, (cx, cy), 5, (0, 0, 255), -1)
cv2.circle(depth_img, (cx, cy), 5, (0, 0, 255), -1)
depth_clust = [(cx, cy),(cx - 1 ,cy),(cx - 1 ,cy - 1),(cx,cy -1),(cx + 1,cy -1),(cx+1,cy),(cx+1,cy+1),(cx,cy+1),(cx - 1,cy + 1)]
for point in depth_clust:
cx, cy = point
if 0 <= cx < depth_data.shape[1] and 0 <= cy < depth_data.shape[0]:
cv2.circle(depth_img, (cx, cy), 5, (0, 255, 0), -1)
else:
continue
# Convert depth value to meters, assuming the original data unit is millimeters
depth_mm = depth_data[cy, cx]
depth_m = depth_mm / 1000.0
# Calculate 3D coordinates (X, Y, Z) in meters
X = (cx - cx0) * depth_m / fx
Y = (cy - cy0) * depth_m / fy
Z = depth_m
distance_list.append([X, Y, Z])
tf = max(tl - 1, 1) # font thickness
t_size = cv2.getTextSize(label, 0, fontScale=tl / 3, thickness=tf)[0]
c2 = c1[0] + t_size[0], c1[1] - t_size[1] - 3
cv2.rectangle(img, c1, c2, color, -1, cv2.LINE_AA) # filled
cv2.putText(
img,
label,
(c1[0], c1[1] - 2),
0,
tl / 3,
[225, 255, 255],
thickness=tf,
lineType=cv2.LINE_AA,
)
return distance_list
class YoLo11TRT(object):
"""
description: A YOLO11 class that warps TensorRT ops, preprocess and postprocess ops.
"""
def __init__(self, engine_file_path):
# Create a Context on this device,
self.ctx = cuda.Device(0).make_context()
stream = cuda.Stream()
TRT_LOGGER = trt.Logger(trt.Logger.INFO)
runtime = trt.Runtime(TRT_LOGGER)
# Deserialize the engine from file
with open(engine_file_path, "rb") as f:
engine = runtime.deserialize_cuda_engine(f.read())
context = engine.create_execution_context()
host_inputs = []
cuda_inputs = []
host_outputs = []
cuda_outputs = []
bindings = []
for binding in engine:
print('bingding:', binding, engine.get_binding_shape(binding))
self.batch_size = engine.get_binding_shape(binding)[0]
size = trt.volume(engine.get_binding_shape(binding)) * engine.max_batch_size
dtype = trt.nptype(engine.get_binding_dtype(binding))
# Allocate host and device buffers
host_mem = cuda.pagelocked_empty(size, dtype)
cuda_mem = cuda.mem_alloc(host_mem.nbytes)
# Append the device buffer to device bindings.
bindings.append(int(cuda_mem))
# Append to the appropriate list.
if engine.binding_is_input(binding):
self.input_w = engine.get_binding_shape(binding)[-1]
self.input_h = engine.get_binding_shape(binding)[-2]
host_inputs.append(host_mem)
cuda_inputs.append(cuda_mem)
else:
host_outputs.append(host_mem)
cuda_outputs.append(cuda_mem)
# Store
self.stream = stream
self.context = context
self.engine = engine
self.host_inputs = host_inputs
self.cuda_inputs = cuda_inputs
self.host_outputs = host_outputs
self.cuda_outputs = cuda_outputs
self.bindings = bindings
self.det_output_length = host_outputs[0].shape[0]
def infer(self, raw_image_generator,depth_img=None,depth_data=None):
threading.Thread.__init__(self)
# Make self the active context, pushing it on top of the context stack.
self.ctx.push()
# Restore
stream = self.stream
context = self.context
host_inputs = self.host_inputs
cuda_inputs = self.cuda_inputs
host_outputs = self.host_outputs
cuda_outputs = self.cuda_outputs
bindings = self.bindings
# Do image preprocess
batch_image_raw = []
batch_origin_h = []
batch_origin_w = []
batch_input_image = np.empty(shape=[self.batch_size, 3, self.input_h, self.input_w])
for i, image_raw in enumerate(raw_image_generator):
input_image, image_raw, origin_h, origin_w = self.preprocess_image(image_raw)
batch_image_raw.append(image_raw)
batch_origin_h.append(origin_h)
batch_origin_w.append(origin_w)
np.copyto(batch_input_image[i], input_image)
batch_input_image = np.ascontiguousarray(batch_input_image)
# Copy input image to host buffer
np.copyto(host_inputs[0], batch_input_image.ravel())
start = time.time()
# Transfer input data to the GPU.
cuda.memcpy_htod_async(cuda_inputs[0], host_inputs[0], stream)
# Run inference.
context.execute_async_v2(bindings=bindings, stream_handle=stream.handle)
# Transfer predictions back from the GPU.
cuda.memcpy_dtoh_async(host_outputs[0], cuda_outputs[0], stream)
# Synchronize the stream
stream.synchronize()
end = time.time()
# Remove any context from the top of the context stack, deactivating it.
self.ctx.pop()
# Here we use the first row of output in that batch_size = 1
output = host_outputs[0]
# Do postprocess
for i in range(self.batch_size):
result_boxes, result_scores, result_classid = self.post_process(
output[i * self.det_output_length: (i + 1) * self.det_output_length], batch_origin_h[i],
batch_origin_w[i]
)
detected_classes = {categories[int(cid)] for cid in result_classid}
if "cup" in detected_classes and "mouse" in detected_classes:
cup_pos = []
mouse_pos = []
# Draw rectangles and labels on the original image
for j in range(len(result_boxes)):
box = result_boxes[j]
if categories[int(result_classid[j])] == "cup" or categories[int(result_classid[j])] == "mouse":
if categories[int(result_classid[j])] == "cup":
cup_pos = plot_one_box(
box,
batch_image_raw[i],
distance_list = cup_pos,
depth_img=depth_img,
depth_data=depth_data,
label="{}:{:.2f}".format(
categories[int(result_classid[j])], result_scores[j],
),
)
else:
mouse_pos = plot_one_box(
box,
batch_image_raw[i],
distance_list = mouse_pos,
depth_img=depth_img,
depth_data=depth_data,
label="{}:{:.2f}".format(
categories[int(result_classid[j])], result_scores[j],
),
)
# If both person and cup are detected, calculate the distance
if len(mouse_pos) > 0 and len(cup_pos) > 0 and (len(mouse_pos)==len(cup_pos)):
dis_cluster = []
for x in range(len(mouse_pos)):
# for y in range(len(cup_pos)):
pr = np.sqrt(
(abs(mouse_pos[x][0]) - abs(cup_pos[0][0])) ** 2 +
(abs(mouse_pos[x][1]) - abs(cup_pos[0][1])) ** 2 +
(abs(mouse_pos[x][2]) - abs(cup_pos[0][2])) ** 2
)
dis_cluster.append(pr)
pr = np.mean(dis_cluster)
print(f"Distance between cup and mouse: {pr*1000:.3f} mm")
cv2.putText(
depth_img,
f"Distance: {pr*1000:.3f} mm",
(100, 120),
cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
5,
(0, 255, 0),
8,
cv2.LINE_AA,
)
# print("infer time:", end - start)
return batch_image_raw,depth_img,end - start
def destroy(self):
# Remove any context from the top of the context stack, qqqqdeactivating it.
self.ctx.pop()
def get_raw_image(self, image_path_batch):
"""
description: Read an image from image path
"""
for img_path in image_path_batch:
yield cv2.imread(img_path)
def get_raw_image_zeros(self, image_path_batch=None):
"""
description: Ready data for warmup
"""
for _ in range(self.batch_size):
yield np.zeros([self.input_h, self.input_w, 3], dtype=np.uint8)
def preprocess_image(self, raw_bgr_image):
"""
description: Convert BGR image to RGB,
resize and pad it to target size, normalize to [0,1],
transform to NCHW format.
param:
input_image_path: str, image path
return:
image: the processed image
image_raw: the original image
h: original height
w: original width
"""
image_raw = raw_bgr_image
h, w, c = image_raw.shape
image = cv2.cvtColor(image_raw, cv2.COLOR_BGR2RGB)
# Calculate widht and height and paddings
r_w = self.input_w / w
r_h = self.input_h / h
if r_h > r_w:
tw = self.input_w
th = int(r_w * h)
tx1 = tx2 = 0
ty1 = int((self.input_h - th) / 2)
ty2 = self.input_h - th - ty1
else:
tw = int(r_h * w)
th = self.input_h
tx1 = int((self.input_w - tw) / 2)
tx2 = self.input_w - tw - tx1
ty1 = ty2 = 0
# Resize the image with long side while maintaining ratio
image = cv2.resize(image, (tw, th))
# Pad the short side with (128,128,128)
image = cv2.copyMakeBorder(
image, ty1, ty2, tx1, tx2, cv2.BORDER_CONSTANT, None, (128, 128, 128)
)
image = image.astype(np.float32)
# Normalize to [0,1]
image /= 255.0
# HWC to CHW format:
image = np.transpose(image, [2, 0, 1])
# CHW to NCHW format
image = np.expand_dims(image, axis=0)
# Convert the image to row-major order, also known as "C order":
image = np.ascontiguousarray(image)
return image, image_raw, h, w
def xywh2xyxy(self, origin_h, origin_w, x):
"""
description: Convert nx4 boxes from [x, y, w, h] to [x1, y1, x2, y2] where xy1=top-left, xy2=bottom-right
param:
origin_h: height of original image
origin_w: width of original image
x: A boxes numpy, each row is a box [center_x, center_y, w, h]
return:
y: A boxes numpy, each row is a box [x1, y1, x2, y2]
"""
y = np.zeros_like(x)
r_w = self.input_w / origin_w
r_h = self.input_h / origin_h
if r_h > r_w:
y[:, 0] = x[:, 0]
y[:, 2] = x[:, 2]
y[:, 1] = x[:, 1] - (self.input_h - r_w * origin_h) / 2
y[:, 3] = x[:, 3] - (self.input_h - r_w * origin_h) / 2
y /= r_w
else:
y[:, 0] = x[:, 0] - (self.input_w - r_h * origin_w) / 2
y[:, 2] = x[:, 2] - (self.input_w - r_h * origin_w) / 2
y[:, 1] = x[:, 1]
y[:, 3] = x[:, 3]
y /= r_h
return y
def post_process(self, output, origin_h, origin_w):
"""
description: postprocess the prediction
param:
output: A numpy likes [num_boxes,cx,cy,w,h,conf,cls_id, cx,cy,w,h,conf,cls_id, ...]
origin_h: height of original image
origin_w: width of original image
return:
result_boxes: finally boxes, a boxes numpy, each row is a box [x1, y1, x2, y2]
result_scores: finally scores, a numpy, each element is the score correspoing to box
result_classid: finally classid, a numpy, each element is the classid correspoing to box
"""
num_values_per_detection = DET_NUM + SEG_NUM + POSE_NUM + OBB_NUM
# Get the num of boxes detected
num = int(output[0])
# Reshape to a two dimentional ndarray
# pred = np.reshape(output[1:], (-1, 38))[:num, :]
pred = np.reshape(output[1:], (-1, num_values_per_detection))[:num, :]
# Do nms
boxes = self.non_max_suppression(pred, origin_h, origin_w, conf_thres=CONF_THRESH, nms_thres=IOU_THRESHOLD)
result_boxes = boxes[:, :4] if len(boxes) else np.array([])
result_scores = boxes[:, 4] if len(boxes) else np.array([])
result_classid = boxes[:, 5] if len(boxes) else np.array([])
return result_boxes, result_scores, result_classid
def bbox_iou(self, box1, box2, x1y1x2y2=True):
"""
description: compute the IoU of two bounding boxes
param:
box1: A box coordinate (can be (x1, y1, x2, y2) or (x, y, w, h))
box2: A box coordinate (can be (x1, y1, x2, y2) or (x, y, w, h))
x1y1x2y2: select the coordinate format
return:
iou: computed iou
"""
if not x1y1x2y2:
# Transform from center and width to exact coordinates
b1_x1, b1_x2 = box1[:, 0] - box1[:, 2] / 2, box1[:, 0] + box1[:, 2] / 2
b1_y1, b1_y2 = box1[:, 1] - box1[:, 3] / 2, box1[:, 1] + box1[:, 3] / 2
b2_x1, b2_x2 = box2[:, 0] - box2[:, 2] / 2, box2[:, 0] + box2[:, 2] / 2
b2_y1, b2_y2 = box2[:, 1] - box2[:, 3] / 2, box2[:, 1] + box2[:, 3] / 2
else:
# Get the coordinates of bounding boxes
b1_x1, b1_y1, b1_x2, b1_y2 = box1[:, 0], box1[:, 1], box1[:, 2], box1[:, 3]
b2_x1, b2_y1, b2_x2, b2_y2 = box2[:, 0], box2[:, 1], box2[:, 2], box2[:, 3]
# Get the coordinates of the intersection rectangle
inter_rect_x1 = np.maximum(b1_x1, b2_x1)
inter_rect_y1 = np.maximum(b1_y1, b2_y1)
inter_rect_x2 = np.minimum(b1_x2, b2_x2)
inter_rect_y2 = np.minimum(b1_y2, b2_y2)
# Intersection area
inter_area = (np.clip(inter_rect_x2 - inter_rect_x1 + 1, 0, None)
* np.clip(inter_rect_y2 - inter_rect_y1 + 1, 0, None))
# Union Area
b1_area = (b1_x2 - b1_x1 + 1) * (b1_y2 - b1_y1 + 1)
b2_area = (b2_x2 - b2_x1 + 1) * (b2_y2 - b2_y1 + 1)
iou = inter_area / (b1_area + b2_area - inter_area + 1e-16)
return iou
def non_max_suppression(self, prediction, origin_h, origin_w, conf_thres=0.5, nms_thres=0.4):
"""
description: Removes detections with lower object confidence score than 'conf_thres' and performs
Non-Maximum Suppression to further filter detections.
param:
prediction: detections, (x1, y1, x2, y2, conf, cls_id)
origin_h: original image height
origin_w: original image width
conf_thres: a confidence threshold to filter detections
nms_thres: a iou threshold to filter detections
return:
boxes: output after nms with the shape (x1, y1, x2, y2, conf, cls_id)
"""
# Get the boxes that score > CONF_THRESH
boxes = prediction[prediction[:, 4] >= conf_thres]
# Trandform bbox from [center_x, center_y, w, h] to [x1, y1, x2, y2]
boxes[:, :4] = self.xywh2xyxy(origin_h, origin_w, boxes[:, :4])
# clip the coordinates
boxes[:, 0] = np.clip(boxes[:, 0], 0, origin_w - 1)
boxes[:, 2] = np.clip(boxes[:, 2], 0, origin_w - 1)
boxes[:, 1] = np.clip(boxes[:, 1], 0, origin_h - 1)
boxes[:, 3] = np.clip(boxes[:, 3], 0, origin_h - 1)
# Object confidence
confs = boxes[:, 4]
# Sort by the confs
boxes = boxes[np.argsort(-confs)]
# Perform non-maximum suppression
keep_boxes = []
while boxes.shape[0]:
large_overlap = self.bbox_iou(np.expand_dims(boxes[0, :4], 0), boxes[:, :4]) > nms_thres
label_match = boxes[0, -1] == boxes[:, -1]
# Indices of boxes with lower confidence scores, large IOUs and matching labels
invalid = large_overlap & label_match
keep_boxes += [boxes[0]]
boxes = boxes[~invalid]
boxes = np.stack(keep_boxes, 0) if len(keep_boxes) else np.array([])
return boxes
class inferThread(threading.Thread):
def __init__(self, yolo11_wrapper, image_path_batch):
threading.Thread.__init__(self)
self.yolo11_wrapper = yolo11_wrapper
self.image_path_batch = image_path_batch
def run(self):
batch_image_raw, use_time = self.yolo11_wrapper.infer(self.yolo11_wrapper.get_raw_image(self.image_path_batch))
for i, img_path in enumerate(self.image_path_batch):
parent, filename = os.path.split(img_path)
save_name = os.path.join('output', filename)
# Save image
cv2.imwrite(save_name, batch_image_raw[i])
print('input->{}, time->{:.2f}ms, saving into output/'.format(self.image_path_batch, use_time * 1000))
class warmUpThread(threading.Thread):
def __init__(self, yolo11_wrapper):
threading.Thread.__init__(self)
self.yolo11_wrapper = yolo11_wrapper
def run(self):
batch_image_raw, use_time = self.yolo11_wrapper.infer(self.yolo11_wrapper.get_raw_image_zeros())
print('warm_up->{}, time->{:.2f}ms'.format(batch_image_raw[0].shape, use_time * 1000))
def simple_frame_to_bgr(frame):
width = frame.get_width()
height = frame.get_height()
data = np.frombuffer(frame.get_data(), dtype=np.uint8)
if data.size != width * height * 3:
return None
image = data.reshape((height, width, 3))
return cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_RGB2BGR)
if __name__ == "__main__":
# load custom plugin and engine
PLUGIN_LIBRARY = "build/libmyplugins.so"
engine_file_path = "./build/yolo11n.engine"
if len(sys.argv) > 1:
engine_file_path = sys.argv[1]
if len(sys.argv) > 2:
PLUGIN_LIBRARY = sys.argv[2]
ctypes.CDLL(PLUGIN_LIBRARY)
categories = ["person", "bicycle", "car", "motorcycle", "airplane", "bus", "train", "truck", "boat",
"traffic light", "fire hydrant", "stop sign", "parking meter", "bench", "bird", "cat", "dog", "horse", "sheep", "cow",
"elephant", "bear", "zebra", "giraffe", "backpack", "umbrella", "handbag", "tie", "suitcase", "frisbee",
"skis", "snowboard", "sports ball", "kite", "baseball bat", "baseball glove", "skateboard", "surfboard",
"tennis racket", "bottle", "wine glass", "cup", "fork", "knife", "spoon", "bowl", "banana", "apple",
"sandwich", "orange", "broccoli", "carrot", "hot dog", "pizza", "donut", "cake", "chair", "couch",
"potted plant", "bed", "dining table", "toilet", "tv", "laptop", "mouse", "remote", "keyboard", "cell phone",
"microwave", "oven", "toaster", "sink", "refrigerator", "book", "clock", "vase", "scissors", "teddy bear",
"hair drier", "toothbrush"]
yolo11_wrapper = YoLo11TRT(engine_file_path)
# Create Config and Pipeline objects
config = Config()
pipeline = Pipeline()
# Get color stream profile
color_profile_list = pipeline.get_stream_profile_list(OBSensorType.COLOR_SENSOR)
color_profile = None
for i in range(len(color_profile_list)):
cp = color_profile_list[i]
if cp.get_format() == OBFormat.RGB:
color_profile = cp
break
if color_profile is None:
print("RGB format color stream profile not found")
sys.exit(-1)
# Get D2C-aligned depth profile
hw_d2c_profile_list = pipeline.get_d2c_depth_profile_list(color_profile, OBAlignMode.HW_MODE)
if len(hw_d2c_profile_list) == 0:
print("D2C-aligned depth stream profile not found")
sys.exit(-1)
hw_d2c_profile = hw_d2c_profile_list[0]
print("hw_d2c_profile:", hw_d2c_profile)
# Enable D2C-aligned depth and color streams
config.enable_stream(hw_d2c_profile)
config.enable_stream(color_profile)
config.set_align_mode(OBAlignMode.HW_MODE)
# Enable frame sync (optional, recommended)
pipeline.enable_frame_sync()
# Start pipeline
pipeline.start(config)
prev_time = time.time()
frame_count = 0
fps = 0
total_frames = 0
total_time = 0
try:
while True:
frames = pipeline.wait_for_frames(100)
if frames is None:
continue
color_frame = frames.get_color_frame()
if color_frame is None:
continue
depth_frame = frames.get_depth_frame()
if color_frame is None or depth_frame is None:
continue
color_image = simple_frame_to_bgr(color_frame)
start_time = time.time() # Record the start time of each frame
# Convert depth frame to numpy array
height = depth_frame.get_height()
width = depth_frame.get_width()
depth_data = np.frombuffer(depth_frame.get_data(), dtype=np.uint16).reshape((height, width))
depth_data = cv2.GaussianBlur(depth_data, (5, 5), 0)
min_depth = 150
max_depth = 2000
# 1. First, clip the depth to the specified range
depth_clipped = np.clip(depth_data, min_depth, max_depth)
# 2. Invert the depth: near → large, far → small
depth_inverted = max_depth - depth_clipped # The closer, the larger the value
# 3. Normalize to 0 ~ 255
depth_normalized = cv2.normalize(depth_inverted, None, 0, 255, cv2.NORM_MINMAX)
depth_normalized = depth_normalized.astype(np.uint8) - 30
# 4. Apply a smooth and natural colormap (recommended: INFERNO or MAGMA)
depth_vis = cv2.applyColorMap(depth_normalized, cv2.COLORMAP_MAGMA)
# Adjust the depth image size to match the color image
if color_image.shape[:2] != depth_vis.shape[:2]:
color_image = cv2.resize(color_image, (depth_vis.shape[1], depth_vis.shape[0]), interpolation=cv2.INTER_NEAREST)
# Inference requires a batch, construct the batch
batch_imgs = [color_image] * yolo11_wrapper.batch_size
batch_image_raw, depth_img,use_time = yolo11_wrapper.infer(batch_imgs,depth_vis,depth_data)
# Only display the first image (only one frame from camera/video stream)
show_img = batch_image_raw[0]
# FPS calculation
frame_count += 1
curr_time = time.time()
if curr_time - prev_time >= 1.0:
fps = frame_count / (curr_time - prev_time)
prev_time = curr_time
frame_count = 0
# Horizontal concatenation
concat_image = cv2.hconcat([show_img, depth_img])
# Display FPS
cv2.putText(concat_image, f"FPS: {fps:.2f}", (30, 80), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 3, (0, 255, 255), 5)
scale = 0.3
concat_image = cv2.resize(concat_image, (0, 0), fx=scale, fy=scale, interpolation=cv2.INTER_LINEAR)
cv2.imshow("Output", concat_image)
if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
break
# Count total frames and total time
total_frames += 1
total_time += (time.time() - start_time) # Count the total process time
finally:
# cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
yolo11_wrapper.destroy()
if total_time > 0:
avg_fps = total_frames / total_time
print(f"Average FPS: {avg_fps:.2f}")
脚本将实时显示检测结果以及两个指定对象(例如杯子和鼠标)之间的测量距离。窗口左侧显示带有检测框的RGB图像。右侧显示深度图和距离。在视频中,您可以看到测量误差通常在一厘米以内:
由于Orbbec Gemini 2基于结构光/双视图方案,在边缘、倾斜表面和反射物体上,深度数据容易波动,通常有几厘米的误差。当您从不同角度拍摄同一物体时,红外投影的纹理变形会导致匹配失败,最终导致更大的深度偏差。同时,环境光的强度也会影响深度图的质量。根据您的环境,我们提供以下调整建议:
-
过滤异常深度图并对深度图进行降噪滤波。
-
尽量将目标定位在图像中心,以减少图像边缘畸变的影响。
-
执行多个深度图像的平均操作,以减少异常光线的影响(这会降低实时性能)。
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择Seeed Studio产品!如需技术支持和产品讨论,请使用以下渠道: