Skip to main content

2.8inch TFT Touch Shield v2.0

pir

TFT Touch Shield V2.0 es una pantalla táctil resistiva, compatible con las plataformas Arduino/Seeeduino/Arduino Mega/SAMD21. Se puede usar como dispositivo de visualización o bloc de dibujo. En comparación con la versión anterior, 2.8''TFT Touch Shield V1.0, actualizamos el controlador de pantalla a un chip más profesional, el controlador ILI9341, proporcionando comunicación SPI que ahorra pines sin sacrificar la velocidad de transmisión de datos. Debido al cambio en el método de comunicación, los programas desarrollados para la versión original necesitan modificación antes de ser trasplantados a la nueva versión. Con un módulo de tarjeta SD integrado en este shield, este shield reserva capacidad para otras expansiones de tu proyecto.

Características

  • Pantalla grande con experiencia fácil y cómoda
  • Retroiluminación controlable mediante programación
  • Visualización de 65k colores ricos
  • Método de comunicación SPI que ahorra pines
  • Rango activo táctil de pantalla completa

Especificaciones

Elemento

Valor

Voltaje de Funcionamiento

5 V

Resolución

320 x 240

Colores

65k

Placas Compatibles

El 2.8 inch TFT Touch Shield v2.0 está probado y es totalmente compatible con las siguientes placas:

  • Arduino Uno(todas las revisiones)/Seeeduino(V4&V4.2)
  • Arduino Mega/Seeeduino Mega
  • Arduino Zero(M0)/Seeeduino Lorawan
  • Arduino Leonardo/Seeeduino Lite
  • Seeeduino Cortex-M0+/Seeeduino Lotus Cortex-M0+

Ideas de Aplicación

  • Juego
  • Centro de Sensores
  • Interfaz Hombre Máquina
  • Casa Inteligente

Aquí tienes algunos proyectos increíbles para tu referencia.

Teléfono Arduino

Monitor de Facebook

Monitor de Instructables

pir

pir

pir

¡Hazlo Ahora!¡Hazlo Ahora!¡Hazlo Ahora!

Mapa de Pines

note

Puedes usar los pines NOT USED para controlar otros módulos.

Pines Digitales

Nombre del Pin

Función

D0

NOT USED

D1

NOT USED

D2

NOT USED

D3

NOT USED

D4

TF_CS

D5

TFT_CS

D6

TFT_DC

D7

BACKLIGHT(Seleccionable)

D8

NOT USED

D9

NOT USED

D10

NOT USED

D11

SPI_MOSI

D12

SPI_MISO

D13

SPI_SCK

Pines Analógicos

Nombre del Pin

Función

A0

PANEL TÁCTIL

A1

PANEL TÁCTIL

A2

PANEL TÁCTIL

A3

PANEL TÁCTIL

A4

NO USADO

A5

NO USADO

Primeros Pasos

note

Esta guía de primeros pasos está basada en el entorno de Win10 y Arduino IDE 1.6.9.

Te mostraremos cómo funciona esta pantalla, por favor prepara los materiales que se indican a continuación para comenzar.

Seeeduino V4

2.8 TFT Touch Shield V2

Cable Micro USB

pir

pir

pir

Más DetallesMás DetallesMás Detalles

Descargar Biblioteca de Arduino

Esta biblioteca soporta las siguientes plataformas:

  • Arduino/Genuino UNO
  • Seeeduino V3/4.0/4.2
  • Arduino/Genuino Mega
  • Arduino Leonardo
  • Seeeduino Lite/Clio/Lotus
  • LinkIt ONE(El panel táctil no funciona)

Haz clic para descargar el Controlador de Pantalla Táctil,luego por favor haz clic en el botón de abajo para descargar la biblioteca e instalarla, si no sabes cómo instalar una biblioteca de Arduino, por favor consulta el tutorial (CÓMO INSTALAR UNA BIBLIOTECA DE ARDUINO).

Esta biblioteca incluye los siguientes ejemplos,

  • drawCircle
  • drawLines
  • drawNumber
  • drawRectangle
  • paint
  • shapes
  • text
  • tftbmp
  • tftbmp2

Usamos el ejemplo 'shapes' para esta demostración.

note

Recomendamos usar Seeed_Arduino_LCD con chips de memoria flash interna mayores a 128k. Si tienes un dispositivo de memoria flash más pequeña, recomiendo usar TFT_Touch_Shield_V2.

Conectar los cables y Subir el código

Paso1. Inserta la placa TFT_Touch_Shield_V2 en Seeeduino,

Paso2. Conecta tu placa Seeeduino a la computadora con cable USB

Paso3. Abre Arduino IDE, Selecciona el puerto COM correcto y las Placas(en este ejemplo usamos Seeeduino V4)

Paso4. Haz clic en File > Examples > TFT_Touch_Shield_V2-master > shapes para abrir el código. Sube el ejemplo a Seeeduino.

pir

Si tienes alguna pregunta sobre cómo subir el código, por favor consulta aquí para más detalles.

pir

Retroiluminación

La retroiluminación está siempre encendida por defecto, si quieres cambiar la retroiluminación, necesitas hacer algunas modificaciones en la placa. Por favor mira la parte trasera de la placa. Hay una etiqueta BACKLIGHT. Un lado se llama ON, y el otro lado se llama D7. Necesitamos cortar el cable entre la almohadilla del medio y la almohadilla ON, soldar la almohadilla del medio con la almohadilla D7. Como se muestra abajo.

pir

Entonces puedes controlar la retroiluminación a través de D7.

Para encender la retroiluminación:

    digitalWrite(7, HIGH);

Para cerrar la retroiluminación:

   digitaWrite(7, LOW);
caution

Ten cuidado al usar un cúter y un soldador.

FAQ

P: ¿cómo controlar el 2.8 TFT Touch Shield V2 usando Seeed_Arduino_LCD?

R: Si quieres controlar el 2.8 TFT Touch Shield V2 con Seeed_Arduino_LCD. Los siguientes detalles te mostrarán cómo usarlo.

Paso 1. Descarga e instala Seeed_Arduino_LCD. Si no sabes cómo instalar una librería de Arduino, consulta el tutorial (CÓMO INSTALAR UNA LIBRERÍA DE ARDUINO).

Paso 2. Configura User_Setup.h consultando los comentarios de User_Setup.h para hacer que tu placa funcione con el LCD.

Paso 3. Selecciona Examples -> Seeed_Arduino_LCD -> 320 x 240 que incluye todos los ejemplos del 2.8 TFT Touch Shield V2, para cargar el ejemplo a la placa.

Visor de Esquemas en Línea

Recursos

Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...