Saltar al contenido principal

Configuración de OpenWrt en Raspberry Pi 5 con un Módulo 4G LTE

Introducción

La Raspberry Pi 5, combinada con OpenWrt y un HAT 4G LTE, ofrece una solución potente y flexible para crear un hotspot portátil. Esta configuración es ideal para proporcionar acceso a internet en ubicaciones remotas, soportar dispositivos IoT o crear una red inalámbrica personal sobre la marcha. La personalización de OpenWrt asegura una integración perfecta con módulos 4G LTE, permitiendo a los usuarios aprovechar todo el potencial de la Raspberry Pi 5 como un router inalámbrico confiable y de alto rendimiento. Ya sea para uso doméstico, viajes o profesional, esta guía te ayudará a transformar tu Raspberry Pi 5 en un hotspot completamente funcional alimentado por OpenWrt y conectividad 4G LTE.

Prerrequisitos

Requisitos de Hardware

Raspberry Pi 5Raspberry Pi 4G LTE CAT4 HAT

Construir la Imagen de OpenWrt

Elegir el Snapshot de OpenWrt

Para trabajar con un módulo 4G LTE, se requieren ciertas dependencias. El Selector de Firmware de OpenWrt proporciona la flexibilidad para incluir estas dependencias durante el proceso de creación de la imagen, permitiéndote compilar un firmware personalizado. Sin este enfoque, necesitarías una fuente de internet alternativa para instalar las dependencias en la Raspberry Pi después de la configuración. Por lo tanto, se recomienda construir una imagen de firmware que ya incluya las dependencias necesarias.

  • Ve al selector de firmware de OpenWrt y elige la versión snapshot.

  • Los snapshots se actualizan frecuentemente y son ideales para usuarios avanzados.

  • Haz clic en Customize installed packages and/or first boot script.

Asegúrate de que los siguientes paquetes estén incluidos durante el proceso de construcción personalizada:

  • kmod-usb-net-cdc-ether
  • kmod-usb-serial-option
  • picocom
  • minicom

Pasos para Construir

  • Añade los paquetes requeridos a tu archivo de configuración.
  • Compila el firmware de OpenWrt.
  • Descarga la imagen de fábrica generada después de la compilación.

Instalar OpenWrt en Raspberry Pi 5

  • Graba la imagen compilada en una tarjeta SD usando herramientas como Balena Etcher.
  • Inserta la tarjeta SD en la Raspberry Pi 5.
  • Conecta tu Raspberry Pi a un módulo 4G LTE

Verificar la Conexión del Dispositivo

Accede a la Raspberry Pi usando SSH:

Verificar Detalles del Dispositivo

  • Usa dmesg para verificar dispositivos conectados:
dmesg | grep usb
  • Ver detalles USB:
cat/sys/kernel/debug/usb/devices
nota

Esto mostrará información sobre el fabricante, producto y otros detalles específicos del dispositivo. Asegúrese de que el módulo esté encendido.

Configurar el Módulo LTE

Usar Minicom para Ajustar la Configuración

Abrir Minicom

minicom -s

Encontrarás este tipo de interfaz. Selecciona Serial port setup usando las teclas de flecha

Configura los ajustes:

  • Establece la velocidad de baudios para que coincida con tu módulo 4G (ej., 9600).
  • Selecciona el puerto COM correcto (ej., /dev/ttyUSB2).
  • Y guarda la configuración como predeterminada

Habilitar Modo ECM / Dial-Up

Envía los siguientes comandos AT para configurar el modo de red USB:

minicom -D /dev/ttyUSB2
AT+QCFG="usbnet"
AT+QCFG="usbnet",1

Agregar una Nueva Interfaz de Red

  • Inicia sesión en la interfaz web OpenWrt LuCI a través del navegador web 192.168.1.1.
  • Ve a Network > Interfaces > Add New Interface.
  • Configura la interfaz:
    • Selecciona el dispositivo detectado (eth1 o usb0).
    • Usa el protocolo DHCP Client.
    • Nombra la interfaz (ej., USB_Modem).
  • Configura los ajustes del firewall:
    • Asigna la interfaz a la zona WAN.
  • En DHCP Server, habilita Ignore Interface.

Configurar un Punto de Acceso Inalámbrico

  • En la interfaz web LuCI, navega a Network > Wireless > Add.
  • Configura la nueva interfaz inalámbrica:
    • SSID: Mantén el predeterminado o personalízalo.
    • Mode: Access Point.
    • Network: LAN.
  • Para Wireless Security
    • Establece el cifrado a WPA2.
    • Crea una contraseña segura.
  • Reinicia el dispositivo.

Probar la Red Inalámbrica

  • Tu SSID inalámbrico ahora debería ser visible en dispositivos cercanos.
  • Conéctate usando la contraseña configurada para acceder al internet 4G LTE.

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...