Saltar al contenido principal

Configuración de un Punto de Acceso con Raspberry Pi 4G LTE Hat en Raspberry Pi OS

Introducción

Esta guía te llevará a través del proceso de configuración de un punto de acceso 4G LTE en tu Raspberry Pi usando el 4G LTE Hat. Cubriremos los componentes de hardware y software necesarios, incluyendo la Raspberry Pi, el 4G LTE Hat, con Raspberry Pi OS (Bookworm). Aprenderás cómo configurar el módulo 4G, establecer una red Wi-Fi y compartir de forma segura tu conexión a internet con otros dispositivos.

Prerrequisitos

Requisitos de Hardware

Raspberry Pi 5Raspberry Pi 4G LTE CAT4 HAT

Requisitos de Software

  • Se requiere una Raspberry Pi con Bookworm OS instalado.

  • Un módulo Quectel LTE 4G configurado para acceso a internet. Asegúrate de que la conectividad LTE esté configurada correctamente usando RNIDS o configuraciones similares. Enlace

Pasos para Habilitar el Punto de Acceso

Conectar a la Red LTE

Asegúrate de que tu módulo Quectel LTE esté conectado y proporcionando acceso a internet. Confirma la conectividad usando:

ping -c 4 google.com

Crear un Punto de Acceso

Para transmitir una red de punto de acceso usando el módulo Wi-Fi integrado:

  • Abre la terminal.
  • Ejecuta el siguiente comando, reemplazando nombre del punto de acceso y contraseña del punto de acceso con tu SSID y contraseña deseados:
 sudo nmcli device wifi hotspot ssid <nombre del punto de acceso> password <contraseña del punto de acceso> ifname wlan0
  • ssid: Establece el nombre de tu red de punto de acceso.
  • password: Establece la contraseña para acceder al punto de acceso.
  • ifname wlan0: Especifica la interfaz Wi-Fi a usar.

Gestionar el Punto de Acceso

Deshabilitar el Punto de Acceso

Para detener el punto de acceso y restaurar la interfaz Wi-Fi al modo cliente:

sudo nmcli device disconnect wlan0

Reconectar a Otra Red Wi-Fi

Para conectar a una red Wi-Fi diferente después de deshabilitar el punto de acceso:

sudo nmcli device up wlan0

Notas Adicionales

  • Ahora puedes usar tu Raspberry Pi como un router portátil o punto de acceso Wi-Fi.
  • Asegúrate de que la fuente de alimentación de tu Raspberry Pi sea estable cuando transmitas un punto de acceso por largos períodos.
  • Puedes consultar este documento para más información

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...