Saltar al contenido principal

Placa de Desarrollo WiFi Air602

picture

Esta wiki funciona tanto para la Placa de Desarrollo WiFi Air602 como para el Módulo WiFi Air602.

El Air602 es un módulo Wi-Fi de 2.4G basado en el chip SoC Wi-Fi integrado (W600) con una Interfaz de Expansión de Orificios de Sello de 12 pines. Milagrosamente, es incluso más pequeño que un sello. Mide solo 12mm*10mm, pequeño pero completo, ofrece una interfaz rica y funcionalidad completa. Este módulo soporta IEEE802.11b/g/n y comandos AT.

La Placa de Desarrollo WiFi Air602 está basada en el módulo Wi-Fi Air602 e integra interfaz USB y Antena. Si conectas esta placa a tu computadora, será reconocida como un Puerto (COM & LPT), para que puedas programarla con herramientas de puerto serie. Este módulo soporta IEEE802.11b/g/n y comandos AT.

Características​

Interfaz

• Interfaz USB

• UART/SPI

• Controlador de dispositivo GPIO integrado

Inalámbrico

• Soporta IEEE802.11 b/g/e/i/d/k/r/s/w/n

• Soporta 2.4~2.4835 GHz

• Soporta Wi-Fi WMM/WMM-PS/WPA/WPA2/WPS

• Soporta Wi-Fi Direct

• STBC、GreenField、Short-GI

• Soporta múltiples protocolos de red: TCP/UDP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP

Otros

• Soporta protocolo de instrucciones AT+ basado en codificación ASCII (interfaz UART)

• Soporte para control GPIO programable por el usuario

Especificaciones​

CategoríaElementoParámetro
InalámbricoModo Wi‐Fi SoportadoIEEE802.11b/g/n
Impedancia del sistema RF50Ω
Rango de Frecuencia2.4~2.4835 GHz
Sensibilidad de recepción20MHz MCS7@‐71dBm;
40MHz MCS7@‐68dBm;
54Mbps@‐73dBm;
11Mbps@‐86dBm;
1Mbps@‐95dBm;
Velocidad de datos de capa física802.11n MCS 0~7 150Mbps
ModulaciónDSSS、OFDM、DBPSK、DQPSK、CCK、QAM16/64
Potencia de SalidaIEEE802.11b, DSSS 1Mbps, POUT = +17dBm;
IEEE802.11g, OFDM 54Mbps, POUT = +10dBm;
IEEE802.11n, OFDM MCS7, POUT = +10dBm
HardwareTipo de InterfazUART/SPI/GPIO
Velocidad de interfaz2Mbps@UART (Máx)
50Mbps@SPI (Máx)
Voltaje de Operación3.3V(Módulo)/5V(Placa de Desarrollo)
Humedad de operación5%~90% (Sin condensación)
Temperatura de almacenamiento‐40~+125 ℃
Temperatura de operación‐40~+85℃
SoftwareTipo de RedSTA/AP/AP+STA/Wi‐Fi Direct
VerificaciónWEP/WPA‐PSK/WPA2‐PSK
CifradoWEP64/WEP128/TKIP/CCMP(AES)
Función WPSWPS
Ahorro de energíaPS‐POLL/Standby
Protocolo de redTCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP
Protocolo de InterfazConjunto de instrucciones AT+

Aplicaciones Típicas​

  • electrodomésticos inteligentes
  • hogar inteligente
  • audio y video inalámbrico
  • juguetes inteligentes
  • monitoreo médico
  • control industrial
  • otras aplicaciones de Internet de las Cosas

Distribución de Pines​

Primeros Pasos​

Para la Placa de Desarrollo WiFi Air602, simplemente puedes conectarla a tu computadora, será reconocida como un Puerto (COM & LPT). Para el Módulo WiFi Air602, necesitas usar Herramientas USB-a-Serie para conectar los pines RX/TX a tu computadora.

nota

Para mac, hemos encontrado que algunas versiones del sistema mac no pueden reconocer el chip USB-a-Serie integrado CH330N, por favor revisa aquí para la solución Problema de controlador Mac os

Usamos la herramienta de puerto serie sscom para enviar el comando AT. Puedes usar tu herramienta de puerto serie favorita, en caso de que quieras usar sscom, puedes descargarla Aquí.

En cualquier caso, por favor asegúrate de haber marcado la opción AddCrLf, y establecer la velocidad de baudios a 115200

Escribe AT+ luego haz clic en SEND o presiona la tecla enter para verificar si la conexión se estableció exitosamente.

AT+

Cuando devuelve +OK, puedes usar el comando AT para controlar este módulo.

Proceso de creación de SoftAP​

  • 1- WPRT establece el modo de funcionamiento de la tarjeta de red inalámbrica a SoftAP:
AT+WPRT=2
  • 2- APSSID Establece el SSID del AP para la STA, p. ej. MyAP:
AT+APSSID=MyAp
  • 3- APENCRY Establece el modo de seguridad de la tarjeta de red inalámbrica a WEP64:
AT+APENCRY=1

Parámetro:

abierto:0,WEP64:1,WEP128:2

  • 4- APKEY Establecer la clave de la tarjeta de red inalámbrica a 12345
AT+APKEY=1,1,12345

Parámetro 1:Formato de clave, 0 significa HEX, 1 significa ASCII

Parámetro 2:índice: Número de índice de clave, 1 a 4 se usan para claves de cifrado WEP, y otros métodos de cifrado están fijados en 0.

Parámetro 3:clave inalámbrica, ej.:12345

  • 5- APNIP Establecer la dirección ip y máscara de subred
AT+APNIP=1,192.168.1.1,255.255.255.0,192.168.1.1,192.168.1.1

Parámetro 1:tipo de dirección: 0 significa asignación dinámica usando DHCP, 1 significa dirección estática
parámetro 2:ip:192.168.1.1
parámetro 3:máscara de red:255.255.255.0
parámetro 4:puerta de enlace:192.168.1.1
parámetro 5:dns:192.168.1.1

  • 6- PMTF guarda los parámetros anteriores en la flash spi, simplemente comienza desde el paso 7 con el siguiente arranque.
AT+PMTF
  • 7- WJOIN Crear red inalámbrica MyAp
AT+WJOIN
  • 8- SLIST Consulta la información de STA que se conectó a tu SoftAP.
AT+SLIST

Proceso de Escaneo de AP​

El comando AT de la tarjeta de red inalámbrica para escanear AP es:

AT+WSCAN

El último parámetro es la intensidad de la señal, unidad db

Proceso de unión de STA al AP​

  • 1- WPRT Establecer el modo de trabajo a STA
AT+WPRT=0
  • 2- SSID Establece el nombre del AP al que unirse. ej. TEST_AP
AT+SSID=TEST_AP
  • 3- KEY Establece la clave inalámbrica del AP al que quieres unirte. ej. 12345678
AT+KEY=1,0,12345678

parámetro 1:0 significa HEX, 1 significa ASCII

parámetro 2:índice: El número de índice de la clave, 1 a 4 se usa para la clave de cifrado WEP. Los otros métodos de cifrado están fijados en 0.

parámetro 3: Clave inalámbrica ej.:12345678

  • 4- NIP Habilitar DHCP
AT+NIP=0
  • 5- PMTF Guarda los parámetros anteriores en la flash SPI, simplemente comienza desde el paso 6 con el siguiente arranque
AT+PMTF
  • 6- WJOIN Unirse a la red inalámbrica TEST_AP
AT+WJOIN

Crear un proceso APSTA​

  • 1- WPRT Establecer el modo de trabajo a APSTA
AT+WPRT=3
  • 2- SSID Establece el nombre del AP al que unirse, como TEST_AP
AT+SSID=TEST_AP
  • 3- KEY Establece la clave inalámbrica del AP al que quieres unirte. ej. 12345678
AT+KEY=1,0,12345678

parámetro 1:0 significa HEX, 1 significa ASCII

parámetro 2:índice: El número de índice de la clave, 1 a 4 se usa para la clave de cifrado WEP. Los otros métodos de cifrado están fijados en 0.

parámetro 3: Clave inalámbrica ej.:12345678

  • 4- APSSID Establecer el nombre de red del SOFTAP creado
AT+APSSID=”MYSoftAP”
  • 5- APENCRY Establece el tipo de cifrado del SoftAP (como WPA2-TKIP)
AT+APENCRY=5
  • 6- APKEY Establecer la contraseña para SoftAP (ej. código ASCII 87654321)
AT+APKEY=1,0,87654321
  • 7- APNIP Establecer la dirección IP y la máscara de subred
AT+APNIP=1,192.168.1.1,255.255.255.0,192.168.1.1,192.168.1.1
  • 8- PMTF Guarda los parámetros anteriores en la flash SPI, simplemente comienza desde el paso 9
AT+PMTF
  • 9- WJOIN Unirse a la red inalámbrica TEST_AP
AT+WJOIN

Programación de Firmware​

Para la programación de firmware, por favor consulta aquí:

Manual de Programación de Firmware Air602

FAQ​

P1. Cómo desconecta la STA el AP

R: El comando AT de la tarjeta de red inalámbrica desconecta el AP:

AT+WLEAV

Q2.SoftAP desconectado

A: El comando AT para desconectar la red SoftAP es:

AT+WLEAV=2

P3. Cómo ve STA el estado actual

R: El comando AT para que la tarjeta de red inalámbrica vea el estado de la tarjeta de red actual es:

AT+LKSTT

P4. Cómo ver el estado actual de SoftAP

R: El comando AT para ver el estado actual de SoftAP es:

AT+APLKSTT

Visor Esquemático en Línea​

Recursos​

Soporte Técnico y Discusión de Productos​

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...