Saltar al contenido principal

Arch Link

Arch Link es una placa de desarrollo habilitada para mbed basada en Nordic nRF51822 e interfaz ethernet WIZnet W5500. Con factor de forma Arduino, conectores Grove e interfaz micro SD, es extremadamente fácil crear un dispositivo bluetooth de baja energía.

Características

  • Habilitado para mbed
    • IDE en línea
    • SDK C/C++ fácil de usar
    • Librerías útiles
  • CMSIS DAP basado en LPC11U35
    • Programación por arrastrar y soltar
    • Depuración usando estándar CMSIS DAP
    • Serie virtual USB para comunicación
  • Factor de forma Arduino con conectores Grove
    • Conector I2C y UART en la placa
  • Nordic nRF51822 Multi-protocolo Bluetooth® 4.0 baja energía/2.4GHz RF SoC
    • Procesador ARM Cortex M0
    • 256kB flash/16kB RAM
    • Mapeo de E/S configurable para E/S digital
  • WIZnet W5500 Ethernet
    • Soporta los siguientes Protocolos TCP/IP por Hardware : TCP, UDP, ICMP, IPv4, ARP, IGMP, PPPoE
    • Soporta modo de apagado
    • Soporta Wake on LAN sobre UDP
    • Soporta Interfaz Periférica Serie de Alta Velocidad(SPI MODO 0, 3)
    • Memoria interna de 32Kbytes para Buffers Tx/Rx
    • 10BaseT/100BaseTX Ethernet PHY integrado
    • con conector RJ45
  • Conector USB Micro B
  • Conector de tarjeta Micro SD

Descripción del Hardware

Primeros Pasos

  1. Haz clic en este enlace para iniciar sesión o registrarte en mbed
  2. Importa el programa mbed_blinky
  3. Haz clic en el icono Compile de la barra de herramientas superior para compilar el programa, luego descarga un archivo hex compilado.
  4. Arrastra y suelta el archivo hex descargado en el disco MBED

Puedes abrir main.cpp para cambiar el programa. Por ejemplo, usa el siguiente código para hacer parpadear el LED cada 0.1s

#include "mbed.h"

DigitalOut led(p30); // on-board led is connected to p30

int main()
{
while (true) {
led = !led;
wait(0.1);
}
}

Nota

Si obtienes un error de compilación que indica que 'device.h' no se encuentra, intenta actualizar la biblioteca mbed a la última revisión en tu programa.

Aplicaciones

  1. Color Pixels, una tira LED colorida, puede ser controlada por teléfono móvil.

Si quieres cambiar el programa, haz clic en este enlace para importar el programa Color Pixels al IDE en línea de mbed.

Si el dispositivo BLE se desconecta frecuentemente, podemos mejorar la estabilidad cambiando los parámetros BLE - Duración de Publicidad (main.cpp), Intervalo Mínimo e Intervalo Máximo (nRF51822/projectconfig.h)

#define CFG_GAP_CONNECTION_MIN_INTERVAL_MS           20                     /**< Minimum acceptable connection interval */
#define CFG_GAP_CONNECTION_MAX_INTERVAL_MS 200 /**< Maximum acceptable connection interval */
  1. Puedes usar el Arch Link como un panel web.

Si quieres cambiar el programa, haz clic en este enlace para importar el programa Web Dashboard al IDE en línea de mbed.

Visor de Esquemas en Línea

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...