Saltar al contenido principal

Arduino Breakout para LinkIt Smart 7688 Duo

peligro

Debido al cierre de MediaTek Labs, todos los enlaces relacionados se han vuelto inválidos. Si necesitas descargar archivos relevantes, por favor búscalos en el siguiente enlace: https://github.com/MediaTek-Labs.

Arduino Breakout para LinkIt Smart 7688 Duo es una placa de expansión para LinkIt Smart 7688 Duo. Al igual que otras placas breakout producidas por Seeed, esta placa ha integrado abundantemente 12 puertos grove que te permiten conectar más módulos grove fácilmente. Al usar esta placa, los principiantes pueden comenzar rápidamente porque el cableado, que usualmente no es un proceso agradable para la mayoría de las personas, se simplifica. Además, la placa comparte el mismo MCU que Arduino, lo que significa que no solo puedes usar las características del LinkIt Smart 7688, sino también las de Arduino Yún, lo cual te permite construir aplicaciones IoT ricas basadas en varios sketches de Arduino robustos y compilados. En la placa, hay pines reservados para que LinkIt Smart 7688 Duo acceda fácilmente, además de eso, también soporta buses serie como I2C, UART y viene con USB y Ethernet.

LinkIt Smart 7688 Duo es una placa de desarrollo abierta basada en la distribución Linux OpenWrt, MT7688 y ATmega32u4. La placa está diseñada especialmente para habilitar la creación de prototipos de dispositivos IoT de Aplicaciones Ricas para Smart-Home. Si quieres saber más sobre LinkIt Smart 7688 Duo, por favor haz clic AQUÍ.

Características

  • Compatible con Arduino Shield
  • Ethernet para conectar a internet
  • USB 2.0 para más periféricos
  • Interfaces Grove: I2C × 2, Analógico × 3, Digital× 6, UART × 1
  • Puerto de depuración de 4 pines × 1, ICSP × 1

Ideas de Aplicación

  • Dispositivo IoT/Gateway.
  • Robótica
  • Dispositivos multimedia inteligentes
  • Enseñanza y aprendizaje

Especificaciones

  • Voltaje de entrada :5.0V (Con puerto de alimentación USB)
  • Voltaje de operación :3.3V
nota

Los pines de depuración se conectan con MT7688, otros pines se conectan con ATmega32U4.

Descripción General del Hardware

ElementoCant.ElementoCant.
Arduino Shield1Puerto USB (Tipo-A)1
MT7688 UART21Puerto USB (Micro tipo-B)1
Puerto ICSP1Puerto Ethernet1
Botón de Reset (ATmega32u4)1Puerto para conectar con LinkIt Smart 7688 Duo1

Comenzar

En esta aplicación simple, vas a hacer que un zumbador produzca diferentes sonidos. Antes de comenzar, además del Arduino Breakout para LinkIt Smart 7688 Duo, por favor verifica si tienes los siguientes materiales a mano. Puedes obtenerlos de nuestro Bazaar.

LinkIt Smart 7688 DuoCable USBUARTBeeCables puente x 3Grove - Buzzer
Obtener Uno AhoraObtener Uno AhoraObtener Uno AhoraObtener Uno AhoraObtener Uno Ahora
  • Paso1 Consulta esto para conectar tu LinkIt Smart 7688 Duo a internet.
nota
  • Puedes encontrar el Pin 8, Pin 9 y Pin GND cerca del puerto que se conectará al LinkIt Smart 7688.
  • Puedes conectar los cables puente al puerto MT7688 UART2 en lugar de soldarlos al Pin 8, Pin 9 y Pin GND.
  • Paso2. Abre una consola después de conectar un adaptador USB a Serial al LinkIt Smart 7688 Duo.
  • Paso3 Conecta todas las partes como se muestra a continuación:

  • Paso4:Conecta Grove - Buzzer al puerto D4.

  • Paso5: Este paso es para construir el entorno Arduino para la plataforma LinkIt Smart 7688 Duo en la computadora host. Dado que el tutorial ha sido escrito en el Wiki de LinkIt Smart 7688, por favor consulta Aquí.

  • Paso6: Descarga firmata.

  • Paso7: Consulta Aquí para instalar Arduino IDE para la plataforma LinkIt Smart 7688, y flashea el archivo firmata a la placa de desarrollo.

nota

Los siguientes pasos deben realizarse en el SO embebido (OpenWRT). Por favor asegúrate de tener Python en tu sistema y haber instalado pip.

  • Paso8: Escribe pip install pyfirmata en la consola y presiona Enter para instalar la librería de python pyfirmata.
  • Paso9: Crea un archivo llamado buzzer.py escribiendo vi buzzer.py en la consola, copia el código de abajo en él.
from pyfirmata import Arduino, util
from time import sleep
board = Arduino('/dev/ttyS0')
print "Start blinking D4"
while True:
board.digital[4].write(1)
sleep(0.5)
board.digital[4].write(0)
sleep(0.5)
  • Paso10: Guarda buzzer.py y escribe python buzzer.py para ejecutar el código de ejemplo.
  • Paso11: Ahora escucharás el sonido del zumbador.

Hazlo Ahora

¿Has logrado hacer que el zumbador suene? Aquí tienes 2 proyectos increíbles más que usan LinkIt Smart 7688 Duo. ¡Hagámoslos ahora!

Router Inteligente Con Visualización de Conexión WiFiMonitor de Me Gusta de Facebook

Visor de Esquemas en Línea

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...