Saltar al contenido principal

Instalación de BalenaOS

pir

¿Qué es balenaOS?​

balenaOS es un sistema operativo optimizado para ejecutar contenedores Docker en dispositivos embebidos, con énfasis en la confiabilidad durante largos períodos de operación, así como un flujo de trabajo productivo para desarrolladores inspirado en las lecciones aprendidas mientras se construía balena.

La idea central detrás de balenaOS es que los contenedores de Linux ofrecen, por primera vez, un camino práctico para usar virtualización en dispositivos embebidos. Las VMs e hipervisores han llevado a enormes saltos en productividad y automatización para despliegues en la nube, pero su abstracción del hardware, así como su sobrecarga de recursos y falta de soporte de hardware, significa que no son adecuados para escenarios embebidos. Con la virtualización a nivel de sistema operativo, como se implementa para contenedores de Linux, ambas objeciones se eliminan para dispositivos Linux, de los cuales hay muchos en el Internet de las Cosas.

¿Qué es balenaCloud?​

balenaCloud es una infraestructura integral de despliegue y gestión de dispositivos basada en la nube alojada por balena. Permite incluso al propietario de flota más novato construir aplicaciones en cualquier lenguaje, aprovisionar dispositivos sin problemas, probar rápidamente nuevas características y gestionar fácilmente su flota de dispositivos. La tecnología de contenedores Docker permite actualizaciones seguras, protegidas y confiables a través de un solo comando mientras los dispositivos permanecen en línea y completamente funcionales. Los usuarios pueden ver y gestionar toda su flota de dispositivos usando el panel de balenaCloud o pueden elegir interactuar directamente con la API.

Inicio rápido con balenaOS en ODYSSEY - X86​

La forma más fácil de instalar balenaOS en el ODYSSEY - X86, junto con balenaCloud, involucra solo unos pocos pasos:

  • Crear una flota de dispositivos en balenaCloud
  • Grabar la imagen de balenaOS en una unidad USB
  • Conectar una unidad USB al ODYSSEY - X86 y arrancar la imagen en vivo
  • El ODYSSEY - X86 arrancado aparece en el panel de balenaCloud

¡Ahora procedamos!

Prerrequisitos​

Prepara lo siguiente antes de comenzar:

Crear una flota de dispositivos en balenaCloud​

  • Paso 1. Regístrate para una cuenta de balena e inicia sesión

  • Paso 2. Después de iniciar sesión, haz clic en Create fleet para crear tu primera flota de dispositivos

pir

Nota: Una flota es un grupo de dispositivos que comparten la misma arquitectura y ejecutan el mismo código. Cuando aprovisionas un dispositivo, se añade a una flota específica, pero puede ser migrado a otra flota en cualquier momento.

  • Paso 3. Escribe un nombre para la flota, selecciona Seeed ODYSSEY-X86 como el tipo de dispositivo predeterminado, mantén Starter como el tipo de flota y finalmente haz clic en Create new fleet

pir

Nota: Para crear una flota con múltiples contenedores, querrás usar el tipo de flota Starter o Microservices. Las flotas Starter tienen todas las características y son gratuitas para todos los usuarios, con un límite de hasta 10 dispositivos totales en todas las flotas Starter.

  • Paso 4. Haz clic en + Add device para añadir la placa ODYSSEY - X86 a esta flota y conectarla con balenaCloud

pir

  • Paso 5. Aquí el tipo de dispositivo ya estará seleccionado y la versión se seleccionará como la última disponible. Selecciona Development como la edición, ya que se recomienda para usuarios primerizos. También puedes seleccionar la conexión de red como Ethernet only o Wifi + Ethernet.

pir

Nota: Cuando estás comenzando, una imagen de Development es la más útil, ya que permite muchas características de prueba y solución de problemas. Para uso en producción, asegúrate de cambiar a una imagen de Production. Más detalles sobre las diferencias entre imágenes de Development y Production se detallan aquí.

  • Paso 6. Haz clic en + Advanced para seleccionar la frecuencia con la que tu dispositivo verifica actualizaciones

pir

Grabar y ejecutar la imagen de balenaOS desde una unidad USB​

  • Paso 1. Una vez que la configuración de la imagen esté completa, haz clic en la flecha junto a Flash, y selecciona Download balenaOS

pir

Cuando la descarga se complete, deberías tener un archivo de imagen comprimido con un nombre como balena-cloud-ODYSSEY-fleet-odyssey-x86-2.88.15+rev2-v12.11.16.img, donde ODYSSEY-fleet es el nombre que le diste a tu flota en el panel. Alternativamente, haciendo clic en la sección de alternancia del botón de descarga, también tienes la opción de descargar solo un archivo de configuración (config.json) en lugar de una imagen completa.

  • Paso 2. Abre balenaEtcher, haz clic en Flash from file y selecciona el archivo zip que descargamos antes.

pir

  • Paso 3. Conecta una unidad flash USB a la PC, selecciona el destino como la unidad flash conectada y luego haz clic en Flash

A continuación, ejecutaremos esta imagen en el ODYSSEY - X86

  • Paso 4. Conecta la unidad flash al tablero ODYSSEY - X86 y enciende el tablero

  • Paso 5. Mientras enciendes el tablero, mantén presionada la tecla DELETE para ingresar a la configuración del BIOS

  • Paso 6. Ve a la sección Boot y configura la Boot Option #1 como UEFI: USB, Partition 1

pir

  • Paso 7. Ve a Save & Exit y selecciona Save Changes and Reset

Ahora el SO se iniciará exitosamente desde la unidad flash USB

Gestionar ODYSSEY - X86 desde el panel de balenaCloud​

  • Paso 1. Abre el panel de balenaCloud nuevamente y el tablero ODYSSEY - X86 aparecerá después de aproximadamente un minuto!

pir

  • Paso 2. Haz clic en el dispositivo de la lista para acceder al panel del dispositivo

pir

Si no puedes conectar el dispositivo en línea, por favor visita el canal de soporte de balena

FAQ​

P1: ¿Cómo puedo ejecutar la imagen de balenaOS desde HDD/SSD?​

Si quieres ejecutar la imagen de balenaOS desde HDD/SSD en lugar de ejecutarla desde una unidad USB, puedes seguir los pasos a continuación

  • Paso 1. Sigue desde el paso 1 - paso 7 en la sección anterior Flash y ejecutar imagen de balenaOS desde una unidad USB

  • Paso 2. Después de iniciar exitosamente, apaga el tablero desde el panel de balenaCloud

pir

Nota: Necesitamos iniciar una vez después del flasheo porque la partición resin-data crecerá para ocupar el espacio restante en la unidad flash, y usaremos ese espacio para almacenar la imagen que necesitamos flashear al HDD/SSD.

  • Paso 3. Retira la unidad flash del ODYSSEY - X86 y conéctala a la PC

  • Paso 4. Extrae el archivo de imagen comprimido descargado anteriormente

  • Paso 5. Abre una ventana de terminal y copia la imagen extraída balena-cloud-ODYSSEY-fleet-odyssey-x86-2.88.15+rev2-v12.11.16.img a la carpeta resin-data dentro de la partición resin-data de la unidad flash

sudo cp balena-cloud-ODYSSEY-fleet-odyssey-x86-2.88.15+rev2-v12.11.16.img /media/username/resin-data/resin-data

Nota: Cambia username por el nombre de usuario de tu PC

  • Paso 6. Retira la unidad Flash de la PC y conéctala a la placa ODYSSEY - X86. También conecta un HDD/ SSD externo a la placa ODYSSEY.

  • Paso 7. Después de que la placa haya arrancado, navega al panel de balenaCloud y accede a la Terminal. Aquí haz clic en el menú desplegable Select a target, selecciona Host OS y haz clic en Start terminal session

pir

  • Paso 8. Escribe el siguiente comando en la terminal
fdisk -l

pir

Podemos ver que el HDD conectado aparece como /dev/sda

  • Paso 9. Flashea el archivo balena-cloud-ODYSSEY-fleet-odyssey-x86-2.88.15+rev2-v12.11.16.img que copiamos anteriormente al HDD/SSD conectado usando la utilidad dd
dd if=/resin-data/balena-cloud-ODYSSEY-fleet-odyssey-x86-2.88.15+rev2-v12.11.16.img of=/dev/sda

Nota: Reemplaza /dev/sda con el nombre correspondiente al HDD/SSD conectado

  • Paso 10. Una vez que el flasheo esté completo, apaga el ODYSSEY - X86

  • Paso 11. Retira la unidad flash USB y enciende el ODYSSEY - X86

  • Paso 12. Mientras enciendes la placa, mantén presionada la TECLA DELETE para entrar a la configuración del BIOS

  • Paso 13. Ve a la sección BOOT y configura la Boot Option #1 a UEFI OS xxxxx

pir

  • Paso 14. Ve a Save & Exit y selecciona Save Changes and Reset

Ahora el SO se iniciará exitosamente desde el HDD/SSD

P2: ¿Cómo puedo acceder al ODYSSEY - X86 usando terminal?​

Puedes acceder al ODYSSEY - X86 vía terminal pero necesitas tener Balena CLI instalado en la PC anfitriona. Balena CLI es una Interfaz de Línea de Comandos para balenaCloud u openBalena. Es una herramienta de software disponible para Windows, macOS y Linux, utilizada a través de una ventana de símbolo del sistema / terminal. Puede usarse de forma interactiva o invocarse en scripts.

  • Paso 1. Sigue este enlace para instalar Balena CLI según tu sistema operativo.

Nota: Para este tutorial, usaremos Balena CLI en Ubuntu. Sin embargo, las instrucciones serán similares para otros sistemas.

  • Paso 2. Conecta un cable Ethernet al ODYSSEY - X86 desde tu router

Nota: Asegúrate de que la PC anfitriona y el ODYSSEY - X86 estén en la misma red

  • Paso 3. Abre una ventana de terminal y escanea dispositivos BalenaOS en la red local
sudo balena scan

pir

  • Paso 4. Conectarse por SSH a la placa usando la dirección IP
balena ssh <ip address>
example:
balena ssh 192.168.1.78

¡Ahora estamos dentro del ODYSSEY - X86 ejecutando BalenaOS!

pir

Aprende más sobre balena CLI aquí

P3: ¿Cómo puedo compilar balenaOS desde el código fuente?​

Aunque podemos obtener la imagen de balenaOS desde el panel de balenaCloud como se explicó anteriormente, si te sientes aventurero, ¡puedes proceder a compilar la imagen de balenaOS desde el código fuente!

Compilación Manual en Máquina Local​

Ahora procederemos a compilar manualmente la imagen del sistema BalenaOS para ODYSSEY - X86 usando Yocto a través de la línea de comandos.

Nota: Esta guía fue escrita después de realizar pruebas en una PC anfitriona con Ubuntu 20.04 instalado. Sin embargo, funcionará para otros sistemas Linux.

  • Paso 1. Prepara el entorno de desarrollo en la PC anfitriona instalando los siguientes paquetes
sudo apt update
sudo apt install gawk wget git-core diffstat unzip texinfo gcc-multilib build-essential chrpath socat python3-distutils

Nota: Si la PC anfitriona está ejecutando una distribución de Linux diferente, por favor consulta aquí

  • Paso 2. Clona el siguiente repositorio y entra al repositorio
git clone https://github.com/balena-os/balena-seeed-x86
cd balena-seeed-x86
  • Paso 3. Descargar todas las dependencias requeridas
git submodule update --init --recursive
  • Paso 4. Ejecuta el script de construcción
./balena-yocto-scripts/build/barys

Ahora comenzará el proceso de compilación. Espera pacientemente hasta que la compilación termine. El tiempo de compilación dependerá de las especificaciones de hardware de la máquina de construcción.

Encontrar la Imagen Compilada​

Después de que termine la compilación, ejecuta el siguiente comando para verificar si la imagen del sistema se generó exitosamente

cd build/tmp/deploy/images/odyssey-x86/;ls -lh *balenaos-img

pir

  • balena-image-odyssey-x86 se utiliza para arrancar directamente desde almacenamiento externo (Unidad Flash, SSD, HDD) conectado al ODYSSEY - X86.
  • balena-image-flasher-odyssey-x86 se utiliza para arrancar directamente desde el almacenamiento eMMC interno en ODYSSEY - X86. Por lo tanto, esta imagen flasher se graba en una Unidad Flash que se utiliza para el arranque inicial. Cuando arranca, esta imagen flasher instalará automáticamente BalenaOS en el almacenamiento eMMC interno.

Usando la Imagen Compilada​

Por defecto, las imágenes tienen la extensión de archivo .balenaos-img. Antes de proceder a flashear estas imágenes, necesitas renombrar la extensión del archivo a .img.

Por ejemplo:

  • Renombra balena-image-odyssey-x86.balenaos-img a balena-image-odyssey-x86.img.
  • Renombra balena-image-flasher-odyssey-x86.balenaos-img a balena-image-flasher-odyssey-x86.img

Recursos​

Soporte Técnico y Discusión de Productos​

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...